혁신을 강화하는 JLCPCB: 자율 탐사 차량의 여정
1 분
- Nomad의 혁신과 도전
- JLCPCB의 도움
- 결론
Nomad 프로젝트는 복잡한 지형을 해결하고 과학적 임무를 수행하도록 특별히 설계된 모듈형 자율 탐사 차량입니다. 이번 혁신적인 프로젝트에서 JLCPCB는 빠른 PCB 제조와 효율적인 조립 서비스부터 정밀한 PCBA 제조에 이르기까지 종합적인 지원을 제공했습니다. 이를 통해 프로젝트 팀은 높은 품질을 유지하면서도 비용 효율성을 최적화하고 납기를 보장할 수 있었습니다. JLCPCB의 24시간 긴급 생산과 글로벌 배송 서비스 덕분에 Nomad 프로젝트는 전 세계 배송 목표와 프로젝트 목표를 빠르게 달성할 수 있었으며, JLCPCB의 높은 신뢰성과 정밀 제조는 차량이 복잡한 환경에서도 안정적으로 작동하도록 했고, 각 설계가 엄격한 품질 기준을 준수하도록 보장했습니다.
모듈형 자율 탐사 차량: The Nomad
Nomad의 혁신과 도전
Nomad 탐사 차량은 AI 가속기와 ROS2 시스템을 탑재하여 실시간 의사결정을 내리고 환경 변화에 따라 동적으로 행동을 조정해 효율적인 임무 수행을 보장합니다. 핵심 혁신 사항으로는 6자유도(6 DoF) 매니퓰레이터, 독특한 사이클로이드 기어 박스, 그리고 4개의 독립 구동 모듈이 있으며, 각 모듈은 BLDC 모터와 플래네타리 기어 박스를 갖춰 강력한 구동력과 안정성을 제공합니다. 또한 Nomad의 모듈형 설계는 전체 시스템을 더욱 유연하게 만들어 최대 6개의 싱글 보드 컴퓨터(SBC)를 지원해 다양한 임무의 연산 요구사항을 충족시킵니다. JLCPCB의 비용 효율적인 솔루션 덕분에 Nomad는 예산 내에서 세계적 수준의 품질을 달성할 수 있었고, JLCPCB의 투명한 가격 책정과 실시간 추적 서비스를 통해 프로젝트 팀은 진행 상황을 모니터링하고 납기를 보장할 수 있었습니다.
Nomad 탐사 차량의 AI 가속기와 ROS2 시스템
JLCPCB의 도움
1. 빠른 PCB 제조와 효율적인 조립 서비스
Nomad의 모듈형 설계는 고정밀 PCB가 필요했고, JLCPCB는 초고속 PCB 제조와 효율적인 PCBA 서비스를 제공해 주문 후 48시간 내 생산을 완료했습니다. 각 PCB는 프로젝트의 엄격한 품질 요구사항을 충족했습니다. JLCPCB의 자동화 부착과 정밀 조립 서비스는 Nomad의 전자 모듈이 완벽하게 통합되도록 보장해 시스템의 안정성과 신뢰성을 확보했습니다. JLCPCB의 초보자 친화적인 플랫폼과 사용하기 쉬운 온라인 인터페이스 덕분에 팀은 생산의 기술적 복잡성에 대한 걱정 없이 빠르게 프로토타입 설계를 완료할 수 있었습니다.
2. 정밀 제조로 시스템 안정성 보장
Nomad의 복잡한 4층 PCB 설계를 고려해 JLCPCB는 정밀 제조 능력을 통해 PCB의 품질을 보장했습니다. 이로 인해 탐사 차량의 전자 시스템이 복잡한 환경에서 안정적으로 작동해 실시간 의사결정과 동적 조정을 지원할 수 있었습니다. JLCPCB의 DFM 검증 서비스는 팀이 설계를 최적화하도록 도와 각 PCB가 최고의 제조 기준을 충족하도록 보장하고 오류 위험을 줄였습니다.
3. 비용 효율성과 높은 가치
JLCPCB는 저비용 고가치 솔루션을 제공해 Nomad 프로젝트가 엄격한 예산 내에서 고품질 생산을 완료하도록 도왔습니다. 프로젝트는 프로토타입 설계와 테스트 단계에서 JLCPCB의 비용 이점을 누려 고성능과 비용 효율성의 균형을 유지했습니다. JLCPCB의 최소 주문 수량(MOQ) 없음 정책과 즉시 온라인 견적을 통해 프로젝트는 유연하게 수요를 조정할 수 있었고, 주문 규모에 관계없이 글로벌 경쟁력 있는 품질과 서비스를 누릴 수 있었습니다.
Nomad의 PCB 구조: JLCPCB 제작
결론
JLCPCB의 기술 지원 덕분에 Nomad 탐사 차량 프로젝트가 성공적으로 구현될 수 있었습니다. JLCPCB의 정밀 제조와 빠른 납기 서비스는 팀이 설계 목표를 신속하게 달성하고 프로젝트가 효율적으로 진행되도록 도왔습니다. PCB 제조 분야의 글로벌 리더로서 JLCPCB는 혁신적인 프로젝트를 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 지속적으로 제공하며 고성능이고 확장 가능한 기술 혁신의 발전을 돕고 있습니다. 전 세계 600만 명 이상의 엔지니어에게 신뢰받는 JLCPCB는 최첨단 프로젝트를 위한 믿을 수 있는 기술 지원과 서비스를 계속해서 제공하고 있습니다.
지속적인 성장
| JLCPCB로 구현한 연극 투표카드: 홀 센서와 CC1101을 결합한 PCB 제작 사례
핵심 요약 진주주(jsa5212)의 ‘호냥 연극 투표카드’는 홀 센서와 CC1101 무선 통신을 결합한 전자 제작 프로젝트입니다. JLCPCB에서 PCB 10장을 먼저 제작하고 단면 SMT 조립을 활용했으며, 실물 보드의 펌웨어 점검과 케이스 간섭 수정을 거쳐 75장 추가 발주로 이어졌습니다. 카드 인식부터 배터리 전압 측정, 부품 실장까지 하나의 보드에서 다룬 개발 사례를 살펴봅니다. 프로젝트 배경: 연극 투표카드를 전자 하드웨어로 구현하기 카드의 상태를 센서로 읽고, 그 정보를 무선으로 전달하려면 어떤 하드웨어가 필요할까요? 네이버 블로그에서 전자 제작 과정을 공유하는 진주주는 ‘호냥 연극 투표카드’를 위해 센서, 통신, 배터리 회로를 하나의 PCB에 담았습니다. 핵심 과제는 회로를 연결하는 데서 끝나지 않았습니다. 카드와 자석의 위치에 맞는 센서 배치, 휴대 가능한 배터리 전원, 무선 송수신, 케이스와의 결합을 함께 고려해야 했습니다. 개발자는 JLCPCB의 PCB 제작 및 SMT 조립을......
사례 연구: 제조 기준을 지켰는데 PCB 나사 홀 균열이 일어난 이유
PCB 불량이 나면 원인을 찾아야겠죠? 그런데 가끔은 누구도 잘못하지 않았는데 제품만 망가져버린 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 오늘은 그런 사례 하나를 짧게 소개하고, 거기서 얻을 수 있는 이야기를 해 보려 합니다. 실제 사례를 각색했고 등장인물은 가명입니다. 일어난 일 PCB 설계자 A 씨는 1.6mm 두께 보드에 고정용 나사 홀을 넣으면서 보드 가장자리와의 거리를 0.8mm로 잡았습니다. 흔히 통용되는 기준이 0.5mm 이상이니 여유를 넉넉히 둔 셈이었습니다. 그런데 조립 과정에서 나사를 조이자 홀 주변에 균열이 생겼습니다. 하지만 제조사는 도면대로 가공했다고 했고, 설계자는 규범보다 넉넉하게 설계했다고 했고, 고객사는 표준 토크로 체결했다고 했습니다. 팀은 처음부터 과정을 review 했고, 그 결과 이 제품은 항공우주용이라 홀과 가장자리 거리가 보드 두께보다 커야 한다는 별도 표준을 따라야 했다는 사실이 밝혀졌습니다. 1.6mm가 필요한 자리에 0.8mm가 들어가 있었던 겁니다. A ......
Athena: 로켓 항공전자 장비를 위한 고성능 6층 PCB 구현
핵심 요약 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화 센서, 다양한 통신 인터페이스를 소형 6층 PCB 하나에 담은 오픈소스 비행 컴퓨터입니다. 80 × 140mm 보드에 STM32 MCU 3개, IMU 3개, 기압계, GNSS, LoRa, 블루투스, CAN, USB, 플래시 스토리지, SD 카드, 전원 관리 기능이 통합되어 있습니다. 6층 PCB는 이처럼 복잡한 설계에 필요한 배선 용량, 체계적인 전원 분배, 신호 정리, 소형화된 기능 통합을 제공합니다. 이 프로젝트는 오픈소스 하드웨어가 전문 PCB 제조 및 조립 서비스를 통해 설계 단계에서 실제 하드웨어로 이어지는 과정을 잘 보여줍니다. 고급 로켓 공학에서 비행 컴퓨터는 연산, 센싱, 통신, 전원 관리, 제어 기능을 작고 신뢰성 높은 하드웨어 플랫폼 하나에 모두 담아내야 합니다. NotARoomba가 진행한 오픈소스 비행 컴퓨터 프로젝트 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화된 센싱, 다양한 통신 인터페이스, 전용 제어 채널, ......
72개 LED 웨어러블 워치 제작: 40mm 원형 PCB와 JLCPCB PCBA 사례
핵심 정리 이 사례는 정밀한 40mm 원형 PCB에 72개의 LED를 배치한 웨어러블 워치의 설계와 제작 과정을 다룹니다. JLCPCB SMT 조립으로 0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하는 부담을 줄였고, ENIG 표면처리와 마우스 바이트 패널화를 적용해 원형 기판을 자동 조립할 수 있도록 했습니다. EasyEDA 회로도부터 펌웨어와 스테인리스 케이스 통합까지 전체 흐름을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 배경과 설계 목표 상용 스마트워치는 OLED와 고성능 프로세서를 사용하지만, 오픈소스 제작자 Taifur는 단순하면서도 산업용 제품에 가까운 LED Round Watch를 설계했습니다. 핵심 목표는 ATmega328P 마이크로컨트롤러와 고정밀 DS3231 실시간 클록(RTC)을 이용해 72개의 SMD LED를 원형으로 구동하는 손목시계를 만드는 것이었습니다. 기구 제약: 상용 시계 케이스에 넣기 위해 PCB 지름을 40mm 이하로 제한했습니다. 조립 난이도: 40mm 기판에 0603......
먼지에 지친 멤브레인에서 커스텀 기계식의 완성까지: Taifur의 V3 풀 키보드 프로젝트
참고 동기: 먼지에 취약한 멤브레인 키보드를 내구성이 뛰어난 맞춤형 DIY 키보드로 교체했습니다. 사양: 라즈베리 파이 피코(RP2040)로 구동되는 87키 TKL 레이아웃으로, 핫스왑 지원, QMK, OLED, 엔코더를 갖췄습니다. 설계: 대칭형 배선, 노출된 컨트롤러, 시각적으로 드러나는 "다이오드 아트"를 특징으로 하는 독특한 3층 PCB 스택입니다. 지원: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. 제작: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB를 통해 제작했으며, SMT 조립을 활용하여 고밀도 LED를 손쉽게 처리했습니다. 전자공학 애호가와 DIY 커뮤니티에서 커스텀 기계식 키보드는 가장 보람 있는 프로젝트 중 하나로 손꼽힙니다. 이는 개인화된 타이핑 경험을 PCB 설계, 펌웨어 개발, 기계공학과 결합시킵니다. OSHWLab에 게시된 Taifur의 "Mechanical Keybo......
PiBrick Pocket-CM5: JLCPCB로 제작한 컴팩트 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC
핵심 요약 piBrick Pocket-CM5는 물리적 쿼티(QWERTY) 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD를 갖춘 스마트폰 크기의 완전한 기능을 갖춘 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC입니다. 이 프로젝트는 신호 무결성을 유지하기 위해 JLCPCB의 4층 PCB 제작 서비스를 활용하여 임피던스를 제어했습니다(USB는 90옴, PCIe/MIPI DSI는 100옴). EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스는 레이저 커팅 스텐실, 비전 가이드 픽앤플레이스, AOI 품질 검사를 통해 까다로운 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터 조립을 처리합니다. JLCPCB의 연성 인쇄회로기판(FPC)은 폴리이미드 보강재를 통해 커넥터 안정성을 유지하면서도, 컴팩트한 인클로저 내부에서 복잡한 배선을 가능하게 합니다. 전체 부품 소싱은 LCS......