JLCPCB가 언어장애 소녀에게 자신의 필요를 전달하는 데 도움을 준 방법
1 분
말을 하지 못하는 아이가 돌봐 제공자에게 자신의 필요를 어떻게 표현할 수 있을까요? 이는 부모들이 결코 직면하고 싶어 하지 않는 질문입니다. 오픈소스 보조 기술에 집중한 미국 개발자 그룹은 특별한 필요를 가진 3세 소녀를 위해 맞춤형 의사소통 기기를 만들었습니다. JLCPCB의 지원으로 팀은 저비용으로 업그레이드 가능한 도구를 제작하여 간단한 버튼 누름만으로 소통할 수 있도록 했습니다.
니즈 커뮤니케이션 시스템
프로젝트 개요:
이 프로젝트는 태국에서 개발자 그룹의 창립자가 이 특별한 필요를 가진 아이를 만나면서 시작되었습니다. 미국으로 돌아온 후, 그는 개발자들을 이끌어 기존 작업을 업데이트하고 충족되지 않은 필요를 가진 사람들을 위한 오픈소스 도구 구축에 대한 헌신을 이어갔습니다. JLCPCB 팀의 도움으로 팀은 아이가 버튼을 눌러 녹음된 음성을 재생하여 배고픔이나 불편함 같은 필요를 표현할 수 있는 맞춤형 기기를 제작했습니다.
사용된 주요 구성 요소:
다층 PCB, rp2350 프로세서, ESD 보호, I2S 오디오 with 앰프, 디스플레이, 로터리 인코더, 마이크로스위치.
주요 특징:
1. 다중 감각 피드백: 버튼이 진동하고, 다양한 색상의 불빛이 깜박이며, 기기가 사용자의 모국어로 말합니다.
2. 터치스크린 인터페이스: 컬러 LCD 화면이 시각적 단서를 제공합니다.
3. 모듈식 설계: 전자 부품이 기능별로 분리되어 있으며, 3D 프린팅 가능한 플라스틱과 결합되고 Python을 사용하여 변화하는 필요와 다른 특별한 필요를 가진 개인을 위해 쉽게 수정할 수 있도록 프로젝트가 구현되었습니다.
기기 내부에는 JLCPCB에서 제조 및 검증한 맞춤 PCBA(인쇄 회로 기판 조립)가 있습니다.
JLCPCB가 가능하게 만든 방법:
이 기기는 설계가 간단하고 원격으로 쉽게 수정할 수 있습니다. 전 세계 어떤 3D 프린터와 기본 납땜 기술을 사용해서도 제작할 수 있습니다. 이 프로젝트의 핵심은 저비용으로 기능을 극대화하여 소형 폼 팩터에서 필요한 성능을 확보하면서도 빠른 프로토타이핑이 가능하도록 하는 것이었습니다.
1. 빠른 배송 및 저렴한 제조
개발자가 설계 파일을 JLCPCB의 온라인 플랫폼에 업로드한 후, 저렴한 비용으로 주문을 완료했습니다. 단 7일 만에 부품이 장착된 완성된 PCBA가 물류를 통해 배송되었습니다. 이 빠른 회전율은 팀이 일정과 예산을 지키는 데 도움이 되었습니다.
2. 무료 설계 검증
JLCPCB의 온라인 Gerber 파일 검증은 초기에 배치 문제를 잡아내는 데 도움이 됩니다. 그들의 시스템은 서로 다른 라이브러리 간 패키지 방향 불일치를 수정하여 제조 중 오류를 방지했습니다. 결과: 작동하는, 소형이며 아이 친화적인 회로 기판 배치가 완성되었습니다.
3. 신뢰할 수 있는 소프트웨어 지원
팀은 JLCPCB의 무료 PCB 설계 소프트웨어인 EasyEDA를 사용했으며, 이는 배치 도구와 풍부한 부품 라이브러리를 통합하고 있습니다. 개발자는 이렇게 전했습니다. “이 소프트웨어는 매우 실용적이고 무료입니다. 통합된 부품 라이브러리가 환상적입니다. 우리는 현재 선택적 무음증과 제한적인 운동 조절을 가진 사람들을 위한 비상 의사소통 기기를 개발 중이며, 앞으로도 EasyEDA를 계속 사용할 계획입니다.”
프로토타입에서 전시까지:
다음 반복의 PCBA는 일주일 만에 배송되어, 팀이 메이커와 혁신가들을 위한 주요 행사인 Open Sauce 2025에서 두 가지 다른 휴먼 인터페이스 시스템을 시연할 수 있도록 했습니다.
결론:
JLCPCB는 이 보조 기기를 아이디어에서 현실로 전환하는 데 없어서는 안 될 존재였습니다. 그들의 빠른 배송, 저렴한 제조, 무료 설계 검증 덕분에 개발자 팀은 설계를 빠르게 개선하고 실제 문제를 해결할 수 있었습니다. 결합된 팀 덕분에 말을 하지 못하는 3세 소녀는 이제 자신의 필요를 표현할 도구를 갖추게 되었으며, 이 프로젝트는 이미 다른 특별한 필요를 가진 사람들을 위한 새로운 도구에 영감을 주고 있습니다.
지속적인 성장
| JLCPCB로 구현한 연극 투표카드: 홀 센서와 CC1101을 결합한 PCB 제작 사례
핵심 요약 진주주(jsa5212)의 ‘호냥 연극 투표카드’는 홀 센서와 CC1101 무선 통신을 결합한 전자 제작 프로젝트입니다. JLCPCB에서 PCB 10장을 먼저 제작하고 단면 SMT 조립을 활용했으며, 실물 보드의 펌웨어 점검과 케이스 간섭 수정을 거쳐 75장 추가 발주로 이어졌습니다. 카드 인식부터 배터리 전압 측정, 부품 실장까지 하나의 보드에서 다룬 개발 사례를 살펴봅니다. 프로젝트 배경: 연극 투표카드를 전자 하드웨어로 구현하기 카드의 상태를 센서로 읽고, 그 정보를 무선으로 전달하려면 어떤 하드웨어가 필요할까요? 네이버 블로그에서 전자 제작 과정을 공유하는 진주주는 ‘호냥 연극 투표카드’를 위해 센서, 통신, 배터리 회로를 하나의 PCB에 담았습니다. 핵심 과제는 회로를 연결하는 데서 끝나지 않았습니다. 카드와 자석의 위치에 맞는 센서 배치, 휴대 가능한 배터리 전원, 무선 송수신, 케이스와의 결합을 함께 고려해야 했습니다. 개발자는 JLCPCB의 PCB 제작 및 SMT 조립을......
사례 연구: 제조 기준을 지켰는데 PCB 나사 홀 균열이 일어난 이유
PCB 불량이 나면 원인을 찾아야겠죠? 그런데 가끔은 누구도 잘못하지 않았는데 제품만 망가져버린 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 오늘은 그런 사례 하나를 짧게 소개하고, 거기서 얻을 수 있는 이야기를 해 보려 합니다. 실제 사례를 각색했고 등장인물은 가명입니다. 일어난 일 PCB 설계자 A 씨는 1.6mm 두께 보드에 고정용 나사 홀을 넣으면서 보드 가장자리와의 거리를 0.8mm로 잡았습니다. 흔히 통용되는 기준이 0.5mm 이상이니 여유를 넉넉히 둔 셈이었습니다. 그런데 조립 과정에서 나사를 조이자 홀 주변에 균열이 생겼습니다. 하지만 제조사는 도면대로 가공했다고 했고, 설계자는 규범보다 넉넉하게 설계했다고 했고, 고객사는 표준 토크로 체결했다고 했습니다. 팀은 처음부터 과정을 review 했고, 그 결과 이 제품은 항공우주용이라 홀과 가장자리 거리가 보드 두께보다 커야 한다는 별도 표준을 따라야 했다는 사실이 밝혀졌습니다. 1.6mm가 필요한 자리에 0.8mm가 들어가 있었던 겁니다. A ......
Athena: 로켓 항공전자 장비를 위한 고성능 6층 PCB 구현
핵심 요약 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화 센서, 다양한 통신 인터페이스를 소형 6층 PCB 하나에 담은 오픈소스 비행 컴퓨터입니다. 80 × 140mm 보드에 STM32 MCU 3개, IMU 3개, 기압계, GNSS, LoRa, 블루투스, CAN, USB, 플래시 스토리지, SD 카드, 전원 관리 기능이 통합되어 있습니다. 6층 PCB는 이처럼 복잡한 설계에 필요한 배선 용량, 체계적인 전원 분배, 신호 정리, 소형화된 기능 통합을 제공합니다. 이 프로젝트는 오픈소스 하드웨어가 전문 PCB 제조 및 조립 서비스를 통해 설계 단계에서 실제 하드웨어로 이어지는 과정을 잘 보여줍니다. 고급 로켓 공학에서 비행 컴퓨터는 연산, 센싱, 통신, 전원 관리, 제어 기능을 작고 신뢰성 높은 하드웨어 플랫폼 하나에 모두 담아내야 합니다. NotARoomba가 진행한 오픈소스 비행 컴퓨터 프로젝트 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화된 센싱, 다양한 통신 인터페이스, 전용 제어 채널, ......
72개 LED 웨어러블 워치 제작: 40mm 원형 PCB와 JLCPCB PCBA 사례
핵심 정리 이 사례는 정밀한 40mm 원형 PCB에 72개의 LED를 배치한 웨어러블 워치의 설계와 제작 과정을 다룹니다. JLCPCB SMT 조립으로 0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하는 부담을 줄였고, ENIG 표면처리와 마우스 바이트 패널화를 적용해 원형 기판을 자동 조립할 수 있도록 했습니다. EasyEDA 회로도부터 펌웨어와 스테인리스 케이스 통합까지 전체 흐름을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 배경과 설계 목표 상용 스마트워치는 OLED와 고성능 프로세서를 사용하지만, 오픈소스 제작자 Taifur는 단순하면서도 산업용 제품에 가까운 LED Round Watch를 설계했습니다. 핵심 목표는 ATmega328P 마이크로컨트롤러와 고정밀 DS3231 실시간 클록(RTC)을 이용해 72개의 SMD LED를 원형으로 구동하는 손목시계를 만드는 것이었습니다. 기구 제약: 상용 시계 케이스에 넣기 위해 PCB 지름을 40mm 이하로 제한했습니다. 조립 난이도: 40mm 기판에 0603......
먼지에 지친 멤브레인에서 커스텀 기계식의 완성까지: Taifur의 V3 풀 키보드 프로젝트
참고 동기: 먼지에 취약한 멤브레인 키보드를 내구성이 뛰어난 맞춤형 DIY 키보드로 교체했습니다. 사양: 라즈베리 파이 피코(RP2040)로 구동되는 87키 TKL 레이아웃으로, 핫스왑 지원, QMK, OLED, 엔코더를 갖췄습니다. 설계: 대칭형 배선, 노출된 컨트롤러, 시각적으로 드러나는 "다이오드 아트"를 특징으로 하는 독특한 3층 PCB 스택입니다. 지원: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. 제작: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB를 통해 제작했으며, SMT 조립을 활용하여 고밀도 LED를 손쉽게 처리했습니다. 전자공학 애호가와 DIY 커뮤니티에서 커스텀 기계식 키보드는 가장 보람 있는 프로젝트 중 하나로 손꼽힙니다. 이는 개인화된 타이핑 경험을 PCB 설계, 펌웨어 개발, 기계공학과 결합시킵니다. OSHWLab에 게시된 Taifur의 "Mechanical Keybo......
PiBrick Pocket-CM5: JLCPCB로 제작한 컴팩트 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC
핵심 요약 piBrick Pocket-CM5는 물리적 쿼티(QWERTY) 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD를 갖춘 스마트폰 크기의 완전한 기능을 갖춘 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC입니다. 이 프로젝트는 신호 무결성을 유지하기 위해 JLCPCB의 4층 PCB 제작 서비스를 활용하여 임피던스를 제어했습니다(USB는 90옴, PCIe/MIPI DSI는 100옴). EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스는 레이저 커팅 스텐실, 비전 가이드 픽앤플레이스, AOI 품질 검사를 통해 까다로운 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터 조립을 처리합니다. JLCPCB의 연성 인쇄회로기판(FPC)은 폴리이미드 보강재를 통해 커넥터 안정성을 유지하면서도, 컴팩트한 인클로저 내부에서 복잡한 배선을 가능하게 합니다. 전체 부품 소싱은 LCS......