PIC16F877A 마스터 트레이닝 보드: JLCPCB가 지원하는 올인원 학습 도구
1 분
- 설계 소개
- 주요 장애물
- JLCPCB 서비스의 이점
- 상세 엔지니어링 인사이트
- 주요 요소 분석
- 달성된 성과
- 피드백 및 결론
- FAQ:
임베디드 시스템 교육과 빠른 프로토타이핑 영역에서, 탄탄한 트레이너 보드는 마이크로컨트롤러 기술과 하드웨어 통합을 마스터하는 데 핵심입니다. 이 글은 Microchip의 유명한 8비트 마이크로컨트롤러를 중심으로 설계된 다기능 보드인 PIC16F877A Master Trainer Project의 제작을 소개합니다. PIC16F877A는 Microchip의 미드레인지 제품군에 속하며, 1990년대 후반 출시 이후 전자 교육의 주축으로 자리 잡아 성능, 비용, 사용 용이성의 균형을 제공하여 초보자와 전문가 모두에게 이상적입니다. JLCPCB의 최신 PCB 생산 및 조립 역량을 활용함으로써, 이니셔티브는 빠른 생산 주기로 최고 수준의 결과를 제공하여 교육 및 취미용 목적을 위한 원활한 반복과 배포를 가능하게 했습니다.
설계 소개
PIC16F877A Master Trainer Board는 PIC16F877A 마이크로컨트롤러를 특징으로 하는 완전한 개발 환경으로, RISC 설계, 프로그램 메모리용 8KB 플래시 저장소, 데이터 처리용 368바이트 RAM, 비휘발성 저장소를 위한 256바이트 통합 EEPROM을 자랑합니다. 또한 최대 8채널의 10비트 아날로그-디지털 변환기(ADC), 정밀한 타이밍 작업을 위한 다중 타이머, 모터 제어 및 신호 생성을 위한 캡처/비교/PWM 모듈, USART 직렬 통신, I2C/SPI용 SSP, 병렬 슬레이브 포트와 같은 통신 인터페이스를 포함한 고급 주변 장치를 제공합니다. 이러한 기능들은 간단한 LED 깜박임부터 복잡한 센서 데이터 수집 및 제어 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 적합하게 만듭니다.
이 보드는 실습 교육 및 테스트를 위한 다양한 주변 장치를 통합하여 사용자가 실제 시나리오를 실험할 수 있도록 합니다:
코어 칩: 간단한 코딩, 디버깅, 부품 교체를 위한 40핀 DIP 패키지의 PIC16F877A로, 제거 없이 빠른 펌웨어 업데이트를 지원하는 인서킷 시리얼 프로그래밍(ICSP)을 지원합니다.
출력 장치: 카운터나 센서 판독값과 같은 숫자 값을 표시하기 위한 다중화 7세그먼트 LED 디스플레이, 상태 메시지나 디버그 정보와 같은 자세한 텍스트 피드백을 위한 16x2 LCD 모듈로, 핀 사용을 최적화하기 위해 4비트 또는 8비트 모드로 구성 가능합니다.
제어 및 신호: 시각적 상태 표시(예: 이진 출력 또는 오류 알림)를 위한 다중 황색 LED, 모드 선택과 같은 사용자 입력을 위한 택타일 푸시 버튼, 코드 변경 없이 설정을 구성하기 위한 DIP 스위치, ADC 기능을 테스트하기 위해 가변 아날로그 신호를 생성하는 전압 분배기에 연결된 가변저항.
사운드 및 감지: PWM을 통해 알람 또는 피드백 톤과 같은 가청 알림을 위한 액티브 부저, 외부 센서(예: LM35 온도, 광트랜지스터 조도, 습도 모듈) 연결을 위한 전용 포트로 환경 모니터링 프로젝트를 가능하게 합니다.
인터페이스: 프로브 및 확장이 쉽도록 색상 표시된 핀 헤더가 있는 완전히 접근 가능한 I/O 포트(Port A~E), 전원 공급 및 부트로더를 통한 프로그래밍을 위한 USB 포트, 고부하 작동 중 열 관리를 위한 히트싱크가 있는 온보드 전압 조절이 있는 DC 입력 잭.
추가 기능: 기준 전압을 위한 내장 전압 분할 설정, 빠른 재시작을 위한 리셋 스위치, 시간에 민감한 애플리케이션에서 안정적인 작동을 보장하는 20MHz 크리스탈 오실레이터.
약 15cm x 5cm 크기로, 휴대성이 뛰어나면서도 인터럽트 처리, 주변 장치 구성, 펌웨어 개발과 같은 기본 개념 교육에 적합한 기능이 가득합니다. 이 설계는 인기 있는 트레이너 키트에서 영감을 받아 학생들이 MPLAB IDE 또는 XC8 컴파일러와 같은 도구를 사용하여 임베디드 프로그래밍에서 이론에서 실습으로 전환할 수 있는 탁월한 플랫폼입니다.

주요 장애물
이 트레이너 보드 제작에는 기능성과 사용성의 균형을 맞추는 데 특히 여러 가지 어려움이 있었습니다:
레이아웃 복잡성: 풀업용 저항, 디커플링용 커패시터, 표시용 LED, 다양한 커넥터를 포함한 50개 이상의 관통공(THT) 및 표면실장(SMD) 부품을 단일 또는 2층 PCB에 맞추면서 명확한 실크스크린 마킹, 모듈의 논리적 그룹화, 실험 중 실수로 인한 단락 또는 잘못된 연결을 방지하는 사용자 친화적 접근성을 유지하는 것.
교육용 내구성: 교실 환경에서 수백 번에 달할 수 있는 반복적인 펌웨어 플래싱, 정전기 방전 노출, 역극성 또는 과전압과 같은 초보자의 실수에도 보드가 견딜 수 있도록 하는 것으로, 강화된 트레이스, ESD 보호 다이오드, 냉납 또는 고장을 피하기 위한 우수한 납땜 품질을 요구했습니다.
예산 및 속도: MCU의 0.1인치 핀 리드나 미세 피치 SMD 저항과 같이 밀집된 부품에 대한 정확한 배치 정확성을 희생하지 않으면서 부품을 저렴하게 조달하고 소량 프로토타입 실행을 위해 샘플을 신속하게 제작하는 것, 교육 예산 제약과 빠른 프로젝트 일정을 모두 준수하면서.
추가 과제로는 확장 데모 중 전압 조절기의 열 관리와 고속 주변 장치를 위한 신호 무결성이 포함되었으며, 이는 노이즈와 크로스토크를 최소화하기 위해 신중한 트레이스 라우팅이 필요했습니다.

JLCPCB 서비스의 이점
JLCPCB의 포괄적인 제공은 설계부터 배송까지 원활한 워크플로를 제공하여 이러한 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 했습니다. 프로젝트는 정밀 밀링, 다층 지원, 사용성 향상을 위한 고해상도 실크스크린 라벨링을 위한 JLCPCB의 PCB 제조 서비스를 활용했습니다. 이는 표면 요소의 효율적인 배치를 위한 SMT 조립과 함께 제공되어 수동 작업과 오류를 줄였습니다. 주목할 만한 측면은 다음과 같습니다:
가용 재고: 1% 허용 오차 저항, 세라믹 커패시터, 고휘도 LED, PIC16F877A 마이크로컨트롤러 자체와 같은 표준 품목은 JLCPCB의 광대한 사내 라이브러리에서 20만 개 이상의 부품 중 직접 조달되어 호환성을 보장하고 RoHS 준수를 통해 프로토타이핑 지연을 일으킬 수 있는 공급망 지연을 제거했습니다.
양면 배치: 자동화된 SMT 라인은 0402 패키지와 같은 소형 부품을 포함하여 보드 양면에 정밀한 위치 지정 및 납땜을 관리했으며, DIP MCU 및 핀 헤더와 같은 큰 부품에 대해서는 관통공 지원이 수동 조립 또는 웨이브 납딩을 통해 가능했습니다.
제조 준비 검토: JLCPCB의 무료 DFM (제조 가능성 설계) 도구를 사용한 초기 설계 검토는 불충분한 간격 또는 비아 배치와 같은 잠재적인 문제를 식별하여 생산 전 최적화를 가능하게 했습니다. ENIG (무전해 니켈 침금) 표면 처리의 사용은 향상된 납딩 접착력, 부식 저항성, 내구성을 보장하여 빈번한 취급을 받는 보드에 이상적입니다.
이 통합 접근법은 Gerber 파일 및 BOM 제출부터 완전히 조립된 보드에 이르기까지 프로세스를 단순화할 뿐만 아니라 더 나은 신호 성능을 위한 임피던스 제어 및 선택적 기능 테스트와 같은 품질 향상을 통합했습니다. JLCPCB의 규모의 경제는 비용을 낮추어 소규모 교육 프로젝트에도 실행 가능하게 했습니다.
상세 엔지니어링 인사이트
하드웨어 사양
| 매개변수 | 세부사항 |
| 층 | 2 (내구성을 위한 FR-4 소재, 1.6mm 두께) |
| 치수 | 150mm x 50mm |
| 마감 | 부식 저항 및 평탄한 납딩 표면을 위한 ENIG |
| 부품 | 50+ (수동 및 능동 소자를 포함한 SMD 및 THT 혼합) |
| 전원 | USB 또는 7-12V DC 잭을 통한 5V 조절 출력, LM7805 조절기 및 최대 1A 소모를 위한 히트싱크 포함 |
주요 요소 분석
처리 장치: PIC16F877A는 20MHz 크리스탈 오실레이터 및 22pF 부하 커패시터와 함께 사용되어 200ns만큼 빠른 명령어 사이클을 가능하게 하며 실시간 응님이 필요한 애플리케이션을 지원합니다.
상호작용 기능: 7세그먼트 디스플레이는 전류 제한 저항과 함께 포트 핀에 의해 직접 구동되며, LCD는 4비트 또는 8비트 모드로 인터페이스되어 맞춤형 문자 생성 및 백라이트 제어가 가능합니다.
부가 기능: PWM 가능 핀에 연결된 부저로 가변 톤 생성(예: 멜로디 또는 알림)이 가능하며, ADC 채널에 연결된 가변저항으로 정밀한 전압 감지가 가능하여 아날로그-디지털 변환 원리를 시연합니다.
에너지 처리: 히트싱크가 있는 온보드 조절기는 최대 1A를 지원하여 노이즈를 필터링하는 바이패스 커패시터와 함께 안정적인 5V 레일을 제공하며, 민감한 아날로그 작업에 중요합니다.
빌드 시퀀스는 체계적으로 계획되었습니다:
1. SMD 부품을 위한 스텐실을 사용한 솔더 페이스트 적용.
2. 고정밀 부품 배치를 위한 로봇 픽앤플레이스 머신.
3. 안정적인 접합을 형성하기 위한 대류 오븐의 제어된 리플로우 납딩.
4. DIP 마이크로컨트롤러, 커넥터, 큰 커패시터와 같은 관통공 품목에 대한 수동 장착 및 웨이브 납딩.
JLCPCB의 엄격한 검사, 브리징 또는 정렬 불량과 같은 결함을 위한 자동 광학 검사(AOI), 숨겨진 솔더 접합을 위한 X-ray, 기능 테스트 옵션은 즉시 사용 가능한 완벽한 최종 제품을 보장했습니다.

달성된 성과
다섯 대의 테스트 유닛이 단 5일 만에 완전히 조립되고 시각적으로 검사되며 기능적으로 검증된 상태로 도착했습니다. 전원을 켜고 초기 프로그래밍을 수행한 후:
모든 디스플레이와 LED가 올바르게 작동했으며, 7세그먼트는 카운팅 시퀀스와 같은 데모 패턴을 성공적으로 실행했고, LCD는 아티팩트 없이 스크롤링 텍스트를 표시했습니다.
센서 인터페이스와 부저가 의도한 대로 응답하여 선명한 톤을 생성하고 최소한의 노이즈로 아날로그 입력을 정확하게 읽었습니다.
전원 안정성과 신호 무결성은 가변 부하에서도 장시간 세션 동안 일관되게 유지되었으며, 히트싱크 덕분에 과열 문제가 없었습니다.
이 유닛들은 교육 세션에서 우수한 성과를 보여 USB 기반 코딩 및 디버깅을 지원했으며, 참가자들이 디지털 온도계나 교통 신호등 컨트롤러와 같은 프로젝트를 구축한 실습 워크숍에서 견고함을 입증했습니다. 장기 테스트는 수백 번의 사이클 후에도 고장이 없음을 보여 설계의 내구성을 검증했습니다.
피드백 및 결론
JLCPCB의 통합 플랫폼은 제작, 소싱, 조립을 처리하여 복잡한 PCB 개발을 단순화하고 시장 출시 시간을 가속화하며 혁신에 집중할 수 있게 합니다. 초기에 DFM을 강조하면 예산 제한이 있는 교육용 트레이너 보드에 특히 제작 및 비용을 최소화합니다. PIC16F877A의 다용성은 자동화, 로봇공학, 제어와 같은 교육 및 애플리케이션에서 뛰어나며, 신뢰할 수 있는 제조에 의해 향상됩니다. 전반적으로, 이 프로젝트는 저렴한 생산이 임베디드 학습을 민주화하여 미래의 엔지니어들에게 영감을 주는 방법을 보여줍니다.

FAQ:
1. 왜 여기서 ENIG 코팅을 선택했나요?
하이브리드 SMD/THT 빌드와 교육 환경의 지속적인 사용에 완벽한 매끄럽고 접합 가능한 영역을 제공하여 시간이 지나도 산화를 방지하고 안정적인 연결을 보장합니다.
2. JLCPCB는 관통공 부품을 어떻게 관리하나요?
효율성을 위해 SMT에 집중하지만, 수동 삽입 및 웨이브 납딩을 포함한 THT 조립 옵션을 제공하여 혼합 기술 보드에서 완전한 PCBA 솔루션을 제공합니다.
3. 복제가 가능한가요?
물론입니다! OSHWLab 또는 GitHub와 같은 오픈소스 플랫폼에 설계를 공유하고, JLCPCB가 Gerber 파일 및 BOM 업로드를 처리하여 복제 또는 변형을 위한 간단하고 비용 효율적인 주문을 가능하게 합니다.
4. 맞춤형 추가는 어떻게 되나요?
그들의 적응 가능한 서비스는 복잡한 라우팅을 위한 더 많은 층 추가, 커넥터를 위한 하드 골드와 같은 고급 마감, 또는 맞춤형 인클로저가 포함된 전체 턴키 조립과 같은 맞춤화를 지원합니다.
지속적인 성장
| JLCPCB로 구현한 연극 투표카드: 홀 센서와 CC1101을 결합한 PCB 제작 사례
핵심 요약 진주주(jsa5212)의 ‘호냥 연극 투표카드’는 홀 센서와 CC1101 무선 통신을 결합한 전자 제작 프로젝트입니다. JLCPCB에서 PCB 10장을 먼저 제작하고 단면 SMT 조립을 활용했으며, 실물 보드의 펌웨어 점검과 케이스 간섭 수정을 거쳐 75장 추가 발주로 이어졌습니다. 카드 인식부터 배터리 전압 측정, 부품 실장까지 하나의 보드에서 다룬 개발 사례를 살펴봅니다. 프로젝트 배경: 연극 투표카드를 전자 하드웨어로 구현하기 카드의 상태를 센서로 읽고, 그 정보를 무선으로 전달하려면 어떤 하드웨어가 필요할까요? 네이버 블로그에서 전자 제작 과정을 공유하는 진주주는 ‘호냥 연극 투표카드’를 위해 센서, 통신, 배터리 회로를 하나의 PCB에 담았습니다. 핵심 과제는 회로를 연결하는 데서 끝나지 않았습니다. 카드와 자석의 위치에 맞는 센서 배치, 휴대 가능한 배터리 전원, 무선 송수신, 케이스와의 결합을 함께 고려해야 했습니다. 개발자는 JLCPCB의 PCB 제작 및 SMT 조립을......
사례 연구: 제조 기준을 지켰는데 PCB 나사 홀 균열이 일어난 이유
PCB 불량이 나면 원인을 찾아야겠죠? 그런데 가끔은 누구도 잘못하지 않았는데 제품만 망가져버린 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 오늘은 그런 사례 하나를 짧게 소개하고, 거기서 얻을 수 있는 이야기를 해 보려 합니다. 실제 사례를 각색했고 등장인물은 가명입니다. 일어난 일 PCB 설계자 A 씨는 1.6mm 두께 보드에 고정용 나사 홀을 넣으면서 보드 가장자리와의 거리를 0.8mm로 잡았습니다. 흔히 통용되는 기준이 0.5mm 이상이니 여유를 넉넉히 둔 셈이었습니다. 그런데 조립 과정에서 나사를 조이자 홀 주변에 균열이 생겼습니다. 하지만 제조사는 도면대로 가공했다고 했고, 설계자는 규범보다 넉넉하게 설계했다고 했고, 고객사는 표준 토크로 체결했다고 했습니다. 팀은 처음부터 과정을 review 했고, 그 결과 이 제품은 항공우주용이라 홀과 가장자리 거리가 보드 두께보다 커야 한다는 별도 표준을 따라야 했다는 사실이 밝혀졌습니다. 1.6mm가 필요한 자리에 0.8mm가 들어가 있었던 겁니다. A ......
Athena: 로켓 항공전자 장비를 위한 고성능 6층 PCB 구현
핵심 요약 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화 센서, 다양한 통신 인터페이스를 소형 6층 PCB 하나에 담은 오픈소스 비행 컴퓨터입니다. 80 × 140mm 보드에 STM32 MCU 3개, IMU 3개, 기압계, GNSS, LoRa, 블루투스, CAN, USB, 플래시 스토리지, SD 카드, 전원 관리 기능이 통합되어 있습니다. 6층 PCB는 이처럼 복잡한 설계에 필요한 배선 용량, 체계적인 전원 분배, 신호 정리, 소형화된 기능 통합을 제공합니다. 이 프로젝트는 오픈소스 하드웨어가 전문 PCB 제조 및 조립 서비스를 통해 설계 단계에서 실제 하드웨어로 이어지는 과정을 잘 보여줍니다. 고급 로켓 공학에서 비행 컴퓨터는 연산, 센싱, 통신, 전원 관리, 제어 기능을 작고 신뢰성 높은 하드웨어 플랫폼 하나에 모두 담아내야 합니다. NotARoomba가 진행한 오픈소스 비행 컴퓨터 프로젝트 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화된 센싱, 다양한 통신 인터페이스, 전용 제어 채널, ......
72개 LED 웨어러블 워치 제작: 40mm 원형 PCB와 JLCPCB PCBA 사례
핵심 정리 이 사례는 정밀한 40mm 원형 PCB에 72개의 LED를 배치한 웨어러블 워치의 설계와 제작 과정을 다룹니다. JLCPCB SMT 조립으로 0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하는 부담을 줄였고, ENIG 표면처리와 마우스 바이트 패널화를 적용해 원형 기판을 자동 조립할 수 있도록 했습니다. EasyEDA 회로도부터 펌웨어와 스테인리스 케이스 통합까지 전체 흐름을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 배경과 설계 목표 상용 스마트워치는 OLED와 고성능 프로세서를 사용하지만, 오픈소스 제작자 Taifur는 단순하면서도 산업용 제품에 가까운 LED Round Watch를 설계했습니다. 핵심 목표는 ATmega328P 마이크로컨트롤러와 고정밀 DS3231 실시간 클록(RTC)을 이용해 72개의 SMD LED를 원형으로 구동하는 손목시계를 만드는 것이었습니다. 기구 제약: 상용 시계 케이스에 넣기 위해 PCB 지름을 40mm 이하로 제한했습니다. 조립 난이도: 40mm 기판에 0603......
먼지에 지친 멤브레인에서 커스텀 기계식의 완성까지: Taifur의 V3 풀 키보드 프로젝트
참고 동기: 먼지에 취약한 멤브레인 키보드를 내구성이 뛰어난 맞춤형 DIY 키보드로 교체했습니다. 사양: 라즈베리 파이 피코(RP2040)로 구동되는 87키 TKL 레이아웃으로, 핫스왑 지원, QMK, OLED, 엔코더를 갖췄습니다. 설계: 대칭형 배선, 노출된 컨트롤러, 시각적으로 드러나는 "다이오드 아트"를 특징으로 하는 독특한 3층 PCB 스택입니다. 지원: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. 제작: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB를 통해 제작했으며, SMT 조립을 활용하여 고밀도 LED를 손쉽게 처리했습니다. 전자공학 애호가와 DIY 커뮤니티에서 커스텀 기계식 키보드는 가장 보람 있는 프로젝트 중 하나로 손꼽힙니다. 이는 개인화된 타이핑 경험을 PCB 설계, 펌웨어 개발, 기계공학과 결합시킵니다. OSHWLab에 게시된 Taifur의 "Mechanical Keybo......
PiBrick Pocket-CM5: JLCPCB로 제작한 컴팩트 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC
핵심 요약 piBrick Pocket-CM5는 물리적 쿼티(QWERTY) 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD를 갖춘 스마트폰 크기의 완전한 기능을 갖춘 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC입니다. 이 프로젝트는 신호 무결성을 유지하기 위해 JLCPCB의 4층 PCB 제작 서비스를 활용하여 임피던스를 제어했습니다(USB는 90옴, PCIe/MIPI DSI는 100옴). EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스는 레이저 커팅 스텐실, 비전 가이드 픽앤플레이스, AOI 품질 검사를 통해 까다로운 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터 조립을 처리합니다. JLCPCB의 연성 인쇄회로기판(FPC)은 폴리이미드 보강재를 통해 커넥터 안정성을 유지하면서도, 컴팩트한 인클로저 내부에서 복잡한 배선을 가능하게 합니다. 전체 부품 소싱은 LCS......