TQFP 與 QFN:PCB 設計師的全面比較指南
2 分鐘
- TQFP 與 QFN:直接比較
- 甚麼是 TQFP 封裝?
- 甚麼是 QFN 封裝?
- 選擇 TQFP 或 QFN 時的關鍵考量
- TQFP 與 QFN 的實用 PCB 設計技巧
- 結論:如何在 TQFP 與 QFN 之間作出合適選擇
- 常見問題
選擇 TQFP 還是 QFN,並不只是外觀問題,更涉及電路板空間、散熱管理及可製造性之間的重要取捨。TQFP 的外露引腳便於製作原型及檢查,而 QFN 的緊湊無引腳設計,則廣泛用於高性能且空間受限的應用。
哪一種封裝更適合你的項目?這份全面的 TQFP 與 QFN 比較指南將分析技術規格、優點及限制,協助你設計兼具效率與量產擴展能力的 PCB。

TQFP 與 QFN:直接比較
特性 |
TQFP(薄型四方扁平封裝) |
QFN(四方扁平無引腳封裝) |
|---|---|---|
引腳 | 鷗翼形引腳,向外延伸 | 接點位於底部,封裝接近晶片尺寸 |
佔板面積 | 較大,佔用更多 PCB 空間 | 緊湊,佔用空間小 |
散熱焊盤 | 通常沒有 | 有,採用外露散熱焊盤 |
焊接 | 較容易,適合手工焊接 | 較具挑戰,通常採用回流焊 |
高速/射頻性能 | 中等,引腳電感較高 | 出色,寄生電感較低 |
檢查方式 | 目視/光學檢查 | 通常需要 X 光檢查 |
實體尺寸及 PCB 佔板面積
最明顯的分別在於PCB 佔板面積及封裝幾何形狀。
TQFP 封裝的鷗翼形引腳向封裝本體外延伸,因此需要較大的電路板空間及佈線區域。
相比之下,QFN 屬於接近晶片尺寸的封裝(CSP)。由於所有接點均位於封裝底部,在引腳數相同的情況下,其佔板面積通常比相應的 TQFP 小 40% 至 60%。
對於穿戴式裝置或小型物聯網設備等空間受限的設計,QFN 憑藉較小的佔板面積及較高的封裝密度,具有明顯優勢。
散熱性能
在散熱方面,QFN 具有很大優勢。大部分 QFN 封裝底部均設有外露散熱焊盤(EPAD)。此焊盤直接焊接至 PCB 接地平面,形成低熱阻路徑,將熱量從晶粒導出。
TQFP 通常沒有這種結構,主要依靠引腳及塑膠本體散熱。對於高功率應用,或馬達驅動器及電源管理 IC 等發熱較多的晶片,QFN 有助於避免過熱降頻並延長使用壽命。
電氣性能
在高頻或射頻設計中,TQFP 的引腳會像微小的電感及天線,引入寄生電感及電容,可能降低訊號完整性。
QFN 封裝省去了長引腳,令晶粒與 PCB 之間的電氣路徑大幅縮短。因此,它具有較佳的訊號完整性及較低噪聲,成為高速數碼電路及無線通訊模組常用的封裝形式。
PCB 焊接及組裝
這是 TQFP 的優勢所在。由於引腳容易接觸,熟練技術人員使用細尖焊鐵便能較輕鬆地手工焊接 TQFP。即使出現焊料橋接,也較容易處理,因為可以直接看見多餘焊料,並用吸錫帶將其清除。
QFN 組裝則較複雜。由於焊盤藏在底部,通常需要錫膏鋼網及回流焊爐,或使用熱風返修台。此外,如果中央大型散熱焊盤上的錫膏過多,晶片可能在焊接時「浮起」,導致外圍訊號接點連接不良。
提示
QFN 封裝雖然具有明顯的技術優勢,但底部焊盤設計令手工焊接相當困難。為避免焊料橋接及連接不良造成損失,許多工程師會使用 JLCPCB 的SMT 組裝服務。
透過高精度自動貼片機及專用錫膏鋼網,QFN 元件可由專業製程完成貼裝,減少手工製作原型的風險。
檢查及返修
組裝後的檢查是最後一道關卡。
- TQFP:使用一般顯微鏡,甚至高倍放大鏡,即可檢查每個焊點。
- QFN:大部分焊點藏在封裝底部。雖然有時能看見側面的焊料圓角,但要進行可靠檢查,尤其是航空航天或醫療級應用,便需要使用X 光檢查,確認散熱焊盤下方是否有空洞或隱藏的焊料橋接。
QFN 返修也較容易造成損傷,通常需要專用熱風返修台;TQFP 則往往可以用普通焊鐵修補焊點。
甚麼是 TQFP 封裝?
TQFP(薄型四方扁平封裝)是一種表面貼裝 IC 封裝,數十年來一直廣泛應用於業界。它由標準 QFP 發展而來,採用較薄設計,適合高度空間受限的設備,封裝厚度通常為 1.0 mm 或 1.4 mm。

TQFP 結構:鷗翼形引腳
TQFP 最具代表性的特徵是鷗翼形引腳。這些金屬引腳從塑膠本體的四邊水平伸出,再向下及向外彎曲,形狀如同海鷗的翅膀。
這些引腳提供可見且具有一定彈性的 PCB 機械連接。此結構能承受一定程度的熱膨脹及機械應力,有助於降低焊點隨時間出現裂紋的風險。
TQFP 封裝的主要特點
- 便於目視檢查:引腳位於封裝外部且清晰可見,工程師可使用一般顯微鏡或自動光學檢查(AOI)確認焊點品質,無需 X 光設備。
- 引腳數選擇靈活:TQFP 提供多種引腳數,通常從 32 個至超過 200 個,可配合複雜積體電路的需求。
- 便於設計及量測的引腳間距:即使引腳間距小至 0.4 mm 或 0.5 mm,引腳仍有足夠尺寸,方便在項目除錯階段使用探針進行手動量測。
- 容易返修:晶片發生故障時,使用一般熱風返修台並謹慎操作,便可相對容易地拆除及更換。
TQFP 封裝的典型應用
對於以可靠性及易於製造為重點,而非追求極致小型化的通用電子產品,TQFP 是常見的首選。
- 微控制器:典型例子包括 Atmel/Microchip ATmega 系列(許多 Arduino 開發板的核心),以及各種 ARM Cortex-M 處理器。
- 消費電子:常見於家用電器、數碼時鐘及較早期的遊戲主機。
- 工業控制器:適合振動或熱循環可能令較剛硬封裝失效的使用環境。
甚麼是 QFN 封裝?
QFN(四方扁平無引腳封裝)代表了現代電子產品小型化的發展方向。TQFP 使用外部引腳,而 QFN 透過封裝本體底部的平面銅焊盤與 PCB 連接。這種無引腳設計讓晶片更貼近電路板,大幅降低整體高度及體積。
QFN 結構:底部焊盤及 EPAD
QFN 結構由外圍接觸焊盤及中央大型外露散熱焊盤(EPAD)組成。
- 外圍焊盤:位於封裝底部的四邊。由於沒有向外延伸的引腳,封裝佔板面積接近晶粒本身的尺寸。
- 外露焊盤(EPAD):這是 QFN 的關鍵結構。底部的大面積金屬區域直接焊接至 PCB,同時提供高效率散熱路徑及穩固的電氣接地連接。
QFN 封裝的主要特點

- 極小的佔板面積:QFN 沒有像 TQFP 般向外伸展的引腳,可節省大量 PCB 空間,讓複雜設計容納更高密度的元件。
- 出色的散熱能力:EPAD 與 PCB 接地平面之間的直接金屬連接可大幅降低熱阻,因此 QFN 很適合發熱較多的晶片。
- 較低的引腳電感:由於沒有細長引腳,晶粒至電路板的電氣路徑非常短,有助於降低寄生電感,這對維持高頻應用的訊號完整性十分重要。
- 重量較輕:省去較重的銅引腳後,這類封裝適合無人機或便攜式醫療設備等對重量敏感的應用。
QFN 封裝的典型應用
對於每一毫米空間及每一毫瓦功耗都十分重要的高性能電子產品,QFN 是常用封裝。
- 射頻及無線模組:用於 Wi-Fi、藍牙及 5G 晶片,以低電感滿足 GHz 頻段的運作需求。
- 電源管理 IC(PMIC):穩壓器及電池充電晶片利用散熱焊盤,在處理高電流時保持較低溫度。
- 高速數碼電路:用於需要乾淨、低噪聲訊號的現代處理器及高速資料轉換器(ADC/DAC)。
- 汽車感測器:較低的封裝高度及可靠的散熱連接,使其常見於小型汽車控制單元。
選擇 TQFP 或 QFN 時的關鍵考量
選擇 TQFP 或 QFN 是一項技術決策,會影響製造良率、產品尺寸及長期可靠性。
在確定物料清單(BOM)之前,應衡量以下四個關鍵因素。
1. 空間限制:你的電路板有多小?
如果你正在設計穿戴式裝置、物聯網感測器或高密度流動設備,QFN 具有明顯優勢。
- QFN 的優勢:由於沒有外部引腳,與引腳數相同的 TQFP 相比,QFN 最多可節省 60% 的 PCB 空間。
- TQFP 的適用情況:如果電路板有充足空間,不需要為每一毫米精打細算,TQFP 仍是可靠而合適的選擇。
2. 原型製作需求:是否需要手工焊接?
在項目初期,操作人員及工具的條件十分重要。
- 適合選擇 TQFP 的情況:你在實驗室或辦公室製作原型。外露的鷗翼形引腳容易用一般細尖焊鐵焊接;即使不慎令兩個引腳橋接,也通常可以用吸錫帶迅速修正。
- 不宜選擇 QFN 的情況:你沒有回流焊爐或品質良好的熱風返修台。QFN 手工焊接難度較高,容易出現底部焊盤連接不良或晶片傾斜,缺乏 X 光設備時也難以排查。
3. 散熱需求:晶片是否容易發熱?
高溫會影響矽晶片。如果你的 IC 是高功耗微控制器或馬達驅動器,就需要有效地將熱量傳導至 PCB。
- 高發熱應用適合選擇 QFN:QFN 底部的外露散熱焊盤(EPAD)提供直接散熱路徑。將其焊接至帶有散熱過孔的覆銅區,可顯著降低接面溫度。
- TQFP 的限制:大部分標準 TQFP 主要透過塑膠本體及細引腳散熱,效率較低。如果 TQFP 晶片過熱,可能需要額外安裝體積較大的外置散熱器。
4. 訊號完整性:如何處理 GHz 頻率?
在高速數碼及射頻(RF)電路中,每一毫米導線都會產生電感效應。
- 重視性能時選擇 QFN:無引腳設計盡量縮短內部晶粒至 PCB 走線之間的距離,降低寄生電感,這對於在 1 GHz 至 5 GHz 以上頻段保持穩定性能十分重要。
- TQFP 適合較低速應用:對於一般 16 MHz 或 48 MHz 微控制器,TQFP 引腳電感的影響通常較小。但在現代高速通訊中,這些引腳可能產生天線效應,引入不必要的噪聲。
TQFP 與 QFN 的實用 PCB 設計技巧
TQFP 對佈局及組裝的容許範圍較寬,QFN 則需要更嚴格地控制焊盤佈局及散熱設計。以下實用技巧有助於提升可製造性、良率及長期可靠性。
高引腳數 TQFP 的扇出策略
TQFP 封裝的四邊均有外露引腳,相對無引腳封裝較容易佈線。不過,引腳數較多時,例如超過 100 個,仍可能造成佈線擁擠。
建議做法:
1. 使用狗骨式扇出佈線
先從每個焊盤向外引出走線,再透過過孔轉接至內層,有助於避免焊盤邊緣附近的走線交疊。
2. 及早優化線寬及間距
確保設計規則符合 PCB 製造商的最小線寬及線距能力,避免在設計後期重新修改。
3. 使用多個佈線層
對於高密度 TQFP,採用至少 4 層板,可有效分配訊號、電源及接地佈線。
4. 按功能將訊號分組
有系統地安排電源、接地及高速訊號,減少串擾並簡化除錯。
5. 應避免的常見錯誤:
焊盤引出位置附近的走線過於密集,可能導致製造缺陷或阻抗不一致。
散熱過孔對 QFN 封裝的重要性
QFN 封裝主要依靠元件底部的外露散熱焊盤散熱。如果缺乏適當的散熱設計,便可能出現過熱及可靠性問題。
主要設計指引:
1. 在外露焊盤下方放置多個散熱過孔
使用過孔陣列,將熱量由頂層傳導至內層或底層銅平面。
2. 優化過孔直徑及間距
典型過孔直徑為 0.2–0.3 mm。
間距應足夠緊密以利散熱,同時符合製造要求。
3. 在可行情況下,採用覆膜或填孔處理的焊盤內過孔
過孔覆膜有助於防止焊料被吸入孔內。
填孔可提升可靠性,但會增加成本。
4. 連接至完整接地平面
散熱過孔應連接至大面積銅區,以有效擴散熱量。
重要原因:
QFN 沒有外伸引腳協助導熱,因此散熱焊盤是主要的高效率散熱路徑。
防止焊料橋接的阻焊設計
焊料橋接是 TQFP 及 QFN 等細間距封裝的常見問題,尤其容易在回流焊過程中發生。
設計建議:
1. 細間距設計採用阻焊定義焊盤(SMD)
有助於控制焊料量,降低相鄰引腳之間的橋接風險。
2. 保持適當的阻焊開窗餘量
避免阻焊開口過小,導致焊料堆積或潤濕不均。
3. 將 QFN 散熱焊盤的錫膏開口分區(窗格設計)
把中央大型焊盤對應的錫膏開口分成多個小區域,以達到以下目的:
- 避免焊料過量
- 減少回流焊期間的浮起或傾斜
4. 控制鋼網厚度及開口設計
適當的鋼網設計可確保錫膏印刷量一致,這對 TQFP 引腳及 QFN 焊盤都十分重要。
5. 阻焊設計不良可能造成的常見缺陷:
- 引腳之間出現焊料橋接
- 立碑或元件偏移
- QFN 散熱焊盤下方出現空洞
重點摘要
1. TQFP:重視佈線效率及扇出策略。
2. QFN:優先處理散熱管理及焊料控制。
3. 兩者:都需要妥善設計阻焊及鋼網,以確保組裝良率。
提示
元件採購:在確定設計之前,可先查看JLCPCB 元件庫,其中備有數千款 TQFP 微控制器及 QFN 射頻晶片。從元件庫選用「基礎元件」,可顯著縮短組裝交期並降低整體 BOM 成本。
結論:如何在 TQFP 與 QFN 之間作出合適選擇
選擇 TQFP 還是 QFN,最終取決於組裝便利性與性能優化之間的取捨。
TQFP(薄型四方扁平封裝)仍是以下情況的優先選擇:
- 原型製作及小批量生產
- 需要方便檢查及返修的設計
- 重視簡單操作及穩定製造的工程項目
QFN(四方扁平無引腳封裝)則更適合:
- 高性能及高頻應用
- 空間限制嚴格的緊湊設計
- 需要高效率散熱的系統
從 PCB 組裝角度來看,TQFP 的製程容許範圍較寬、風險較低;QFN 則提供較佳的電氣及散熱性能,但需要更嚴格的設計與製造控制。
最終建議:
- 重視易用性、除錯便利及成本的項目,可選擇 TQFP。
- 以性能為重點、空間受限或散熱要求較高的設計,可選擇 QFN。
準備將你的 TQFP 或 QFN 設計化為實物?立即向 JLCPCB 上傳 Gerber 檔案,為高品質 PCB 及專業 SMT 組裝服務獲取即時報價。透過 24 小時快速生產及全球配送,JLCPCB 讓每位工程師都能使用先進 IC 封裝。
常見問題
問:QFN 可以手工焊接嗎?
可以,但 QFN 封裝的手工焊接難度明顯高於 TQFP。
由於 QFN 元件沒有外露引腳,而是依靠封裝底部的焊盤連接,因此一般焊接方法並不足夠。要成功進行手工焊接,通常需要熱風返修台、錫膏(不能只用焊錫線),以及適當的預熱及溫度控制。
即使工具齊全,缺乏 X 光設備仍難以檢查焊點,因此 QFN 較不適合手工組裝或原型製作。
問:QFN 比 TQFP 更可靠嗎?
這取決於應用。對於高速、高功率或緊湊設計,QFN 通常更具可靠性優勢;對機械應力敏感或需要方便維修的系統,TQFP 可能是較穩妥的選擇。
問:TQFP 與 QFN 哪一種較便宜?
大部分情況下,TQFP 在原型製作及小批量生產中更具成本效益;QFN 則在大批量製造時更具競爭力。
持續學習
TSSOP 封裝指南:尺寸、引腳間距、封裝設計與 SMT 焊接
重點摘要 以引腳跨距為準,而非本體寬度: 建立封裝時應根據引腳跨距(引腳尖端至尖端為 6.4 mm 或 8.1 mm),而不是 4.4 mm 或 6.1 mm 的本體寬度。 MSOP 與 TSSOP: 重用封裝前,請先檢查機械圖中的寬度:MSOP-8 與 TSSOP-8 的間距及本體長度相同,而部分製造商會將寬度為 3.0 mm 的封裝標示為 TSSOP8。 阻焊橋: 標準 TSSOP 封裝的焊盤間距為 0.20 mm:對 1 oz 銅厚而言足以保留阻焊橋;對 2 oz 銅厚而言則沒有餘量,而 JLCPCB 軟性 PCB 不會保留這類阻焊橋。 散熱焊盤: 對於 HTSSOP,應將裸露焊盤內的導通孔填孔並覆銅,同時將鋼網開口分割成多個窗口。 常見缺陷: TSSOP 最常見的缺陷是焊錫橋接及引腳翹起,因此必須控制錫膏用量,並在貼裝前將元件保留於原包裝內。 圖: 焊接於 PCB 上的 28 接腳 TSSOP(TI MSP430F2132)。照片來源: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0,經 Wikimedia Commons 提供(已裁切) TSSOP 是 Thin Shrin......
SMD 電感器代碼:如何讀取電感器標記與數值
重點摘要 三位數代碼以 µH 為單位讀取:100 代表 10 µH,101 代表 100 µH。第三位數表示要加上的零的數量,並非數值本身的一部分。 R 和 N 代表小數點:R 用於微亨(4R7 = 4.7 µH),N 用於納亨(2N2 = 2.2 nH)。 末尾字母代表公差:K 代表 ±10%,M 代表 ±20%。對於約 10 nH 以下的 RF 電感器,C 和 D 分別代表 ±0.2 nH 及 ±0.5 nH。 大多數小型晶片電感器都沒有標記:應先透過 BOM 或料帶標籤識別,再使用 LCR 電表於正確的測試頻率下量測。 元件標記只代表標稱電感值:本文中的五款 10 µH 電感器,額定電流範圍由 15 mA 至 5.5 A,因此選型時必須核對 Isat、額定電流及 DCR,不能只看代碼。 圖:JLCPCB 零件庫中的三款功率電感器。100 代表 10 µH、4R7 代表 4.7 µH,而 101 代表 100 µH。Sumida 元件 4R7 下方的 128 並非電感值的一部分。 標記為 100 的 SMD 電感器代表 10 µH,而不是 100 µH。這種代碼的讀法與三位數電阻代碼相似,只是......
電容值指南:圖表、代碼、選型與實務用途
無論您是在微控制器旁加入 100nF 旁路電容、為電源供應器選擇平滑濾波電容,或是為 RC 濾波器挑選電容,選錯數值都可能導致雜訊、不穩定或電路性能不佳。電容選型是硬體工程中最常見的決策點之一,但要在理論與實體限制之間取得正確平衡,通常並不簡單。 在本指南中,您將了解電容值如何運作、如何讀取電容標示、如何計算常見電路所需電容量,以及如何透過實用工程範例選擇正確的電容值。 電容值對照表 三位數標示碼 皮法拉(pF)數值 奈法拉(nF)數值 微法拉(µF)數值 101 100 pF 0.1 nF 0.0001 µF 102 1,000 pF 1 nF 0.001 µF 103 10,000 pF 10 nF 0.01 µF 104 100,000 pF 100 nF 0.1 µF 105 1,000,000 pF 1,000 nF 1.0 µF 473 47,000 pF 47 nF 0.047 µF 我該使用什麼電容值?(快速答案) 請參考下方電容值參考表: 電路應用 典型數值範圍 主要電容介電質類型 主要功能 數位 MCU 去耦 100nF 多層陶瓷電容(MLCC X7R) 高頻雜訊濾波 LDO ......
陶瓷電容代碼指南:電容量、容差與額定電壓
重點摘要 三位數代碼規則:前兩位數字代表有效數字,第三位則表示 10 的次方乘數。計算結果以皮法拉(pF)表示電容量。 常見數值:代碼 104 代表 100,000 pF(100 nF 或 0.1 µF),而 103 則代表 10,000 pF(10 nF 或 0.01 µF)。 容差字母:字母表示電容量容差。常見例子包括 J(±5%)、K(±10%)及 M(±20%)。對於小電容量,B、C 及 D 則以 pF 表示絕對容差。 額定電壓與介電質:三位數代碼不會標示額定電壓或介電質類型。 無標記電容:大多數小型 SMD 陶瓷電容都沒有印刷標記。可透過物料清單(BOM)、元件料盤標籤,或將電容從電路中拆下後使用 LCR 電表量測,以確認其數值。 陶瓷電容代碼可協助識別電容的電容量。 例如,三位數代碼 104 代表 100,000 pF,相當於 100 nF 或 0.1 µF。代碼後方的字母(例如 104K 中的 K)則表示電容量容差(±10%)。 額定電壓及介電質類型必須透過其他標記、製造商料號或資料表確認。 本指南將介紹: 如何透過三個步驟讀取陶瓷電容三位數代碼 常見 pF、nF 及 µF 數值的代......
SMD 電阻封裝尺寸:完整尺寸圖表、焊盤圖與選型指南
表面貼裝元件(SMD)電阻是現代電子產品的基礎,選擇正確的封裝尺寸是影響 PCB 電氣性能、熱可靠性與製造成本的關鍵工程決策。 本文提供實用且具權威性的指引,內容涵蓋: ● 完整的 SMD 電阻尺寸對照表(01005 至 2512),含精確尺寸與額定功率。 ● 建議的 PCB 焊盤與迴焊可靠度設計規範。 ● 功率耗散、組裝難易度、成本與機械穩定性之間的關鍵取捨。 ● 消費性、IoT 與電源電路的實際應用案例。 SMD 電阻封裝尺寸 SMD 電阻尺寸速查表(英制與公制對照) 封裝代碼(英制) 封裝代碼(公制) 長度 (L) ± 公差 寬度 (W) ± 公差 高度 (H) 典型值 額定功率 (W) 應用 01005 0402 0.016″/0.40 mm 0.008″/0.20 mm 0.005″/0.13 mm 31/1000 W (0.031 W) 超小型 RF 模組、行動與穿戴裝置 0201 0603 0.024″/0.60 mm 0.012″/0.30 mm 0.010″/0.25 mm 1/20 W (0.05 W) 智慧型手機、IoT 感測器、精簡邏輯電路 0402 1005 0.04″/......
陶瓷電容類型解析:C0G、X7R、X5R、Y5V 與選型方法
兩顆陶瓷電容可以具有相同的電容量、相同的額定電壓與相同的封裝尺寸,但在通電的電路板上表現卻可能完全不同。原因不在標籤上的數字,而在於介電質。陶瓷電容類型是由介電質定義,並以 C0G、X7R、X5R、Y5V 等代碼表示。 本指南將解讀這些代碼、比較不同介電質類別、說明常讓設計者措手不及的直流偏壓與老化效應,並提供一套實用方法,幫助你為每項用途選擇正確元件。 什麼是陶瓷電容? 陶瓷電容使用陶瓷材料作為介電質,並夾在金屬電極之間。它們沒有極性,因此在電路板上不需要擔心電容極性問題,同時具備非常低的等效串聯電阻(ESR)與等效串聯電感(ESL),這正是它們主導高頻去耦應用的原因。 多層陶瓷電容,也就是 MLCC,是現代電子產品中產量最高、使用最廣泛的電容,年產量以兆顆計算。它們在單一晶片內並聯堆疊數十層到數百層薄介電質,因此即使尺寸只有米粒般大小,也能達到微法等級的電容量。 「陶瓷電容類型」可能代表兩件事:結構形式,例如 SMD MLCC 與通孔引腳式元件;或介電質類別與代碼,例如 C0G 與 X7R。兩者都很重要,本指南將從結構開始逐一說明。 圖:多層陶瓷電容,顯示堆疊的陶瓷介電質層,以及交錯排列並連接......