This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

如何準備用於製造服務的 PCB 圖紙?

最初發布於 Nov 19, 2026, 更新於 Nov 19, 2026

1 分鐘

目錄
  • 什麼是用於製造的 PCB 圖紙?
  • 步驟 1 – 從電路要求建立印刷電路板圖紙
  • 步驟 2 – 將 PCB 設計轉換為 PCB 佈局設計
  • 第 3 步:生成 PCB 佈局圖紙及製造檔案
  • 第 4 步:可製造性設計(DFM)檢查
  • 第 5 步:送往製造前的最終審查
  • 為何 PCB 設計圖與 PCB 佈局必須協同工作?
  • 常見問題:

BGA 元件的高密度 PCB 佈局圖

您已經知道,將 PCB 設計送往製造,最後卻收到「暫停處理」通知,是多麼令人沮喪。真正令人頭痛的地方,其實由繪圖階段開始。您可以擁有完美的模擬結果,但如果文件未能清楚傳達至工廠現場,最終只會變成昂貴的廢金屬。

製作高質素 PCB 圖紙,本質上是在搭建一座橋樑。一端是理論電路,另一端是實體且高效能的產品。兩者之間的轉換,決定了設計最終能否正常運作。清晰的原理圖固然重要,但並不代表電路板一定適合製造。

本指南旨在消除這個落差,確保您的設計能順利通過製造商的檢驗。

什麼是用於製造的 PCB 圖紙?

紙本原理圖與印刷電路板圖紙

在任何資料送往製造前,您需要清楚分開三項內容。在專業環境中,PCB 圖紙並不只是一個檔案,而是一整套完整的資料包。它會精確告訴工廠的機器應在何處蝕刻、鑽孔及安放元件,完全不容猜測。

可將它視為三個截然不同的溝通層次:

  • PCB 設計圖(邏輯):這是您的原理圖。它展示各項元件之間的電氣連接,但不涉及電路板的實際尺寸,也不關心元件在板上的實際位置。
  • PCB 佈局設計(實體):這是「軀體」,也就是將原理圖中的邏輯映射到實體電路板上的部分。您會在這裏決定走線寬度、層疊結構,以及大型連接器應放置的位置。
  • 製造檔案(指示):這些是最終輸出,包括 Gerber 檔案和鑽孔檔案。這是機器實際「讀取」的唯一內容。

PCB 圖紙的準確度,決定了生產批次的高良率還是整場災難。我曾見過設計通過所有軟件檢查,卻仍然在製造階段失敗,原因只是焊盤比組裝廠的公差要求略小一點。當您趕急工作時,這是很容易忽略的常見失效點。

步驟 1 – 從電路要求建立印刷電路板圖紙

放置於電路原理圖上方的 PCB,展示由設計到佈局的流程

一份扎實的印刷電路板圖紙,在您打開 CAD 軟件之前已經開始。您需要先打好基礎。如果您沒有計劃就直接開始佈線,最後會把自己逼入死角,令走線無法安放。

定義功能區塊

先將電路拆分成不同區塊。將電源管理部分與容易受干擾的模擬訊號分開。如果您在 PCB 設計圖階段把高速數碼線與低電平感測器輸入混在一起,就等於自找幾乎無法在之後排查的噪聲問題。

元件選擇:現實中的掣肘

許多首次設計都會在這一步失敗。您可能找到完美的晶片,但如果交貨期要 26 星期,您的項目就會陷入停頓。

  • 封裝焊盤準確度: 絕不要百分之百信任預設元件庫。務必根據製造商的數據表,仔細核對 PCB 圖紙中的焊盤圖形。細間距 QFN 封裝只要有 0.1 mm 的誤差,就足以令您大傷腦筋。
  • 散熱管理: 如果元件會變熱,就應該在此時作好規劃。換句話說,要在 PCB 設計圖上放置散熱過孔或鋪銅,將熱力從矽晶片導走。

常見遺漏

大多數初學者都會忽略去耦。如果您沒有把旁路電容實際放在 IC 的電源腳附近,就會出現導致「幽靈式」重置的電壓漣波。這是個老生常談的錯誤。您亦必須確保網表完整可靠,因為在實際電路板上,追查浮動腳位會令人十分頭痛。

原理圖完成邏輯檢查後,下一個關卡是將它轉換為可以生產的實體佈局。真正的工作由此開始。

步驟 2 – 將 PCB 設計轉換為 PCB 佈局設計

實體綠色電路板上的 PCB 設計圖

這一步是工程設計真正落地的關鍵。要將原理圖轉化為符合現實的 PCB 佈局設計,就要在電氣要求與實體條件之間取得平衡。

為何佈局決定成敗

PCB 佈局圖必須符合工廠的限制。例如,「縱橫比」是電路板厚度除以最小鑽孔尺寸所得的數值,可能成為致命障礙。如果您的 PCB 圖紙要求在厚度 2.0 mm 的電路板上使用 0.2 mm 過孔,大多數標準板廠都會退回要求修改,因為它們無法可靠地在該孔內完成鍍層。

元件擺放與佈線要點

策略性擺放是優質 PCB 佈局圖的核心。

  • 走線寬度:一般訊號使用 6–10 mil 線寬屬於常見標準。不過電源需要更寬。最好使用線寬計算器,確保銅箔可以承受電流而不會令電路板熔化。
  • 過孔尺寸:對大多數多層板而言,0.3 mm 的標準鑽孔是穩妥選擇。它足夠細小,可以節省空間,同時又足夠大,讓每間工廠都能輕鬆處理。
  • 間距:遵守 4–8 mil 的間距規則。小於 4 mil 通常會進入「進階」製造範疇,令價格加倍。

設計規則檢查(DRC)

不要跳過 DRC。它是您的安全網,會將 PCB 佈局設計與工廠的製造能力作比較。它會捕捉「酸液陷阱」等問題,即走線中的尖銳銳角,蝕刻時可能積留化學液體,侵蝕您的銅箔。

但這只是整體情況的一部分。佈局看起來理想後,您還要產生工廠實際使用的檔案。

如果您想把複雜電路與可直接交付工廠生產的電路板連接起來,可以在數小時內上載您的 PCB 設計,取得以可製造性為優先的佈局報價。

第 3 步:生成 PCB 佈局圖紙及製造檔案

3D 模型與 2D PCB 佈局圖紙比較

現在來到「交付檔案」階段。您已完成設計,但接下來需要使用工廠能理解的格式。此時,PCB 佈局圖紙會被輸出為原始數據。

Gerber 標準

Gerber 檔案就像 PCB 業界的「PDF」。您的檔案包需要包括:

  • 銅箔層:從頂層到底層的每一層。
  • 阻焊層:定義綠色、藍色或紅色絕緣層的覆蓋位置。
  • 絲印層:用於顯示標籤。專業建議是確保文字不要放在焊盤上方,否則工廠會將其截去,您便無法讀取元件標籤。

其他製造檔案格式

Gerber 是可靠的傳統格式,但高複雜度專案正逐步採用更智能的格式。

  • ODB++:這是一種更佳的格式,因為它會在同一個 ZIP 檔案中包含 PCB 圖紙的完整數據,包括網表、層疊及元件資料,因此更不容易出錯。
  • IPC-2581:這是 ODB++ 的開放標準版本。如果您的製造商支援此格式,建議使用它,因為它能讓設計桌面到工廠生產線的轉換更加順暢。

BOM 與組裝圖

如果沒有物料清單(BOM),您的 PCB 圖紙檔案包便尚未完成。我曾見過許多專案因 BOM 中包含錯誤的零件編號,或使用不適合晶片的封裝,而被暫停生產。

請逐一核對參考標號(例如 R1、C10),確保它們與電路板絲印層上的標示一致。生成檔案後,工作仍未完全完成。您需要進行一次「合理性檢查」,確認電路板實際上可以製造。

第 4 步:可製造性設計(DFM)檢查

用於製造的堆疊綠色 PCB

可製造性設計(DFM)旨在確保您的設計不僅在紙面上可行,也能夠大批量製造。這可能造成 10 美元電路板與 100 美元電路板之間的差異。讓 PCB 圖紙符合工廠能力,是控制成本的最佳方式。

間距與環形環

您必須考慮「鑽孔偏移」。機器雖然精確,但並非完全沒有誤差。如果孔周圍的銅箔過薄,即環形環不足,鑽頭可能稍微偏離中心,導致電氣連接中斷。這是高密度電路板圖紙專案中的常見故障點。

良率與成本因素

複雜度會放大成本。如果 PCB 圖紙需要「盲孔」或 10 層以上的板,成本將大幅上升。在大多數專業流程中,只要條件允許,我們會盡量採用通孔過孔及標準 2 至 6 層層疊,以維持高良率並減少問題。

這正是最終審查發揮作用的地方。您已完成設計工作,現在需要證明它能夠正常製造。

第 5 步:送往製造前的最終審查

生產托盤中的 PCB 設計圖單元

這是最後一道防線。在提交製造前,您必須再進行一次診斷檢查。即使設計已通過 DRC,也可能因為單純的輸出錯誤而導致故障。

原理圖與佈局一致性檢查

您需要執行原理圖與佈局一致性檢查,或進行網表驗證。此步驟會由軟件檢查您的邏輯設計,並與銅箔佈局進行比較。如果您在整理佈局時意外刪除了一條走線,只有透過這項檢查才能發現。這是防止電路板「死板」的重要步驟。

驗證製造檔案

下載免費的 Gerber 檢視器。不要只信任 CAD 軟件中的「輸出」按鈕,請開啟實際的 Gerber 檔案並仔細檢查。

  • 電路板外框是否位於正確的圖層?
  • 應有焊盤的位置是否都有孔?
  • 文字是否清晰可讀?整個檢查只需約 10 分鐘,卻可以避免數千美元的製造浪費。

為何 PCB 設計圖與 PCB 佈局必須協同工作?

用於製造阻焊層的黑白 PCB 設計圖

最大的錯誤,是將 PCB 設計圖與 PCB 佈局設計視為兩項獨立工作。事實上,它們是一個反覆迭代的整體。如果您在佈局期間找到更好的走線方式,就應回頭更新原理圖。

PCB 設計圖是大腦,佈局則是身體。只要兩者沒有保持一致,專案就不會成功。

從最初的原理圖表示,到最終的網表驗證,每個步驟都是更大型系統的一部分,可確保電路板在首次通電時便能正常運作。

從原理圖到佈局,再到 DFM 檢查及最終製造檔案,整個流程對性能、可靠性及成本效益都十分重要。

將您的構想投入製造

從設計到交付,享受值得信賴的 PCB 製造服務。

立即諮詢我們的工程團隊

結論

歸根結底,PCB 佈局設計不只是製作最美觀的走線,而是填補數碼理論與機械現實之間的差距。

請抽時間在第三方 Gerber 檢視器中開啟最終檔案。這是了解製造商實際看到的內容,以及發現 CAD 軟件可能隱藏的輸出錯誤的唯一方法。如果您希望確保下一個專案達到 100% 可生產狀態,完善的文件就是最佳保障。

常見問題:

問:製造公差會如何影響 PCB 佈局決策?

公差是工廠製造時所需的「活動空間」。如果您設計 PCB 圖紙時完全不預留公差,電路板就可能製造失敗。例如,若走線設計厚度為 5 mil,而工廠的蝕刻公差為 ±1 mil,走線實際厚度可能只有 4 mil。當該走線已接近其電流上限時,便可能過熱甚至斷裂。

問:除了 Gerber 外,PCB 製造商偏好哪些檔案格式?

大多數現代製造商都非常喜歡 ODB++。它比 Gerber 更可靠,因為會自動包含層疊及網表。您不需要另外傳送「ReadMe」檔案來說明每個圖層的內容,從而減少 PCB 設計圖製造流程中的人為錯誤。

問:如何為 PCB 選擇合適的層疊?

這需要在訊號完整性與成本之間取得平衡。對大多數初級工程師而言,四層板(訊號層-接地層-電源層-訊號層)通常是最佳選擇。它能提供穩定的接地平面,讓 PCB 佈局更穩定並具備更強的 EMI 抗性。增加至 6 層或 8 層可獲得更佳性能,但成本也會大幅上升。

問:對我的佈局而言,自動佈線是好選擇嗎?

自動佈線只在一定程度上適用。簡單的低速連接通常沒有問題,但電源或高速數據等重要網路,仍然更適合手動佈線。大多數專業工程師會使用自動佈線器處理「繁瑣」的部分,再花時間手動佈置真正重要的區域。跳過關鍵網路的手動佈線,通常會造成嚴重問題。

持續學習