提升您的電路設計技巧:改善效能的提示與技術
1 分鐘
- 為何電路設計如此重要?
- 如何設計電路板?
- 最佳化 PCB 佈局與走線
- 電路模擬與測試
- 專家級電路設計技巧
- 2023 最佳電路設計軟體
- 結語:
電路設計是現代電子學的關鍵環節,直接影響電子裝置的功能、效能與可靠度。因此,電子工程師與設計人員必須掌握最優秀的電路設計軟體工具。本文將介紹 2023 年最受歡迎的電路設計軟體,並提供專家建議與最佳實務,助您完成高品質的電路設計。
為何電路設計如此重要?
電路設計涵蓋從簡單電路到複雜整合系統的創建過程。電路由 電子元件(如電阻、電容、電晶體)依特定方式排列,以產生所需的電氣輸出。設計好壞將決定功能、效能與可靠度,是工程師與設計人員不可忽視的核心課題。
1. 功能性
電路設計的首要任務,是確保裝置能完成預定功能。設計必須符合電壓、電流、頻率等規格,並在印刷電路板(PCB)的尺寸與形狀限制下完成佈局。優秀的設計能讓裝置如預期運作,滿足終端使用者需求。
2. 可靠度
電路設計直接關係到產品壽命。設計不良可能導致失效或異常,例如電源電路不穩,使電壓波動並損壞其他元件。穩健的設計可提升可靠度,降低故障率。
3. 效能
電路設計決定裝置能否在最低功耗下達到最高效率。設計時需抑制雜訊與干擾,並確保裝置在溫濕度等容許範圍內穩定運作。
4. 成本
設計階段就決定後續生產成本。不良設計會增加製造與測試時間,推高整體費用;良好設計則能精簡流程、降低成本。
5. 創新
電路設計是推動現代電子創新的引擎。隨新技術與 材料 不斷出現,設計者必須快速應對,才能開發出突破性的產品,造福消費者與產業。
如何設計電路板?
電路設計是現代電子科技的核心。優秀的設計能確保裝置正常運作、滿足使用者需求,並帶動產業創新。想達到最佳成果,必須遵循累積多年經驗的最佳實務與業界標準。
注重訊號完整性
訊號完整性指電路在傳輸與接收訊號時不受失真或干擾的能力。高速數位與類比訊號特別敏感,需透過妥善的佈局、元件擺放與走線技巧,降低雜訊、串音與其他干擾。
選擇合適元件與封裝
依電壓、電流、頻率等規格挑選 元件,並確認封裝尺寸能在 PCB 與裝置的空間限制下正常安裝。
最佳化 PCB 佈局與走線
佈局與走線會影響效能、可靠度與成本。技巧包括:縮短走線長度、減少 導通孔 數量、使用適當線寬與間距、避免銳角與直角,同時兼顧散熱與電磁屏蔽需求。
電路模擬與測試
利用 SPICE 等模擬工具預先建模,找出潛在問題;再以示波器、萬用電表等儀器實測,驗證設計符合規格。
專家級電路設計技巧
電路設計複雜且關鍵,除了遵循最佳實務與使用先進工具,專家們還累積了許多實用訣竅,可進一步提升設計品質。
1. 熱管理規劃
預先考量元件發熱與散熱路徑,包含元件擺放、散熱孔、散熱片與風扇配置,避免過熱導致失效。
2. 善用接地層與電源層
大面積銅箔的接地層與電源層可提供低阻抗路徑,減少走線數量、降低雜訊,並提供穩定電源。
3. 最小化 PCB 層數
在滿足功能前提下,盡量減少層數,可降低成本、複雜度與可靠度風險。
4. 使用去耦電容
在所有 IC 的電源與接地腳位附近放置去耦電容,抑制高頻雜訊,提供穩定電壓。
5. 最佳化元件擺放
縮短關鍵走線、降低串音、利於散熱,同時保留測試與除錯空間。
2023 最佳電路設計軟體
市場上有許多電路設計工具,各有特色。以下介紹 2023 年五款熱門軟體。
EasyEDA
EasyEDA 是一款免費的線上電路設計工具,提供易用的電路圖擷取與 PCB 佈局功能。擁有超過 500 萬註冊用戶,深受學生、Maker 與專業工程師喜愛。內建 200 萬以上元件符號、封裝與 3D 模型,並支援 SPICE、混合模式與雲端模擬,亦可即時協作、版本控制與留言,加速團隊合作。
Altium Designer
Altium Designer 為專業級工具,提供完整元件庫、高效電路圖與佈局、訊號完整性與熱分析等高階功能。
Eagle PCB Design
Eagle 以友善介面與豐富元件庫聞名,支援電路圖、PCB 佈局、SPICE 模擬與訊號完整性分析。
KiCAD
KiCAD 為開源工具,提供電路圖、佈局、SPICE 模擬與訊號完整性分析,完全免費且社群活躍。
CircuitMaker
CircuitMaker 為免費工具,介面簡潔,內建元件庫與 SPICE 模擬、訊號完整性分析,適合快速原型開發。
結語:
掌握電路設計是電子專業人員打造高效、可靠且創新產品的必經之路。遵循最佳實務、善用先進工具與專家技巧,並挑選合適的設計軟體,將大幅簡化流程,加速產品上市。
持續學習
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......
仿真不收斂排查:SPICE 收斂故障機理與 LTspice 對策實操
電源工程師的日常工作中,經常遇到這種情況:電路圖已經檢查三遍,確認沒有問題,按下執行後,螢幕卻彈出一行紅字,模擬直接停止。網路上的對策五花八門:修改 .options、加入電阻、縮小時間步長,輪流嘗試卻像抽籤。其實,收斂問題九成有跡可循;不了解錯誤訊息背後的數值機理,才會讓排查變成毫無方向的嘗試。 SPICE 電路模擬將電路方程表示為非線性方程組 f(x) = 0,並透過牛頓-拉夫森法,依照下方公式逐步逼近實際解。LTspice 的演算法已比傳統引擎更具容錯能力,但模型與電路結構中的問題,仍需要使用者自行處理。先建立錯誤訊息與對策的對照表,排查時依循明確路線,會比反覆搜尋論壇更有效率。 圖:牛頓-拉夫森法的收斂迭代公式 其中,f′(xn) 在電路中對應的是雅可比矩陣,也就是電路在目前電壓與電流狀態下的電導矩陣。 注意事項 SPICE 收斂問題應先依錯誤類型,定位數值或電路拓撲方面的原因,再調整求解器參數。先確認模型、節點與直流通路合理,再使用直流工作點分析指令 .op、節點初值設定指令 .nodeset,或 GMIN 步進法進行驗證。 一、三類典型錯誤訊息速查 錯誤訊息雖然各式各樣,但大致可歸納為......
EasyEDA Pro 與 KiCad:GPT-6 Astra PCB 設計比較
重點摘要 比較對象:同一個 TPA3116D2 立體聲擴大機專案的兩個版本,分別由 GPT-6 Astra 在不同的 EDA 工具中建立。比較重點在於交付專案之後,您實際上能夠如何使用與修改它。 接地覆銅:EasyEDA Pro 專案將接地覆銅儲存為 28 個固定填充區域;KiCad 專案則保留兩個原生覆銅區域,可在佈局變更後自動重新填充。 驗證:KiCad 最初回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位與未連接定義解決,沒有增加額外的規則排除項目。 兩個專案都尚未證實的事項:兩個專案均通過各自設定的軟體檢查,但兩片電路板都尚未製造、組裝、進行電氣測試,或經過正式的 DFM 審查。 當 AI 代理替您建立專案時,EasyEDA Pro 與 KiCad 的比較重點也會改變。此時,比較的不只是哪款工具擁有更好的編輯器、佈線器或操作介面,還包括代理最終交付的專案品質。 原理圖可能正確、電路板可能已完成佈線,設計檢查也可能全部通過。然而,下一次修改時,仍可能暴露出封裝元件庫、元件關聯、覆銅區域或專案可攜性方面的問題。 為了探討這些差異,我們使用 GPT-6 Astra 製作了兩次相同的 TP......