This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

FPC 커넥터 선택 가이드: 피치·접점 방향·보강판 두께

최초 게시일 Nov 14, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 14, 2026

3 분

표목(TOC)
  • FPC 커넥터의 역할과 동작 방식
  • FPC 커넥터 종류와 핵심 차이
  • FPC 커넥터 선정 시 확인할 사양
  • 커넥터 사양을 FPC 설계에 반영하는 방법
  • JLCPCB의 FPC 제조 옵션 확인
  • FPC 커넥터의 활용 분야
  • 결론
  • FPC 커넥터 FAQ

FPC 커넥터는 플렉시블 회로 끝단의 노출 접점을 기계적으로 눌러 연결합니다. FPC 끝단을 하우징에 넣고 액추에이터를 닫으면 스프링 접점이 패드에 닿습니다. 이 부분은 일반적으로 납땜하지 않으므로 적절한 접촉력과 끝단 두께가 중요합니다. 원문이 예로 든 TE 2328702 계열은 0.5 mm 피치와 약 0.30 mm(12 mil) 끝단 두께를 전제로 설명합니다. 실제 치수는 선택한 품번의 도면을 확인해야 합니다.

FPC 끝단이 삽입된 0.5 mm 피치 커넥터 단면 예시

그림 1: FPC가 삽입된 0.5 mm 피치 커넥터 단면.

완성 두께가 약 0.10 mm(4 mil)인 단층 FPC를 0.30 mm 끝단용 커넥터에 넣으면 스프링의 변형량이 부족해 접촉이 불안정할 수 있습니다. 반대로 너무 두꺼우면 잠금 장치가 닫히지 않을 수 있습니다. 따라서 커넥터 사양에 맞춰 보강판을 포함한 FPC 끝단을 설계해야 합니다. 아래에서 종류, 선정 기준 및 제조 도면에 적을 항목을 살펴봅니다.

FPC 커넥터의 역할과 동작 방식

납땜하지 않은 FPC 접속부에서는 스프링 접점의 압력이 전기적 연결을 만듭니다. 커넥터와 FPC 끝단의 형상이 서로 맞아야 합니다.

FPC 커넥터란 무엇인가요?

FPC 커넥터는 플렉시블 인쇄회로 끝단의 노출 패드를 잡아주는 표면실장 리셉터클입니다. 끝단을 넣고 액추에이터를 닫으면 접점이 지정된 만큼 휘면서 패드를 누릅니다. ZIF(Zero Insertion Force)형은 삽입 중 접점의 간섭을 줄이고 잠금 동작으로 접촉력을 만듭니다.

소형 전자기기에서 커넥터를 사용하는 이유

FPC를 보드에 직접 납땜할 수도 있지만, 그러면 조립 순서와 수리 방법이 제한됩니다. 커넥터를 사용하면 테스트 후 디스플레이 모듈을 연결하거나 손상된 FPC만 교체할 수 있습니다. Molex LA75 계열은 높이 약 0.75 mm(30 mil)의 저상형 제품 예시입니다. 보드와 케이스 사이 높이는 FPC 자체보다 커넥터의 높이에 좌우될 수 있습니다. 납땜은 영구 연결에, 커넥터는 탈착이 필요한 구조에 적합합니다.

FPC 커넥터 종류와 핵심 차이

접점 피치, 잠금 방식 및 접점이 닿는 면이 FPC 끝단의 형상을 결정합니다.

서로 다른 피치의 FPC 커넥터 크기 비교

그림 2: FPC 커넥터 피치 비교.

피치·접점 방향·장착 방향에 따른 종류

피치는 인접한 두 접점 중심 사이의 거리입니다. 원문은 Molex Easy-On 계열의 0.20~2.00 mm(8~79 mil), 2~96회로, TE 계열의 0.25~1.25 mm 범위를 소개합니다. 아래 값은 특정 제품군을 비교하기 위한 예시이며 같은 피치의 모든 제품에 공통으로 적용되지 않습니다.

피치원문의 접점 수 예시원문의 FPC 끝단 두께 예시원문의 접점당 전류 예시설계 시 의미
0.3 mm(12 mil)15~610.20 mm(8 mil)0.3 A높은 접점 밀도의 신호 회로 예시
0.5 mm(20 mil)6~500.30 mm(12 mil)0.5 A다양한 제품군을 비교하기 좋은 피치
1.0 mm(39 mil)3~300.30 mm(12 mil)1.0 A전원선과 적은 접점 수에 사용 가능

접점당 허용 전류는 피치만으로 결정되지 않습니다. 원문은 0.3 mm 부품의 0.3 A, 1.0 mm 부품의 1.0 A를 예로 들지만 반드시 실제 품번의 정격을 확인해야 합니다. 수평형은 FPC가 보드와 나란히, TE 1734248 같은 수직형은 위쪽에서 들어가므로 굽힘 위치와 케이스 여유가 달라집니다.

플립 잠금·슬라이더 등 액추에이터 방식

액추에이터는 움직이는 부분의 위치와 닫히는 방향에 따라 구분합니다.

FPC 커넥터의 후면 플립·전면 플립·슬라이더·푸시 잠금 구조

그림 3: 네 가지 잠금 구조.

  • 후면 플립 잠금: 하우징 뒤쪽의 액추에이터를 회전해 닫습니다.
  • 전면 플립 잠금: FPC 삽입구 쪽의 액추에이터를 접어 닫습니다.
  • 슬라이더: 보드 평면 방향으로 잠금 바를 밀어 넣습니다.
  • 스터퍼: 플런저를 아래로 눌러 고정합니다.

후면 플립 방식은 FPC 삽입구를 비교적 열어 둘 수 있습니다. 원문은 TE의 0.25 mm 계열과 Hirose FH35C의 0.3 mm 계열을 예로 듭니다. 전면 플립 방식은 구조가 짧을 수 있지만 손가락이나 조립 도구의 접근 공간이 달라집니다.

상면·하면·양면 접점

커넥터의 접점이 FPC의 어느 면을 누르는지 반드시 확인해야 합니다. 반대로 설계하면 완성된 FPC가 커넥터에 들어가도 전기가 연결되지 않을 수 있습니다.

FPC 상면·하면·양면 접점 구조 비교

그림 4: 접점 위치별 단면 비교.

  • 상면 접점: FPC의 노출 패드가 위를 향합니다.
  • 하면 접점: 노출 패드가 아래를 향합니다.
  • 양면 접점: 두 면에 필요한 패드 구조를 설계합니다.

상면형과 하면형은 장착 방향이 다릅니다. 원문은 TE 0.25 mm 계열의 하면 접점, 0.5 mm 피치 TE 2328702 계열의 양면 접점을 예로 듭니다. FPC를 맞추려고 좁은 공간에서 비틀면 반복 굽힘에 따른 균열 위험이 생길 수 있습니다. 원문의 2 mm(79 mil) 공간 예시는 기구 설계에서 검토해야 할 조건입니다.

FPC 커넥터 선정 시 확인할 사양

피치, 접점 수, 끝단 두께, 접점당 전류 및 사용 온도는 선택한 품번의 데이터시트에서 확인해야 합니다.

피치·핀 수·접점 구성

다음 순서로 요구 사항을 정하면 후보를 줄이기 쉽습니다.

  1. 피치: 주어진 폭 안에 필요한 신호를 배치할 수 있는 접점 중심 간 거리.
  2. 핀 수: 신호뿐 아니라 접지 귀환, 전원 및 여유 핀을 포함한 위치 수.
  3. 접점 구성: 끝단의 노출 패드가 상면·하면·양면 중 어디에 필요한지.

원문은 30회로를 0.5 mm 피치에 놓을 때 약 15 mm(590 mil), 0.3 mm 피치에 놓을 때 약 9 mm(354 mil)의 범위를 예로 듭니다. 정확한 첫 접점과 마지막 접점의 중심 간 거리는 (접점 수 - 1) × 피치이므로 각각 14.5 mm와 8.7 mm입니다. 하우징 폭은 이보다 더 큽니다. FPC에 쓸 수 있는 폭이 11 mm(433 mil)라면 제조사 도면의 전체 폭을 확인해 피치를 정해야 합니다.

FPC 두께·삽입 방향·잠금 방식

끝단 두께는 접점 변형량을 좌우하므로 커넥터에 맞춰 설계합니다. 원문은 0.5 mm 피치 커넥터에 0.30 mm(12 mil), 0.3 mm 피치 커넥터에 0.20 mm(8 mil), 두께 허용 오차 약 ±0.05 mm(2 mil)를 예로 듭니다. 이는 보편 규칙이 아니라 개별 부품 도면의 값으로 확정해야 합니다.

수평형은 FPC가 기판을 따라 삽입되고 수직형은 위쪽에서 삽입됩니다. ZIF형은 삽입 전에 접점을 열어 두는 반면 저삽입력형은 삽입 과정에서 접점과 FPC가 접촉할 수 있습니다.

전기·기계·환경 조건

원문은 TE 1734248의 1.0 mm 제품에 접점당 1 A, 0.5 mm 제품에 0.5 A를 제시합니다. 1.5 A 전원 레일은 개별 접점의 정격을 고려해 세 개 또는 네 개로 분산하는 방식을 검토할 수 있지만, 병렬 접점 사이 전류 분배와 총 정격은 제조사 자료로 확인해야 합니다.

원문은 Amphenol·GCT·Molex의 일부 0.5 mm ZIF 제품에 약 20회 삽입·분리 수명과 EIA-364-09 시험을 예시로 들고, TE 일부 제품의 사용 온도 -40~+85°C 또는 -20°C 시작 조건을 언급합니다. 실제 반복 수명과 온도 범위는 품번별 사양입니다.

커넥터 사양을 FPC 설계에 반영하는 방법

데이터시트의 권장 FPC 도면을 끝단 폭, 삽입 깊이, 보강판과 패드 배치가 담긴 제조 도면으로 옮겨야 합니다.

커넥터와 FPC 끝단 치수 맞추기

끝단 폭은 피치뿐 아니라 양쪽 하우징 벽과 삽입 여유를 포함해야 합니다. 접점 수 × 피치만으로 전체 절단 폭을 정하지 말고 제조사의 권장 FPC 치수를 PCB 설계 규칙과 함께 관리합니다.

설계 요구원문의 커넥터 선택 예시이유FPC에서 확인할 점
12 mm(472 mil) 미만에 30개 이상 신호0.3 mm 피치, 양면 접점30개 위치의 접점 중심 범위 약 9 mm(354 mil)두 면 접점과 약 0.20 mm(8 mil) 완성 두께
0.5 A 초과 전원 레일1.0 mm 피치 ZIF원문의 접점당 1 A 제품 예시더 넓은 끝단 또는 병렬 접점
모듈 아래로 평평하게 나가는 FPC수평형 하우징기판 평면과 나란한 출구삽입구 바로 뒤 굽힘 금지 영역
사용 중 모듈 교체후면 플립 잠금, 양면 접점삽입 접근성과 유지력 검토보강판 및 양면 노출 패드

접점 패드·보강판·노출부 설계

FPC 끝단에서는 커버레이를 뒤로 물려 접점을 노출합니다. 원문은 평탄한 접점 마감을 위해 ENIG를 예로 듭니다. 두꺼운 솔더 돌출부는 액추에이터 체결을 방해할 수 있으므로 표면처리는 커넥터 사양과 제조사의 권장 조건으로 정합니다.

커버레이 개구·접점·보강판으로 구성된 FPC 끝단 단면

그림 5: FPC 끝단 구조와 완성 두께.

원문은 25 µm(1 mil) PI와 12 µm 구리로 구성한 단층 FPC의 완성 두께를 약 0.10 mm(4 mil), 여기에 0.2 mm(8 mil) PI 보강판을 더한 끝단을 약 0.30 mm(12 mil)로 설명합니다. 접착층과 표면처리까지 포함한 실제 두께는 제조사와 확인해야 합니다. 보강판은 삽입 깊이 전체와 그 뒤의 짧은 구간을 지지하도록 하고, 원문은 앞쪽 모서리 약 0.5 mm(20 mil) 모따기를 예로 듭니다.

흔한 접속·조립 오류 방지

  1. 패드 면 반대 배치: 하면 접점 커넥터에는 아래를 향한 FPC 패드가 필요합니다. 조립 단계에서 FPC를 비틀어 맞추지 않도록 도면에서 방향을 검토합니다.
  2. 보강판 누락: 약 0.10 mm(4 mil) 끝단을 0.30 mm(12 mil) 규격 커넥터에 넣으면 초기 도통은 되더라도 유지력이 부족할 수 있습니다.
  3. 삽입 기준 없음: 작업자가 깊이를 확인할 수 있도록 커넥터 외곽 바깥의 PCB 실크스크린 또는 조립 도면에 기준 표시를 둡니다.

JLCPCB의 FPC 제조 옵션 확인

커넥터의 치수 요구는 FPC 층수, 기본 PI 두께, 보강판 및 커버레이 구조로 이어집니다.

층수·두께·소재 옵션

커넥터 끝단에 필요한 JLCPCB FPC 적층 및 보강판 예시

그림 6: 커넥터에 연결되는 FPC 끝단 적층 예시.

원문은 JLCPCB의 PI 기반 1~4층 FPC, 기본 절연층 25 µm(1 mil) 및 50 µm(2 mil)를 소개합니다. 한 면 접점에는 단층 구조, 양면 접점에는 양면 패드가 가능한 구조를 검토하며 완성 두께는 보강판으로 맞춥니다.

항목원문의 JLCPCB 옵션커넥터 끝단에서의 의미
층수1~4층양면 접점에는 양면 패드 구조 필요
기본 PI25 µm(1 mil), 50 µm(2 mil)목표 완성 두께에 필요한 보강판 결정
구리 두께12 µm(1/3 oz), 18 µm(0.5 oz), 35 µm(1 oz)패턴 폭과 전류 용량에 영향
최소 패턴/간격1/3 oz에서 0.076 mm(3 mil), 1 oz에서 0.10 mm(4 mil)0.3 mm 피치 팬아웃 가능 여부 검토
표면처리ENIG, 원문 예시 금 1 또는 2 µin접점 평탄도와 내마모성 검토

원문의 선폭·간격 수치는 선택한 구리 두께에 따라 달라집니다. 미세 피치에는 설계 여유와 최신 제조 사양을 함께 확인해야 합니다.

접점·보강판·커버레이 가공

보강판은 재료와 두께를 별도 레이어에 지정합니다. 원문은 PI 0.1~0.25 mm(4~10 mil), FR-4 0.1~1.6 mm(4~63 mil), 스테인리스 0.1~0.3 mm(4~12 mil) 옵션을 소개합니다. PI는 커넥터 끝단에 자주 사용하며 FR-4와 스테인리스는 적용 위치·유연성·조립 조건을 고려해야 합니다. 기판 두께 선정과 마찬가지로 완성 적층 두께가 중요합니다.

커버레이 개구가 접점과 어긋나지 않도록 가공 공차를 반영합니다. FPC 설계에는 IPC-2223 같은 관련 지침도 참고할 수 있습니다.

FPC 시제품과 커넥터 조립

케이스 설계 확정 전에 FPC 시제품으로 삽입 깊이, 잠금과 굽힘 위치를 실제로 확인하는 편이 좋습니다. 원문은 JLCPCB FPC 서비스의 약 4~5일 제작을 언급하지만 납기는 주문 조건에 따라 달라집니다.

0.3 mm 피치 커넥터의 수작업 납땜은 어려울 수 있습니다. 원문은 51개 접점이 있는 하우징을 재작업하는 대신 SMT 조립으로 커넥터를 실장하는 예를 듭니다. JLCPCB 부품 라이브러리와 SMT 조립 옵션에서 해당 품번을 확인하면 커넥터 풋프린트와 FPC 제조 도면을 각각 검증할 수 있습니다.

FPC 커넥터의 활용 분야

휴대기기와 차량용 장치에서 우선되는 조건은 서로 다릅니다. 공간, 온도, 진동 및 수리 가능성을 기준으로 선정합니다.

소비자 전자제품과 휴대기기

스마트폰과 태블릿은 좁은 폭에서 많은 신호를 연결해야 합니다. 원문은 디스플레이 모듈의 30개 이상 신호가 10 mm(394 mil) 미만 공간을 지나가는 사례를 들고 Molex LA75 계열을 소개합니다. LA75의 0.75 mm(30 mil)는 높이이며 피치는 0.30 mm입니다. 원문의 0.75 mm 피치 표기는 제품군 자료와 다릅니다. 노트북 힌지처럼 FPC가 반복 굽힘을 받는다면 보강판 끝과 동적 굽힘 시작 위치를 분리합니다.

차량·의료·산업·통신 장비

차량용 제품에서는 온도와 진동 조건이 중요합니다. 원문의 TE 제품군은 -40~+85°C 또는 -20°C부터의 사용 온도 예시로 제시됩니다. 진동이 있는 경우 양면 접점과 잠금 구조의 유지력을 확인합니다. 의료·산업 장비는 정비 시 탈착 횟수가 중요할 수 있습니다. 원문의 20회 삽입 수명은 선택한 품번에만 적용해야 합니다. 통신 장비의 전원 FPC에는 원문의 1.0 mm 피치·접점당 1 A 제품 예시처럼 전류 정격을 우선 확인합니다.

고밀도·공간 제약 시스템

웨어러블과 카메라 모듈에서는 미세 피치와 낮은 높이가 중요합니다. 원문은 TE 0.25 mm 계열의 하면 접점·후면 플립 잠금·기울어진 삽입 방식 등을 소개합니다. 0.3 mm 피치 팬아웃에 0.076 mm(3 mil) 패턴·간격을 쓰는 경우에는 구리 두께와 제조 공차를 확인해야 합니다. 작은 폭을 얻는 대신 전류와 가공 여유가 줄어들 수 있습니다.

결론

FPC 커넥터를 고를 때는 피치가 끝단 폭을, 접점 방향이 노출 구리의 면을, 요구 두께가 보강판을 결정한다는 순서로 생각하면 됩니다. 세 항목 모두 FPC 제조 도면에 명확히 적어야 합니다. 케이스와 조립 여유, 반복 굽힘 위치도 시제품에서 확인하십시오.

JLCPCB FPC 및 PCB 제작 안내 이미지

FPC 커넥터 FAQ

FFC와 FPC 커넥터는 어떻게 다른가요?

FFC는 평행 도체로 된 플랫 케이블, FPC는 식각한 플렉시블 인쇄회로를 뜻합니다. 일부 커넥터는 두 종류에 모두 사용할 수 있지만 피치, 두께, 접점 방향과 권장 끝단 도면이 맞는지 확인해야 합니다.

커넥터 대신 FPC를 보드에 직접 납땜할 수 있나요?

가능합니다. 낮은 높이와 영구적인 연결이 필요할 때 검토할 수 있지만 분리·교체가 어려워집니다.

상면·하면·양면 접점은 어떻게 구분하나요?

제조사 데이터시트의 접점 위치와 권장 FPC 도면을 확인합니다. 품번만으로 추측하지 마십시오.

FPC 끝단에는 금 도금이 필요한가요?

노출 구리는 산화될 수 있어 접촉 저항에 영향을 줍니다. 원문은 ENIG와 금 1~2 µin을 대표 예로 제시하지만 표면처리와 두께는 선택한 커넥터 및 제조사 요구에 맞춰 정해야 합니다.

잠금 장치를 닫아도 FPC가 빠지는 이유는 무엇인가요?

끝단이 너무 얇거나 보강판이 빠졌을 수 있습니다. 원문의 0.5 mm 피치 제품은 0.30 mm(12 mil) 끝단을 요구하는 예시이며, 약 0.10 mm(4 mil) FPC는 접촉해도 충분한 유지력을 얻지 못할 수 있습니다. 삽입 깊이와 잠금 구조도 함께 확인합니다.

JLCPCB FPC 제작 견적 안내 이미지

지속적인 성장