플렉서블 PCB 설계 필수 가이드 - JLCPCB
1 분
플렉서블 인쇄회로기판(Flex PCB)은 얇고 가벼우면서도 구부리거나 접거나 비틀어도 전기적 연결이 손상되지 않는 특수 회로판입니다. 항공우주, 자동차, 의료기기, 소비자전자 등 다양한 산업에서 그 활용도가 빠르게 높아지고 있습니다. 본 글에서는 효과적인 제품 개발을 위한 플렉서블 PCB 설계 시 고려해야 할 핵심 사항들을 알아보겠습니다.
현재 JLCPCB에서는 특별 오퍼로 $2 (5개) 에 플렉서블 PCB 제조 서비스를 제공합니다. 신규 사용자에게는 최대 $60 의 등록 쿠폰도 지급됩니다. 거버 파일을 업로드하고 한 번 클릭으로 주문하면, 여러분의 설계가 실제 제품으로 구현될 때까지 기다리기만 하면 됩니다.
플렉서블 PCB 설계 시 고려사항
플렉서블 PCB 설계에는 소재 선정, 회로 레이아웃, 부품 배치 등 여러 요소를 신중히 고려해야 합니다.
플렉서블 PCB 제조의 첫 단계는 회로 설계입니다. 설계자는 CAD 소프트웨어를 사용하여 부품, 트레이스, 비아 등의 위치를 지정한 레이아웃을 작성하며, 이때 제조사의 요구사항에 기반해 PCB 층간 구조(Stack-up) 를 정밀하게 설정해야 합니다. 다음은 설계 시 참고할 주요 팁입니다:
- 플렉서블 PCB 유형 결정: 플렉서블 PCB에는 단면, 양면, 다층 구조 등 여러 유형이 있습니다. 회로의 복잡도, 공간 제약, 유연성 요구사항 등을 고려해 적합한 유형을 선택하는 것이 중요합니다.
- 층 수 최소화: 플렉서블 PCB는 일반 리지드 PCB보다 얇기 때문에, 과도한 두께를 방지하려면 층 수를 최소화해야 합니다. 또한 각 층마다 제조 공정이 복잡해지고 비용이 증가함을 명심하세요.
- 충분한 굽힘 반경 확보: 플렉서블 PCB는 일정 각도까지 휘어지도록 설계되므로, 보드를 손상시키지 않도록 충분한 굽힘 반경(Bend Radius) 을 고려해야 합니다. 굽힘 반경은 보드의 두께와 사용된 소재에 따라 계산됩니다. 일부 ECAD 도구는 설계 및 제조사 사양에 따라 굽힘 반경을 자동으로 측정해 줍니다. 보드 두께는 설계 층 수에 의해 결정되며, 다음 기준에 따라 최소 굽힘 반경을 계산할 수 있습니다:
| PCB 유형 | 최소 굽힘 반경 계산 기준 |
|---|---|
| 단면 PCB | PCB 두께 × 6 |
| 양면 PCB | PCB 두께 × 12 |
| 다층 PCB | PCB 두께 × 24 |
최소 굽힘 반경이 지켜지지 않으면, 보드가 휘어질 때 내부 플렉스층이 압축되며 손상될 수 있습니다.
- 비아 사용 최소화: 비아는 제조 공정을 복잡하게 만들고 신뢰성 문제를 일으킬 수 있습니다. 사용을 최소화하고, 가능하면 블라인드/버라이드 비아를 활용하세요.
- 적절한 소재 사용: 소재 선택은 플렉서블 PCB의 성능을 결정하는 핵심 요소입니다. 강도, 유연성, 우수한 열적/전기적 특성을 갖춘 폴리이미드와 구리가 일반적으로 사용됩니다.
- 부품 신중 배치: 부품은 보드의 유연성과 휨을 고려해 배치해야 합니다. 과도한 스트레스나 변형이 발생할 수 있는 영역에는 부품을 배치하지 않도록 주의하세요.
- 적절한 트레이스 폭 및 엇갈린 배치: 과도한 저항을 피하고 충분한 전류 전달 용량을 확보하기 위해 트레이스 폭을 신중히 선택하세요. 플렉서블 PCB는 기판 재료가 더 얇아 좁은 트레이스 사용이 가능하지만, 지나치게 좁은 트레이스는 피해야 합니다. 또한, 양면 및 다층 PCB에서는 트레이스를 수직으로 겹쳐 배치하면 휨 부위에서 구리 회로가 얇아지는 스트레스가 증가하므로, 대신 엇갈리게 배치(Staggered Traces) 하는 것이 좋습니다.
- 곡선형 트레이스와 모서리 라운딩: 플렉서블 PCB에는 트레이스에 스트레스를 가하지 않으면서 회로를 구부릴 수 있도록 곡선형 트레이스가 필수적입니다. 직선적이거나 각진 트레이스는 PCB가 휠 때 균열이나 단선을 유발할 수 있습니다. 적절한 곡률 반경과 간격으로 설계하여 휨과 구부림을 견딜 수 있도록 해야 합니다.
반면, 구리 패턴의 모서리 라운딩(Copper Corners) 은 PCB의 응력 집중을 방지합니다. PCB가 휘면 구리 트레이스나 패드의 모서리에 큰 응력이 가해져 균열이나 파손으로 이어질 수 있습니다. 모서리를 둥글게 처리하면 응력이 고르게 분산되어 손상 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.
- 작동 환경 고려: 플렉서블 PCB를 설계할 때는 작동 환경(온도, 습도, 진동 등)이 보드 성능에 미치는 영향을 반드시 고려해야 합니다.
- 부품 배치 전략: 부품을 배치할 때는 보드에 무리가 가지 않는 위치를 선택해야 합니다. 휘거나 비틀리는 영역이 아닌 안정된 구간에 배치하는 것이 좋습니다.
뛰어난 설계에는 최고의 소재와 제조가 함께합니다
완성도 높은 PCB 설계는 최상의 성능을 구현하기 위해 우수한 소재로 제작되어야 합니다. JLCPCB는 전 세계 최상급 원자재 공급업체와 직접 협력하여 모든 종류의 PCB에 고품질의 진정한 A등급 보드를 제공합니다.
또한 JLCPCB는 자체 보유한 5개의 지능형 생산 기지를 운영하며, 대규모 생산 효과를 통해 생산 비용을 최소화하고 그 이익을 고객에게 최대한 환원하여, 가격이 더 이상 하드웨어 혁신의 장벽이 되지 않도록 합니다.
지금 바로 JLCPCB에 가입하고 거버 파일을 업로드해 보세요. 모든 신규 사용자에게는 최대 $60 의 등록 쿠폰이 제공됩니다. 프리미엄 품질의 플렉서블 PCB 제작을 지금 시작하세요.
지속적인 성장
FPC 설계 파라미터: 층수·두께·선폭·비아·보강판 가이드
FPC(연성 인쇄회로기판)를 주문할 때는 층수와 외형 크기만 정해서는 부족합니다. 굽힘 구간, 구리 두께, 커버레이, 비아, 보강판과 패널 설계가 함께 맞아야 제작과 조립이 수월합니다. 아래는 JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양을 바탕으로 주문 전 확인할 주요 파라미터를 정리한 가이드입니다. FPC 파라미터란? FPC 파라미터는 소재·적층·구리 두께·배선 규칙·홀·커버레이·표면처리·보강판·패널 등 제조 조건을 뜻합니다. 제작 가능 범위와 권장 설계값은 다를 수 있으므로, 최소 한계에 맞추기보다 여유를 두고 설계하세요. 반복 굽힘 수명은 두께와 굽힘 반경, 구리 구조, 반복 횟수에 따라 달라지며 특정 수치를 보편적으로 보장할 수 없습니다. FPC는 커넥터와 굽힘 위치에 따라 외형·단자·보강판 구성이 달라집니다. 층수·크기·두께부터 결정하기 항목 JLCPCB 공개 사양 기준 설계 시 확인 층수 1층·2층·4층 FPC 회로 연결, 비아, 굽힘 위치와 적층 구조 외형 크기 일반 최대 234 × 49......
FPC 안전거리 설계 가이드: 커버레이·패드·비아·보강판
FPC(연성 인쇄회로기판)는 휘어지는 구조와 얇은 절연층 때문에 패드·커버레이·비아의 간격을 엄격하게 관리해야 합니다. 작은 간격 하나가 패드 들뜸, 동박 균열, 단락으로 이어질 수 있습니다. 아래 수치는 JLCPCB의 2026년 FPC 설계 안내를 기준으로 정리한 제조 경험 참고값입니다. 재료·두께·커버레이·레이저 공정과 제품 요구가 다르면 값이 달라질 수 있으므로 모든 업체의 산업 표준으로 일반화하지 마세요. 바로 보기: 커버레이 · 외형·비아 · 패드·배선 · 보강판·EMI FPC 커버레이와 경성 PCB 솔더 마스크를 구분하세요 FPC의 커버레이는 보통 절연 필름과 접착층으로 회로를 덮습니다. 경성 보드의 액상 솔더 마스크와 가공·정렬 조건이 다르므로 작은 마스크 댐과 개구 여유를 그대로 복사하지 않습니다. 실제 주문이 필름 커버레이인지 다른 공법인지 확인하세요. 아래 표의 0.5 mm는 가이드에서 브리지 유지를 위해 요구하는 패드 사이 간격입니다. 브리지 자체의 남는 폭과 혼동하지 마세......
플렉시블 PCB 설계: 트레이스 균열을 예방하는 5가지 방법
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며 구부림과 움직임이 필요한 전자 제품에 사용됩니다. 얇고 유연하면서 전기 신호를 전달할 수 있지만, 설계가 적절하지 않으면 동박 트레이스에 응력이 누적되어 균열이 생길 수 있습니다. 트레이스가 갈라지면 신호 손실과 간헐적 접속 불량이 발생하고 결국 PCB가 동작하지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 플렉시블 PCB 설계에서 트레이스 균열을 줄이기 위해 확인해야 할 다섯 가지 항목을 정리합니다. 핵심 요약 전류 용량과 제조 한계를 고려해 선폭과 간격을 정합니다. 날카로운 코너와 접힘을 피하고 제조사가 지정한 최소 굽힘 반경을 지킵니다. 부품과 보강판은 굽힘 영역에서 벗어나도록 배치합니다. 정적 굽힘과 동적 굽힘 조건에 맞는 PI·PET 기재와 동박 구조를 선택합니다. 시제품으로 실제 굽힘 횟수와 방향, 온도 및 전기적 연속성을 검증합니다. 플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유 플렉시블 PCB는 제품 내부 형상에 맞게 구부리거나 접을 수 있도록 ......
플렉시블 PCB(FPC)란? 구조·소재·종류와 적용 분야
핵심 요약 플렉시블 PCB(Flexible PCB, FPC)는 얇고 가벼우며 굽힘이 필요한 전자 제품에 적합합니다. JLCPCB의 현재 공식 제조 역량은 1층, 2층 및 4층 FPC를 지원하며 25 μm/50 μm PI 유전체, 접착제 없는 적층 구조와 다양한 보강판 옵션을 제공합니다. 12 μm 동박의 표준 최소 선폭/선간은 3/3 mil이며, 2/2 mil은 추가 조건이 적용되는 절대 최소값입니다. 플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며, 폴리이미드(PI)나 폴리에스터(PET)와 같은 유연한 절연 소재를 기반으로 제작됩니다. 기판을 구부리거나 접어 제한된 공간에 배치할 수 있어 소형화, 경량화와 반복 굽힘이 필요한 제품에 활용됩니다. 유연한 기재 위에 동박 회로, 절연 커버레이와 표면 처리를 구성해 전기 신호를 전달하면서 움직임과 굽힘을 견딥니다. JLCPCB 플렉시블 PCB는 1층, 2층, 4층 구성과 PI 보강판, FR-4 보강판, 스테인리스 스틸 및 접착 테이프 등 ......
FPCB 제조 공정 가이드: 설계부터 생산·검사까지
오늘날 인쇄 회로 기판(PCB)은 다양한 전자 기기에 필수적으로 사용됩니다. 전자 기기가 더 작고 유연해지면서 기존 경성 PCB만으로는 설계 요구 사항을 충족하기 어려운 경우가 늘고 있습니다. 이때 FPCB(Flexible Printed Circuit Board, 연성 인쇄회로기판)를 사용하면 경성 PCB의 회로 기능을 유지하면서 굽힘과 공간 활용에 필요한 유연성을 확보할 수 있습니다. 원문에 따르면 JLCPCB는 신규 사용자에게 최대 $70의 가입 쿠폰을 제공합니다. 이 혜택의 적용 여부와 조건은 주문 전에 확인해야 합니다. 이 글에서는 설계에서 생산까지 이어지는 FPCB 제조 공정과 연성 회로 기판을 만드는 데 사용되는 주요 기술을 살펴봅니다. 함께 읽기: Flex PCB 조립 가이드: 공정, 과제 및 해결 방법 JLCPCB를 포함한 일반적인 FPCB 제조에서는 다음과 같은 기본 단계를 거칩니다. FPCB 회로 설계 첫 단계는 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어로 F......
FPC 스티프너(보강판) 가이드: 소재, 부착 방법과 설계 기준
PCB 스티프너는 회로 기판에 기계적 지지력을 제공하는 중요한 보강재입니다. 이름 그대로 유연하게 휘어지는 FPC(연성 인쇄회로기판)는 특정 부위에 강성을 추가해야 할 때가 많습니다. 특히 플렉스 영역에 부품이 배치되어 그 무게가 연성 소재에 부담을 주는 경우에는 FPC 스티프너가 필요합니다. 스티프너는 연성 구간과 단단한 기판 사이에 안정적인 연결부를 형성합니다. 이 강성 덕분에 인터커넥트나 부품을 납땜하기 쉬워지고 연성 구간을 통과하는 회로를 안정적으로 구성할 수 있습니다. FPC 스티프너는 SMT 패드 부품을 배치할 단단한 표면이 필요할 때도 사용합니다. 반복적으로 삽입하고 분리하는 커넥터 주변에 스티프너를 적용하면 연결 패드에 가해지는 응력을 줄일 수 있습니다. 다음과 같은 경우에는 플렉시블 PCB에 보강판이 필요합니다. FPC를 다른 기판이나 전원에 연결해야 하는 경우 PCB의 연성 소재 위에 부품을 부착해야 하는 경우 실장 부품의 무게가 FPC에 과도한 하중을 가하는 경우 반복 삽입......