플렉시블 PCB를 위한 필수 설계 가이드라인
1 분
- 1. 충분한 홀 및 비아(Via) 간격 확보
- 2. 패드 내 비아홀(Via-in-Pad) 설계 피하기
- 3. 넓은 구리 면의 산화 방지
- 4. 패드 보강 및 전략적 배치
- 5. 커버레이 요구사항에 따른 설계
- 6. 골드 핑거 및 커넥터 패드 설계 최적화
- 7. 두께 및 임피던스 요구사항 검증
- 결론
플렉시블 인쇄회로기판(Flex PCBs)은 현대 전자기기에서 작고 가벼운 설계를 가능하게 함으로써 중요한 역할을 합니다. 플렉시블 PCB는 새로운 기술이 아니며, 소형화된 전자기기의 거의 모든 제품에 포함되어 있습니다. 왜냐하면 배선을 구부리거나, 부품을 배치하거나, 전력을 공급하는 작업은 리지드(경성) PCB로는 작은 휴대용 기기에서 쉽게 구현하기 어렵기 때문입니다. 플렉스 PCB는 주로 전원선과 디스플레이 신호선의 라우팅을 위해 특별히 설계되고 사용됩니다. 반면에 CPU나 GPU 같은 고성능 전자 부품은 설계 및 신뢰성 문제로 인해 여전히 리지드 PCB에 장착됩니다. 이러한 플렉시블 PCB의 설계 및 제작 과정은 일반 PCB와는 다른 전문화된 설계 원칙을 따를 필요가 있습니다. JLCPCB의 전문적인 추천 사항을 기반으로, 신뢰성과 제조 가능성, 그리고 높은 성능을 갖춘 플렉스 PCB를 위한 10가지 핵심 설계 지침은 다음과 같습니다:
1. 충분한 홀 및 비아(Via) 간격 확보
관통홀(Through-Hole)과 보드 외곽선 간 간격: DRC(설계 규칙 검사)에 따라 관통홀과 보드 간의 최소 간격은 0.5mm 이상 유지해야 합니다. 구조적 결함을 방지하기 위해 프레임에 개방된 U자형 슬롯을 사용하는 것을 권장합니다.
비아와 솔더 마스크 간 간격: 비아는 솔더 마스크 개구부와 최소 0.2mm 이상 떨어지게 배치해야 합니다. 그렇지 않으면 구리 노출로 인해 단락이나 부식이 발생할 수 있습니다.
2. 패드 내 비아홀(Via-in-Pad) 설계 피하기
JLCPCB는 리지드 및 플렉시블 보드에서 패드 내 비아홀 기술을 제공합니다. 이 기술은 리지드 보드에서는 신뢰성 문제가 없기 때문에 적용이 가능합니다. 또한, 리지드 PCB 는 BGA(Ball Grid Array) 패키지를 자주 포함하고 있어 via-in-pad 의 필요성이 높아집니다. 하지만 리지드 PCB 보드와 달리 연성 PCB 보드는 수지 플러그 처리가 불가능하여 납이 비아 내부로 흘러 들어가는 솔더 윅킹(solder wicking) 현상이 발생할 수 있으며, 결과적으로 납땜 불량과 신뢰성 저하로 이어질 수 있습니다.
3. 넓은 구리 면의 산화 방지
구리가 솔더 마스크 없이 공기 중에 노출되면, 커버레이 부착 시 공기가 갇혀 산화가 발생할 수 있습니다. 이를 방지하려면:
● 해치(hatched) 구리 패턴을 사용하여 구리 표면적 감소해야합니다.
● 공기 배출을 위한 솔더 마스크 창 추가하여야합니다.
4. 패드 보강 및 전략적 배치
독립된 패드, 특히 양면에 겹치는 패드는 FPC 코어가 25μm 두께로 매우 얇기 때문에 쉽게 분리될 수 있습니다. 패드 주위에 구리 보강을 추가하거나 패드 모서리를 구리 영역에 연결, 반대쪽 패드를 오프셋하여 접착력을 높이는 것 또한 솔더마스크 정의 패드(SMD)를 설계하여 기계적 강도 확보하는 방법을 취할수도 있습니다.
● 특히 얇은 25μm 코어에서 고립되거나 겹치는 패드를 피합니다.
● 패드 모서리를 구리 영역에 연결하여 기계적 접착력을 강화합니다.
5. 커버레이 요구사항에 따른 설계
플렉시블 보드에서는 커버레이가 솔더 마스크 역할을 합니다. 적용 전에 창이 미리 형성되어야 하므로, 설계 시 다음을 고려하셔야합니다.
패드와 인접한 트레이스(traces) 간 0.2mm 간격을 보장하고, 패드 간 0.5mm 간격을 유지하셔야합니다. 그렇지 않으면 노출된 트레이스를 허용하는 브릿지 조리개를 사용해야 합니다. 좁은 간격(<0.5mm)의 경우, 연결 트레이스를 단일 창을 통해 노출하셔야합니다. 필요 시 반드시 방열 라우팅 라인(anti tear routing lines)을 추가합니다.
6. 골드 핑거 및 커넥터 패드 설계 최적화
FPC에서는 일반적으로 케이블 끝이 커넥터로 연결되는 골드 패드로 끝납니다. 이는 신호 무결성을 개선하고 수리 시 케이블을 쉽게 교체할 수 있도록 합니다. 이를 위해 커넥터에 솔더마스크 정의 패드를 사용할 수 있습니다. 골드 핑거 길이를 0.2mm 줄이면 레이저 절단으로 인한 마이크로 단락을 방지할 수 있습니다. 커버레이는 커넥터 패드보다 0.3mm 이상 겹치게 설계할수있습니다.
7. 두께 및 임피던스 요구사항 검증
FPC 임피던스 계산은 시뮬레이션 도구만으로는 정확하지 않을 수 있습니다. JLCPCB의 경험적 설계 데이터는 참고용으로 제공되지만, 항상 프로토타입으로 검증해야 합니다. 아래의 매개변수는 두께가 0.11mm인 양면 보드에 적용됩니다. 두께와 제작에 사용된 재료의 변화에 따라 임피던스 계산이 달라집니다. 그러나 일반적인 개념을 파악하기 위해 다음 표를 참고하시기 바랍니다:
● 커버레이, 구리층, PI(폴리이미드) 소재에 따라 두께가 달라진다는점 주의하세요.
● 임피던스 제어 설계의 경우, 시뮬레이션 도구에만 의존하지 말고, 항상 제조업체 데이터를 참조하고 프로토타입으로 성능을 검증하셔야합니다.
결론
플렉시블 PCB 설계는 기계적, 열적 요인을 세심히 고려해야 합니다. 위의 7가지 중요한 지침을 따르면 엔지니어는 연성 회로 설계의 내구성과 제조 가능성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이 가이드는 FPC 설계를 시작하기 위한 입문서이며, 앞으로도 저희 블로그에서는 PCB 관련 심층 가이드를 계속해서 제공할 예정입니다.
지속적인 성장
FPC 커넥터 선택 가이드: 피치·접점 방향·보강판 두께
FPC 커넥터는 플렉시블 회로 끝단의 노출 접점을 기계적으로 눌러 연결합니다. FPC 끝단을 하우징에 넣고 액추에이터를 닫으면 스프링 접점이 패드에 닿습니다. 이 부분은 일반적으로 납땜하지 않으므로 적절한 접촉력과 끝단 두께가 중요합니다. 원문이 예로 든 TE 2328702 계열은 0.5 mm 피치와 약 0.30 mm(12 mil) 끝단 두께를 전제로 설명합니다. 실제 치수는 선택한 품번의 도면을 확인해야 합니다. 그림 1: FPC가 삽입된 0.5 mm 피치 커넥터 단면. 완성 두께가 약 0.10 mm(4 mil)인 단층 FPC를 0.30 mm 끝단용 커넥터에 넣으면 스프링의 변형량이 부족해 접촉이 불안정할 수 있습니다. 반대로 너무 두꺼우면 잠금 장치가 닫히지 않을 수 있습니다. 따라서 커넥터 사양에 맞춰 보강판을 포함한 FPC 끝단을 설계해야 합니다. 아래에서 종류, 선정 기준 및 제조 도면에 적을 항목을 살펴봅니다. FPC 커넥터의 역할과 동작 방식 납땜하지 않은 FPC 접속부에서는 스프......
플렉시블 PCB 굽힘 반경: 정적·동적 설계 기준과 계산 방법
핵심 요약 플렉시블 PCB의 굽힘 반경은 동박 배선과 절연층의 신뢰성에 직접 영향을 줍니다. 원문은 IPC-2223을 참고한 보수적 설계값으로 정적 1층 굽힘에 전체 두께의 최소 6배, 동적 1층 굽힘에 100배를 제시합니다. 얇은 압연 동박(RA), 접착제 없는 PI 적층재, 층간 엇갈린 배선, 격자형 동박 패턴과 보강판 이격도 함께 검토해야 합니다. 실제 허용 반경과 수명은 구조·재료·반복 횟수·제조사 사양 및 시험 결과로 확인합니다. 종이를 너무 작은 반경으로 여러 번 접으면 접힌 부분이 찢어집니다. 플렉시블 PCB(FPC)에서도 비슷하게 동박 배선에 균열이 생기거나 폴리이미드 기재와 커버레이가 손상될 수 있습니다. 스마트폰 접이식 화면, 노트북 내부 케이블, 웨어러블 센서처럼 반복적으로 움직이는 제품에서는 굽힘 반경이 수명에 특히 중요합니다. 이 글에서는 FPC 굽힘 반경의 선택·계산·측정 방법과 소재, 배선, 제조·검사 시 주의할 점을 살펴봅니다. 플렉시블 PCB 설계에서 굽힘 반경 ......
FPC 설계 파라미터: 층수·두께·선폭·비아·보강판 가이드
FPC(연성 인쇄회로기판)를 주문할 때는 층수와 외형 크기만 정해서는 부족합니다. 굽힘 구간, 구리 두께, 커버레이, 비아, 보강판과 패널 설계가 함께 맞아야 제작과 조립이 수월합니다. 아래는 JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양을 바탕으로 주문 전 확인할 주요 파라미터를 정리한 가이드입니다. FPC 파라미터란? FPC 파라미터는 소재·적층·구리 두께·배선 규칙·홀·커버레이·표면처리·보강판·패널 등 제조 조건을 뜻합니다. 제작 가능 범위와 권장 설계값은 다를 수 있으므로, 최소 한계에 맞추기보다 여유를 두고 설계하세요. 반복 굽힘 수명은 두께와 굽힘 반경, 구리 구조, 반복 횟수에 따라 달라지며 특정 수치를 보편적으로 보장할 수 없습니다. FPC는 커넥터와 굽힘 위치에 따라 외형·단자·보강판 구성이 달라집니다. 층수·크기·두께부터 결정하기 항목 JLCPCB 공개 사양 기준 설계 시 확인 층수 1층·2층·4층 FPC 회로 연결, 비아, 굽힘 위치와 적층 구조 외형 크기 일반 최대 234 × 49......
FPC 안전거리 설계 가이드: 커버레이·패드·비아·보강판
FPC(연성 인쇄회로기판)는 휘어지는 구조와 얇은 절연층 때문에 패드·커버레이·비아의 간격을 엄격하게 관리해야 합니다. 작은 간격 하나가 패드 들뜸, 동박 균열, 단락으로 이어질 수 있습니다. 아래 수치는 JLCPCB의 2026년 FPC 설계 안내를 기준으로 정리한 제조 경험 참고값입니다. 재료·두께·커버레이·레이저 공정과 제품 요구가 다르면 값이 달라질 수 있으므로 모든 업체의 산업 표준으로 일반화하지 마세요. 바로 보기: 커버레이 · 외형·비아 · 패드·배선 · 보강판·EMI FPC 커버레이와 경성 PCB 솔더 마스크를 구분하세요 FPC의 커버레이는 보통 절연 필름과 접착층으로 회로를 덮습니다. 경성 보드의 액상 솔더 마스크와 가공·정렬 조건이 다르므로 작은 마스크 댐과 개구 여유를 그대로 복사하지 않습니다. 실제 주문이 필름 커버레이인지 다른 공법인지 확인하세요. 아래 표의 0.5 mm는 가이드에서 브리지 유지를 위해 요구하는 패드 사이 간격입니다. 브리지 자체의 남는 폭과 혼동하지 마세......
플렉시블 PCB 설계: 트레이스 균열을 예방하는 5가지 방법
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며 구부림과 움직임이 필요한 전자 제품에 사용됩니다. 얇고 유연하면서 전기 신호를 전달할 수 있지만, 설계가 적절하지 않으면 동박 트레이스에 응력이 누적되어 균열이 생길 수 있습니다. 트레이스가 갈라지면 신호 손실과 간헐적 접속 불량이 발생하고 결국 PCB가 동작하지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 플렉시블 PCB 설계에서 트레이스 균열을 줄이기 위해 확인해야 할 다섯 가지 항목을 정리합니다. 핵심 요약 전류 용량과 제조 한계를 고려해 선폭과 간격을 정합니다. 날카로운 코너와 접힘을 피하고 제조사가 지정한 최소 굽힘 반경을 지킵니다. 부품과 보강판은 굽힘 영역에서 벗어나도록 배치합니다. 정적 굽힘과 동적 굽힘 조건에 맞는 PI·PET 기재와 동박 구조를 선택합니다. 시제품으로 실제 굽힘 횟수와 방향, 온도 및 전기적 연속성을 검증합니다. 플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유 플렉시블 PCB는 제품 내부 형상에 맞게 구부리거나 접을 수 있도록 ......
플렉시블 PCB(FPC)란? 구조·소재·종류와 적용 분야
핵심 요약 플렉시블 PCB(Flexible PCB, FPC)는 얇고 가벼우며 굽힘이 필요한 전자 제품에 적합합니다. JLCPCB의 현재 공식 제조 역량은 1층, 2층 및 4층 FPC를 지원하며 25 μm/50 μm PI 유전체, 접착제 없는 적층 구조와 다양한 보강판 옵션을 제공합니다. 12 μm 동박의 표준 최소 선폭/선간은 3/3 mil이며, 2/2 mil은 추가 조건이 적용되는 절대 최소값입니다. 플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며, 폴리이미드(PI)나 폴리에스터(PET)와 같은 유연한 절연 소재를 기반으로 제작됩니다. 기판을 구부리거나 접어 제한된 공간에 배치할 수 있어 소형화, 경량화와 반복 굽힘이 필요한 제품에 활용됩니다. 유연한 기재 위에 동박 회로, 절연 커버레이와 표면 처리를 구성해 전기 신호를 전달하면서 움직임과 굽힘을 견딥니다. JLCPCB 플렉시블 PCB는 1층, 2층, 4층 구성과 PI 보강판, FR-4 보강판, 스테인리스 스틸 및 접착 테이프 등 ......