PCB 설계 규칙 및 지침: 완벽한 모범 사례 가이드
2 분
- PCB 설계 규칙이란 무엇인가
- 완벽한 인계를 위한 회로도 설계 규칙
- PCB 레이아웃 가이드라인: 논리에서 물리적 현실로
- 고성능 설계를 위한 고급 레이아웃 규칙
- DFM 및 DFA: 기판 제작을 위한 규칙
- PCB 설계 규칙에 대한 FAQ
훌륭한 회로도는 단지 아이디어에 불과합니다. 이를 실제 작동하는 제품으로 만들기 위해서는 견고한 인쇄 회로 기판 설계 규칙 세트를 따라야 합니다. 이러한 규칙을 무시하면 비용이 많이 드는 재작업, 신호 무결성(SI) 실패, 물리적으로 제작이 불가능한 기판이 발생합니다.
이 가이드는 전체 설계 과정을 위한 기술 자료입니다. 모든 엔지니어와 아마추어가 성공적인 설계를 위해 알아야 할 회로도, 레이아웃, 제조에 대한 필수 규칙을 다룹니다.
PCB 설계 규칙이란 무엇인가
PCB 설계 규칙은 기판의 "물리 법칙"입니다. 이는 트레이스 폭부터 부품 간격까지 모든 것을 정의하는 제약 조건 집합입니다.
이러한 필수 규칙은 제조 공장(예: JLCPCB)이 기판을 제조하고 조립하는 데 정확히 따라야 할 사항입니다. 이를 무시하는 것은 프로젝트 지연과 제조 중단의 주요 원인입니다.
규칙은 세 가지 주요 범주로 나뉩니다:
1. 회로도 규칙: 레이아웃 전에 설계가 논리적이고 전기적으로 올바른지 확인합니다.
2. 레이아웃 규칙: 회로도를 물리적 레이아웃으로 변환하여 올바르게 작동하도록 합니다.
3. 제조 규칙(DFM/DFA): 설계한 기판이 실제로 제작 가능한지 확인합니다.

완벽한 인계를 위한 회로도 설계 규칙
깨끗한 회로도/레이아웃 없이는 고품질 레이아웃을 생산할 수 없습니다. 이는 본질적으로 설계도이며, 여기서의 오류는 나중에 확대됩니다.
핵심 회로도 관행: 명확성과 검증
● 기능별 회로 그룹화: 계층적 시트 사용(예: 전원 공급 장치, MCU 코어, RF 섹션). 이는 레이아웃 과정을 훨씬 쉽게 만듭니다.
● 명확한 신호 경로 유지: 최적의 명확성을 위해 입력은 왼쪽, 출력은 오른쪽에 배치하여 명확한 신호 경로를 보여주도록 기호를 배열합니다. 이 조직은 회로 기능을 이해하는 데 도움이 됩니다.
● 표준 기호 사용: 구성요소는 신뢰할 수 있고 검증된 PCB 라이브러리에서 가져와야 합니다. 잘못된 풋프린트를 가진 기호는 흔하고 좌절스러운 오류입니다.
● 네트를 명확히 라벨링: 단순히 VCC를 사용하지 마세요. +5V_DDR 또는 +3V3_RF 같은 설명적인 이름을 사용하세요. 이는 나중에 특정 레이아웃 규칙을 할당하는 데 중요합니다.
● 전기 규칙 검사(ERC) 수행: 레이아웃으로 이동하기 전에 회로도의 ERC를 실행하는 것이 가장 좋습니다. 연결되지 않은 핀 또는 단락된 출력과 같은 논리적 오류를 감지할 수 있습니다. 이는 첫 번째 방어 단계입니다.
● 주석 및 문서화: 특정 레이아웃 요구사항을 식별하는 메모를 추가합니다, 예: "C5를 U1 핀 6에 최대한 가깝게 배치" 또는 고속 트레이스에 대한 "50옴 임피던스".
더 알아보기: 고품질 회로도 작성: 전문적이고 단순화된 워크플로
PCB 레이아웃 가이드라인: 논리에서 물리적 현실로
이는 논리적 넷리스트에서 구리의 물리적 회로로의 전환을 나타냅니다. 이 전환은 EDA(전자 설계 자동화) 도구와 내장된 설계 규칙 검사(DRC)에 의해 제어됩니다.
레이아웃 단계는 복잡성이 급격히 증가하는 곳이며, 성능과 비용을 위해 설계를 검증하거나 조정해야 하는 경우 JLCPCB 레이아웃 서비스가 2층 기판부터 복잡한 고밀도 설계까지 처리해 드립니다.
초기 설정: 기판 적층 및 부품 배치
● 기판 외곽 및 제약: 기판의 기계적 외곽을 정의하고, 장착 구멍을 포함하며, 중요한 부품(예: 커넥터)의 위치를 고정합니다.
● PCB 기판 층(적층) 이해: 층 적층은 중요한 결정사항입니다.
○ 2층 기판: 2층 기판은 간단한 설계를 위한 저비용 옵션입니다.
○ 4층 및 다층 기판: 4층 기판 및 다층 기판은 대부분의 현대적 설계의 기본 옵션입니다. GND 및 VCC를 위한 전용 내부 평면을 활용하여 신호를 위한 안정적인 참조 평면을 갖추고, 전력 무결성을 향상시키며, 라우팅을 간소화합니다.
| 층 | 4층 적층(1.6mm) | 목적 | 6층 적층(1.6mm) | 목적 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 신호(상단) | 구성요소 및 고속 신호 | 신호(상단) | 구성요소 및 고속 신호 |
| L2 | GND(평면) | 단단한 접지 참조, 차폐 | GND(평면) | 단단한 접지 참조, 차폐 |
| L3 | VCC(평면) | 전력 분배 | 신호(내부) | 저속 신호, 임피던스 제어 |
| L4 | 신호(하단) | 저속 신호, 라우팅 | VCC(평면) | 전력 분배 |
| L5 | --- | --- | GND(평면) | 두 번째 접지 참조, 차폐 |
| L6 | --- | --- | 신호(하단) | 저속 신호, 라우팅 |
4층 및 6층 PCB 적층 비교표로 층 유형, 재료, 목적을 보여줍니다.
전략적 부품 배치:
● PCB 설계 시 커넥터, 마이크로컨트롤러, 전원 공급 장치 같은 필수 구성요소의 배치를 우선시해야 합니다.
● 조직을 유지하기 위해 유사한 구성요소를 함께 배치하세요, 예: 전체 전원 공급 섹션.
● 아날로그, 디지털, 전력 부분을 물리적으로 분리하여 간섭을 방지하세요.
디커플링 커패시터는 전력 무결성을 위해 모든 IC의 VCC/GND 핀 바로 옆에 배치해야 합니다. 이는 매우 중요한 규칙입니다.
라우팅 기본: 트레이스, 비아, 평면
● 트레이스 폭 및 간격(간격):
○ 트레이스 폭: 전달해야 하는 전류에 따라 결정됩니다.
읽기: 트레이스 폭 대 전류 용량: 전력 라우팅을 위한 PCB 레이아웃 팁.
○ 간격: 트레이스 간 전압 차이와 제조업체 지침에 따라 결정됩니다.
● 구리 두께(무게): 더 높은 전류가 필요한 애플리케이션의 경우 2oz(70μm) 또는 더 두꺼운 구리를 선택할 수 있으며, 이는 동일한 전류에 대해 훨씬 좁은 트레이스를 허용하여 공간을 절약합니다. 내부 트레이스는 외부 트레이스보다 동일한 전류에 대해 더 넓어야 합니다(내부 층의 열 발산이 덜 효율적이기 때문).
| 전류 | 외부, 1oz 구리 | 내부, 1oz 구리 | 외부, 2oz 구리 | 내부, 2oz 구리 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5A | ~5 mil | ~10 mil | ~2 mil | ~5 mil |
| 1.0A | ~10 mil | ~20 mil | ~5 mil | ~12 mil |
| 2.0A | ~30 mil | ~50 mil | ~12 mil | ~30 mil |
| 3.0A | ~50 mil | ~85 mil | ~20 mil | ~45 mil |
| 5.0A | ~100 mil | ~175 mil | ~40 mil | ~90 mil |
내부 및 외부 층에 대한 전류 용량 기반 PCB 트레이스 폭 참조표(약 10°C 상승).
● 라우팅 관행: 트레이스를 짧고 직접적으로 유지하세요. 회전에는 45° 각도를 사용하세요; 90° 각도를 사용하지 마세요.
● 비아: 이는 층을 연결하는 도금된 구멍입니다. 고속 트레이스에서 비아 사용을 최소화하세요, 각 비아는 인덕턴스를 추가합니다.
● 전력 및 접지 평면: 4층 이상 기판에서 접지 평면은 단단하고 연속된 시트여야 합니다. 절대로 고속 트레이스를 접지 평면의 "분할" 위로 라우팅하지 마세요. 이는 신호의 복귀 전류가 큰 루프를 만들도록 강제하여 EMI와 신호 무결성 실패를 생성합니다.
더 알아보기:
● 고속 제어 임피던스 PCB를 위한 종합적인 층 적층 설계
고성능 설계를 위한 고급 레이아웃 규칙
이 섹션은 트레이스가 전송선로인 현대적 고속 설계에 적용되는 중요한 규칙을 다룹니다.
● 신호 무결성(SI) in PCB 레이아웃: 신호 무결성(SI)은 신호가 전송된 것과 정확히 동일하게 수신되는 것을 설명합니다. 그러나 고속 신호는 종종 수신 시 열화, 링잉, 오버슈트, 오류를 경험합니다.
○ 핵심 규칙: 모든 고속 신호 트레이스를 짧게 유지하세요. 이를 단단하고 깨지지 않은 접지 평면(복귀 경로) 위로 라우팅하세요. 근단부 크로스토크(전자기 결합)를 방지하기 위해 모든 두 평행 트레이스 사이에 큰 거리를 유지하세요. 경험칙은 "3W" 규칙입니다: 한 트레이스에서 다른 트레이스까지의 거리는 하나의 트레이스 폭의 최소 3배여야 합니다.
● 임피던스 매칭 in PCB 레이아웃: 고주파 신호(예: USB, 이더넷, RF, DDR 메모리)의 경우 트레이스 자체가 특성 임피던스를 가집니다. 최대 전력 전송을 보장하고 신호 반사(데이터 손상 유발)를 방지하기 위해 트레이스의 임피던스는 소스 및 부하 임피던스와 일치해야 합니다(일반적으로 싱글엔드의 경우 50Ω 또는 90-100Ω 디퍼렌셜 쌍의 경우).
○ 제어방법: 이 임피던스는 트레이스 폭, PCB의 유전(절연) 재료, 트레이스에서 참조 접지 평면까지의 거리에 의해 정확히 결정됩니다. 이것이 층 적층 (표 1)이 매우 중요한 이유입니다.
● 디퍼렌셜 쌍: 디퍼렌셜 쌍은 D+ 및 D-와 같이 동일하고 반대의 신호를 전달하는 두 개의 트레이스로 구성됩니다. 이 구성은 공통 모드 노이즈에 대한 우수한 저항성으로 인해 USB와 같은 고속 통신에서 일반적으로 사용됩니다.
○ 핵심 라우팅 규칙: 수신기에서 신호가 동시에 도착하도록 하기 위해 두 트레이스를 평행하게 라우팅하고 동일한 길이(길이 매칭)를 유지해야 합니다. 일관되고 작은 간격을 유지하고 대칭적으로 라우팅하는 것이 중요합니다. 비아는 가능한 한 피하고, 필요한 경우 두 트레이스 모두에 대칭적으로 사용하세요.
정밀한 임피던스 제어를 위해 JLCPCB의 무료 온라인 임피던스 계산기 도구를 사용하면 특정 임피던스 요구사항을 충족하도록 PCB 트레이스를 설계하는 데 도움이 됩니다.
● 전력 무결성(PI) in PCB 레이아웃: 전력 무결성(PI)은 모든 구성요소에 안정적이고 깨끗한 전력(매끄러운 DC 전압)을 공급하는 것이 중요합니다. 현대적 집적 회로(IC)는 매우 빠르게 스위칭하고 즉시 전류를 요구합니다. PI가 좋지 않으면 전압 강하, 노이즈, 궁극적으로 시스템 실패로 이어질 수 있습니다.
○ 핵심 규칙: 최저 인덕턴스 전력 경로로 최상의 전력 분배를 달성하기 위해 단단한 전력 평면(4층 이상 기판에서)을 사용하고, 각 IC를 위한 디커플링(바이패스) 커패시터를 저주파 전력 변동을 위한 대용량 커패시턴스(1-10uF)와 고주파를 위한 더 작은 디커플링 커패시터(0.1uF, 0.01uF)로 제공하고 각 IC의 전력 핀에 최대한 가깝게 배치하세요.
● PCB 레이아웃의 EMI: 좋은 EMI 관리는 기판이 다른 장치를 방해하지 않도록(전자기 호환성 - EMC)하고 다른 장치의 EMI에 노출되지 않도록 보장합니다.
더 알아보기: https://jlcpcb.com/blog/emivsemc
○ 핵심 규칙:
● 접지 평면: 단단한 접지 평면이 가장 효과적인 차폐 역할을 합니다.
● 고주파 트레이스: 고주파 트레이스(예: 클럭)를 짧게 유지하고 전류 루프(트레이스 + 복귀 경로)를 최소화하세요.
● 필터링: 전원선 및 I/O 신호에 페라이트 비드 같은 필터링 구성요소를 구현하세요.
● 차폐: 민감한 RF 섹션의 경우 필요시 금속 차폐 캔을 활용하세요.
더 알아보기: HF PCB 설계에서 EMI_EMC 및 신호 무결성 문제를 해결하는 방법.
DFM 및 DFA: 기판 제작을 위한 규칙
모든 전기 검사를 통과한 설계도 제조 문제를 일으킬 수 있습니다. 이것이 바로 제조 가능성을 위한 설계(DFM) 및 조립을 위한 설계(DFA)가 중요한 이유입니다.
PCB 레이아웃의 DFM(제조 가능성을 위한 설계)
DFM(제조 가능성을 위한 설계)의 규칙은 베어 보드의 안정적인 처리를 보장하기 위해 매우 중요합니다. 이는 제조업체가 제공하는 매우 엄격한 규칙입니다. 주요 규칙은 다음과 같습니다:
● 최소 트레이스/간격: 제조업체가 일관되게 생산할 수 있는 트레이스 폭 및 간격의 최소 크기(예: 5mil/5mil).
● 최소 드릴 크기 및 고리: 고리는 드릴 구멍 주변에 남아 있는 구리입니다. 이 고리가 너무 작으면 비아가 실패할 수 있습니다.
● 솔더 마스크 간격: 패드가 솔더 마스크에 의해 덮이지 않도록 작은 간격이 필요합니다.
주문 전 설계를 확인하려면 JLCPCB의 무료 DFM 도구를 사용할 수 있습니다.
PCB 레이아웃의 DFA(조립을 위한 설계)
PCBA 조립을 위해 구성요소를 기판에 납땜하는 것을 보장하기 위해 조립을 위한 설계(DFA) 규칙을 따라야 하는 것이 중요합니다. 염두에 두어야 할 가장 중요한 고려사항은 다음과 같습니다:
● 구성요소 간격: 픽앤플레이스 머신을 위한 충분한 공간을 유지해야 합니다.
● 풋프린트 정확성: 관련 구성요소의 데이터시트를 통해 PCB 라이브러리 풋프린트를 항상 확인해야 합니다.
● 기준 마크: 기준 마크는 자동화된 조립 머신이 위치 정렬 과정 중에 도움을 받기 위해 기판에 인쇄되는 광학 마킹입니다.
구성요소 방향: 극성 구성요소(예: 다이오드 및 LED)는 조립을 단순화하기 위해 가능한 한 동일한 방향으로 배향되어야 합니다.
결론
이 가이드를 따르면 논리적 회로도에서 고성능 레이아웃으로, 마지막으로 DFM/DFA를 통해 제조 준비가 된 기판으로의 경로를 추적했습니다. 이러한 인쇄 회로 기판 설계 규칙을 마스터하는 것은 개념을 안정적이고 실제적인 하드웨어로 전환하는 가장 중요한 기술입니다.
많은 프로젝트가 특히 복잡한 기판에서 레이아웃 과정 중 지연을 겪습니다. 고속 신호 관리, 임피던스 제어, 고밀도 부품 배치의 과제는 상당할 수 있습니다. 프로젝트를 가속화하고 최적화되고 제조 가능한 설계를 보장하려면 JLCPCB의 전문 지원을 활용하는 것을 고려하세요.
저희 전문 레이아웃 서비스는 회로도를 생산 준비가 된 기판으로 변환하여 복잡한 모든 세부사항을 처리해 드립니다. "먼저 검토, 나중에 지불" 시스템은 안정적인 보호와 마음의 평화를 제공합니다.
JLCPCB 레이아웃은 지금 단 $20부터 시작합니다! 등록하고 $360 신규 사용자 쿠폰을 받으세요. JLCPCB 레이아웃 요금은 핀당 $0.45에 불과합니다!

PCB 설계 규칙에 대한 FAQ
Q1. PCB 설계 규칙과 PCB 설계 표준의 차이점은 무엇인가요?
설계 표준(IPC, ISO 등)은 업계 전체의 지침입니다. 설계 규칙은 EDA 소프트웨어에 입력하는 특정이고 측정 가능한 제약 조건으로, 종종 제조업체의 특정 기능을 기반으로 합니다. 더 나은 이해를 위해 JLCPCB의 기능을 탐색하세요. JLCPCB의 레이아웃 서비스는 처음부터 제조 기능을 준수하는 설계를 보장하는 이점을 제공하여 잠재적으로 설계 반복을 줄이고 생산 과정을 가속화합니다.
Q2. 초보자를 위한 가장 흔한 PCB 레이아웃 실수는 무엇인가요?
가장 흔한 오류는 다음과 같습니다:
● IC에서 디커플링 커패시터를 잊거나 너무 멀리 배치하는 것.
신호 복귀 경로를 파괴하는 "깨진" 또는 "조각난" 접지 평면을 만드는 것.
검증되지 않은 PCB 라이브러리에서 잘못된 구성요소 풋프린트를 사용하는 것.
제조업체의 DFM 규칙 위반(예: 트레이스가 너무 얇거나 너무 가까운).
Q3. 소프트웨어(예: EasyEDA, KiCad, Altium, Eagle)에서 설계 규칙을 어떻게 설정하나요?
EasyEDA를 사용하는 경우 JLCPCB에 대한 설계 규칙이 내장되어 있어 간단한 메뉴에서 선택할 수 있어 매우 간단합니다. KiCad, Altium 또는 Eagle과 같은 다른 소프트웨어의 경우, JLCPCB의 기능 페이지로 이동하는 것이 모범 사례입니다. 거기에서 최소 트레이스 폭, 간격, 드릴 크기 및 기타 DFM 규칙에 대한 확실한 값을 찾을 수 있습니다. 그런 다음 이러한 값을 설계 규칙 검사기(DRC) 설정에 수동으로 입력하여 설계가 제조업체가 실제로 생산할 수 있는 것과 일치하는지 확인해야 합니다.
Q4. 90도(직각) 트레이스를 사용하면 안 되는 이유는 무엇인가요?
두 가지 주요 이유가 있습니다:
1. 고속 설계에서 날카로운 모서리는 임피던스 불연속을 일으켜 신호를 반사시키고 신호 무결성을 손상시킬 수 있습니다.
2. 오래된 제조 공정에서 산("산 트랩")이 날카로운 내부 모서리에 갇혀 트레이스를 과잉 식각하고 고장을 일으킬 수 있습니다.
Q5. 관통공, 블라인드, 매립 비아의 차이점은 무엇인가요?
● 관통공 비아: 이것은 표준 비아입니다. 상단층부터 하단층까지 뚫린 구멍입니다.
● 블라인드 비아: 이 비아는 외부 층(상단 또는 하단)을 하나 이상의 내부 층에 연결하지만 기판 전체를 관통하지는 않습니다.
● 매립 비아: 이 비아는 오직 내부 층만 연결합니다. 기판 외부에서는 볼 수 없습니다. 블라인드 및 매립 비아는 밀도가 높은 기판에서 공간을 절약하지만 제조 비용이 크게 증가합니다.
Q6. 크로스토크는 무엇이며 어떻게 방지하나요?
크로스토크는 평행 트레이스 사이의 원치 않는 에너지(노이즈) 전달로, 전자기 결합을 통해 발생합니다. 한 트레이스의 빠른 스위칭 신호는 인접 트레이스에 "고스트" 신호를 유도하여 오류를 일으킬 수 있습니다. 트레이스 간 간격을 늘리면("3W 규칙"이 좋은 시작점입니다) 방지할 수 있고, 층 간 차폐 역할을 하는 단단한 접지 평면을 사용하면 방지할 수 있습니다.
지속적인 성장
PCB 부품 배치 가이드: 기능 구역·전원·신호·DFM 원칙
핵심 정리 부품 배치는 라우팅 전에 기능 구역, 기계 제약과 전원·신호 흐름을 정의하는 작업입니다. 커넥터와 고정 홀을 먼저 정하고, 관련 부품과 디커플링 커패시터를 가까이 배치합니다. 열, 절연 거리, 조립 방향과 DFM까지 확인한 뒤 배치를 고정해야 재작업을 줄일 수 있습니다. PCB 부품 배치의 5가지 기본 규칙 기능 구역을 먼저 계획 아날로그, 디지털, 전원, RF와 고속 인터페이스를 기능 구역으로 나누고 노이즈가 큰 영역과 민감한 영역의 경계를 정의합니다. 커넥터와 기계 제약을 먼저 배치 외형, 고정 홀, 케이블 방향, 버튼과 방열 구조를 먼저 잠급니다. 커넥터를 나중에 옮기면 라우팅과 케이스가 함께 바뀔 수 있습니다. 관련 회로는 가깝게 IC와 지원 수동 부품, 드라이버와 부하, ADC와 센서를 기능 흐름에 맞춰 배치해 연결 길이와 루프 면적을 줄입니다. 전원 핀 옆에 디커플링 고주파 바이패스 커패시터는 전원 핀과 짧고 넓은 경로로 연결하고, 비아와 그라운드 경로도 최소화합니다. 라......
BGA PCB 설계 완벽 가이드: 레이아웃 및 배선 가이드라인
핵심 요약 패드 유형을 먼저 정의하십시오: BGA 팬아웃을 배선하기 전에 반드시 SMD 또는 NSMD 패드 전략을 먼저 확정하십시오. NSMD는 일반적으로 더 나은 솔더 조인트 형성을 위해 선호되며, SMD는 매우 작은 패드나 정합이 빡빡한 마스크에 적합합니다. 피치에 맞는 공정을 선택하십시오: 0.8mm BGA는 도그본 팬아웃과 표준 비아로 처리할 수 있으며, 0.5mm BGA는 일반적으로 비아인패드 또는 HDI 배선이 필요합니다. 초기에 적절한 비아 전략을 선택하면 레이어 수와 비용을 절감할 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 배면에 배치하십시오: 전원 루프 인덕턴스를 최소화하기 위해 MLCC를 BGA 바로 아래 반대쪽 레이어에 실장하십시오. 팬아웃과 디커플링 배치는 순차적이 아니라 함께 설계해야 합니다. 고속 귀환 경로는 연속적으로 유지하십시오: 차동 페어는 끊김 없는 접지 평면 위로 배선하십시오. 레이어 전환이 불가피한 경우, 기준면을 유지하기 위해 인근에 접지 귀환 비아를 추가하십시오.......
단계별로 완성하는 PCB 레이아웃 프로세스 가이드
핵심 요약 즉흥적 진행이 아닌 프로세스: 반복 가능하고 표준화된 PCB 레이아웃 프로세스야말로 작동하는 회로도를 첫 시도에 성공하는 보드로 만들어주는 요소이며, 운이 아닙니다. 배치가 모든 것을 좌우합니다: 부품 배치와 기능 블록 구획화는 가장 영향력이 큰 단계입니다. 좋은 배치는 배선을 쉽게 만들고, 나쁜 배치는 배선을 불가능하게 만듭니다. 중요 신호는 먼저 수동으로 배선하십시오: 클럭, 차동 페어, 민감한 아날로그 네트, 전원 스위칭 루프는 다른 모든 것을 자동 배선하기 전에 반드시 수동으로 배선해야 합니다. 처음부터 제조 용이성을 고려한 설계: 기구적 제약을 먼저 확정하고, 데이터시트 대비 풋프린트를 검증하며, 설계 규칙을 제조사의 실제 생산 한계에 맞추십시오. 접지 평면은 타협의 대상이 아닙니다: 모든 다층 보드는 최소 하나의 견고하고 연속된 접지 평면이 필요하며, 어떤 신호도 평면 분할부를 가로질러서는 안 됩니다. 서론 취미 애호가와 엔지니어를 가르는 질문이 하나 있습니다. 시뮬레이션......
다층 PCB 설계 가이드라인: 스택업 및 레이아웃 모범 사례
핵심 요약 스택업은 설계의 기초: 레이어 배열은 신호 무결성, 임피던스 제어, EMI 성능을 결정합니다. 첫 번째 트레이스를 라우팅하기 전에 스택업을 계획하십시오. 대칭적이고 기준 플레인이 풍부한 설계가 실패를 방지: 모든 신호 레이어에 인접한 그라운드 플레인을 갖춘 균형 잡힌 스택업은 휨 현상을 방지하고 리턴 경로 연속성을 확보하며 크로스토크를 최소화합니다. DFM 규칙이 제조 가능성을 보장: 종횡비, 애뉼러 링, 재료 선택, 대칭적인 구리 분포는 대량 생산에서 신뢰할 수 있는 보드를 만드는 데 핵심적입니다. 현대 전자기기는 높은 기능 밀도와 극한의 데이터 전송 속도를 요구합니다. 이러한 발전은 인쇄 회로 기판을 수동적인 부품 지지체에서 복잡한 시스템 요소로 변화시켰습니다. 고성능 환경에서는 전자기 물리학이 성능의 모든 측면을 좌우합니다. 고속 스위칭 논리 회로나 RF 부품을 사용하는 시스템에서 다층 PCB 설계로의 전환은 선택이 아닌 필수입니다. 성공은 구리와 유전체의 물리적 배열, 즉 신......
PCB 레이아웃에서 노이즈 및 EMI를 줄이는 방법: 종합 설계 가이드
핵심 요약 EMI의 발생 원인: EMI는 구조적 레이아웃 결함에서 비롯됩니다. 불량한 리턴 경로, 기준 플레인 단절, 넓은 루프 면적은 원치 않는 에너지를 방사하는 안테나 구조를 형성합니다. 루프 면적이 핵심: 신호 레이어에 인접한 솔리드 그라운드 플레인을 통해 전류 루프 면적을 최소화하는 것이 EMI 감소에 가장 효과적인 방법입니다. 배치가 노이즈를 결정: 부품 배치는 라우팅 전에 전류 루프를 형성합니다. 기능별(전원, 아날로그, 디지털, RF)로 구분하고, 아날로그와 디지털 섹션을 격리하며, 노이즈 발생원을 민감한 회로와 멀리 배치하십시오. 접지 및 전원 무결성: 연속적인 그라운드 플레인, 전원-그라운드 간격이 좁은 최적화된 PDN, 올바르게 배치된 디커플링 커패시터는 저노이즈 설계의 기초입니다. 고급 노이즈 억제: 차폐(λ/20 개구부 규칙), 필터링(페라이트 비드, 커먼 모드 초크), RC 스너버를 활용한 게이트 드라이브 제어는 까다로운 애플리케이션에서 추가적인 EMI 억제를 제공합니다......
성공적인 PCB 레이아웃 설계를 위한 최고의 팁: 지침과 모범 사례
인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃은 전자 회로 설계 및 개발의 핵심 단계입니다. 잘 설계된 PCB 레이아웃은 전자 기기의 최적 성능과 기능을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃은 기판 위에 부품을 배치하고 이들 사이의 전기적 연결을 라우팅하는 작업을 포함합니다. 설계자는 PCB 레이아웃을 생성할 때 신호 무결성, 열 관리, 전자기 간섭(EMI) 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 이 글에서는 PCB 레이아웃 설계 개요와 관련 지침 및 모범 사례를 제공합니다. 또한 PCB 레이아웃 설계의 중요성과 전자 기기 전체 성능에 미치는 영향에 대해 논의합니다. 또한 무료 PCB 레이아웃 소프트웨어의 사용, PCB 레이아웃 생성 단계, PCB 레이아웃 서비스 외주의 이점도 살펴봅니다. PCB 레이아웃 지침과 모범 사례를 따르면 설계자는 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적화된 PCB 레이아웃을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃 지침 PCB 레이아웃 지침은 설계자가 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적......