플렉시블 PCB 설계: 트레이스 균열을 예방하는 5가지 방법
1 분
- 플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유
- 1. 적절한 트레이스 폭과 간격
- 2. 날카로운 굽힘과 접힘 최소화
- 3. 부품을 굽힘 영역에서 분리
- 4. 용도에 맞는 플렉시블 PCB 소재 선택
- 5. 시제품 제작과 굽힘 테스트
- 마무리
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며 구부림과 움직임이 필요한 전자 제품에 사용됩니다. 얇고 유연하면서 전기 신호를 전달할 수 있지만, 설계가 적절하지 않으면 동박 트레이스에 응력이 누적되어 균열이 생길 수 있습니다.
트레이스가 갈라지면 신호 손실과 간헐적 접속 불량이 발생하고 결국 PCB가 동작하지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 플렉시블 PCB 설계에서 트레이스 균열을 줄이기 위해 확인해야 할 다섯 가지 항목을 정리합니다.
핵심 요약
- 전류 용량과 제조 한계를 고려해 선폭과 간격을 정합니다.
- 날카로운 코너와 접힘을 피하고 제조사가 지정한 최소 굽힘 반경을 지킵니다.
- 부품과 보강판은 굽힘 영역에서 벗어나도록 배치합니다.
- 정적 굽힘과 동적 굽힘 조건에 맞는 PI·PET 기재와 동박 구조를 선택합니다.
- 시제품으로 실제 굽힘 횟수와 방향, 온도 및 전기적 연속성을 검증합니다.
플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유
플렉시블 PCB는 제품 내부 형상에 맞게 구부리거나 접을 수 있도록 설계합니다. 그러나 이러한 유연성 때문에 경성 PCB와 다른 기계적 하중이 발생합니다. 직선으로 고정되는 경성 PCB 배선과 달리 FPC의 트레이스는 곡면이나 접힘 영역을 통과할 수 있어 인장과 압축 응력에 더 취약합니다.
플렉시블 PCB에 사용하는 기판 소재도 경성 PCB의 FR-4와 다른 기계적 특성을 가집니다. 반복 굽힘 횟수, 굽힘 방향과 반경, 온도 및 조립 구조를 고려하지 않으면 피로가 누적되어 동박 균열이나 층간 박리가 발생할 수 있습니다.
1. 적절한 트레이스 폭과 간격
플렉시블 PCB에서 트레이스 폭과 간격은 전기적 요구와 기계적 내구성을 함께 만족해야 합니다. 좁은 트레이스는 굽힘과 반복 변형 시 국부 응력의 영향을 더 크게 받을 수 있습니다. 필요한 전류 용량과 허용 온도 상승, 동박 두께, 굽힘 조건을 기준으로 선폭을 결정하세요.
트레이스 사이에는 제조 공정과 전압, 신호 무결성 요구에 맞는 간격이 필요합니다. 충분한 간격은 인접 신호의 전자기 결합과 단락 위험을 줄이고 제조 수율을 높이는 데 도움이 됩니다. 다만 간격을 넓히는 것만으로 크로스토크가 모두 해결되는 것은 아니며 기준면과 리턴 경로도 함께 검토해야 합니다.
2. 날카로운 굽힘과 접힘 최소화
플렉시블 PCB의 날카로운 코너와 급격한 접힘은 응력 집중점을 만들어 동박 트레이스를 약하게 할 수 있습니다. 가능하면 완만한 곡선과 부드러운 전환을 사용하고, 트레이스가 굽힘 방향을 따라 자연스럽게 지나가도록 배치합니다.
모서리를 필렛 처리하거나 곡선 라우팅을 적용하면 응력을 더 넓은 영역으로 분산할 수 있습니다. 제조사가 기재와 레이어 수, 동박 두께 및 굽힘 횟수에 따라 지정한 최소 굽힘 반경을 지켜야 합니다. 반복적으로 움직이는 동적 굽힘 설계는 조립 시 한 번만 접는 정적 굽힘 설계보다 더 큰 반경과 별도의 수명 검증이 필요합니다.
3. 부품을 굽힘 영역에서 분리
부품 배치는 플렉시블 PCB의 트레이스 균열을 예방하는 데 중요합니다. 무겁거나 단단한 부품을 굽힘 영역 가까이에 배치하면 경계부에 응력이 집중될 수 있습니다. 커넥터, 대형 부품과 보강판은 가능하면 동적 굽힘 영역 밖에 배치하고 전환부의 형상을 부드럽게 설계합니다.
부품의 무게와 강성을 특정 지점에 집중시키지 말고 전체 구조에 적절히 분산합니다. 부품의 무게중심, 케이블 또는 커넥터에서 전달되는 힘, 조립 후 실제 움직임을 고려해야 합니다. 필요하면 스티프너로 실장 영역을 보강하되 보강판 끝단이 트레이스의 반복 굽힘 지점이 되지 않도록 위치를 조정합니다.
4. 용도에 맞는 플렉시블 PCB 소재 선택
플렉시블 기재, 도체와 보호층은 적용 환경에 맞게 선택해야 합니다. 소재마다 유연성, 기계적 강도, 내열성과 피로 특성이 다릅니다.
PI(폴리이미드)와 PET(폴리에스터)는 대표적인 플렉시블 기재입니다. PI는 내열성과 치수 안정성이 필요한 회로에 널리 사용되며 PET는 적용 가능한 공정 온도와 용도를 별도로 확인해야 합니다. 기재뿐 아니라 압연동박 또는 전해동박, 접착제 유무, 커버레이와 보강판도 굽힘 수명에 영향을 줍니다.
소재 공급업체와 제조사에 정적·동적 굽힘 여부, 목표 굽힘 횟수, 최소 반경, 온도 및 습도 조건을 전달하면 전기적·기계적 요구를 만족하는 적층 구조를 선택하는 데 도움이 됩니다.
5. 시제품 제작과 굽힘 테스트
검사와 시제품 제작은 플렉시블 PCB 설계의 취약 지점을 양산 전에 확인하는 과정입니다. 시제품에 기계적·전기적 시험을 실시하면 트레이스 균열 가능성이 높은 위치를 찾고 설계를 보완할 수 있습니다.
기계 시험에서는 실제 제품의 굽힘 방향과 반경, 속도 및 반복 횟수를 재현합니다. 전기 시험에서는 굽힘 중에도 트레이스의 연속성과 저항, 신호 품질이 유지되는지 확인합니다. 온도 변화와 조립 하중이 있는 제품이라면 해당 조건도 시험 계획에 포함하세요.
시제품 평가와 설계 수정을 반복하면 플렉시블 PCB가 목표 사용 조건을 견딜 수 있는지 확인하고 내구성과 성능을 개선할 수 있습니다.

마무리
플렉시블 PCB의 트레이스 균열을 줄이려면 선폭과 간격, 굽힘 반경, 부품 배치, 소재와 시제품 검증을 하나의 기계·전기 설계 문제로 다뤄야 합니다. 완만한 라우팅과 충분한 반경을 적용하고 굽힘 영역에서 단단한 부품과 구조물의 경계를 분리하면 응력 집중을 줄일 수 있습니다.
JLCPCB는 1층, 2층 및 4층 FPC와 다양한 기재·보강판 옵션을 제공합니다. 제작 전 최신 플렉시블 PCB 서비스와 FPC 제조 역량에서 지원 소재, 선폭·간격과 치수 조건을 확인하세요.
지속적인 성장
FPC 설계 파라미터: 층수·두께·선폭·비아·보강판 가이드
FPC(연성 인쇄회로기판)를 주문할 때는 층수와 외형 크기만 정해서는 부족합니다. 굽힘 구간, 구리 두께, 커버레이, 비아, 보강판과 패널 설계가 함께 맞아야 제작과 조립이 수월합니다. 아래는 JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양을 바탕으로 주문 전 확인할 주요 파라미터를 정리한 가이드입니다. FPC 파라미터란? FPC 파라미터는 소재·적층·구리 두께·배선 규칙·홀·커버레이·표면처리·보강판·패널 등 제조 조건을 뜻합니다. 제작 가능 범위와 권장 설계값은 다를 수 있으므로, 최소 한계에 맞추기보다 여유를 두고 설계하세요. 반복 굽힘 수명은 두께와 굽힘 반경, 구리 구조, 반복 횟수에 따라 달라지며 특정 수치를 보편적으로 보장할 수 없습니다. FPC는 커넥터와 굽힘 위치에 따라 외형·단자·보강판 구성이 달라집니다. 층수·크기·두께부터 결정하기 항목 JLCPCB 공개 사양 기준 설계 시 확인 층수 1층·2층·4층 FPC 회로 연결, 비아, 굽힘 위치와 적층 구조 외형 크기 일반 최대 234 × 49......
FPC 안전거리 설계 가이드: 커버레이·패드·비아·보강판
FPC(연성 인쇄회로기판)는 휘어지는 구조와 얇은 절연층 때문에 패드·커버레이·비아의 간격을 엄격하게 관리해야 합니다. 작은 간격 하나가 패드 들뜸, 동박 균열, 단락으로 이어질 수 있습니다. 아래 수치는 JLCPCB의 2026년 FPC 설계 안내를 기준으로 정리한 제조 경험 참고값입니다. 재료·두께·커버레이·레이저 공정과 제품 요구가 다르면 값이 달라질 수 있으므로 모든 업체의 산업 표준으로 일반화하지 마세요. 바로 보기: 커버레이 · 외형·비아 · 패드·배선 · 보강판·EMI FPC 커버레이와 경성 PCB 솔더 마스크를 구분하세요 FPC의 커버레이는 보통 절연 필름과 접착층으로 회로를 덮습니다. 경성 보드의 액상 솔더 마스크와 가공·정렬 조건이 다르므로 작은 마스크 댐과 개구 여유를 그대로 복사하지 않습니다. 실제 주문이 필름 커버레이인지 다른 공법인지 확인하세요. 아래 표의 0.5 mm는 가이드에서 브리지 유지를 위해 요구하는 패드 사이 간격입니다. 브리지 자체의 남는 폭과 혼동하지 마세......
플렉시블 PCB 설계: 트레이스 균열을 예방하는 5가지 방법
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며 구부림과 움직임이 필요한 전자 제품에 사용됩니다. 얇고 유연하면서 전기 신호를 전달할 수 있지만, 설계가 적절하지 않으면 동박 트레이스에 응력이 누적되어 균열이 생길 수 있습니다. 트레이스가 갈라지면 신호 손실과 간헐적 접속 불량이 발생하고 결국 PCB가 동작하지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 플렉시블 PCB 설계에서 트레이스 균열을 줄이기 위해 확인해야 할 다섯 가지 항목을 정리합니다. 핵심 요약 전류 용량과 제조 한계를 고려해 선폭과 간격을 정합니다. 날카로운 코너와 접힘을 피하고 제조사가 지정한 최소 굽힘 반경을 지킵니다. 부품과 보강판은 굽힘 영역에서 벗어나도록 배치합니다. 정적 굽힘과 동적 굽힘 조건에 맞는 PI·PET 기재와 동박 구조를 선택합니다. 시제품으로 실제 굽힘 횟수와 방향, 온도 및 전기적 연속성을 검증합니다. 플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유 플렉시블 PCB는 제품 내부 형상에 맞게 구부리거나 접을 수 있도록 ......
플렉시블 PCB(FPC)란? 구조·소재·종류와 적용 분야
핵심 요약 플렉시블 PCB(Flexible PCB, FPC)는 얇고 가벼우며 굽힘이 필요한 전자 제품에 적합합니다. JLCPCB의 현재 공식 제조 역량은 1층, 2층 및 4층 FPC를 지원하며 25 μm/50 μm PI 유전체, 접착제 없는 적층 구조와 다양한 보강판 옵션을 제공합니다. 12 μm 동박의 표준 최소 선폭/선간은 3/3 mil이며, 2/2 mil은 추가 조건이 적용되는 절대 최소값입니다. 플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며, 폴리이미드(PI)나 폴리에스터(PET)와 같은 유연한 절연 소재를 기반으로 제작됩니다. 기판을 구부리거나 접어 제한된 공간에 배치할 수 있어 소형화, 경량화와 반복 굽힘이 필요한 제품에 활용됩니다. 유연한 기재 위에 동박 회로, 절연 커버레이와 표면 처리를 구성해 전기 신호를 전달하면서 움직임과 굽힘을 견딥니다. JLCPCB 플렉시블 PCB는 1층, 2층, 4층 구성과 PI 보강판, FR-4 보강판, 스테인리스 스틸 및 접착 테이프 등 ......
FPCB 제조 공정 가이드: 설계부터 생산·검사까지
오늘날 인쇄 회로 기판(PCB)은 다양한 전자 기기에 필수적으로 사용됩니다. 전자 기기가 더 작고 유연해지면서 기존 경성 PCB만으로는 설계 요구 사항을 충족하기 어려운 경우가 늘고 있습니다. 이때 FPCB(Flexible Printed Circuit Board, 연성 인쇄회로기판)를 사용하면 경성 PCB의 회로 기능을 유지하면서 굽힘과 공간 활용에 필요한 유연성을 확보할 수 있습니다. 원문에 따르면 JLCPCB는 신규 사용자에게 최대 $70의 가입 쿠폰을 제공합니다. 이 혜택의 적용 여부와 조건은 주문 전에 확인해야 합니다. 이 글에서는 설계에서 생산까지 이어지는 FPCB 제조 공정과 연성 회로 기판을 만드는 데 사용되는 주요 기술을 살펴봅니다. 함께 읽기: Flex PCB 조립 가이드: 공정, 과제 및 해결 방법 JLCPCB를 포함한 일반적인 FPCB 제조에서는 다음과 같은 기본 단계를 거칩니다. FPCB 회로 설계 첫 단계는 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어로 F......
FPC 스티프너(보강판) 가이드: 소재, 부착 방법과 설계 기준
PCB 스티프너는 회로 기판에 기계적 지지력을 제공하는 중요한 보강재입니다. 이름 그대로 유연하게 휘어지는 FPC(연성 인쇄회로기판)는 특정 부위에 강성을 추가해야 할 때가 많습니다. 특히 플렉스 영역에 부품이 배치되어 그 무게가 연성 소재에 부담을 주는 경우에는 FPC 스티프너가 필요합니다. 스티프너는 연성 구간과 단단한 기판 사이에 안정적인 연결부를 형성합니다. 이 강성 덕분에 인터커넥트나 부품을 납땜하기 쉬워지고 연성 구간을 통과하는 회로를 안정적으로 구성할 수 있습니다. FPC 스티프너는 SMT 패드 부품을 배치할 단단한 표면이 필요할 때도 사용합니다. 반복적으로 삽입하고 분리하는 커넥터 주변에 스티프너를 적용하면 연결 패드에 가해지는 응력을 줄일 수 있습니다. 다음과 같은 경우에는 플렉시블 PCB에 보강판이 필요합니다. FPC를 다른 기판이나 전원에 연결해야 하는 경우 PCB의 연성 소재 위에 부품을 부착해야 하는 경우 실장 부품의 무게가 FPC에 과도한 하중을 가하는 경우 반복 삽입......