This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

플렉시블 PCB 굽힘 반경: 정적·동적 설계 기준과 계산 방법

최초 게시일 Nov 11, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 11, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 플렉시블 PCB 설계에서 굽힘 반경 이해하기
  • 적절한 굽힘 반경 결정 방법
  • 굽힘 반경을 고려한 설계 모범 사례
  • 신뢰할 수 있는 플렉시블 PCB 제조와 검사
  • JLCPCB의 플렉시블 PCB 제작 사양
  • 굽힘 반경 FAQ
  • 마무리

핵심 요약

플렉시블 PCB의 굽힘 반경은 동박 배선과 절연층의 신뢰성에 직접 영향을 줍니다. 원문은 IPC-2223을 참고한 보수적 설계값으로 정적 1층 굽힘에 전체 두께의 최소 6배, 동적 1층 굽힘에 100배를 제시합니다. 얇은 압연 동박(RA), 접착제 없는 PI 적층재, 층간 엇갈린 배선, 격자형 동박 패턴과 보강판 이격도 함께 검토해야 합니다. 실제 허용 반경과 수명은 구조·재료·반복 횟수·제조사 사양 및 시험 결과로 확인합니다.

종이를 너무 작은 반경으로 여러 번 접으면 접힌 부분이 찢어집니다. 플렉시블 PCB(FPC)에서도 비슷하게 동박 배선에 균열이 생기거나 폴리이미드 기재와 커버레이가 손상될 수 있습니다. 스마트폰 접이식 화면, 노트북 내부 케이블, 웨어러블 센서처럼 반복적으로 움직이는 제품에서는 굽힘 반경이 수명에 특히 중요합니다. 이 글에서는 FPC 굽힘 반경의 선택·계산·측정 방법과 소재, 배선, 제조·검사 시 주의할 점을 살펴봅니다.

플렉시블 PCB 설계에서 굽힘 반경 이해하기

굽힘 반경의 의미와 FPC 신뢰성

플렉시블 PCB의 안쪽 굽힘 반경을 나타낸 그림

굽힘 반경은 FPC가 기계적 손상 없이 굽을 수 있는 곡선의 반지름을 말합니다. 원통에 감는다면 원통의 반지름에 해당하며 굽힘 안쪽 표면에서 곡률 중심까지 측정합니다. FPC를 구부리면 바깥쪽에는 인장 응력, 안쪽에는 압축 응력이 생깁니다. 반경이 지나치게 작으면 동박과 폴리이미드가 감당할 수 있는 변형을 넘어 균열이나 박리가 일어납니다. 설계 기준인 IPC-2223에서는 플렉스 부분의 전체 두께, 도체층 수, 정적·동적 굽힘 여부를 고려합니다.

정적 굽힘과 동적 굽힘의 차이

정적 굽힘과 반복 동적 굽힘 비교

정적 굽힘은 조립할 때 한 번 구부린 뒤 제품 수명 동안 그 형태를 유지하는 경우입니다. 동적 굽힘은 접이식 기기의 힌지나 프린터 헤드 케이블처럼 사용 중 반복해서 움직입니다. 동적 조건에는 더 큰 반경이 필요합니다. 아래 값은 원문이 IPC-2223을 참고해 제시한 설계 기준이며, 모든 재료와 사용 조건에 적용되는 보장값은 아닙니다.

사용 조건층수원문 권장 최소 굽힘 반경
정적(1층)1플렉스 전체 두께의 6배
정적(다층)2+플렉스 전체 두께의 12배
동적(1층)1플렉스 전체 두께의 100배
동적(다층)2+플렉스 전체 두께의 100~150배

적절한 굽힘 반경 결정 방법

설계 기준과 권장값

계산에 사용할 두께는 굽힘 영역의 전체 적층 두께입니다. 폴리이미드 기재(보통 12.5~50 µm), 동박층(각각 보통 12~35 µm), 접착식 적층재의 접착층, 양면 커버레이(각각 보통 25~50 µm)를 모두 포함합니다.

원문에서 사용한 계산식은 다음과 같습니다.

최소 굽힘 반경 = 배수 × 플렉스 전체 두께

조건에 따라 배수가 달라집니다.

  1. 1층 정적 굽힘: 6배
  2. 2층 이상 정적 굽힘: 12배
  3. 1층 동적 굽힘: 100배
  4. 다층 동적 굽힘: 100~150배

계산한 최소값에 20~30%의 추가 여유를 두는 것도 원문이 권장하는 방법입니다. 제조 공차, 자재 로트 차이, 조립 중 취급이 응력을 더할 수 있기 때문입니다. 시뮬레이션에서 문제가 없어도 실제 제품 시험을 생략할 수는 없습니다.

굽힘 반경 정확히 측정하기

굽힘 반경은 외측 표면이나 중립축이 아니라 구부러진 FPC의 안쪽 표면을 기준으로 측정합니다.

원통형 맨드릴로 FPC 굽힘 반경을 측정하는 방법

실물 FPC 측정 순서는 다음과 같습니다.

  1. 반경을 알고 있는 맨드릴 또는 원통에 FPC를 감습니다.
  2. 주름이나 접힘 없이 원통 표면에 평평하게 밀착했는지 확인합니다.
  3. 맨드릴의 반경을 측정합니다. 이 값이 굽힘 반경입니다.
  4. 원통 없이 자유롭게 굽힌 경우에는 반경 게이지나 광학 측정 장비로 안쪽 곡률 반경을 측정합니다.
  5. 측정값이 설계 최소값과 추가 여유를 충족하는지 확인합니다.

기계 설계 파일이나 EDA 도구의 플렉스 영역 속성에도 굽힘 반경을 기록합니다. EasyEDA, Altium Designer, KiCad 등에서는 기계적 제약을 설계 초기에 검토할 수 있습니다.

굽힘 반경을 고려한 설계 모범 사례

적층 구조, 소재 선택과 전이 영역 설계

적층 구조가 굽힐 수 있는 정도를 결정합니다. 주요 원칙은 다음과 같습니다.

플렉시블 PCB 굽힘 영역의 적층 구조 예시

  • 굽힘 영역의 층수를 최소화합니다. 층이 늘면 두께와 최소 굽힘 반경이 커집니다. 가능하다면 플렉스 구간의 층수를 줄입니다.
  • 가능하면 접착제 없는 적층재를 검토합니다. 접착층은 두께를 늘리고 반복 굽힘에서 박리 위험을 키울 수 있습니다. 단, 폴리이미드 적층재가 모두 무접착식인 것은 아니므로 선택한 자재를 확인해야 합니다.
  • 굽힘 영역에는 전기적 요구를 충족하는 범위에서 얇은 동박을 사용합니다. 원문은 12 µm 동박이 35 µm보다 잘 굽혀진다고 설명합니다.
  • 반복 굽힘에는 압연 동박(RA)을 우선 검토합니다. 결정립 구조가 피로 균열에 더 유리합니다.

리지드-플렉스 기판에서는 강성부와 유연부가 만나는 경계에 응력이 집중될 수 있습니다. 전이부에 점진적인 테이퍼나 베벨을 적용하고 굽힘 경계에서 1.5 mm 이내에는 비아, 패드, 도금 스루홀을 두지 않는 것이 원문의 권장안입니다. JLCPCB의 현재 플렉시블 PCB 서비스는 일체형 리지드-플렉스 제작을 지원하지 않으므로 서비스 범위를 혼동하지 마세요.

설계 항목정적 용도동적 용도
동박 종류RA 또는 EDRA 우선
권장 동박 중량0.5~1 oz0.5 oz
커버레이 소재폴리이미드폴리이미드
접착제 종류아크릴 또는 에폭시아크릴 선호
굽힘 영역 최소 선폭표준 DRC넓은 배선 권장
비아와 굽힘 영역 간격최소 1.0 mm최소 1.5 mm

수명을 줄이는 흔한 설계 실수

다음 세 가지를 우선 확인하세요.

  1. 다층 FPC에서 상·하층 배선을 정확히 겹쳐 놓는 경우입니다. 굽힘 영역이 단단해지고 응력이 집중될 수 있으므로 상층 배선을 하층 배선 사이에 놓도록 엇갈려 배치합니다.
  2. 굽힘 영역을 연속적인 동박 면으로 채우는 경우입니다. 강성이 커져 반복 굽힘에 불리합니다. 원문은 선폭 0.38 mm(15 mil), 간격 0.63 mm(25 mil)의 격자형 패턴을 예로 듭니다. 동박을 줄이면서도 리턴 경로를 남길 수 있지만 실제 임피던스와 전류 경로를 확인해야 합니다.
  3. 부품 또는 보강판을 굽힘 영역에 너무 가까이 놓는 경우입니다. 단단한 부분이 응력 집중점이 되므로 원문은 굽힘 시작점에서 강성 부품까지 최소 2.5 mm 이격을 권장합니다.

신뢰할 수 있는 플렉시블 PCB 제조와 검사

정밀 제작과 커버레이 적용

플렉시블 PCB의 커버레이와 동박 배선 구조

굽힘 반경 요구를 충족하려면 제조 단계마다 치수와 소재를 관리해야 합니다. 커버레이는 강성 기판의 솔더 마스크에 해당하는 보호층으로, 폴리이미드 필름을 적층해 동박의 산화·습기·기계적 마모를 줄입니다. 굽힘 영역의 커버레이에는 구멍, 주름, 기포가 없도록 확인해야 합니다. 개구부나 결함이 있으면 동박이 노출되고 응력이 집중될 수 있습니다.

굽힘 신뢰성 검증을 위한 품질 관리

FPC는 강성 PCB의 AOI와 전기 검사에 더해 기계적 굽힘 조건도 검증해야 합니다. 플렉시블 및 리지드-플렉시블 인쇄회로기판의 품질·성능 규격인 IPC-6013은 세 성능 등급을 구분합니다.

Class 1: 일반 전자 제품(소비자 기기)

Class 2: 전용 서비스 제품(산업·통신)

Class 3: 높은 신뢰성이 필요한 군사·의료·항공우주 제품

동적 FPC의 자격 평가에는 IPC-TM-650 Method 2.4.3에 따른 반복 굽힘 시험을 활용할 수 있습니다. 지정 반경에서 여러 차례 굽힌 뒤 균열, 박리, 저항 변화를 확인합니다. 원문은 반경 20 mm에서 10,000회 반복을 시험 예로 들지만, 모든 제품에 적용되는 단일 합격 기준은 아닙니다.

JLCPCB의 플렉시블 PCB 제작 사양

다양한 굽힘 설계를 위한 제조 옵션

JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양에는 1층·2층·4층 구조와 25 µm 또는 50 µm 폴리이미드 기재 옵션이 있습니다. 접착식과 무접착식 PI를 모두 지원하며, 유연성과 반복 굽힘 수명이 중요한 용도에는 무접착식을 우선 검토할 수 있습니다. 원문의 ‘모든 기재가 무접착식’이라는 설명은 현재 사양과 달라 수정했습니다.

일반 최대 크기는 234 × 490 mm입니다. 동박 두께와 커버레이 적층의 균일성을 확인하고, 실제 굽힘 수명은 선택 소재·구조·반경·시험 조건으로 평가해야 합니다. 플렉스 커버레이가 모든 설계에서 200,000회 이상 견딘다거나 PI가 280°C에서 사용 가능하다는 원문의 수치는 현재 제품별 자료 확인 전까지 일반적인 보증값으로 해석해서는 안 됩니다.

정적·동적 굽힘의 신뢰성 검토

외함 안에서 한 번 접는 정적 FPC와 반복 움직이는 접이식 기기의 동적 FPC는 같은 반경으로 평가할 수 없습니다. 제조 과정에서는 커버레이 접착, 동박 도금 두께의 균일성, 플렉스 영역의 치수를 확인합니다. 시제품에서 목표 반경과 반복 횟수에 맞춰 실제 시험한 뒤 필요한 경우 설계를 조정하세요. 가격과 제작 기간은 주문 사양에 따라 달라집니다.

JLCPCB에서 플렉시블 PCB 제작 검토하기

선택한 FPC 구조와 보강판, 커버레이 옵션을 확인하고 Gerber 파일로 제작 가능 여부와 견적을 살펴보세요.

지금 견적 받기

굽힘 반경 FAQ

플렉시블 PCB의 최소 굽힘 반경은 얼마인가요?

플렉스 전체 두께와 정적·동적 사용 여부에 따라 달라집니다. 원문이 제시한 1층 정적 설계값은 두께의 6배, 1층 동적 설계값은 100배 이상입니다. 계산값에 20~30% 여유를 두고 실제 구조와 제조사 조건을 확인하세요.

정적 굽힘과 동적 굽힘은 어떻게 다른가요?

정적 굽힘은 조립 중 한 번 구부린 뒤 고정되고, 동적 굽힘은 사용 중 반복됩니다. 원문 기준으로 정적은 두께의 6~12배, 동적은 100~150배가 제시되지만 실제 요구값은 재료와 반복 조건에 따라 검증해야 합니다.

FPC 굽힘 반경은 어떻게 측정하나요?

굽힘 안쪽 표면에서 곡률 중심까지 측정합니다. 반경을 아는 맨드릴에 FPC를 밀착해 측정하거나 자유 곡선에는 반경 게이지·광학 측정 장비를 사용합니다. 바깥쪽에서 재면 실제보다 크게 계산됩니다.

동적 FPC에 전해 동박(ED)을 사용할 수 있나요?

원문은 반복 굽힘에 ED보다 피로 저항성이 높은 압연 동박(RA)을 권장합니다. 사용 가능 여부를 일률적으로 단정하기보다 선택한 동박과 반복 횟수, 굽힘 반경에 대한 제조사 데이터 및 시험 결과를 확인해야 합니다.

굽힘 영역에 연속 동박 대신 격자형 동박을 쓰는 이유는 무엇인가요?

연속 동박은 굽힘 영역의 강성을 높일 수 있습니다. 격자형 패턴은 동박 면적을 줄여 유연성을 유지하면서 리턴 경로를 남깁니다. 원문의 예시 치수는 선폭 0.38 mm, 간격 0.63 mm입니다.

FPC 굽힘 반경과 관련된 IPC 기준은 무엇인가요?

IPC-2223은 플렉시블·리지드-플렉스 기판의 설계 기준이며, IPC-6013은 품질·성능과 시험 요구를 다룹니다.

마무리

굽힘 반경은 플렉시블 PCB의 신뢰성을 결정하는 핵심 설계값입니다. 정적·동적 사용을 구분하고 플렉스 두께와 소재에 맞는 반경을 계산한 뒤 실제 반복 시험으로 검증해야 합니다. 원문의 설계 요점은 IPC-2223 참고 배수에 20~30% 여유를 더하고, 동적 용도에 RA 동박을 우선 검토하며, 굽힘 축에 수직으로 배선하고 다층 배선을 엇갈리게 배치하며 굽힘 영역에 격자형 동박을 쓰는 것입니다.

지속적인 성장