플렉스 PCB 설계 팁 - JLCPCB
1 분
- 플렉스 PCB 설계를 위한 고려사항
플렉서블 인쇄 회로 기판(Flexible printed circuit boards), 또는 플렉스 PCB(Flex PCBs)는 얇고 가벼우며, 기판의 전기 연결에 손상을 주지 않고도 구부리거나 접거나 비틀 수 있는 특징을 가진 인쇄 회로 기판입니다. 플렉스 PCB는 항공우주, 자동차, 의료 기기, 소비자 전자 제품 등 여러 산업 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이 글에서는 효과적인 제품 개발을 위해 플렉서블 PCB를 설계할 때 고려해야 할 요소에 대해 알아보겠습니다.
현재 JLCPCB에서는 플렉스 PCB 제조를 5개에 2달러라는 특별 할인가로 이용할 수 있습니다. 신규 사용자에게는 최대 60달러의 등록 쿠폰도 제공됩니다. Gerber File을 업로드하고 클릭 한 번으로 주문을 완료하면, 플렉스 PCB 디자인이 실물로 제작되는 것을 기다리기만 하면 됩니다.
플렉스 PCB 설계를 위한 고려사항
플렉스 PCB를 설계할 때는 재료 선택, 회로 레이아웃, 부품 배치 등 여러 가지 요소를 신중하게 검토해야 합니다.
플렉스 PCB를 제조하는 첫 번째 단계는 회로를 설계하는 것입니다. 설계자들은 컴퓨터 지원 설계(CAD) 소프트웨어를 이용해 부품, 신호선, 비아 및 기타 기능의 위치를 지정하는 레이아웃을 작성합니다. 특히 제조업체의 요구 사항에 따라 PCB 층 쌓기(PCB Layers stackup)를 신중하게 설정해야 합니다. 다음은 플렉스 PCB를 설계할 때 고려해야 할 몇 가지 팁입니다.
- 유연성 PCB 타입 결정 : 유연성 PCB에는 단면, 양면, 다층 등 여러 타입이 있습니다. 애플리케이션의 복잡성, 공간 제약, 유연성 요구사항 등을 고려해 적합한 유연성 PCB 타입을 결정하는 것이 중요합니다.
- 층 수 최소화 : 유연성 PCB는 보통 경성 PCB보다 얇기 때문에 두께가 너무 두꺼워지지 않도록 층 수를 줄이는 것이 중요합니다. 또한, 각 층이 추가될 때마다 제조 과정의 복잡성과 비용이 증가한다는 점도 염두에 두어야 합니다.
- 충분한 굽힘 반경 확보 : 유연성 PCB는 일정 반경 내에서 구부러질 수 있도록 설계되었습니다. 보드 손상을 피하려면 충분한 굽힘 반경을 확보해야 합니다. 굽힘 반경은 보드의 두께와 사용된 재료의 특성에 따라 계산해야 합니다. 일부 ECAD 도구는 설계와 제조사의 사양에 따라 자동으로 굽힘 반경을 측정해줍니다. 보드의 두께는 설계 층의 수로 제어되며, 이 측면에서 PCB 층을 기준으로 최소 굽힘 반경을 계산할 수 있습니다.
| PCB 레이어 | 최소 반경 |
| 단면 PCB | PCB 두께 x 6 |
| 양면 PCB | PCB 두께 x 12 |
| 다층 PCB | PCB 두께 x 24 |
최소 굽힘 반경을 준수하지 않을 경우, 생산된 플렉스 PCB는 보드를 구부릴 때 내부 플렉스 층이 압축될 수 있습니다.
- 비아 사용 최소화 : 비아는 제조 과정을 복잡하게 하고 신뢰성 문제를 초래할 수 있습니다. 비아 사용을 최소화하고 가능한 한 블라인드 또는 매립 비아를 사용하는 것이 중요합니다.
- 적절한 재료 사용 : 재료 선택은 플렉시블 PCB의 성능에 매우 중요합니다. 폴리이미드와 구리 같은 재료는 강도, 유연성, 그리고 우수한 열 및 전기적 특성 때문에 플렉시블 PCB에 많이 사용됩니다.
- 신중한 부품 배치 : 부품은 플렉시블 PCB에서 유연성과 굽힘을 허용하는 방식으로 배치되어야 합니다. 과도한 응력이나 변형이 가해질 수 있는 위치에는 부품 배치를 피하는 것이 중요합니다.
- 적절한 도선 폭과 계단식 도선 사용: 도선 폭은 과도한 저항을 피하고 충분한 전류 용량을 보장하도록 신중하게 선택해야 합니다. 플렉시블 PCB는 보드 재료가 단단한 PCB보다 얇기 때문에 좁은 도선을 사용할 수 있지만, 지나치게 좁은 도선을 피하기 위해 주의가 필요합니다. 이중면 및 다층 PCB에서는 적층된 도선을 피하고, 대신 계단식 도선을 사용해 구부릴 때 구리 회로의 두께가 감소하여 응력이 증가하는 것을 막아야 합니다.
- 곡선 배선과 구리 코너 : 곡선 배선은 플렉서블 PCB(flex PCB)에 필수적입니다. 이렇게 함으로써 회로가 굽혀지고 휘어질 때 배선에 가해지는 스트레스를 줄일 수 있습니다. 만약 배선이 너무 직선이거나 각이 져 있으면 PCB가 휘어질 때 배선이 균열이 나거나 끊어질 수 있습니다. 곡선 배선은 PCB가 손상 없이 부드럽게 굽혀지도록 합니다. 따라서, 의도한 굽힘과 휨을 견딜 수 있도록 적절한 반경과 간격으로 곡선 배선을 설계하는 것이 중요합니다.
반면에 구리 코너는 PCB에서 응력이 집중되는 것을 방지하기 위해 필요합니다. PCB가 굽혀질 때, 구리 배선이나 패드의 코너는 상당한 양의 응력을 받을 수 있습니다. 이는 구리가 균열 나거나 끊어져 회로가 실패하는 결과를 초래할 수 있습니다. 구리 코너는 기본적으로 둥근 모서리 형태를 띄고 있으며, 이는 구리 전체에 응력을 고르게 분산시켜 손상이나 실패의 가능성을 감소시킵니다.
- 환경 고려 : 유연한 PCB를 설계할 때는 작동 환경을 철저히 고려해야 합니다. 온도, 습도, 진동 등의 요소가 보드 성능에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
- 부품 배치 : Flex PCB의 부품 배치는 보드에 과도한 스트레스를 가하지 않도록 신중하게 계획해야 합니다. 부품은 휘어지거나 비틀릴 수 있는 영역을 피해서 배치해야 합니다.
우수한 PCB 디자인은 최상의 성능을 위해 좋은 재료로 제작되어야 합니다. JLCPCB는 전 세계 최고급 원자재 공급업체와 협력하여 모든 종류의 PCB에 고품질의 A등급 보드를 제공합니다. 또한, JLCPCB는 다섯 개의 자체 지능형 생산 기지를 보유하고 있습니다. 대량 생산의 이점으로 인해 JLCPCB는 생산 비용을 최소화하고 고객들에게 최대한의 이익을 돌려줄 수 있어, 하드웨어 혁신에서 가격이 문제가 되지 않도록 합니다. 또한, JLCPCB는 새로운 사용자에게 최대 $54의 등록 쿠폰을 제공합니다. 지금 바로 가입하고 업로드하여 귀하의 Gerber File을 올리고 프리미엄 Flex PCB 주문을 시작하세요.
지속적인 성장
FPC 커넥터 선택 가이드: 피치·접점 방향·보강판 두께
FPC 커넥터는 플렉시블 회로 끝단의 노출 접점을 기계적으로 눌러 연결합니다. FPC 끝단을 하우징에 넣고 액추에이터를 닫으면 스프링 접점이 패드에 닿습니다. 이 부분은 일반적으로 납땜하지 않으므로 적절한 접촉력과 끝단 두께가 중요합니다. 원문이 예로 든 TE 2328702 계열은 0.5 mm 피치와 약 0.30 mm(12 mil) 끝단 두께를 전제로 설명합니다. 실제 치수는 선택한 품번의 도면을 확인해야 합니다. 그림 1: FPC가 삽입된 0.5 mm 피치 커넥터 단면. 완성 두께가 약 0.10 mm(4 mil)인 단층 FPC를 0.30 mm 끝단용 커넥터에 넣으면 스프링의 변형량이 부족해 접촉이 불안정할 수 있습니다. 반대로 너무 두꺼우면 잠금 장치가 닫히지 않을 수 있습니다. 따라서 커넥터 사양에 맞춰 보강판을 포함한 FPC 끝단을 설계해야 합니다. 아래에서 종류, 선정 기준 및 제조 도면에 적을 항목을 살펴봅니다. FPC 커넥터의 역할과 동작 방식 납땜하지 않은 FPC 접속부에서는 스프......
플렉시블 PCB 굽힘 반경: 정적·동적 설계 기준과 계산 방법
핵심 요약 플렉시블 PCB의 굽힘 반경은 동박 배선과 절연층의 신뢰성에 직접 영향을 줍니다. 원문은 IPC-2223을 참고한 보수적 설계값으로 정적 1층 굽힘에 전체 두께의 최소 6배, 동적 1층 굽힘에 100배를 제시합니다. 얇은 압연 동박(RA), 접착제 없는 PI 적층재, 층간 엇갈린 배선, 격자형 동박 패턴과 보강판 이격도 함께 검토해야 합니다. 실제 허용 반경과 수명은 구조·재료·반복 횟수·제조사 사양 및 시험 결과로 확인합니다. 종이를 너무 작은 반경으로 여러 번 접으면 접힌 부분이 찢어집니다. 플렉시블 PCB(FPC)에서도 비슷하게 동박 배선에 균열이 생기거나 폴리이미드 기재와 커버레이가 손상될 수 있습니다. 스마트폰 접이식 화면, 노트북 내부 케이블, 웨어러블 센서처럼 반복적으로 움직이는 제품에서는 굽힘 반경이 수명에 특히 중요합니다. 이 글에서는 FPC 굽힘 반경의 선택·계산·측정 방법과 소재, 배선, 제조·검사 시 주의할 점을 살펴봅니다. 플렉시블 PCB 설계에서 굽힘 반경 ......
FPC 설계 파라미터: 층수·두께·선폭·비아·보강판 가이드
FPC(연성 인쇄회로기판)를 주문할 때는 층수와 외형 크기만 정해서는 부족합니다. 굽힘 구간, 구리 두께, 커버레이, 비아, 보강판과 패널 설계가 함께 맞아야 제작과 조립이 수월합니다. 아래는 JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양을 바탕으로 주문 전 확인할 주요 파라미터를 정리한 가이드입니다. FPC 파라미터란? FPC 파라미터는 소재·적층·구리 두께·배선 규칙·홀·커버레이·표면처리·보강판·패널 등 제조 조건을 뜻합니다. 제작 가능 범위와 권장 설계값은 다를 수 있으므로, 최소 한계에 맞추기보다 여유를 두고 설계하세요. 반복 굽힘 수명은 두께와 굽힘 반경, 구리 구조, 반복 횟수에 따라 달라지며 특정 수치를 보편적으로 보장할 수 없습니다. FPC는 커넥터와 굽힘 위치에 따라 외형·단자·보강판 구성이 달라집니다. 층수·크기·두께부터 결정하기 항목 JLCPCB 공개 사양 기준 설계 시 확인 층수 1층·2층·4층 FPC 회로 연결, 비아, 굽힘 위치와 적층 구조 외형 크기 일반 최대 234 × 49......
FPC 안전거리 설계 가이드: 커버레이·패드·비아·보강판
FPC(연성 인쇄회로기판)는 휘어지는 구조와 얇은 절연층 때문에 패드·커버레이·비아의 간격을 엄격하게 관리해야 합니다. 작은 간격 하나가 패드 들뜸, 동박 균열, 단락으로 이어질 수 있습니다. 아래 수치는 JLCPCB의 2026년 FPC 설계 안내를 기준으로 정리한 제조 경험 참고값입니다. 재료·두께·커버레이·레이저 공정과 제품 요구가 다르면 값이 달라질 수 있으므로 모든 업체의 산업 표준으로 일반화하지 마세요. 바로 보기: 커버레이 · 외형·비아 · 패드·배선 · 보강판·EMI FPC 커버레이와 경성 PCB 솔더 마스크를 구분하세요 FPC의 커버레이는 보통 절연 필름과 접착층으로 회로를 덮습니다. 경성 보드의 액상 솔더 마스크와 가공·정렬 조건이 다르므로 작은 마스크 댐과 개구 여유를 그대로 복사하지 않습니다. 실제 주문이 필름 커버레이인지 다른 공법인지 확인하세요. 아래 표의 0.5 mm는 가이드에서 브리지 유지를 위해 요구하는 패드 사이 간격입니다. 브리지 자체의 남는 폭과 혼동하지 마세......
플렉시블 PCB 설계: 트레이스 균열을 예방하는 5가지 방법
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며 구부림과 움직임이 필요한 전자 제품에 사용됩니다. 얇고 유연하면서 전기 신호를 전달할 수 있지만, 설계가 적절하지 않으면 동박 트레이스에 응력이 누적되어 균열이 생길 수 있습니다. 트레이스가 갈라지면 신호 손실과 간헐적 접속 불량이 발생하고 결국 PCB가 동작하지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 플렉시블 PCB 설계에서 트레이스 균열을 줄이기 위해 확인해야 할 다섯 가지 항목을 정리합니다. 핵심 요약 전류 용량과 제조 한계를 고려해 선폭과 간격을 정합니다. 날카로운 코너와 접힘을 피하고 제조사가 지정한 최소 굽힘 반경을 지킵니다. 부품과 보강판은 굽힘 영역에서 벗어나도록 배치합니다. 정적 굽힘과 동적 굽힘 조건에 맞는 PI·PET 기재와 동박 구조를 선택합니다. 시제품으로 실제 굽힘 횟수와 방향, 온도 및 전기적 연속성을 검증합니다. 플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유 플렉시블 PCB는 제품 내부 형상에 맞게 구부리거나 접을 수 있도록 ......
플렉시블 PCB(FPC)란? 구조·소재·종류와 적용 분야
핵심 요약 플렉시블 PCB(Flexible PCB, FPC)는 얇고 가벼우며 굽힘이 필요한 전자 제품에 적합합니다. JLCPCB의 현재 공식 제조 역량은 1층, 2층 및 4층 FPC를 지원하며 25 μm/50 μm PI 유전체, 접착제 없는 적층 구조와 다양한 보강판 옵션을 제공합니다. 12 μm 동박의 표준 최소 선폭/선간은 3/3 mil이며, 2/2 mil은 추가 조건이 적용되는 절대 최소값입니다. 플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며, 폴리이미드(PI)나 폴리에스터(PET)와 같은 유연한 절연 소재를 기반으로 제작됩니다. 기판을 구부리거나 접어 제한된 공간에 배치할 수 있어 소형화, 경량화와 반복 굽힘이 필요한 제품에 활용됩니다. 유연한 기재 위에 동박 회로, 절연 커버레이와 표면 처리를 구성해 전기 신호를 전달하면서 움직임과 굽힘을 견딥니다. JLCPCB 플렉시블 PCB는 1층, 2층, 4층 구성과 PI 보강판, FR-4 보강판, 스테인리스 스틸 및 접착 테이프 등 ......