PCB의 두께를 결정하는 방법
1 분
- 다양한 PCB 두께의 특성과 적용
- PCB 두께에 영향을 미치는 주요 요소:
- 적절한 PCB 두께 선택 방법
- 결론:
전자 제품 세계에서 PCB는 흔히 "심장"이라고 불리며, 모든 것을 하나로 연결하는 역할을 합니다. 따라서 기판 두께는 이 핵심 부품에서 중요한 파라미터입니다. PCB의 두께가 적절하게 선택되었는지 여부는 최종 전자 제품의 성능, 안정성, 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다.
PCB 두께를 선택하는 과정은 제품 적용 시나리오, 기판 소재, 동박 레이어 수 등 다양한 요소의 영향을 받습니다. 따라서 PCB 두께를 선택할 때 이러한 요소들을 종합적으로 고려해야 합니다.
다양한 PCB 두께의 특성과 적용
가장 일반적으로 사용되는 PCB 두께는 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm입니다. 두께가 다른 PCB는 회로 성능에 각기 다른 영향을 미칩니다.
초박형 PCB (0.6mm 미만)
초박형 PCB는 가볍고 유연하며 굽히기 쉬워, 높은 공간 효율성이 요구되는 제품에 적합합니다:
- 스마트폰 및 태블릿
- 웨어러블 기기
- 로봇공학
- 노트북
- 드론
이러한 제품들은 매우 얇고 가벼운 PCB가 필요하므로 초박형 두께의 PCB를 사용하면 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 그러나 얇은 기판의 하중 지지 능력은 상대적으로 약하며, 무거운 부품을 탑재해야 하는 시나리오에는 적합하지 않습니다.
중간 두께 PCB (0.6-1.6mm)
중간 두께 PCB는 두께와 하중 지지 능력 사이에서 좋은 균형을 이루어, 컴퓨터 메인보드와 가전 제어 보드를 포함한 광범위한 전자 제품에 적합합니다. 중간 두께 기판의 강성과 안정성은 적당하여 대부분의 적용 시나리오에 적합합니다. 다른 두께에 비해 중간 두께 기판의 가격은 상대적으로 낮고 더 경제적입니다. JLCPCB에서 0.8mm부터 1.6mm 범위의 기판은 단 $2부터 시작합니다.
전자 산업에서 FR-4 기판을 사용할 때 가장 일반적이고 널리 사용되는 PCB 두께는 1.57mm이며, 표준 PCB 두께라고도 합니다. 일반적으로 소비자 가전, 스마트 홈, 산업 제어 등 일반적인 애플리케이션에 사용됩니다. 이러한 애플리케이션은 특별히 높은 기계적 강도나 전도 특성을 요구하지 않으므로 기본 두께로 충분합니다.
두꺼운 PCB (1.6mm 초과)
두꺼운 기판은 높은 하중 지지 능력과 강성을 가지고 있어, 고전력 및 무거운 부품을 탑재해야 하는 전자 제품에 적합합니다. 두꺼운 PCB는 혹독한 환경에 노출되는 경우에도 적합하며, 이러한 애플리케이션에는 다음이 포함됩니다:
- 산업 제어 보드
- 자동차 회로 기판
- 항공우주
- 철도 운송
이러한 애플리케이션은 높은 기계적 강도와 내구성을 갖춘 PCB가 필요합니다.
또한 일반 두께의 PCB가 변형되거나 휘어지기 시작하는 대형 외형 치수의 PCB에도 사용됩니다. 그러나 두꺼운 기판은 상대적으로 비용이 높고 가공이 까다롭습니다.
PCB 두께에 영향을 미치는 주요 요소:
1. PCB 레이어 수: 회로 기판의 동박 레이어가 많을수록 일반적으로 두께도 커집니다.
2. 신호 유형: 고전력 신호를 전달하는 회로 기판은 일반적으로 더 두꺼운 동박 레이어와 더 넓은 트레이스가 필요한 반면, 저전력 환경의 회로 기판은 더 얇을 수 있습니다.
3. 소재 선택: 소재마다 두께 특성이 다르며, 다른 소재를 선택하면 회로 기판의 두께에 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 작동 환경: 혹독한 환경에서는 얇거나 유연한 기판이 가장 적합한 선택이 아닐 수 있습니다. 마찬가지로 두꺼운 동박 트레이스는 열 질량이 더 크고 높은 전류에 노출될 때 열적으로 덜 안정적이어서 온도 변화에 덜 적합합니다.
5. 동박 두께: PCB의 전체 두께는 동박 레이어의 두께에 영향을 받습니다. 2온스나 3온스 동박과 같은 두꺼운 동박 레이어는 얇은 동박 레이어에 비해 전체 두께에 더 큰 영향을 미칩니다.
6. 특수 요구 사항: 특정 애플리케이션에서는 고밀도 기판이나 특수 환경에서 사용되는 회로 기판과 같이 맞춤형 회로 기판 두께가 필요할 수 있습니다.
적절한 PCB 두께 선택 방법
PCB 유형을 선택할 때 회로 기판의 두께가 애플리케이션 요구 사항에 적합한지 고려해야 합니다. 일반적으로 PCB 두께를 선택할 때 다음 요소를 고려해야 합니다:
애플리케이션 요구 사항과 성능 요구 사항 명확화: PCB 두께를 선택하기 전에 애플리케이션 성능 요구 사항, 다양한 시나리오, 부품 하중 지지 요구 사항을 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 이를 통해 선택한 두께가 제품의 특정 요구 사항을 충족할 수 있도록 보장합니다.
회로 기판의 안전성: 회로 기판이 고전압이나 고전류를 견뎌야 하는 경우 안전한 작동을 보장하기 위해 더 두꺼운 회로 기판을 선택하는 것이 중요합니다.
회로 기판의 기계적 특성: 회로 기판이 높은 기계적 영향을 견뎌야 하는 경우 기계적 강도를 보장하기 위해 더 두꺼운 PCB를 선택하는 것이 좋습니다.
생산 비용: PCB가 두꺼울수록 생산 비용이 높아집니다. 따라서 PCB를 선택할 때 제품 성능을 보장하면서도 생산 기술의 성숙도와 PCB 두께의 비용을 고려하는 것이 중요합니다.
일반적으로 맞춤형 PCB 레이어 두께를 받는 데 예상되는 리드 타임은 비표준 두께 사양으로 인해 더 깁니다.
결론:
적절한 PCB 두께를 선택하는 것은 최적의 기판 성능과 신뢰성을 보장하는 중요한 요소입니다. 엔지니어의 애플리케이션 요구 사항, 비용, 제조 역량 등의 요소를 고려하여 JLCPCB는 PCB 제조업체로서 1층부터 20층까지의 PCB 생산을 지원하며 0.7mm부터 2.5mm까지의 두께 범위를 제공합니다. 엔지니어는 특정 요구 사항에 따라 적절한 두께를 선택할 수 있습니다. 표준 FR-4 소재든 특수 소재든 JLCPCB는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......