플렉시블 PCB(FPC)란? 구조·소재·종류와 적용 분야
1 분
- 플렉시블 PCB의 구조와 구성 요소
- 플렉시블 PCB에 사용되는 소재
- 플렉시블 PCB의 종류
- 리지드-플렉스 PCB와 순수 플렉시블 PCB의 차이
- 플렉시블 PCB 적용 분야
- 플렉시블 PCB에 관한 FAQ
- 결론
핵심 요약
플렉시블 PCB(Flexible PCB, FPC)는 얇고 가벼우며 굽힘이 필요한 전자 제품에 적합합니다. JLCPCB의 현재 공식 제조 역량은 1층, 2층 및 4층 FPC를 지원하며 25 μm/50 μm PI 유전체, 접착제 없는 적층 구조와 다양한 보강판 옵션을 제공합니다. 12 μm 동박의 표준 최소 선폭/선간은 3/3 mil이며, 2/2 mil은 추가 조건이 적용되는 절대 최소값입니다.
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며, 폴리이미드(PI)나 폴리에스터(PET)와 같은 유연한 절연 소재를 기반으로 제작됩니다. 기판을 구부리거나 접어 제한된 공간에 배치할 수 있어 소형화, 경량화와 반복 굽힘이 필요한 제품에 활용됩니다.
유연한 기재 위에 동박 회로, 절연 커버레이와 표면 처리를 구성해 전기 신호를 전달하면서 움직임과 굽힘을 견딥니다. JLCPCB 플렉시블 PCB는 1층, 2층, 4층 구성과 PI 보강판, FR-4 보강판, 스테인리스 스틸 및 접착 테이프 등 다양한 옵션을 지원합니다.
플렉시블 PCB의 구조와 구성 요소
FPC는 유연성과 전기적 신뢰성을 함께 확보하기 위해 다음 요소로 구성됩니다.
- 기재(Substrate): 폴리이미드 또는 폴리에스터로 만든 유연한 절연층입니다.
- 도체 패턴: 기재 위에 에칭한 동박 트레이스로 전기 신호와 전력을 전달합니다.
- 커버레이(Coverlay): 얇은 유연성 폴리머 필름으로 동박 회로를 절연하고 외부 환경으로부터 보호합니다.
- 표면 처리: 노출된 패드의 산화를 방지하고 납땜성을 확보합니다.
- 보강판(Stiffener): 커넥터와 부품 실장 영역에 PI, FR-4 또는 스테인리스 스틸 등을 적용해 기계적 지지력을 높입니다.
플렉시블 PCB에 사용되는 소재
도체
동적 굽힘이 필요한 FPC에는 연성이 높은 압연동박(Rolled Annealed Copper, RA Copper)이 주로 사용됩니다. 원문은 12 μm, 18 μm, 35 μm 동박 옵션을 제시합니다. 동박이 두꺼우면 더 큰 전류를 전달하는 데 유리하지만 굽힘 성능과 최소 배선 규칙도 함께 검토해야 합니다.
기재와 접착층
폴리이미드(PI)는 높은 열 안정성, 기계적 강도와 유연성 때문에 널리 사용됩니다. 원문은 소재 등급에 따라 280°C 이상의 열 안정성을 언급하며 JLCPCB의 PI 유전체 두께로 25 μm와 50 μm를 제시합니다. PET는 비용이나 투명성이 중요한 용도에 사용할 수 있으며, 원문은 최대 85% 광투과율을 안내합니다.
접착제 없는 적층 구조는 전체 두께를 줄이고 반복 굽힘 신뢰성을 높이는 데 유리합니다. 접착층이 필요한 구조에서는 아크릴 또는 에폭시 계열 PCB 접착제가 사용될 수 있습니다.
절연 및 표면 보호
폴리이미드 커버레이는 유연한 솔더 마스크 역할을 하며 동박을 절연하고 보호합니다. ENIG(무전해 니켈/침지 금)는 노출된 동박 패드를 산화로부터 보호하고 납땜성을 확보하는 표면 처리입니다. 필요에 따라 EMI 차폐 필름과 PI, FR-4, 스테인리스 스틸 또는 접착 테이프 보강판을 적용할 수 있습니다.
JLCPCB FPC 주요 사양
| 항목 | 지원 범위 | 설계상 의미 |
|---|---|---|
| 레이어 수 | 1층, 2층, 4층 | 단순 연결부터 고밀도 설계까지 지원 |
| PI 유전체 두께 | 25 μm / 50 μm | 얇은 구조와 유연성 확보 |
| 최소 선폭/선간 | 12 μm 동박: 표준 3/3 mil, 절대 최소 2/2 mil | 동박 두께와 추가 공정 조건에 따라 달라짐 |
| 동박 두께 | 12–35 μm(원문 기준, RA 권장) | 전류 용량과 굽힘 성능의 균형 필요 |
| 보강판 | PI, FR-4, 스테인리스 스틸, 접착 테이프 | 부품·커넥터 실장부 지지 |
| 정적 굽힘 반경 | 원문 기준: 1층 6×, 2층 12× 기판 두께 | 실제 설계는 적층과 적용 조건별 검토 필요 |
플렉시블 PCB의 종류
- 단면 플렉시블 PCB: 한쪽 면에만 회로가 있는 가장 단순한 구조입니다. 얇고 유연해 기본 인터커넥트와 반복 굽힘 용도에 적합합니다.
- 양면 플렉시블 PCB: 기재 양쪽에 회로를 구성해 제한된 공간에서 부품 밀도와 연결 수를 늘릴 수 있습니다.
- 다층 플렉시블 PCB: 여러 도체층을 적층하고 비아로 연결해 복잡한 회로와 고밀도 배선을 구현합니다.
- 고주파 플렉시블 PCB: 고속 데이터 전송과 레이더 등 고주파 신호의 손실과 임피던스를 고려해 소재와 배선을 설계합니다.
- 리지드-플렉스 PCB: 강성 FR-4 영역과 유연한 PI 영역을 하나의 기판으로 결합합니다. 현재 JLCPCB FPC 공식 역량 페이지에는 리지드-플렉스 PCB를 지원하지 않는 것으로 안내되어 있으므로 주문 전에 서비스 범위를 확인해야 합니다.
리지드-플렉스 PCB와 순수 플렉시블 PCB의 차이
리지드-플렉스 PCB는 단단한 부품 실장 영역과 접을 수 있는 연결 영역을 하나의 구조로 통합합니다. 커넥터 수와 전체 중량을 줄이고 3차원 조립에 활용할 수 있지만 설계와 제조가 더 복잡하고 비용이 높아질 수 있습니다.
순수 플렉시블 PCB는 기판 전체가 유연해 굽히거나 접고 비틀 수 있습니다. 웨어러블 기기와 폴더블 장치처럼 반복적인 움직임이나 매우 제한된 공간에 적합합니다.
| 비교 항목 | 리지드-플렉스 PCB | 순수 플렉시블 PCB |
|---|---|---|
| 구조 | 강성 영역과 플렉스 영역 결합 | 전체가 유연한 PI 기재 |
| 레이어 수 | 설계와 제조업체 역량에 따라 다름 | JLCPCB 기준 1층, 2층, 4층 |
| 적합한 용도 | 3D 패키징, 커넥터 수 감소 | 최대 유연성, 반복 굽힘 |
| 비용과 복잡도 | 상대적으로 높음 | 구조에 따라 상대적으로 낮을 수 있음 |
| 굽힘 반경 | 플렉스 구간의 적층에 따라 결정 | 레이어 수와 전체 두께에 따라 결정 |
플렉시블 PCB 적용 분야
- 소비자 전자제품: 스마트폰, 태블릿, 노트북, 폴더블 기기와 웨어러블 제품
- 의료기기: 내시경, 웨어러블 모니터, 보청기와 소형 의료 장치
- 산업 장비와 IoT: 센서, 로봇과 스마트 팩토리 모듈
- 자동차 및 항공우주: 대시보드 전자장치, 카메라, 안테나와 항공전자 시스템
- RF·마이크로파: 5G 모듈, 레이더와 고속 데이터 전송 장비
설계 시 굽힘 영역의 트레이스 방향, 비아와 부품 배치, 보강판과 최소 굽힘 반경을 함께 검토해야 합니다. 자세한 내용은 플렉스 PCB 설계 팁을 참고하십시오.

플렉시블 PCB에 관한 FAQ
Q: 플렉시블 PCB란 무엇이며 주요 장점은 무엇인가요?
플렉시블 PCB는 PI 또는 PET와 같은 유연한 기재로 만든 인쇄회로기판입니다. 공간과 무게를 줄일 수 있고, 굽힘이 필요한 비정형 또는 소형 제품 내부에 배치할 수 있습니다.
Q: JLCPCB 플렉시블 PCB에는 어떤 소재가 사용되나요?
원문과 현재 공식 역량 페이지에는 25 μm 또는 50 μm PI 유전체, 12–35 μm 동박, PI 커버레이, ENIG 표면 처리와 다양한 보강판 옵션이 안내되어 있습니다. 실제 선택 가능한 조합은 레이어 수와 주문 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
Q: JLCPCB는 몇 층 플렉시블 PCB를 제조할 수 있나요?
현재 JLCPCB 공식 FPC 제조 역량에는 1층, 2층, 4층 구성이 안내되어 있습니다. 3층 또는 리지드-플렉스가 필요한 경우 주문 전에 지원 여부를 별도로 확인하십시오.
Q: 플렉시블 PCB의 권장 굽힘 반경은 얼마인가요?
원문은 정적 굽힘의 일반 기준으로 1층은 전체 두께의 약 6배, 2층은 약 12배, 다층은 약 24배를 제시합니다. 실제 최소 굽힘 반경은 동박 종류, 적층, 굽힘 횟수와 제조업체 기준에 따라 달라집니다. 동적 굽힘 영역에는 부품과 비아를 배치하지 않는 것이 좋습니다.
Q: 리지드-플렉스 PCB와 순수 플렉시블 PCB의 차이는 무엇인가요?
순수 FPC는 기판 전체가 유연해 반복 굽힘과 제한된 공간에 적합합니다. 리지드-플렉스 PCB는 FR-4 강성 영역과 PI 플렉스 영역을 하나로 결합해 부품 지지력과 접힘 구조를 동시에 제공합니다.
Q: 플렉시블 PCB는 어떤 산업에서 사용되나요?
스마트폰과 웨어러블 같은 소비자 전자제품, 의료기기, 자동차·항공우주, 산업용 IoT, RF 및 마이크로파 장비 등 얇은 구조와 유연성이 필요한 분야에서 사용됩니다.
결론
플렉시블 PCB는 얇고 가벼우며 제한된 공간과 움직이는 구조에 적용할 수 있다는 장점이 있습니다. 제품의 굽힘 조건과 전기적 요구사항을 기준으로 레이어 수, PI 두께, 동박, 커버레이와 보강판을 선택해야 합니다. 제조 가능 규칙과 최신 지원 범위를 확인한 뒤 설계하면 반복 굽힘 신뢰성과 조립성을 높일 수 있습니다.
지속적인 성장
FPC 커넥터 선택 가이드: 피치·접점 방향·보강판 두께
FPC 커넥터는 플렉시블 회로 끝단의 노출 접점을 기계적으로 눌러 연결합니다. FPC 끝단을 하우징에 넣고 액추에이터를 닫으면 스프링 접점이 패드에 닿습니다. 이 부분은 일반적으로 납땜하지 않으므로 적절한 접촉력과 끝단 두께가 중요합니다. 원문이 예로 든 TE 2328702 계열은 0.5 mm 피치와 약 0.30 mm(12 mil) 끝단 두께를 전제로 설명합니다. 실제 치수는 선택한 품번의 도면을 확인해야 합니다. 그림 1: FPC가 삽입된 0.5 mm 피치 커넥터 단면. 완성 두께가 약 0.10 mm(4 mil)인 단층 FPC를 0.30 mm 끝단용 커넥터에 넣으면 스프링의 변형량이 부족해 접촉이 불안정할 수 있습니다. 반대로 너무 두꺼우면 잠금 장치가 닫히지 않을 수 있습니다. 따라서 커넥터 사양에 맞춰 보강판을 포함한 FPC 끝단을 설계해야 합니다. 아래에서 종류, 선정 기준 및 제조 도면에 적을 항목을 살펴봅니다. FPC 커넥터의 역할과 동작 방식 납땜하지 않은 FPC 접속부에서는 스프......
플렉시블 PCB 굽힘 반경: 정적·동적 설계 기준과 계산 방법
핵심 요약 플렉시블 PCB의 굽힘 반경은 동박 배선과 절연층의 신뢰성에 직접 영향을 줍니다. 원문은 IPC-2223을 참고한 보수적 설계값으로 정적 1층 굽힘에 전체 두께의 최소 6배, 동적 1층 굽힘에 100배를 제시합니다. 얇은 압연 동박(RA), 접착제 없는 PI 적층재, 층간 엇갈린 배선, 격자형 동박 패턴과 보강판 이격도 함께 검토해야 합니다. 실제 허용 반경과 수명은 구조·재료·반복 횟수·제조사 사양 및 시험 결과로 확인합니다. 종이를 너무 작은 반경으로 여러 번 접으면 접힌 부분이 찢어집니다. 플렉시블 PCB(FPC)에서도 비슷하게 동박 배선에 균열이 생기거나 폴리이미드 기재와 커버레이가 손상될 수 있습니다. 스마트폰 접이식 화면, 노트북 내부 케이블, 웨어러블 센서처럼 반복적으로 움직이는 제품에서는 굽힘 반경이 수명에 특히 중요합니다. 이 글에서는 FPC 굽힘 반경의 선택·계산·측정 방법과 소재, 배선, 제조·검사 시 주의할 점을 살펴봅니다. 플렉시블 PCB 설계에서 굽힘 반경 ......
FPC 설계 파라미터: 층수·두께·선폭·비아·보강판 가이드
FPC(연성 인쇄회로기판)를 주문할 때는 층수와 외형 크기만 정해서는 부족합니다. 굽힘 구간, 구리 두께, 커버레이, 비아, 보강판과 패널 설계가 함께 맞아야 제작과 조립이 수월합니다. 아래는 JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양을 바탕으로 주문 전 확인할 주요 파라미터를 정리한 가이드입니다. FPC 파라미터란? FPC 파라미터는 소재·적층·구리 두께·배선 규칙·홀·커버레이·표면처리·보강판·패널 등 제조 조건을 뜻합니다. 제작 가능 범위와 권장 설계값은 다를 수 있으므로, 최소 한계에 맞추기보다 여유를 두고 설계하세요. 반복 굽힘 수명은 두께와 굽힘 반경, 구리 구조, 반복 횟수에 따라 달라지며 특정 수치를 보편적으로 보장할 수 없습니다. FPC는 커넥터와 굽힘 위치에 따라 외형·단자·보강판 구성이 달라집니다. 층수·크기·두께부터 결정하기 항목 JLCPCB 공개 사양 기준 설계 시 확인 층수 1층·2층·4층 FPC 회로 연결, 비아, 굽힘 위치와 적층 구조 외형 크기 일반 최대 234 × 49......
FPC 안전거리 설계 가이드: 커버레이·패드·비아·보강판
FPC(연성 인쇄회로기판)는 휘어지는 구조와 얇은 절연층 때문에 패드·커버레이·비아의 간격을 엄격하게 관리해야 합니다. 작은 간격 하나가 패드 들뜸, 동박 균열, 단락으로 이어질 수 있습니다. 아래 수치는 JLCPCB의 2026년 FPC 설계 안내를 기준으로 정리한 제조 경험 참고값입니다. 재료·두께·커버레이·레이저 공정과 제품 요구가 다르면 값이 달라질 수 있으므로 모든 업체의 산업 표준으로 일반화하지 마세요. 바로 보기: 커버레이 · 외형·비아 · 패드·배선 · 보강판·EMI FPC 커버레이와 경성 PCB 솔더 마스크를 구분하세요 FPC의 커버레이는 보통 절연 필름과 접착층으로 회로를 덮습니다. 경성 보드의 액상 솔더 마스크와 가공·정렬 조건이 다르므로 작은 마스크 댐과 개구 여유를 그대로 복사하지 않습니다. 실제 주문이 필름 커버레이인지 다른 공법인지 확인하세요. 아래 표의 0.5 mm는 가이드에서 브리지 유지를 위해 요구하는 패드 사이 간격입니다. 브리지 자체의 남는 폭과 혼동하지 마세......
플렉시블 PCB 설계: 트레이스 균열을 예방하는 5가지 방법
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며 구부림과 움직임이 필요한 전자 제품에 사용됩니다. 얇고 유연하면서 전기 신호를 전달할 수 있지만, 설계가 적절하지 않으면 동박 트레이스에 응력이 누적되어 균열이 생길 수 있습니다. 트레이스가 갈라지면 신호 손실과 간헐적 접속 불량이 발생하고 결국 PCB가 동작하지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 플렉시블 PCB 설계에서 트레이스 균열을 줄이기 위해 확인해야 할 다섯 가지 항목을 정리합니다. 핵심 요약 전류 용량과 제조 한계를 고려해 선폭과 간격을 정합니다. 날카로운 코너와 접힘을 피하고 제조사가 지정한 최소 굽힘 반경을 지킵니다. 부품과 보강판은 굽힘 영역에서 벗어나도록 배치합니다. 정적 굽힘과 동적 굽힘 조건에 맞는 PI·PET 기재와 동박 구조를 선택합니다. 시제품으로 실제 굽힘 횟수와 방향, 온도 및 전기적 연속성을 검증합니다. 플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유 플렉시블 PCB는 제품 내부 형상에 맞게 구부리거나 접을 수 있도록 ......
플렉시블 PCB(FPC)란? 구조·소재·종류와 적용 분야
핵심 요약 플렉시블 PCB(Flexible PCB, FPC)는 얇고 가벼우며 굽힘이 필요한 전자 제품에 적합합니다. JLCPCB의 현재 공식 제조 역량은 1층, 2층 및 4층 FPC를 지원하며 25 μm/50 μm PI 유전체, 접착제 없는 적층 구조와 다양한 보강판 옵션을 제공합니다. 12 μm 동박의 표준 최소 선폭/선간은 3/3 mil이며, 2/2 mil은 추가 조건이 적용되는 절대 최소값입니다. 플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며, 폴리이미드(PI)나 폴리에스터(PET)와 같은 유연한 절연 소재를 기반으로 제작됩니다. 기판을 구부리거나 접어 제한된 공간에 배치할 수 있어 소형화, 경량화와 반복 굽힘이 필요한 제품에 활용됩니다. 유연한 기재 위에 동박 회로, 절연 커버레이와 표면 처리를 구성해 전기 신호를 전달하면서 움직임과 굽힘을 견딥니다. JLCPCB 플렉시블 PCB는 1층, 2층, 4층 구성과 PI 보강판, FR-4 보강판, 스테인리스 스틸 및 접착 테이프 등 ......