理解 PCB 設計中的 DRC 測試
1 分鐘
- 1. 什麼是 DRC 測試?
- 2. 為何 DRC 測試如此重要?
- 3. DRC 測試的關鍵組成
- 4. PCB 設計中的 DRC 測試流程
- 5. DRC 測試的優勢
- 6. DRC 測試與 ERC 測試的差異
- 7. 常見 DRC 違規與避免方法
- 8. DRC 測試最佳實踐
- 結論
設計規則檢查(DRC)必須在印刷電路板(PCB)的設計與生產過程中全程使用。設計規則與約束符合性(DRC)測試有助於消除製造與後續使用時可能出現的問題。良好的 DRC 測試可確保設計可靠、減少錯誤並符合製造商要求,即使現代電子產品的 PCB 日益複雜。本文將探討 DRC 測試在 PCB 設計中的重要性、其主要組成、運作方式以及最佳實踐。
1. 什麼是 DRC 測試?
Altium 設計表單顯示設計規則驗證報告中的所有警告與違規。
設計規則檢查(DRC)是一種 PCB 設計檢查流程,可確保所有佈局設計皆遵循預先設定的規則與限制。這些規則基於製程能力、元件間距與走線寬度等因素。DRC 測試的目標是找出並修正設計中可能導致生產問題或產品失效的錯誤。
PCB 設計者或製造商會建立一套完整的設計規則,DRC 會將佈局與這些規則進行比對。這些規則確保走線、導通孔與焊盤等所有元件的位置與間距正確,以利生產。DRC 測試能在設計早期發現錯誤,節省時間、金錢與人力,避免重新設計或重工。
2. 為何 DRC 測試如此重要?
DRC 測試的重要性體現在多個層面。首先,它確保 PCB 設計可製造;若設計超出製造商能力,可能導致生產問題、材料浪費與成本增加。其次,DRC 測試有助於確保 PCB 長期可靠運作。設計師可在設計階段找出潛在的電氣與機械問題,避免 PCB 在使用中失效。
在電子產品日益小型化與複雜化的產業中,遵循設計規則比以往更為關鍵。DRC 測試是確保印刷電路板達到最高品質與可靠度標準的關鍵環節。
3. DRC 測試的關鍵組成
評估 PCB 設計時,DRC 測試包含多項重要組成,確保設計符合規則與限制。
間距檢查:檢查 PCB 中走線、焊盤、導通孔與銅層之間的距離。間距不足可能導致短路或訊號干擾。
走線寬度檢查:確保走線寬度足以承載所需電流。過細的走線可能過熱,過寬則浪費空間。
元件間距檢查:DRC 檢查元件間的最小距離,確保正確組裝並避免操作或黏著問題。
疊構檢查:在多層 PCB 中,DRC 確保電源層與接地層等疊構配置符合訊號完整性與隔離規範。
導通孔檢查:導通孔用於連接 PCB 各層。DRC 確保其尺寸與位置完全符合製造商要求,避免生產問題。
電氣規則檢查:電氣規則檢查屬於 DRC 測試的一部分,檢視電源分配、訊號走線與電壓位準,確保電路正常運作。
4. PCB 設計中的 DRC 測試流程
在 PCB 設計中,DRC 測試方法通常包含多個步驟,每一步對確保設計準確且易於製造都至關重要。
定義設計規則:第一步是設定設計規則,可依設計需求或 PCB 製造商能力進行調整。規則通常涵蓋走線寬度、元件間距與疊構配置。
執行 DRC 測試:規則設定完成後,使用專用軟體執行 DRC 測試。若 PCB 佈局違反規則,軟體將顯示訊息。
審查 DRC 違規:測試完成後,設計師審查軟體發現的違規項目,評估其嚴重性並決定是否需修正。
修正設計違規:根據 DRC 測試發現的違規調整設計,可能包括變更走線寬度、移動元件或修改疊構。
重新執行 DRC 測試:完成必要修改後再次執行測試,確認所有違規均已解決。可反覆進行直到設計通過所有測試。
最終簽核:設計通過 DRC 測試後即可進入生產。最終簽核代表設計符合所有既定規則與限制。
5. DRC 測試的優勢
在 PCB 設計流程中進行 DRC 測試可帶來多項重要效益:
早期錯誤偵測:DRC 測試可在流程早期發現設計違規,降低製造缺陷與操作失效的風險,節省時間與成本。
提升產品可靠度:DRC 測試確保 PCB 設計符合製造要求與產業標準,提高產品可靠度。
節省成本:在生產前修正設計錯誤,可避免材料浪費與額外重工,大幅節省成本。
提高設計效率:DRC 測試透過確保設計遵循規則來加快設計流程,減少手動檢查與修改的次數。
6. DRC 測試與 ERC 測試的差異
DRC 測試檢查 PCB 設計的結構與物理部分;而電氣規則檢查(ERC)則檢視電路的電氣運作,也是 DRC 測試的重要環節。ERC 可發現錯誤連接、電源或接地缺失以及電壓或電流超限等問題。
DRC 與 ERC 的主要差異在於:ERC 關注電路功能,而 DRC 關注物理設計與可製造性。兩種測試對確保 PCB 設計整體功能都極為重要。
7. 常見 DRC 違規與避免方法
設計過程中可能發生多種常見 DRC 違規,了解這些違規及其避免方法有助於提升整體 PCB 設計品質。
走線間距不足:走線間距不足是最常見的 DRC 違規之一。為避免此問題,請確保走線間距符合製造商規範。
導通孔尺寸錯誤:導通孔尺寸過小或位置不當可能導致製造缺陷。請務必確認導通孔尺寸符合製造商要求。
元件重疊:元件過於靠近可能導致無法準確焊接。請確保所有元件保持足夠距離以便正確組裝。
違反間距要求:請確保走線、焊盤與銅層之間的間距足以防止短路與訊號串擾。
8. DRC 測試最佳實踐
為確保 DRC 測試順利且 PCB 設計品質優異,請遵循以下最佳實踐:
設定明確的設計規則:制定清晰且具體的設計規則,並與製造商能力保持一致。
頻繁執行 DRC 測試:不要等到設計完成才執行 DRC 測試。在設計過程中經常測試可及早發現並解決問題。
使用 DRC 軟體:採用 DRC 軟體工具,可對設計進行全面測試,自動發現違規並提供修正建議。
仔細審查違規:並非所有 DRC 違規都需修正,但務必逐一審查,確保不影響 PCB 製造或性能。
與製造商合作:與 PCB 製造商密切合作,確保設計符合其能力與限制。
結論
設計規則檢查(DRC)測試是 PCB 設計的關鍵環節,可確保與製程相容並協助打造堅固高效的印刷電路板。透過遵循既定設計規則並進行徹底的 DRC 測試,設計師可避免代價高昂的錯誤、降低失效風險並確保電子設備的長期性能。即使 PCB 技術持續演進,DRC 測試仍將是實現先進電腦設計的重要一環。
DRC 測試是打造能跟上當今電子產業快速變化的印刷電路板所不可或缺。PCB 設計師透過採用先進測試工具並遵循最佳實踐,可確保電路板長壽耐用,進而提升各領域的性能、可靠度與效率。
持續學習
PCB 拼板設計全攻略:V-Cut、郵票孔、半孔板與分板方式比較
小尺寸 PCB 極少單片生產。板廠與 SMT 產線都對加工幅面有基本要求,設計定型之後,通常要先把多片小板拼合成一塊大板,這就是 PCB 拼板。拼法是否合理,直接影響板材利用率、SMT 良率,也決定了最終的分板方式。 拼板設計提醒 拼板圖應在打樣前交由 PCB 製造商與 SMT 組裝廠共同確認,尤其要先鎖定工藝邊、定位點、連接方式與分板設備。 一、PCB 拼板尺寸:拼板尺寸怎麼抓 拼板尺寸首先受 SMT 產線約束。一般 SMT 貼片機與迴焊爐的可處理範圍大致如下: 最小約 50 mm × 50 mm;尺寸再小,傳送軌道可能無法夾持。 常見的穩定區間是長邊 200 mm 至 250 mm、短邊 150 mm 至 200 mm,多數產線在此範圍內運行平穩。 上限因設備而異,常見檔位約 460 mm × 400 mm。拼板過大,迴焊過程中容易下垂變形。 除此之外,拼板還需要若干輔助結構: 工藝邊(rail):兩側各留約 5 mm 供軌道夾持,邊上不得放置元件。 光學定位點(fiducial):工藝邊上至少三處,直徑約 1 mm 的裸銅圓點,周圍保留 2 mm 淨空。 定位孔:常見直徑 3.0 mm 至 ......
Gerber 光繪檔檢視器(Gerber Viewer)檢圖與電腦輔助製造(CAM)驗證實施要點
Gerber 光繪檔檢視器(Gerber Viewer)檢圖與電腦輔助製造(CAM)驗證實施要點 絲印字符壓覆焊盤、阻焊開窗遺漏、鑽孔層與線路層對位偏差——此類問題在電子設計自動化(EDA)設計環境中難以察覺,卻在光繪輸出環節集中暴露。若由板廠電腦輔助製造(CAM)環節發現並退回,溝通與修改將消耗數個工作日;若未經發現直接投產,打樣費用與排產週期將一併損失。因此,發包前使用 Gerber 光繪檔檢視器(gerber viewer)對光繪檔案執行獨立檢查,是投入產出比最高的品質保障環節。需要明確的是,用於 PCB 製造的 Gerber 檔案(gerber files for pcb manufacturing)構成板廠投產的唯一技術依據,電子設計自動化(EDA)工程檔案並不進入製造流程,此為一切檢圖方法討論的前提。 發包前提醒 先在本機 Gerber Viewer 完成獨立檢查,再交由板廠 CAM 工程師進行製程審核,可縮短往返修改時間並降低版本誤用風險。 一、一份光繪包裡有什麼 RS-274X 光繪格式以一層一個檔案,檔名遵循約定俗成的層別規律。完成檢圖的前提是建立完整的層別地圖: 層別 常見副檔......
設計簽核的第一道防線:PCB 設計規則檢查
設計簽核的第一道防線:PCB 設計規則檢查(PCB DRC) 終端產品持續向高密度集成演進,球柵陣列(BGA)封裝間距壓縮至0.65mm乃至更細,電源軌數量同步增加,佈線餘量日趨緊迫。部分工程師在設計簽核階段僅執行一次設計規則檢查(DRC),確認無違規項後即安排發包。然而回顧板廠電腦輔助製造(CAM)退回的問題記錄可以發現,相當比例的製造性問題在設計端具備攔截條件——問題不在於設計規則檢查(DRC)是否執行,而在於規則集是否按目標板廠的製程能力完成配置。 PCB 設計規則檢查的功能,是使電子設計自動化(EDA)軟體依據預定義的規則集對佈線成果逐項核驗,間距不足、線寬超限、網路短路等違規項會被即時標記。規則集的本質,是工程師將板廠製程能力轉譯為軟體可執行的約束條件,其貼近實際製程的程度,直接決定簽核結果的工程價值。 一、電氣規則與製造規則的分工 規則體系分為兩類。電氣規則約束訊號層面:不同網路間最小間距、網路短路、未連接引腳等。製造規則對應板廠的可製造性邊界:最小線寬線距、最小孔徑、焊環寬度、阻焊橋寬等參數。線上設計規則檢查(DRC)在佈線過程中即時報錯,承擔過程控制;批次設計規則檢查(DRC)在設......
從每塊 PCB 面板獲得更多:選擇合適的面板尺寸
重點摘要 拼板決定成本:工廠按整個工作板報價,提高利用率可降低每塊板成本。 三種面板:原材料大板、工廠工作板及交付拼板。 保留間距:預留 5 mm 工藝邊,V-cut 周圍保留 1–2 mm 間距。 配合分板方式:矩形板採用 V-cut(0 mm 間隙),複雜外形採用銑刀連接位。 測試兩種方向:下單前將板旋轉 90°,找出最佳排版。 PCB 面板尺寸是訂單中你不會繪製、卻一定要付費的數字。你的電路板可能只有 40 × 30 mm,但工廠不會把它當成單獨小板加工,而是使用更大的矩形層壓板;單塊電路板只是完成成像、鑽孔、電鍍及銑削後留下的區段。 圖 1:分板前已完成元件貼裝的生產面板 工藝邊、間隙或未使用區域所浪費的空間,會由同一面板上的所有電路板共同承擔。把面板視為真正的生產單位後,這些間距規則就容易理解。本指南介紹三種常被稱為面板的物件、佔用可用面積的幾何限制,以及自動拼板工具可能遺漏的條件。 為何 PCB 面板尺寸會影響生產效率 面板尺寸決定已付費材料中有多少真正成為產品。 面板尺寸、材料利用率與 PCB 成本的關係 工廠實際按電路板佔用的面板面積報價。層壓板、鑽頭磨損、電鍍藥水、壓合時間及搬運......
免費 DFM 工具指南:提升 PCB 設計效率與可製造性
可製造性設計(Design for Manufacturability,DFM)可確保設計最適合實際製造與組裝,是印刷電路板(PCB)設計中的重要流程。使用免費 DFM 工具,可以大幅簡化這項流程,提升準確性與效率。本文將介紹免費 DFM 工具的優勢、它們在 PCB 設計中的作用,以及可能對專案帶來的影響。我們也會討論使用這些工具時常見的一些問題與解決方式,並說明它們在現代電子設計中的應用價值。 什麼是免費 DFM 工具? 免費 DFM 工具是一種用來協助評估與改善 PCB 設計的程式,讓設計更具成本效益並符合可製造性要求。這些工具可以在正式製造之前找出潛在問題,通常會分析 PCB 佈局中的多個方面,包括元件位置、走線方式以及製造限制。使用免費的 JLCDFM DFM 工具,可以協助設計人員提早發現錯誤、降低後續昂貴修改的可能性,並最佳化整體設計,以提升性能與可製造性。 使用免費 DFM 工具的主要優勢 錯誤偵測與修正: 免費 DFM 工具可以快速找出常見設計問題,包括元件擺放問題、走線寬度違規以及間距不足。提早發現這些問題,不僅有助於確保 PCB 能按照預期運作,也能降低製造錯誤的風險。 降低成......
PCB 銅箔平衡:透過 JLCPCB 實現最佳性能與高良率
重點摘要 銅箔平衡會策略性地在 PCB 各層分布銅箔,形成均勻密度,避免翹曲、電鍍不均、蝕刻不一致與訊號完整性問題。 理想銅密度目標落在 40%–60% 黃金比例,對稱層之間的密度差異應依 IPC-6012 標準控制在 15%–20% 以內。 盜銅/補償銅(點狀圖案或交叉網格)可在電鍍期間均衡電流密度,同時不會在稀疏訊號層上引入寄生電容。 JLCPCB 將銅箔平衡整合進自動化 DFM 檢查與拼板級製造流程,在高可靠性領域可實現低於 0.5% 的翹曲率。 常見錯誤包括忽略內層大面積空白區、將盜銅圖案放得太靠近高速走線(3W 規則),以及留下未連接任何網路的浮動銅島。 銅箔平衡是實現高良率、可靠印刷電路板時最重要卻又最常被忽略的要素之一。它是指在各層以及每一層內策略性地分布銅箔,以形成均勻密度。這可避免電路板翹曲、電鍍不均、蝕刻不一致與訊號完整性問題等製造缺陷。在 JLCPCB,我們將銅箔平衡原則整合到可製造性設計(DFM)檢查與精密製造流程中,確保從原型到量產都能獲得一致結果。 本完整指南將探討有效銅箔平衡背後的原理、挑戰、設計最佳實務與先進製造技術。本文結合實際製造經驗與產業標準,為希望最佳化性能......