柔性導電塗層:片電阻、電導率與耐久性
1 分鐘
- 什麼是柔性導電塗層?
- 二維材料塗層中的導電網絡如何運作
- 片電阻與電導率有什麼分別?
- 基材類型如何影響塗層性能
- 柔性與彎折耐久性:真正重要的因素
- 其他耐久性因素:附著力、洗滌及氧化
- 如何公平比較導電塗層:最低限度資料套件
- 以性能保持為設計目標,而非追求峰值數據
- 常見問題
片電阻與電導率描述的是電氣性能的不同面向。片電阻(Ω/sq)同時取決於電導率及薄膜厚度,而電導率(S/m)則描述電荷在材料體積中的傳輸能力。對均勻薄膜而言,Rₛ = 1/(σ × t),因此兩者換算時必須知道厚度。單靠其中任何一項數值,都無法判斷柔性塗層能否承受彎折、洗滌或老化。
本指南將說明柔性導電塗層的片電阻與電導率之間的差異、石墨烯及 MXene 網絡如何傳導電流,以及如何在不同基材、彎折條件及耐久性測試下,公平比較各種配方。
本指南涵蓋:
1. 柔性導電塗層的定義及主要材料類型
2. 二維材料片層如何形成導電網絡
3. 片電阻與體電導率之間的差異
4. 基材形態(片材、紡織品、泡棉)如何影響性能
5. 彎折耐久性的實際意義及測試方法
6. 其他耐久性因素:附著力、洗滌及氧化
7. 公平比較塗層的實用檢查清單
什麼是柔性導電塗層?
柔性導電塗層是在可彎曲基材(例如塑膠薄膜、紡織品或泡棉)上形成的一層薄型導電材料。與玻璃上的氧化銦錫等硬質導電層不同,這類塗層的設計目標是在彎折、拉伸或其他形變情況下,仍能維持其電氣功能。
柔性導電塗層正應用於越來越多柔性電子產品,包括:
- 穿戴式感測器及智慧紡織品
- 柔性加熱器及焦耳加熱元件
- 可摺疊裝置的 EMI 電磁干擾屏蔽
- 應變及壓力感測器
- 柔性天線及互連結構
- 超級電容器電極等儲能元件
常見塗層材料類型
柔性導電塗層可採用多種材料,各自具有不同優勢:
| 材料類型 | 常見文獻報告數值 | 主要優點 | 主要限制 |
|---|---|---|---|
| 石墨烯/還原氧化石墨烯(rGO) | 約 10⁴–10⁵ S/m(溶液製程塗層) | 機械強度及化學穩定性優異,適合大面積製程 | 電導率低於金屬,且分散處理較具挑戰 |
| MXene(例如 Ti₃C₂Tₓ) | 最高約 10⁶ S/m(片材基板) | 在溶液製程二維材料中具有最高電導率,且具親水性 | 在潮濕環境中容易氧化 |
| 銀奈米線 | 高光學透光率下的片電阻約為 30–175 Ω/sq(透明薄膜) | 電導率極高,透明度良好 | 成本、表面粗糙度及潛在遷移問題 |
| 導電高分子(PEDOT:PSS) | 約 10¹–10⁵ S/m(二次摻雜後可更高) | 可採用溶液製程,柔性高且具透明度 | 電導率較低,且對濕度敏感 |
| 碳奈米管 | 視填料含量而有很大差異 | 機械順應性良好,具備橋接能力 | 分散不易,且有純度方面的疑慮 |
以上數值是受配方及製程影響的文獻範圍,並非可直接互相比較的排名。若沒有薄膜厚度及合適的幾何條件,便不能直接比較片電阻(Ω/sq)與電導率(S/m)。
本文主要探討二維材料塗層,尤其是石墨烯家族材料及 MXene。由於這些材料具有高長寬比、可採用溶液製程,並適用於大面積塗佈,因此在柔性電子領域獲得最多研究關注。
二維材料塗層中的導電網絡如何運作
石墨烯及 MXene 顆粒是極薄的片狀材料,其橫向尺寸遠大於厚度。乾燥後的塗層中包含大量這類片層。塗層中即使含有導電材料,也不代表電流必然能夠流通;電流必須透過彼此重疊的片層及其界面,找到連續的傳導路徑。
這種結構稱為滲流網絡:當連接程度低於臨界值時,電流路徑會中斷,塗層實際上呈現絕緣狀態;當連接程度超過滲流閾值後,足夠的接觸點便會互相連接,貫穿整個樣品,使材料具備導電能力。
影響導電網絡的因素
配方及製程中的多項因素,會決定導電網絡的傳導能力:
- 填料含量:增加導電填料含量可形成更多接觸點,但亦可能使油墨變稠、產生團聚,或降低塗層均勻度。
- 片層尺寸:較大的片層能橋接更長距離,但可能較難分散及均勻塗佈。
- 排列方向:片層排列整齊時,電荷在某一方向上的傳輸會更容易,但在其他方向上的傳輸能力則可能較弱。
- 黏結劑含量:黏結劑可改善內聚力及附著力,但若絕緣性黏結劑位於片層之間,便會提高電阻。
- 乾燥條件:乾燥條件會影響片層的堆積緊密程度,以及塗層在測試開始前是否已出現裂縫。
混合配方
許多塗層會將二維材料與其他填料混合,例如導電高分子、銀奈米線、碳黑或碳奈米管。Orts Mercadillo 等人於 2022 年發表在《Advanced Functional Materials》的石墨烯及 MXene 塗層比較綜述中,約有 40% 的塗層採用混合油墨配方。
其原理相當直接:一維奈米管或奈米線可橋接分離片層之間的空隙,而導電高分子則可連接不規則的接觸點。不過,增加組成材料亦會帶來更多界面、更多製程變數,以及額外的老化機制。
片電阻與電導率有什麼分別?
導電塗層通常會報告兩種電氣量測數值,而兩者回答的是不同問題。了解其差異,是進行公平比較的必要條件。
片電阻(每方塊歐姆值)
片電阻以每方塊歐姆值(Ω/□)表示,用來描述薄膜在方形區域內沿平面方向的電阻。由於可透過四點探針法相對容易地量測,因此是文獻中最常報告的數值。
進行四點探針量測時,電流會經由外側兩個接點流入,而內側兩個接點則負責感測電壓。這種配置可降低導線電阻及接觸電阻的影響。當薄膜厚度遠小於探針間距(厚度與間距的比值低於 0.1,是常見的薄膜條件),且樣品尺寸相對於探針間距足夠大時,片電阻為 Rₛ = (π / ln 2) × V/I ≈ 4.532 × V/I。此公式假設四個探針位於均勻薄膜上、彼此等距且共線,並遠離樣品邊緣。若樣品尺寸有限、探針靠近邊緣,或採用其他探針幾何配置,則需要使用適當的修正係數。

圖 1:大型均勻薄膜上的四個等距探針。外側探針提供電流,內側探針感測電壓;理想薄膜換算公式包含 4.532 這個係數。
主要特性:片電阻與方形面積的實際邊長無關。同一種薄膜製成的 1 cm 正方形與 1 m 正方形,具有相同的片電阻。
體電導率(西門子/米)
體電導率(sigma,σ)以西門子/米(S/m)表示,用來描述材料體積傳導電流的能力。這是材料本身的固有特性,不受樣品尺寸影響。
兩者之間的關係及其模糊性
當已知厚度 t,且符合薄膜假設時,片電阻與電導率的關係如下:
Rₛ = 1 / (σ × t)
其中:Rₛ = 片電阻(Ω/□),σ = 體電導率(S/m),t = 薄膜厚度(m)
這個公式揭示了一個重要的模糊之處:導電性很高的薄膜與導電性較低的厚膜,可能測得相同的片電阻。若沒有厚度資料,便無法區分材料本身的電氣品質與實際塗佈的材料用量。
例如,厚度為 100 nm、電導率為 10⁶ S/m 的薄膜,以及厚度為 1000 nm、電導率為 10⁵ S/m 的薄膜,兩者的片電阻均為 10 Ω/□。數值相同,但塗層實際上有很大差異。

圖 2:兩種電導率及厚度不同的薄膜,片電阻均為 10 Ω/sq。必須知道厚度,才能將片電阻換算為電導率。
幾何形態會使情況更加複雜
上述簡單關係最適用於片材基板上的平坦均勻薄膜。若採用其他形態的基材,換算結果便可能不可靠:
- 在紡織品上,油墨會滲入纖維之間,並以不同深度包覆個別紗線,因此難以界定實際導電體積。
- 泡棉本身具有三維結構,因此相比片電阻,體電導率是更合適的評估指標。
- 若沒有合理的幾何模型便進行數值換算,只會得到表面精確、實際上卻沒有意義的結果。
基材類型如何影響塗層性能
同一種導電配方,塗佈在不同基材上可能產生截然不同的結果。基材的幾何形態會從根本上改變導電網絡的形成方式,以及電流在其中的傳輸路徑。
片材基板(PET、PI 等)
平坦的塑膠片材可讓沉積薄膜沿著相對直接的平面形成連續連接。如果片層表面與基材相容,所需的黏結劑可能較少。由於電流路徑最直接,片材基板通常能測得最高的電導率。
文獻報告基準:在 PET 上以噴塗方式形成的 4.3 μm Ti₃C₂Tₓ 薄膜,電導率達到 1.2 × 10⁶ S/m,是該綜述中記錄的最高數值。
紡織品基材
在紡織品上,導電網絡必須繞過纖維、跨越紗線接觸點,並穿過不斷變化的間隙。電流路徑因此更長,也更加曲折。經向及緯向的導電表現亦可能不同。
文獻報告基準:該綜述中電導率最高的紡織品塗層,是加入 PEDOT:PSS 強化的 rGO 塗層,達到 6.4 × 10⁴ S/m,約比最高的片材基板結果低兩個數量級。
泡棉基材
泡棉會形成曲折的三維傳導路徑及龐大的內部表面積。這類結構非常適合感測應用,因為形變會改變大量接觸點;但其體電導率自然較低。
文獻報告基準:以海綿模板製作、並加入銀奈米線及聚多巴胺的 rGO 泡棉,文獻報告電導率為 59 S/m。
這些數值不應被視為簡單的排名,因為它們比較的是截然不同的電流路徑及材料體積。片材基板上的塗層與泡棉上的塗層,服務於不同的工程用途。
公平比較時應報告哪些資料
比較不同基材上的塗層時,務必確認報告是否包含以下資料:
- 基材結構及材料
- 樣品尺寸及電流量測方向
- 塗層質量或厚度
- 電極配置及探針間距
- 塗佈區域內重複量測的次數
柔性與彎折耐久性:真正重要的因素
柔性導電塗層必須在導電接觸點不斷重新排列的情況下維持運作。彎折會使外側表面受到拉伸,內側表面受到壓縮。片層可能滑動、分離、屈曲,或重新連接。
電阻變化是否理想,取決於實際應用:應變感測器會刻意利用這種效應;而加熱器、天線或互連結構則需要在形變時維持穩定電阻。
單靠彎曲半徑並不足夠
文獻報告的彎曲半徑,其實無法充分反映塗層的實際機械狀態。還有許多其他因素會影響應變:
- 薄膜相對於基材中性軸的位置
- 基材厚度及剛性
- 彎折方向(凸面或凹面)
- 彎折速度、停留時間及循環次數
- 量測前的恢復時間
樣品只在大型圓柱上彎折一次,並不能證明其具備抗疲勞能力。反覆施加負載可能使裂縫擴展、接觸點受到磨耗或磨蝕,並令網絡在卸載後仍永久改變狀態。
標準化問題
研究文獻中一個常見問題是,許多元件在機械狀態放鬆時進行電氣特性量測,之後才另外展示其彎折或拉伸能力。然而,柔性電子元件很可能需要在形變狀態下運作,因此關鍵量測通常是在施加負載期間,以及經過多次加載與卸載循環後的電氣性能。
在這些狀態下進行測試,才能判斷較低的初始電阻究竟是穩定可靠、刻意對應變敏感,還是只屬於暫時現象。
其他耐久性因素:附著力、洗滌及氧化
彎折只是耐久性挑戰之一。實際應用中的塗層還必須承受附著力要求、反覆洗滌及環境老化。
附著力
附著力可確保基材形變時,導電網絡仍牢固附著其上。即使材料本身尚未失去導電能力,附著力不足也可能早已造成局部剝離。影響附著力的因素包括:
- 基材的表面化學特性及粗糙度
- 表面預處理(電漿、電暈或化學底塗)
- 配方中的黏結劑類型及含量
附著力與電導率之間的取捨是核心挑戰:黏結劑可能增強附著力及耐洗性,但同時提高片層之間的電阻。應透過一系列配方測試呈現這種取捨,而不是只報告初始表現最佳的樣品,掩蓋其他結果。
耐洗性
洗滌同時涉及化學及機械方面的挑戰。水、洗滌劑、溫度、攪動及乾燥,都可能移除附著不牢的材料、使聚合物基質膨脹,或改變材料界面。
若未註明以下資料,便不能完整地宣稱具備「耐洗性」:
- 所採用的洗滌程序及標準(例如 ISO 6330 或 AATCC 135 家用洗滌程序)
- 洗滌循環次數
- 使用的溫度及洗滌劑
- 電氣量測時間(洗滌後立即、乾燥後或恢復後)
封裝可能保護導體,但亦可能使整個結構變硬、降低水蒸氣傳輸能力,並改變應變傳遞方式。因此,真正需要比較的是完成保護的整個組件,而不是未經封裝的裸塗層。
氧化與老化
環境穩定性是塗層耐久性的重要面向,但在文獻中往往報告不足。MXene 尤其容易氧化,隨著時間推移,電氣性能可能因此顯著下降。
該綜述引用的一項研究發現,在環境條件下,PVA 基質中的 Ti₃C₂Tₓ,當填料含量為 10 wt% 時,電導率降至初始值的 7%;當填料含量為 50 wt% 時,則降至初始值的 40%。然而,氧化速率對濕度、紫外線照射、施加電壓及使用頻率非常敏感,因此不應將此例子概括為通用的壽命估算。
石墨烯家族塗層則面臨不同的老化風險,包括團聚及界面劣化。所有類型的塗層都應進行受控的穩定性研究,而不應單憑初始量測結果推斷長期性能。
如何公平比較導電塗層:最低限度資料套件
若每項電氣測試結果都附有足夠背景資料,讓讀者能夠還原測試條件,便能提升比較的公平性。可在圖說、表格或資料紀錄中加入精簡的最低限度資料套件。這無法消除不同實驗室之間的差異,但能讓差異清楚呈現,避免讀者將條件不相等的樣品視為相同。
必要資料檢查清單
| 類別 | 應報告的資料 | 重要性 |
|---|---|---|
| 配方 | 二維材料種類、共用填料、黏結劑/穩定劑及比例 | 決定材料的固有電導率及網絡結構 |
| 基材 | 形態、材料、尺寸及塗佈方法 | 影響電流路徑及有效導電體積 |
| 電氣結果 | 片電阻或電導率,以及厚度/塗層質量 | 可比較材料品質與實際用量 |
| 量測設定 | 電極配置、探針間距、樣品幾何形態、環境及樣品數量 | 方便獨立驗證及比較 |
| 耐久性測試程序 | 彎折/洗滌/熱測試/老化程序及循環次數 | 界定比較時所承受的應力程度 |
| 電阻量測時間 | 在應力作用期間、應力結束後立即,或恢復後量測 | 不同量測時間可回答不同的工程問題 |
| 性能保持率 | 性能保持情況、漂移及變異程度(而非只報告最佳初始數值) | 反映長期可用性,而不只是峰值性能 |
應用專屬評估標準
在上述基礎上,還應加入應用專屬的評估標準。同樣的初始片電阻,可能適用於某種用途,卻完全不適合另一種用途:
- 焦耳加熱器:在彎折狀態下,必須於指定電壓維持穩定溫度。這也是量產柔性加熱器仍採用蝕刻金屬箔,並將其層壓於聚醯亞胺或矽橡膠中的原因:與塗層網絡相比,金屬箔在彎折及熱循環期間能更可預測地維持電阻。請參閱石墨烯加熱器目前的發展狀況。
- EMI 電磁干擾屏蔽:在形變狀態下,仍須於指定厚度及頻率達到所需的衰減效果。
- 應變感測器:刻意利用電阻變化進行感測,但變化必須可重複且可預測。
- 透明電極:必須在片電阻與光學透光率之間取得平衡。
以性能保持為設計目標,而非追求峰值數據
石墨烯及 MXene 塗層確實具有發展潛力:其高長寬比有助形成連接網絡,溶液製程可應用於大面積塗佈,而現有塗佈方法亦能應用於片材、織物及多孔結構。
然而,實驗室樣品往往未包含包裝及封裝,而長期穩定性所受到的關注亦少於初始性能。塗層擴大量產時,乾燥、處理方式及缺陷統計也會改變,因此測試片表現出色,只能證明技術具有可行性,並不代表已具備量產條件。
最具參考價值的設計目標是在明確使用條件下維持功能。為了達到這個目標,可以接受稍高的初始電阻,以換取更好的附著力、更低的漂移,或更簡單的水性製程。如果重量及柔性條件允許,也可以採用較厚的塗層;若混合網絡能帶來可量測的耐久性提升,亦可考慮較複雜的配方。
片電阻仍然是實用的評估工具,但只有在同時提供塗層厚度、結構、形變條件及測試歷程後,這個數值才真正具有工程參考意義。
常見問題
為什麼兩種片電阻相同的塗層,實際表現卻可能不同?
片電阻同時反映材料電導率及導電層厚度。較薄但電導率較高的薄膜,可能與較厚但電導率較低的薄膜具有相同片電阻。此外,片層接觸情況、黏結劑含量、均勻度及基材幾何形態也可能不同,因此兩個初始表現相近的樣品,在彎折、加熱或老化後可能出現明顯差異。
片電阻與電導率有什麼分別?
片電阻(Ω/□)量度薄膜沿平面方向的電阻,同時取決於材料電導率及薄膜厚度。體電導率(S/m)則是材料本身的固有特性,不受尺寸影響。兩者的關係為 Rₛ = 1/(σ × t),因此換算時必須知道厚度。
哪一種耐久性測試最適合柔性塗層?
應採用符合實際使用情境的應力測試:摺疊式互連結構應進行彎折測試,紡織品應進行洗滌測試,而容易氧化的薄膜則應進行受控濕度及儲存測試。明確訂定應變或彎曲半徑、循環次數、環境及量測時間,並同時報告應力作用期間及恢復後的電阻。
加入黏結劑一定能提升塗層耐久性嗎?
不一定。黏結劑可改善內聚力、附著力及耐操作性,但絕緣性黏結劑可能將導電片層分隔,導致電阻上升。它亦可能改變柔性、吸濕程度及老化表現。合適的配方必須在電氣連通性與機械完整性保持之間取得經量測驗證的平衡。
柔性導電塗層主要使用哪些材料?
主要材料包括石墨烯家族材料(石墨烯、rGO)、MXene(Ti₃C₂Tₓ 等)、銀奈米線、導電高分子(PEDOT:PSS)及碳奈米管。許多實際配方會結合其中兩種或以上材料,以取得混合性能。
為什麼 MXene 塗層會隨時間劣化?
MXene 容易氧化,尤其是在潮濕環境中。氧氣及水分可能與 MXene 表面反應,將具導電性的碳化鈦轉化為絕緣性的二氧化鈦。氧化速率取決於濕度、溫度、紫外線照射、片層尺寸,以及材料是否經過封裝或複合材料緩衝保護。
柔性導電塗層可用於哪些應用?
柔性導電塗層可應用於穿戴式感測器、智慧紡織品、柔性加熱器、EMI 電磁干擾屏蔽、應變感測器、柔性天線、超級電容器電極,以及可摺疊顯示器和觸控感測器的透明電極。
什麼是四點探針法?
四點探針法是量測片電阻的標準技術。它使用四個等距接點:電流經由外側兩個探針流入,電壓則由內側兩個探針量測。這種配置能大幅降低接觸電阻及導線電阻的影響,因此比兩點量測法更準確。