機器如何革新PCB絲印
1 分鐘
- 什麼是PCB 絲印印刷?
- PCB 絲印印刷上該寫些什麼?
- 手工絲印印刷的局限性
- 機器如何徹底改變PCB絲印印刷
- PCB絲印印刷機的主要特點
- 印刷絲網的製造工序
- 網版印刷(手動):
- 絲印印刷(自動印刷機):
- PCB絲印印刷工藝:
- PCB絲印印刷類型:
- 手動絲印印刷
- 液態光成像(LPI)
- 直接圖例列印 (DLP)
- 結論
印刷電路板 (PCB) 表面印刷的文字、符號、標記和圖像層稱為 PCB 絲印。作為 PCB 製造流程的一部分, 絲印是指將特定的油墨或類似油墨的物質印刷到 PCB 表面,從而提供有關元件位置、組裝說明和標識的資訊。對於生產高品質的印刷電路板 (PCB) 而言,精度和準確度至關重要。先進的PCB 絲印印刷機可帶來卓越的印刷效果。 PCB 絲印印刷機設計符合現代電子製造的嚴苛要求,提供精準可靠的印刷解決方案。
印刷機採用最先進的技術,確保最佳印刷性能。我們的機器配備了自動模板對準、可調刮刀壓力和精確控制系統等先進功能,即使面對複雜的PCB設計,也能提供一致且精準的印刷效果。 PCB網版印刷機設計提高效率和生產力。這種自動化解決方案無需人工幹預,可實現連續不間斷的印刷作業。這簡化了生產流程,降低了人力成本,並提高了產量。
在接下來的章節中,我們將更詳細地講解絲印印刷在PCB設計上的優勢。同時,我們也將講解絲印印刷的三種方法及其各自的優缺點。此外,我們也將探討絲印印刷機如何徹底革新PCB 絲印印刷製程。
什麼是PCB 絲印印刷?
想像一下那些缺乏方向/距離文字和地標的道路和街道。它們有意義嗎?同樣,PCB 絲印印刷起著與地標和文字相同的作用。它根據需要提供有關各種電路點、零件和額外電路的文字資訊。 絲印印刷主要用於標記測試點和註釋元件前綴名稱。 絲印印刷可以在製造過程中使用紫外液體光成像製程進行,該製程類似於用於阻焊層應用的製程。如果您需要非常小的線寬,您的製造商可以使用稱為「直接圖例印刷」的替代流程。本文末尾將詳細介紹正確的工藝。傳統上, 絲印印刷是手動完成的,需要大量的技能和時間。然而,隨著 PCB 變得越來越複雜和產量的增加,自動化機器變得不可或缺。
PCB 絲印印刷上該寫些什麼?
具體來說,我們可以在絲印印刷層中包含各種訊息,例如警告標誌、組裝說明、企業或品牌標識、組件名稱、指示資訊等。以下是正確列表:
● 印上公司識別、設計師/製造商的名稱
● 警告標誌,例如“高壓”
● 版本號,例如Ver1.0、V2.0、V3.0、V4.0等
● 測試點
● 元件編號和方向
● 連接器接腳排列,特別是針頭
在密集的電路板上,所有這些資訊可能會顯得非常擁擠;本文稍後將介紹一些整理絲印印刷標記的方法。上圖顯示了一個包含上述清單中部分資訊的 PCB 組裝板範例。
手工絲印印刷的局限性
1. 耗時
手動印刷過程勞動密集且緩慢,限制了其適合大量生產。
2.不一致
在多塊電路板上實現一致的品質是一項挑戰,尤其是對於複雜的設計或精細的細節。
3. 錯誤和浪費
人為錯誤可能導致錯位、污跡和列印缺陷,從而造成材料浪費和成本增加。
4.可擴展性有限
手動方法難以滿足現代電子製造的需求,因為速度和精確度至關重要。
機器如何徹底改變PCB絲印印刷
1. 提高精度
現代機器利用先進技術,例如:
●自動對準:確保絲網層完美定位,最大限度地減少錯誤。
●高解析度列印:即使在密集的 PCB 上也能實現複雜的細節和精細的文字。
借助機器,製造商可以保持大批量生產的一致性,減少缺陷並確保更高的品質。
2. 提高速度
自動絲印印刷機的運作速度比手動操作快得多。它們可以:
● 同時處理多塊電路板。
● 減少不同設計之間的設定和轉換時間。
對於上市時間至關重要的大量製造環境來說,這種速度的提升至關重要。
3. 提高印刷品的耐久性
機器使用最佳化的技術和受控的環境來確保:
● 適當的油墨附著力。
● 塗層厚度均勻。
● 持久的印刷效果,耐磨損和耐環境因素影響。
4.設計的多功能性
先進的機器支援多種列印選項,包括:
● 多種顏色,增強清晰度和品牌知名度。
● 自訂標誌和詳細圖形。
● 適應不同PCB尺寸和形狀。
5.減少材料浪費
自動化系統透過精確控制墨水用量並降低出錯的可能性,最大限度地減少浪費。這不僅節省了成本,也符合永續的生產實踐。
6.與其他流程的集成
現代PCB絲印印刷機可以無縫整合到自動化生產線中,與以下設備同步:
● 阻焊應用。
● 元件放置。
● 品質控制系統。
這種整合進一步簡化了製造流程並提高了整體效率。
PCB絲印印刷機的主要特點
1.高解析度印表機能夠以高達 50 微米的解析度進行列印,確保標記清晰銳利。
2.先進的視覺系統結合了攝影機和感測器,可實現即時對準和品質保證。
3.使用者友善介面直覺的軟體允許輕鬆輸入設計並進行自訂。
4.可擴充性機器只需最少的調整即可處理小型原型運作以及大規模生產批次。
5.環保操作許多機器採用低能耗技術並支援環保油墨,以減少對環境的影響。
採用機器印刷的挑戰
1. 初始投資
購買和安裝自動化絲印印刷機需要大量的前期成本。然而,長期效益往往值得這項投資。
2.維護要求
定期維護對於保持機器高效運作和防止停機至關重要。
3. 操作人員培訓
需要熟練的操作員來管理和排除這些機器的故障,因此需要培訓和提高技能。
機器絲印印刷的最佳實踐
1.選擇合適的機器選擇符合您生產需求的機器,考慮解析度、速度和與 PCB 設計的兼容性等因素。
2.最佳化自動化設計確保 PCB 設計適合自動化列印,方法如下:
● 包含足夠的間隙。
● 避免過於複雜的圖案,因為這可能會使流程變得複雜。
3.定期維護安排例行維護,以保持機器處於最佳狀態並減少意外停機時間。
4.利用軟體功能利用設計和模擬工具在生產前測試列印佈局,減少反覆試驗的努力。
PCB絲印印刷的未來趨勢
1.數位印刷技術數位印刷正成為傳統網版印刷方法的替代品,具有更高的精度和靈活性。
2.人工智慧整合人工智慧驅動的系統可以即時分析列印質量,從而實現立即調整併進一步減少缺陷。
3.永續性創新未來的機器可能會採用更多環保做法,例如水性墨水和節能操作。
自動印表機的功能
速度高:全自動絲印印刷機有自己獨特的變頻調速裝置,印刷速度可在每分鐘20至70次之間調整。
性價比高:全自動打碼機自備電子計數器,達到預先設定的總數後,可自動停機,節省大量人力、墨水。
品質好:全自動絲印印刷機的點位、套色都非常準確,因為配備了多色印刷電眼裝置,可以提高印刷品質。
黏性好:絲印機的黏性很好,而且墨層比較厚,所以文字圖文不容易掉色。
多方面:全自動絲印印刷機不僅可以單獨使用,還可以連接UV乾燥機,或分切機,催款機等輔助機器。
借助自動絲印印刷機,我們能夠為客戶提供「更快」和「更有效率」的服務,熱烈歡迎與我們聯繫,我們始終在線!
印刷絲網的製造工序
螢幕修復
第一步,我們需要用夾具將屏體固定在底座或工作台上,放置屏體的時候距離定位板留3-5mm的距離。
對齊和定位
第二步,我們需要將電路板用直角定位法或螺柱對位法(一般使用2個定位片)放置在定位板上,固定並對準,然後放下網板框架,調整定位鈕,使PCB輪廓與網板大致重合。接下來,根據定位孔或輪廓線進行初步對板,然後根據焊盤逐步調整至最佳位置。
絲網油墨的選擇與微調
第三步,根據客戶要求選擇絲網油墨,放下網框並將油墨倒入網框內,然後選擇合適長度的刮刀進行試印樣品,並微調定位直至準確。
試印
第四步,需要對樣機進行透明字位膜試印,檢查字號是否有偏差,如果沒有偏差才可以進行量產,如果沒有偏差則需要重新微調定位,撕掉有缺陷的膜,重新貼上新的膜再印,如此反複試印,直到合格為止。
網版印刷(手動):
第五步,將已完成表面處理製程的電路板放置在固定位置,放下網框,然後雙手握住刮刀,以50°-60°的角度均勻用力在刮印網面上由前向後或由後向前刮印。印料經由印刷網孔受到刮刀的壓力印在電路板上。刮刀通過後,網版依靠自身張力恢復。刮刀刮印完畢後,抬起網框,將密封的網版印料刮回。
絲印印刷(自動印刷機):
第六步,刮刀的角度是外「八」字形,一般在20-30度之間,可以依照實際需求選擇印刷次數。
過去,大多數工廠的網版印刷都是手工完成的,既費時又只能印製60碼左右的較短長度。因此,我們在生產線上引進了全自動平板網版印刷機。
PCB絲印印刷工藝:
PCB 絲印印刷製程涉及使用非導電油墨(通常為白色、黑色或黃色)來標記元件、測試點和其他重要標記。以下是從設計到最終產品的所有步驟:
1. 設計準備:在PCB設計軟體中建立絲網印刷層,並將其轉換為Gerber檔案。此Gerber檔案包含有關PCB的所有資訊。
2. 絲印準備:將第一步準備好的設計圖列印在透明紙上。然後,按照您希望它們在實際 PCB 上呈現的樣子,將它們放在乾燥的絲布上。
3. 印刷:將布料放在電路板上,並用透明膠帶將圖案牢固地貼在電路板表面。用刮刀將油墨透過網版印刷到PCB上。
4. 固化:將電路板圖案暴露在紫外線照射機下,並在另一面覆蓋不透明材料。油墨透過紫外線或熱固化,使標記固化。
5. 品質檢查:檢查電路板以確保標籤清晰、準確。
此流程可確保快速識別組件,並有助於組裝和故障排除。如需了解更多關於 PCB 設計的信息,請參閱我們關於 PCB 製造流程的終極指南。
PCB絲印印刷類型:
在 PCB 製造中,主要採用兩種類型的絲印印刷工藝:
手動絲印印刷
液態光成像(LPI)
直接圖例列印 (DLP)
每種方法都有其獨特的特點、優點和缺點,其應用很大程度上取決於PCB設計的特定要求。
1. 手動絲印印刷:使用範本手動塗抹油墨。這種方法對於簡單的設計來說經濟實惠,但對於複雜的PCB來說精度較低。該工藝包括:
在絲網塗上一層感光乳劑
透過設計的正片將其曝光
洗掉乳劑以在螢幕上建立設計的模板。
將油墨塗在網版上,透過模板印在要印刷的表面上。
2. 液體光成像 (LPI):將感光液體環氧樹脂塗抹到 PCB 上,然後透過帶有所需圖例圖案的薄膜進行紫外光曝光。這樣就能在 PCB 上形成精細的標記。此技術非常適合高密度電路板。然而,與其他方法相比,該製程更耗時且成本更高。紫外光曝光和顯影的需求增加了製造時間,而使用感光環氧樹脂和薄膜則增加了材料成本。
3. 直接圖例印刷 (DLP):使用噴墨列印技術將油墨直接噴印到 PCB 上。 DLP 快速、精確,並且無需模板,使其成為現代 PCB 生產的首選。由於無需任何膠片或紫外線曝光,DLP 製程可以顯著縮短生產時間。儘管它可能不如 LPI 製程提供的高分辨率。因此,DLP 可能不適用於對網版印刷耐用性要求較高的 PCB。
每種方法在成本、準確性和複雜性方面都有其優點。
手動絲印印刷
在絲印印刷PCB上,手工網版印刷採用網版印刷技術,在手工操作的同時將油墨塗在PCB上。具體來說,當線寬超過7毫米且線套準公差為5毫米時,可以採用此工藝。此工藝需要一塊尼龍描圖模板和PCB網版印刷的最小文字尺寸。我們使用模板將油墨印到PCB板上。然後,PCB板需要放入固化爐中烘烤固化。
優點:首先,對於小規模生產來說,它確實非常經濟高效。對於小規模生產來說,設備和設置成本通常比使用自動化印刷方法更低。其次,這種方法用途廣泛。織物、紙張、塑膠和PCB只是手工印刷的幾種材料。由於它既可以在曲面上印刷,也可以在平面上印刷,因此適用於各種應用。此外,手動網版印刷的設計修改選項也非常靈活。小批量或一次性印刷受益於其可隨時更改和調整的能力。
缺點:然而,絲網印刷電路板的手動網版印刷需要熟練的操作員,他們能夠精確地對準絲網、施加恆定的壓力並確保油墨覆蓋均勻。因此,這是一個勞力密集的過程。因此,對於較大的生產量,通常會使用自動網版印刷機來提高效率和準確性。此外,像LPI或DLP這樣的更先進的印刷技術可以比手動網版印刷達到更高的解析度和精細度。它最適合用於包含大量組件和簡單細節的設計。
一名戴著白手套的工人操作著一台列印設備,施加壓力,將綠色物質轉移到印刷電路板(PCB)上的電路設計上。場景發生在一個車間工作台上,類似電子元件的生產設備。
液態光成像(LPI)
我們首先要用液態光成像環氧樹脂覆蓋層壓板。液態環氧樹脂可以成像。然後,用紫外線曝光將網版印刷圖案轉移到印版上。 LPI 通常用於各種用途,包括應用阻焊層和網版印刷。
優點:與手動網版印刷方法類似,LPI 具有多功能性。 LPI 適用於 PCB 製造的各種應用,包括阻焊層應用和網版印刷。它可用於在 PCB 表面建立保護層、文字、徽標和其他標記。此外,LPI 還能準確且有效率地複製複雜的設計。 LPI 確保了一致性,並且我們透過使用數位檔案和紫外線曝光技術,無需手動校正或對齊。值得注意的是,與手動網版印刷方法不同,LPI 允許在 PCB 表面創建高解析度圖案和設計。它可以產生精細的特徵、複雜的細節以及 PCB 不同層之間的精確配準。
缺點:與自動化技術相比,LPI 可能是一個耗時的過程。特別是對於複雜的設計或大量的 PCB 來說,曝光和顯影階段可能比預期花費更長的時間。此外,LPI 製程相對複雜,包括油墨塗覆、曝光和顯影。它需要精確控制曝光時間、顯影劑和乾燥條件等變數。為了獲得一致的結果,需要一個精確且可控的環境。
直接圖例列印 (DLP)
DLP 是一種數位印刷方法,利用投影機或光源逐層選擇性地固化液態樹脂。
優點: DLP 提供高精度和高解析度,可在 PCB 表面創建複雜精細的圖案。它可以創造複雜的圖案、幾何形狀和精確的電路走線。此外,與傳統技術相比,DLP 可以縮短生產時間。它允許同時固化多層,從而加快製造週期和原型製作速度。此外,DLP 還支援客製化和設計靈活性。由於數位檔案易於修改和調整,因此可以快速進行原型設計和迭代。
缺點: DLP 系統的購置和維護成本可能很高。固化系統、樹脂配料以及 DLP 投影機或光源等專用工具可能需要大量的初始投入。不僅如此,DLP 的材料選擇也相對有限。樹脂基材料與傳統 PCB 基板具有不同的材料特性,是 DLP 適用的主要材料。就可用於 DLP 的材料種類而言,可供選擇的材料可能較少。
結論
從手工到機器的PCB網版印刷的轉變,標誌著電子製造業的一個重要里程碑。現代機器憑藉其精度、速度和可擴展性,解決了傳統方法的挑戰,使製造商能夠滿足複雜和大量生產的需求。透過投資先進的印刷技術,該行業不斷突破品質和效率的界限,為PCB製造樹立新的標準。
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......