5 個常見的 PCB 設計新手錯誤(以及如何避免)
1 分鐘
- 錯誤一:未使用接地層
- 錯誤二:未檢查間距規則
- 錯誤三:未使用去耦電容
- 錯誤四:未標示元件
- 錯誤五:未執行設計規則檢查(DRC)
- 結語
印刷電路板(PCB)是現代電子產品中不可或缺的元件,從智慧型手機、筆記型電腦到汽車與家電都能見到它的身影。PCB 提供了一種高效連接電子元件的方式,能以精簡且可靠的途徑傳輸訊號與電力。然而,設計 PCB 並非易事,尤其對初學者而言。
本文將探討初學者最常犯的 5 大 PCB 設計錯誤及其解決方法。這些錯誤可能導致訊號干擾、散熱問題、電源供應異常,甚至損壞元件。避開這些陷阱,才能確保你的 PCB 既穩定又可靠。
錯誤一:未使用接地層
接地層是 PCB 上大面積且連接到地的銅面,可作為屏蔽層,防止電磁干擾(EMI)影響板上的訊號。若未使用接地層,訊號容易夾雜雜訊,進而降低電路效能。
解決方法:在設計中加入接地層。大多數 PCB 設計軟體都內建快速添加接地層的功能,只需新增一層並將其連接到地網路,即可形成大面積銅面作為接地層。
錯誤二:未檢查間距規則
間距規則(DRC)指的是 PCB 上兩個導電物件(如兩條走線或走線與焊墊)之間的最小距離。忽略間距規則可能導致短路或訊號干擾。
解決方法:在PCB 設計軟體中設定間距規則。多數軟體提供「Rooms」功能,可針對不同區域或物件設定最小間距,避免元件過於靠近而造成短路或干擾。
錯誤三:未使用去耦電容
去耦電容安裝在積體電路(IC)的電源與接地腳之間,可穩定供電並抑制電源雜訊。若省略去耦電容,可能導致電源不穩、電路效能下降。
解決方法:在設計中加入去耦電容。電容值與類型需依 IC 與供電電壓而定,請參閱 IC 的資料手冊以決定適當的電容值與擺放位置。
錯誤四:未標示元件
元件若無標示,組裝時容易混淆或出錯,尤其在複雜設計中更難辨識。
解決方法:在 PCB 設計中為所有元件加上文字標籤。多數軟體支援快速添加標籤,請使用清晰簡潔且易讀的命名。
錯誤五:未執行設計規則檢查(DRC)
DRC 可自動檢查 PCB 設計中的錯誤,如間距不足、物件重疊、未連接的接腳等。忽略 DRC 可能導致後續組裝或成品出現問題。
解決方法:在 PCB 設計軟體中執行 DRC。多數軟體內建 DRC 功能,會產生錯誤報告,請仔細檢視並修正所有問題後再進入生產。
結語
PCB 設計對初學者來說確實充滿挑戰,但只要避開上述 5 大常見錯誤並遵循最佳實踐,就能打造出穩定可靠的電路板。
總結來說,初學者最常犯的 5 大錯誤為:未使用接地層、未檢查間距規則、未使用去耦電容、未標示元件,以及未執行 DRC。正視這些問題,就能避免訊號干擾、電源異常與元件損壞等困擾。
修正方法在於善用工具並遵循最佳實踐。絕大多數 PCB 設計軟體都內建接地層、間距設定、去耦電容、元件標籤與 DRC 等功能,操作簡便。
在進入生產前多花時間反覆檢查,就能避免代價高昂的錯誤與延遲。記得查閱元件資料手冊,選用合適工具並遵循設計準則。
總之,PCB 設計雖需注重細節,但回報豐厚。避開本文提到的 5 大初學者錯誤,你將能創造出功能完善且長久可靠的電路板。
持續學習
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......
仿真不收斂排查:SPICE 收斂故障機理與 LTspice 對策實操
電源工程師的日常工作中,經常遇到這種情況:電路圖已經檢查三遍,確認沒有問題,按下執行後,螢幕卻彈出一行紅字,模擬直接停止。網路上的對策五花八門:修改 .options、加入電阻、縮小時間步長,輪流嘗試卻像抽籤。其實,收斂問題九成有跡可循;不了解錯誤訊息背後的數值機理,才會讓排查變成毫無方向的嘗試。 SPICE 電路模擬將電路方程表示為非線性方程組 f(x) = 0,並透過牛頓-拉夫森法,依照下方公式逐步逼近實際解。LTspice 的演算法已比傳統引擎更具容錯能力,但模型與電路結構中的問題,仍需要使用者自行處理。先建立錯誤訊息與對策的對照表,排查時依循明確路線,會比反覆搜尋論壇更有效率。 圖:牛頓-拉夫森法的收斂迭代公式 其中,f′(xn) 在電路中對應的是雅可比矩陣,也就是電路在目前電壓與電流狀態下的電導矩陣。 注意事項 SPICE 收斂問題應先依錯誤類型,定位數值或電路拓撲方面的原因,再調整求解器參數。先確認模型、節點與直流通路合理,再使用直流工作點分析指令 .op、節點初值設定指令 .nodeset,或 GMIN 步進法進行驗證。 一、三類典型錯誤訊息速查 錯誤訊息雖然各式各樣,但大致可歸納為......
EasyEDA Pro 與 KiCad:GPT-6 Astra PCB 設計比較
重點摘要 比較對象:同一個 TPA3116D2 立體聲擴大機專案的兩個版本,分別由 GPT-6 Astra 在不同的 EDA 工具中建立。比較重點在於交付專案之後,您實際上能夠如何使用與修改它。 接地覆銅:EasyEDA Pro 專案將接地覆銅儲存為 28 個固定填充區域;KiCad 專案則保留兩個原生覆銅區域,可在佈局變更後自動重新填充。 驗證:KiCad 最初回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位與未連接定義解決,沒有增加額外的規則排除項目。 兩個專案都尚未證實的事項:兩個專案均通過各自設定的軟體檢查,但兩片電路板都尚未製造、組裝、進行電氣測試,或經過正式的 DFM 審查。 當 AI 代理替您建立專案時,EasyEDA Pro 與 KiCad 的比較重點也會改變。此時,比較的不只是哪款工具擁有更好的編輯器、佈線器或操作介面,還包括代理最終交付的專案品質。 原理圖可能正確、電路板可能已完成佈線,設計檢查也可能全部通過。然而,下一次修改時,仍可能暴露出封裝元件庫、元件關聯、覆銅區域或專案可攜性方面的問題。 為了探討這些差異,我們使用 GPT-6 Astra 製作了兩次相同的 TP......