光阻在印刷電路板中的重要性
1 分鐘
- 什麼是光阻?
- 負型與正型紫外曝光:
- 微影製造流程:
- 光阻的化學結構
- 如何在 PCB 上塗佈光阻?
- 如何從 PCB 移除光阻?
- 結論
微影製程不僅廣為人知,更是製造半導體的唯一技術。此方法用於製造 PCB、IC 與其他電子元件。然而,最重要的是了解微影製程如何運作,以及光阻在其中扮演的角色。在蝕刻製程中製作導線時,會使用遮罩層。接著塗佈光阻並使其固化,蝕刻未覆蓋部分以形成導線。我們在 PCB 銅蝕刻製程中也採用相同作法。以下是幾個典型應用:
- 銅蝕刻的圖案轉移
- 導通孔與焊墊形成
- 電鍍遮罩
本文探討光阻在 PCB 製造中的重要性,包括其類型以及對電路板性能與品質的影響。
什麼是光阻?
一種感光高分子材料,稱為光阻 ,用於 PCB 製造的微影製程。當暴露於特定波長的光線(通常是紫外光)時,光阻會發生化學變化,實現選擇性蝕刻或金屬電鍍。本質上,它作為模板或遮罩,在基板上定義電路圖形。為提升其性能,該溶液會與多種其他物質混合。其主要成分包括:
- 樹脂:主要成分,提供黏性及其他特性。
- 溶劑:作為樹脂的載體並使其溶解。
- 感光劑:光活性物質,對光線產生反應。
- 添加劑:用於提升表面阻抗。
負型與正型紫外曝光:
負型紫外曝光:
此類光阻在紫外光照射下會固化。這些固化區域在顯影後會保留在 PCB 上。未曝光區域則在顯影過程中被移除。負型阻焊是 PCB 製造中最常用的阻焊類型,因為它在細線與精密特徵上表現良好。
正型紫外曝光:
曝光區域在正型紫外光下會膨脹並溶解。曝光區域不會固化,因此可輕易被顯影劑移除。正型光阻常用於高精度微影,如電路圖形製作,而非阻焊。
微影製造流程:
使用感光薄膜或油墨蝕刻 PCB 涉及微影製造流程的多個步驟。從回溯到板面清潔以避免應用與顯影問題,包括以下內容。
1) PCB 準備:首先必須清潔銅箔基板並檢查是否有雜質。我們必須在繼續前清潔並去除任何污垢或氧化物。
2) 光阻塗佈:如前所述,這種聚合物通常由光線固化。然而,我們必須先將其塗佈於銅箔基板。濕式光阻材料可透過噴塗或旋塗等方式塗佈。當使用乾膜光阻時,則需先將覆蓋光阻的薄膜貼合至銅表面,再進行壓合。
3) 曝光:準備遮罩。此遮罩層旨在阻擋光線照射光阻。遮罩包含您希望在 PCB 上製作的導線圖形。
4) 顯影溶液:曝光後,需要溶劑來移除 PCB 上未固化的光阻。負型光阻的曝光區域會固化,因此不移除;而未曝光區域則被移除。正型光阻則相反。
5) 蝕刻製程:在微影製程中,這基本上是移除金屬的程序,特別是 PCB 的銅。當光阻固化後,它會固定下方的銅,同時移除多餘的銅。
6) 剝離:光阻用於蝕刻 PCB;蝕刻後必須移除光阻,以便進行後續處理的銅層回收。以下章節將介紹從 PCB 移除固化光阻的各種方法。
光阻的化學結構
根據化學成分與光反應特性,PCB 光阻應用技術可分為三大類。這些包括光分解型、光聚合型與光交聯型。
1. 光交聯型光阻:顧名思義,此化學物質在光線照射時會啟動交聯鍵結。它會使特定區域固化,形成鏈結,因此被歸類為負型光阻。
2. 光聚合型光阻:同樣為負型光阻,光照後會固化。該物質在顯影液中的溶解度降低。但這次是啟動單體聚合,而非交聯鍵結。
3. 光分解型光阻:此類正型光阻的曝光區域會在顯影液中溶解。疊氮醌是此類光阻的一種,並非常見類型。
如何在 PCB 上塗佈光阻?
精準與電路精度需要正確塗佈光阻。每種技術都有其優缺點。製程中使用以下其中一種技術:
濕式光阻: 使用噴塗,透過噴霧將標準光阻塗佈於 PCB。噴塗成本較低且快速,同時形成均勻塗層,並可精確控制厚度。
電鍍沉積:透過電化學反應塗佈板面。形成高解析度的薄層,常用於多層 PCB。
熱輥貼膜: 用於乾膜光阻的技術。透過熱輥加熱使乾膜黏附於 PCB。
如何從 PCB 移除光阻?
蝕刻後必須完全移除 PCB 光阻。可使用化學或機械方法。另有熱剝離與電漿能量法。通常需要顯影液來移除未固化光阻。移除固化光阻則需要:
化學剝離:最常見的方法,類似顯影液。將板子浸入含二氯甲烷、丙酮等化學溶液。
機械剝離:使用高壓水柱去除光阻。高溫加熱板子以熱剝離光阻,熱量使光阻蒸發。但通常不建議,可能損傷材料。
電漿剝離:類似熱法,使用低壓電漿破壞光阻化學結構,轉化為氣體。是最有效的方法。
結論
PCB 光阻是一種感光材料,用於印刷電路板導線。在銅箔基板上,它在蝕刻前遮蔽導線圖形。選擇正確類型可確保適當厚度與解析度。光阻含有活性物質與有機溶劑,不當處理可能造成環境危害或暴露風險。製造商嚴格遵守以下規範:
- 安全儲存與廢棄
- 塗佈時的無塵室環境控制
- 正確處理顯影劑與剝離劑化學品
隨著 PCB 設計日益精密,光阻在實現卓越製造方面扮演越來越重要的角色。
持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......