如何在 PCB 設計軟體中設定 PCB 導通孔覆蓋
1 分鐘
- 簡介
- Gerber 輸出與導通孔覆蓋
- 導通孔覆蓋的重要性
- 在 Altium Designer (AD) 中設定導通孔覆蓋
- 在 Protel 99 中設定導通孔覆蓋
- 結論
簡介
導通孔覆蓋(Via tenting)是指在導通孔焊墊上覆蓋油墨,使焊墊無法上錫,此製程廣泛應用於大多數電路板。
這是 PCB 設計中的關鍵環節,可保護導通孔並提升電路板的耐用性與性能。本指南將示範如何在常用的 軟體(如 Altium Designer (AD) 與 Protel 99)中設定 PCB 導通孔覆蓋,確保您的 Gerber 檔案符合製造標準。
檢驗標準:無論是透過回焊或手焊,導通孔焊墊皆不得沾附焊錫。
Gerber 輸出與導通孔覆蓋
若您以 Gerber 檔案下單,在 JLCPCB 訂單平台上選擇的「Via Tenting」或「Via Expose」選項將不會生效。最終導通孔屬性由 Gerber 檔案決定,因此提交前務必正確設定檔案。
導通孔覆蓋的重要性
導通孔覆蓋可防止污染物影響導通孔,提升電路板的整體可靠度。AD 與 Protel 99 預設將導通孔匯出為裸露,因此您需在產生 Gerber 檔案前調整設定以啟用覆蓋。步驟如下。
在 Altium Designer (AD) 中設定導通孔覆蓋
1. 在 Altium Designer 中開啟您的 PCB 設計。雙擊任一導通孔開啟屬性,勾選「Force complete tenting on top」與「Force complete tenting on bottom」。
- 「Force complete tenting on top」表示頂層導通孔將被覆蓋。
- 「Force complete tenting on bottom」表示底層導通孔將被覆蓋。
2. 在剛才編輯的導通孔上按右鍵,選擇「Find Similar Objects」。在對話框中勾選「Solder Mask Tenting - Top/Bottom」旁的兩個核取方塊,再按確定套用變更。
完成上述步驟後,匯出的 Gerber 檔案即包含覆蓋的導通孔。
在 Protel 99 中設定導通孔覆蓋
1. 在 Protel 99 中開啟您的 PCB 設計,前往 Design → Rules。在規則選單中選取「Solder Mask Expansion」並雙擊開啟設定。
設定覆蓋參數:
2. 在 Solder Mask Expansion Rule 選單中,依照畫面指示完成所有導通孔覆蓋設定。
按確定儲存設定,再匯出 Gerber 檔案。
依上述步驟即可確保 Protel 99 設計中的導通孔被覆蓋,符合製造需求。
結論
掌握導通孔覆蓋技術是生產高品質、可靠 PCB 的關鍵。在 Altium Designer 或 Protel 99 中正確設定導通孔覆蓋,可確保 Gerber 檔案已為製造做好準備。妥善覆蓋的導通孔能延長 PCB 壽命並提升性能,免受環境因素影響。
為獲得最佳成果,提交 Gerber 檔案給 JLCPCB 等製造商前,請務必再次檢查導通孔覆蓋設定。
持續學習
Gerber 光繪檔檢視器(Gerber Viewer)檢圖與電腦輔助製造(CAM)驗證實施要點
Gerber 光繪檔檢視器(Gerber Viewer)檢圖與電腦輔助製造(CAM)驗證實施要點 絲印字符壓覆焊盤、阻焊開窗遺漏、鑽孔層與線路層對位偏差——此類問題在電子設計自動化(EDA)設計環境中難以察覺,卻在光繪輸出環節集中暴露。若由板廠電腦輔助製造(CAM)環節發現並退回,溝通與修改將消耗數個工作日;若未經發現直接投產,打樣費用與排產週期將一併損失。因此,發包前使用 Gerber 光繪檔檢視器(gerber viewer)對光繪檔案執行獨立檢查,是投入產出比最高的品質保障環節。需要明確的是,用於 PCB 製造的 Gerber 檔案(gerber files for pcb manufacturing)構成板廠投產的唯一技術依據,電子設計自動化(EDA)工程檔案並不進入製造流程,此為一切檢圖方法討論的前提。 發包前提醒 先在本機 Gerber Viewer 完成獨立檢查,再交由板廠 CAM 工程師進行製程審核,可縮短往返修改時間並降低版本誤用風險。 一、一份光繪包裡有什麼 RS-274X 光繪格式以一層一個檔案,檔名遵循約定俗成的層別規律。完成檢圖的前提是建立完整的層別地圖: 層別 常見副檔......
設計簽核的第一道防線:PCB 設計規則檢查
設計簽核的第一道防線:PCB 設計規則檢查(PCB DRC) 終端產品持續向高密度集成演進,球柵陣列(BGA)封裝間距壓縮至0.65mm乃至更細,電源軌數量同步增加,佈線餘量日趨緊迫。部分工程師在設計簽核階段僅執行一次設計規則檢查(DRC),確認無違規項後即安排發包。然而回顧板廠電腦輔助製造(CAM)退回的問題記錄可以發現,相當比例的製造性問題在設計端具備攔截條件——問題不在於設計規則檢查(DRC)是否執行,而在於規則集是否按目標板廠的製程能力完成配置。 PCB 設計規則檢查的功能,是使電子設計自動化(EDA)軟體依據預定義的規則集對佈線成果逐項核驗,間距不足、線寬超限、網路短路等違規項會被即時標記。規則集的本質,是工程師將板廠製程能力轉譯為軟體可執行的約束條件,其貼近實際製程的程度,直接決定簽核結果的工程價值。 一、電氣規則與製造規則的分工 規則體系分為兩類。電氣規則約束訊號層面:不同網路間最小間距、網路短路、未連接引腳等。製造規則對應板廠的可製造性邊界:最小線寬線距、最小孔徑、焊環寬度、阻焊橋寬等參數。線上設計規則檢查(DRC)在佈線過程中即時報錯,承擔過程控制;批次設計規則檢查(DRC)在設......
從每塊 PCB 面板獲得更多:選擇合適的面板尺寸
重點摘要 拼板決定成本:工廠按整個工作板報價,提高利用率可降低每塊板成本。 三種面板:原材料大板、工廠工作板及交付拼板。 保留間距:預留 5 mm 工藝邊,V-cut 周圍保留 1–2 mm 間距。 配合分板方式:矩形板採用 V-cut(0 mm 間隙),複雜外形採用銑刀連接位。 測試兩種方向:下單前將板旋轉 90°,找出最佳排版。 PCB 面板尺寸是訂單中你不會繪製、卻一定要付費的數字。你的電路板可能只有 40 × 30 mm,但工廠不會把它當成單獨小板加工,而是使用更大的矩形層壓板;單塊電路板只是完成成像、鑽孔、電鍍及銑削後留下的區段。 圖 1:分板前已完成元件貼裝的生產面板 工藝邊、間隙或未使用區域所浪費的空間,會由同一面板上的所有電路板共同承擔。把面板視為真正的生產單位後,這些間距規則就容易理解。本指南介紹三種常被稱為面板的物件、佔用可用面積的幾何限制,以及自動拼板工具可能遺漏的條件。 為何 PCB 面板尺寸會影響生產效率 面板尺寸決定已付費材料中有多少真正成為產品。 面板尺寸、材料利用率與 PCB 成本的關係 工廠實際按電路板佔用的面板面積報價。層壓板、鑽頭磨損、電鍍藥水、壓合時間及搬運......
免費 DFM 工具指南:提升 PCB 設計效率與可製造性
可製造性設計(Design for Manufacturability,DFM)可確保設計最適合實際製造與組裝,是印刷電路板(PCB)設計中的重要流程。使用免費 DFM 工具,可以大幅簡化這項流程,提升準確性與效率。本文將介紹免費 DFM 工具的優勢、它們在 PCB 設計中的作用,以及可能對專案帶來的影響。我們也會討論使用這些工具時常見的一些問題與解決方式,並說明它們在現代電子設計中的應用價值。 什麼是免費 DFM 工具? 免費 DFM 工具是一種用來協助評估與改善 PCB 設計的程式,讓設計更具成本效益並符合可製造性要求。這些工具可以在正式製造之前找出潛在問題,通常會分析 PCB 佈局中的多個方面,包括元件位置、走線方式以及製造限制。使用免費的 JLCDFM DFM 工具,可以協助設計人員提早發現錯誤、降低後續昂貴修改的可能性,並最佳化整體設計,以提升性能與可製造性。 使用免費 DFM 工具的主要優勢 錯誤偵測與修正: 免費 DFM 工具可以快速找出常見設計問題,包括元件擺放問題、走線寬度違規以及間距不足。提早發現這些問題,不僅有助於確保 PCB 能按照預期運作,也能降低製造錯誤的風險。 降低成......
PCB 銅箔平衡:透過 JLCPCB 實現最佳性能與高良率
重點摘要 銅箔平衡會策略性地在 PCB 各層分布銅箔,形成均勻密度,避免翹曲、電鍍不均、蝕刻不一致與訊號完整性問題。 理想銅密度目標落在 40%–60% 黃金比例,對稱層之間的密度差異應依 IPC-6012 標準控制在 15%–20% 以內。 盜銅/補償銅(點狀圖案或交叉網格)可在電鍍期間均衡電流密度,同時不會在稀疏訊號層上引入寄生電容。 JLCPCB 將銅箔平衡整合進自動化 DFM 檢查與拼板級製造流程,在高可靠性領域可實現低於 0.5% 的翹曲率。 常見錯誤包括忽略內層大面積空白區、將盜銅圖案放得太靠近高速走線(3W 規則),以及留下未連接任何網路的浮動銅島。 銅箔平衡是實現高良率、可靠印刷電路板時最重要卻又最常被忽略的要素之一。它是指在各層以及每一層內策略性地分布銅箔,以形成均勻密度。這可避免電路板翹曲、電鍍不均、蝕刻不一致與訊號完整性問題等製造缺陷。在 JLCPCB,我們將銅箔平衡原則整合到可製造性設計(DFM)檢查與精密製造流程中,確保從原型到量產都能獲得一致結果。 本完整指南將探討有效銅箔平衡背後的原理、挑戰、設計最佳實務與先進製造技術。本文結合實際製造經驗與產業標準,為希望最佳化性能......
為什麼公差分析是可靠且具成本效益 PCB 生產的關鍵
重點摘要 公差分析能銜接 CAD 中的完美設計與實際製造變異,確保 PCB 組裝可靠。 請聚焦於關鍵區域:孔環、孔徑公差、線寬/線距、層間對位,以及防焊對位。 可使用 Worst-Case、RSS 或 Monte Carlo 方法,有效進行公差疊加分析。 適當分析可提升良率、減少重新改版與成本——可從 JLCPCB 的 DFM 審查開始。 您是否曾經把一片在電腦螢幕上看起來完美無缺的電路板送去製造,結果卻發現零件裝不上去?也許是壓入式連接器無法配合,或細間距 QFN 的落點稍微偏離目標。我也遇過這種情況,而且幾乎每一次,主要原因都與公差分析有關。CAD 模型在數學上是精確的,但工廠製程不是。沒有任何製造流程能完美做出與設計檔完全一致的複製品。孔可能稍微大一點或小一點,銅厚可能稍厚或稍薄,壓合過程中各層之間也可能出現幾微米的位移。這些偏差都很小,但會累積起來。 如果您沒有注意這些偏差如何累積,最後可能會得到技術上「符合規格」,但實際上無法組裝的電路板。在本文中,我想帶您了解什麼是公差分析、它如何應用於 PCB,以及工程師用來預測最壞情況的三種主要方法。我們也會說明現代製造商如何處理這個問題,確保您的......