This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

石墨烯熱擴散層如何冷卻 SOI 晶片熱點

最初發布於 Oct 22, 2026, 更新於 Oct 22, 2026

1 分鐘

目錄
  • 由電氣優勢轉變成散熱問題
  • 橫向擴散是繞行路徑,而不是冷凍機
  • 有限元素模型實際測試了什麼
  • 為什麼多個熱點會改變擴散層的價值
  • 如何正確理解 70 K、11% 和 23%,而不作過度承諾
  • 從模型到製成晶片之間的真正障礙
  • 更廣泛的設計啟示
  • SOI 晶片石墨烯熱擴散層常見問題

重點摘要

埋氧層是散熱瓶頸:SOI 的絕緣層可改善電氣隔離,但會將熱量困在電晶體通道附近,形成危險熱點,單靠封裝層面的冷卻無法解決。

石墨烯可實現橫向導熱:在埋氧層下方放置石墨烯或少層石墨烯,可增加高導熱性的橫向路徑,將熱點能量重新分配到專用散熱端,但本身並不會消除熱量。

多熱源晶片受益最大:有限元素模型顯示,對於七個電晶體結構,峰值溫度可降低 70 K;相較之下,單個 MOSFET 的降幅約為 11%,因為橫向擴散可以分散重疊的熱場。

界面熱阻是關鍵障礙:即使面內導熱率極高,如果熱量無法有效進入和離開石墨烯層,仍然沒有實際作用。真正的改善取決於實際接觸品質,而不只是材料本身的性能。

由電氣優勢轉變成散熱問題

晶片不需要整體均勻發熱,也可能受到嚴重熱損傷。最具破壞性的升溫可能集中在電晶體通道周圍的微小區域,因為這些位置產生功率的速度快於熱量逸出的速度。隨著元件尺寸縮小,以及同一區域內同時切換的元件數量增加,這些局部熱場可能互相重疊。封裝外部看似溫度可控,但內部個別通道可能承受更嚴苛的條件。

絕緣體上矽(SOI)器件很容易顯示這種矛盾。在 SOI 元件中,薄型主動矽層與矽基板之間由埋氧層分隔。該氧化物可以改善電氣隔離、降低寄生電容,並支援高密度整合。然而,同一層材料卻是熱導體。Samia Subrina、Dmitri Kotchetkov 和 Alexander Balandin 的模型將矽的導熱率設定為 155 W/(m·K),而二氧化矽只有 1.38 W/(m·K)。因此,對電氣有利的隔離層反而成為散熱瓶頸。

傳統的散熱路徑主要向下:熱量離開主動區域,穿過埋氧層和基板,最後到達下方的散熱器。最困難的步驟是穿過氧化物。當多個相鄰通道同時發熱時,它們的熱場會在能量到達底部散熱器前互相影響。因此,改善散熱不能只靠在封裝層面安裝更大的散熱器,也可能需要在元件堆疊內部建立新的熱路徑。

橫向擴散是繞行路徑,而不是冷凍機

2009 年的一項研究提出,在埋氧層與矽基板之間放置石墨烯或少層石墨烯。這個薄層會向側面延伸,並在兩端連接散熱器,或連接通往底部散熱器的結構。它不會消耗熱量,也不是主動冷卻元件,而是用於重新分配熱量:進入薄層的能量可以沿材料平面傳導,擴散到更大區域,並到達溫度較低的邊界。

可以將其想像成擁擠的道路系統。普通 SOI 堆疊會迫使大量交通沿著單一路徑向下,而埋氧層就像狹窄的檢查站。橫向擴散層增加了兩條側向道路。這些道路並不能取消最終目的地——熱量仍然需要到達散熱器——但可以減少原有瓶頸附近等待的能量。即使電晶體產生的總熱量沒有改變,峰值溫度仍然可以下降。

石墨烯之所以具有吸引力,是因為高品質懸浮石墨烯樣品在室溫下已顯示出 3,080–5,300 W/(m·K) 的導熱率。研究人員將模型中的石墨烯或少層石墨烯導熱率設定在 1,000–5,000 W/(m·K) 之間,同時承認嵌入式石墨烯層的性能可能低於最佳懸浮薄片。尺寸、溫度升高、邊緣散射、缺陷,以及與周圍材料的接觸,都可能降低有效導熱率。

SOI 模型中的兩條散熱路徑,顯示埋氧層下方的石墨烯橫向擴散層

SOI 模型中的兩條散熱路徑。本圖根據來源討論繪製,供本文解釋使用,並非實驗影像。

有限元素模型實際測試了什麼

研究作者使用有限元素法求解穩態熱傳導方程。簡單來說,器件幾何形狀被分割成許多小區域,計算會平衡每個區域產生和傳導的熱量,直到形成穩定的溫度場。這是一項數值可行性研究,而不是在製成晶片上直接進行的溫度測量。其價值在於,能在相同假設下比較不同結構。

模型堆疊包括 500 微米厚的矽基板、100 納米厚的埋氧層,以及 25 納米厚的表面矽薄膜。矩形電晶體通道之間相距 10 微米。基板底部和石墨烯擴散層兩端均保持在 300 K,而其他外部表面則視為絕熱。由於薄層尺寸遠大於聲子平均自由程,模型假設石墨烯中的熱傳輸屬於擴散式傳導。

這些邊界條件並不是次要細節。將擴散層兩端保持在 300 K,代表它們有效連接到冷端散熱器。若將石墨烯薄層放在熱點下方,但沒有低熱阻的散熱去向,它只會在封閉系統內重新分配能量。同樣地,將外部表面視為絕熱,會排除對流和輻射的影響,讓新增導熱路徑更容易被單獨比較,但也使模型比完整封裝簡化。

為什麼多個熱點會改變擴散層的價值

單個電晶體會產生從通道向外衰減的溫度場。當加入相鄰的主動電晶體後,這些熱場便開始重疊。元件之間的區域不再回到相同的低溫基準,因此每個熱源都會在鄰近熱源提供的熱量上繼續運作。這種熱串擾正是平均晶片溫度可能掩蓋可靠性問題的原因之一。

橫向擴散層可以收集多個熱源的能量,並將其向邊緣傳導。因此,只要薄層和散熱端連接具備足夠能力,其優勢可能隨主動區域密度增加而變得更明顯。研究中比較單個 MOSFET 與七個主動指狀結構,正是為了觀察這種差異。

來源研究的主要結果,顯示單電晶體和多電晶體結構使用石墨烯散熱擴散層後的溫度降低

來源研究報告的主要結果,根據 Subrina、Kotchetkov 和 Balandin(2009)的圖 2 和圖 3 重新整理。本圖為重新繪製的解釋圖,並非實驗影像。

如何正確理解 70 K、11% 和 23%,而不作過度承諾

在七個電晶體的情況下,當每個主動通道的線性功率密度為 0.5 W/mm 時,加入熱擴散層可使模型中的最高熱點溫度降低約 70 K。在另一項比較中,單個 MOSFET 的降幅約為 11%,七指狀結構的降幅約為 23%。多熱源結構具有更大的相對變化,支持了這樣的觀點:當相鄰溫度場互相重疊時,橫向擴散會變得更有價值。

這些數字並不是適用於所有產品的性能保證。結果取決於通道數量和間距、器件幾何形狀、基板厚度、晶片尺寸、耗散功率、假設的石墨烯導熱率,以及側向散熱端能否保持在指定溫度。更準確的理解是:在這個模型及其邊界條件下,橫向路徑足以實質改變峰值溫度。

這種區分很重要,因為溫度降低可以有多種表示方式。論文比較的是使用和不使用擴散層時的模擬曲線,並沒有建立標準化產品基準。若要將相同百分比套用到另一塊晶片,必須證明其熱源、堆疊結構、界面和冷端邊界具有可比性。

從模型到製成晶片之間的真正障礙

設計考量

即使面內導熱率極高,如果熱量進入或離開擴散層的位置具有很大的熱阻,也無法帶來幫助。這就像一條高容量高速公路連接著堵塞的匝道:雖然道路容量存在,但系統無法使用。

第一個障礙是界面。熱量必須離開電晶體區域,穿過周圍材料,進入石墨烯,再透過另一個接觸界面進入散熱器。即使面內導熱率極高,如果進入或離開擴散層的位置具有很大的熱阻,也無法帶來幫助。

第二個障礙是材料狀態。大型、懸浮、高品質石墨烯薄片,在熱性能上並不等同於嵌入氧化物和矽之間的加工薄層。邊緣散射、污染、皺褶、空洞、缺陷、溫度和製造殘留物,都會改變有效導熱率。因此,來源論文將少層石墨烯視為一種可能更實用的折衷方案。它的本徵導熱率可能低於理想單層石墨烯,但更大的截面積和機械強度可能改善整體導熱路徑。

第三個障礙是散熱端連接。擴散層只是中間連接,不是最終散熱目的地。如果其兩端與散熱器重疊不佳、需要傳導很遠才能抵達散熱器,或連接到在負載下會大幅升溫的散熱器,理想化模型中的大部分優勢都會消失。因此,器件、擴散層、界面和封裝需要作為一個完整的熱網路進行建模。

更廣泛的設計啟示

這項研究最持久的啟示,不是某種神奇材料可以單獨解決晶片冷卻問題,而是可以將熱點管理重新理解為熱路徑設計。電路佈局決定熱量在哪裡產生;介電層控制熱量如何沿垂直方向進入;擴散層決定熱量向外擴散的速度;散熱器和封裝則決定能量能否最終離開。網路中的任何狹窄環節,都會限制整體性能。

當絕緣層或堆疊結構限制垂直熱流時,這種思路尤其有用。橫向路徑可以為局部熱點提供另一個出口,將尖銳的溫度峰值轉化為更寬廣、較容易管理的溫度分布。論文也提出,這種方法可能適用於三維電路,但這項說法應視為設計可能性,而不是已經準備好量產的證據。

在這裡,石墨烯最適合被理解為熱量導道路徑。其出色的導熱率只有在幾何形狀、界面和冷端連接都經過設計,並且能讓材料真正發揮作用時才有意義。有限元素結果證明了這條路徑的可行性,但仍需要在實際堆疊結構上進行實驗,以量度界面熱阻、製造變異和長期可靠性。

SOI 晶片石墨烯熱擴散層常見問題

問:石墨烯擴散層與傳統底部散熱器有什麼不同?

底部散熱器主要接收沿垂直方向穿過基板傳導的熱量。石墨烯擴散層則會先將局部熱量沿橫向重新分配,再將熱量傳送到側向散熱器或連接到底部散熱器的結構。兩種方法可以互相配合;擴散層不能取代最終散熱器。

問:報告中的 70 K 降溫可以套用到另一塊晶片嗎?

不可以直接套用。這個結果來自一個具有特定功率密度、幾何形狀、材料性能和 300 K 邊界條件的有限元素模型。它證明了這條熱路徑具有潛力,但另一個器件仍需要獨立的封裝級模型和實驗驗證。

問:為什麼界面熱阻會抵消高導熱率帶來的優勢?

熱量必須從氧化物進入石墨烯,再從石墨烯進入散熱器。接觸面積太小、黏合不良、污染或振動不匹配,都可能限制熱量在這些界面之間傳遞,使高面內導熱率無法像材料數值所暗示的一樣傳導大量熱量。

結論:用石墨烯擴散層進行 SOI 熱管理

Subrina、Kotchetkov 和 Balandin 的有限元素研究顯示,在 SOI 結構中加入橫向石墨烯層,可以有效降低熱點溫度,尤其是當多個主動電晶體形成重疊熱場時。然而,要在製成晶片上實現這項優勢,仍需解決界面熱阻、保持製造過程中的材料品質,以及設計有效的散熱端連接。真正的啟示不是一套通用解決方案,而是一項設計原則:當垂直熱流受到阻礙時,一條連接良好的橫向熱路徑可以帶來可量度的改善。

持續學習