This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

石墨烯均熱層設計指南:層數、介面熱阻與晶片散熱

最初發布於 Aug 27, 2026, 更新於 Aug 27, 2026

1 分鐘

目錄
  • 單一材料數值看似簡單,卻容易讓人誤判
  • 選擇材料之前,先把整條熱傳導路徑拆解成各段熱阻
  • 為什麼增加厚度可以補償部分導熱係數損失
  • 為什麼模型曲線不能直接當成採購規格
  • 介面熱阻就像高速道路上的狹窄入口
  • 把論文轉化為設計檢查清單
  • 石墨烯均熱層設計常見問題

重點摘要

不能只看導熱係數:創紀錄的導熱係數並不保證晶片一定更冷。有效厚度、介面熱阻、熱點幾何形狀以及與散熱器的連接方式,都屬於同一條熱傳導路徑。

實際應用中,少層石墨烯可能比單層表現更好:少層石墨烯具有更大的熱流截面,而且對轉移、嵌入與缺陷的容忍度更高,即使其本徵導熱係數較低。

介面熱阻才是瓶頸:熱量必須從氧化層進入石墨烯,再從石墨烯傳到散熱器。這些邊界若存在接合不良、污染或振動不匹配,即使石墨烯具有很高的面內導熱係數,其優勢也可能被抵消。

要設計整個熱網路,而不是只選材料:最佳化石墨烯均熱層的真正目標,是降低從電晶體一路到散熱器的端到端熱阻,同時確保整條路徑具有可製造性與長期穩定性。

單一材料數值看似簡單,卻容易讓人誤判

討論石墨烯均熱層時,往往會從一個非常亮眼的數值開始:導熱係數。如果某種材料的導熱能力遠高於二氧化矽,直覺上很容易得出結論:導熱係數最高的材料,必然能帶來最佳的冷卻效果。然而,這樣的判斷忽略了材料所在的整體系統。導熱係數描述的是熱量在材料本體內部的傳遞能力,卻無法告訴我們熱量是否容易進入該材料、可供熱流通過的截面積有多大,以及熱量是否能從另一端順利離開。

Subrina、Kotchetkov 與 Balandin 在 2009 年的一項有限元素研究中探討了這項差異,研究對象是絕緣層上矽(SOI)電路中的橫向石墨烯均熱層。其模型將石墨烯或少層石墨烯置於埋氧層與矽基板之間,並將薄片兩端連接至散熱器,同時改變導熱係數與原子層數。較高的導熱係數與較大的厚度通常都會降低模型計算出的峰值溫度,但論文也指出,少層結構在實際工程上可能比理想的單層石墨烯更實用。

這並不矛盾。單層石墨烯可能具有極高的本徵熱傳導能力,但少層石墨烯具有更大的熱流截面,而且在轉移、嵌入以及面對局部缺陷時,通常更具可靠性。真正的工程效能取決於完整的熱傳導路徑,而不是某個孤立樣品所創下的單一材料紀錄。

選擇材料之前,先把整條熱傳導路徑拆解成各段熱阻

從電晶體通道一路到散熱器,熱能必須經過多個階段。熱量首先在主動區域附近產生並集中,接著穿過表層矽與埋氧層,進入石墨烯薄片,再沿橫向傳導,最後穿越另一個介面進入散熱器。每一個階段都可以視為一個熱阻。在串聯熱傳路徑中,即使其他區段的性能都非常好,只要其中一段熱阻過大,就可能限制整體熱流。

矽與氧化層之間的差異很好地說明了這個問題。論文模型中,矽的導熱係數設定為 155 W/(m·K),而二氧化矽僅為 1.38 W/(m·K)。石墨烯可以沿其平面快速傳熱,但熱能首先必須穿越低導熱區域以及石墨烯-SiO₂ 介面。如果這個入口本身受到限制,即使繼續提高石墨烯的導熱係數,最終也會出現效益遞減。

出口端同樣重要。具有較大寬度、較短傳熱距離,而且能以良好接合面積連接低溫散熱器的薄片,與一片長距離傳熱、只透過狹小或受污染接觸區連接散熱器的薄片並不相同。若只詢問導熱係數,也就是 k 值,就會忽略薄片厚度、寬度、傳熱距離、接觸熱阻與散熱器溫度,而這些都是決定端到端熱阻的重要變數。

The series thermal path from transistor channel to heat sink in an SOI device with graphene spreader

從電晶體通道到散熱器的串聯熱傳導路徑。此說明圖依據來源內容製作,僅供本文解釋使用,並非實驗影像。

為什麼增加厚度可以補償部分導熱係數損失

在簡化的熱傳導模型中,熱量傳輸能力同時取決於材料導熱係數以及可供熱流通過的截面積。單層石墨烯可能具有更高的本徵面內導熱係數,但它本身極度薄。增加原子層數會提高有效截面積。即使每單位厚度的導熱係數有所下降,整片材料橫向搬運熱量的總能力仍可能提高。

該研究將假設的均熱層導熱係數設定在 1,000 至 5,000 W/(m·K) 之間,並比較包含 1、10、20 與 100 個原子層的結構。在這些建模案例中,提高導熱係數及增加層數,通常都能降低晶片的最高溫度。作者進一步指出,大約由 3~10 個原子層組成的均熱層可能具有良好效果。不過,這個範圍只是特定幾何條件下得到的提示,而不是適用於所有設計的通用規則。

增加厚度也可能改善可製造性。完美且連續的單一原子層,對局部撕裂、不連續或接合不良幾乎沒有容錯空間。少層材料提供了更大的截面積,而且嵌入氧化層與基板之間時,對損傷的敏感度可能更低。相對的代價是,其導熱係數預期會低於理想石墨烯,並逐步接近塊狀石墨沿基面方向的導熱係數;論文中提到,室溫下約為 2,000 W/(m·K)。

Qualitative balance between heat-flow capacity and integration complexity for graphene layer counts

不同石墨烯層數在熱流能力與整合複雜度之間的定性平衡。此說明圖依據來源內容製作,並非量測曲線或實驗影像。

為什麼模型曲線不能直接當成採購規格

有限元素分析的結果本質上都是帶有條件的結論。該論文將底部散熱器以及石墨烯均熱層兩端維持在 300 K,把其他外部表面設定為絕熱,並假設石墨烯中的熱傳輸採用擴散模式。這些設定有助於單獨觀察橫向熱傳路徑的效果,但真實封裝環境沒有這麼理想。散熱器在負載下會升溫,介面狀況會隨位置改變,而材料導熱係數也會受到尺寸、溫度與缺陷影響。

然而,模型所呈現的趨勢仍具有參考價值。在相同層數下,提高均熱層導熱係數會降低峰值溫度;在相同導熱係數下,較厚的均熱層表現更好。這些曲線更適合作為敏感度分析,用來顯示哪些設計變數最重要,以及改善空間可能持續到什麼程度。如果直接從圖上讀取一個精確溫度,再套用到完全不同的晶片,便會忽略幾何結構、邊界條件與不確定性。

熱源配置也是另一個關鍵變數。論文指出,相較於單一 MOSFET,七個主動指狀區域所獲得的相對改善幅度更大。這並不代表七就是某個神奇數字,而是表示當熱源密度與熱串擾提高時,橫向傳熱路徑的價值可能隨之增加。因此,有效的測試結構必須接近實際產品中主動元件的分布,而不能只量測一片孤立材料。

介面熱阻就像高速道路上的狹窄入口

關鍵設計重點

可以把石墨烯想像成一條高速公路,而介面就是它的入口與出口。熱量從二氧化矽進入石墨烯時,需要跨越兩種振動行為不同的材料邊界。污染、空洞、表面粗糙度、皺褶以及製程殘留,都可能進一步增加熱阻。

在元件尺度下,這些效應通常統稱為熱邊界熱阻或介面熱阻。原始論文明確警告,即使石墨烯具有極高的橫向導熱係數,石墨烯-SiO₂ 介面熱阻仍可能削弱其改善熱點的效果。因此,一套可信的評估至少需要三類資料:嵌入式均熱層的有效面內導熱係數、從發熱結構進入均熱層的熱阻,以及從均熱層進入散熱器的熱阻。如果只報告第一項,卻假設所有接觸介面都完美無缺,就可能嚴重高估高導熱材料所帶來的實際效益。

增加面積也不一定能解決問題。延伸均熱層可以把熱能分散到更大的材料範圍,但同時也增加了必須保持一致接合品質的介面面積。皺褶、空洞或局部剝離,都可能讓有效接觸面積遠小於幾何尺寸所顯示的面積。因此,介面均勻性同時屬於製程管控與熱模型的重要部分。

把論文轉化為設計檢查清單

  1. 建立熱源分布圖

    先從熱源開始,而不是只看晶片總功耗。記錄峰值功率密度、熱源尺寸、間距,以及同時運作的元件數量。這些變數決定不同溫度場是否會互相重疊。首先建立沒有均熱層的基準模型,找出最大溫降發生的位置,藉此判斷現有熱路徑的主要瓶頸究竟是埋氧層、某個介面、基板還是封裝。

  2. 同時掃描多個設計變數

    同時改變均熱層導熱係數、厚度或層數、與散熱器之間的距離,以及介面熱阻。如果設計只有在所有介面都完全理想時才能正常工作,就代表其製造風險很高。冷端邊界也必須明確納入模型:側邊散熱器不只是簡單的恆溫符號,而是一個具有有限尺寸、導熱能力以及自身接觸熱阻的實體結構。

  3. 驗證製造流程可能改變的項目

    應量測實際嵌入後的材料,而不能只依賴懸浮石墨烯薄片的數據。檢查整個主動區域上的接合品質與連續性,同時進行熱循環及機械應力測試,因為一個在製造完成後立即具有良好性能的均熱層,在實際使用期間仍可能發生變化。論文提出的 3~10 層建議,可以作為合理的初步探索範圍,但最終選擇仍必須依實際製程與封裝條件決定。

這份檢查清單改變了最佳化目標。工程師不再只是追求最高可能的 k 值,而是要在維持可製造性與穩定性的前提下,降低端到端熱阻。如此一來,高導熱係數才真正服務於整體系統設計,而不是被誤當成系統設計本身的替代品。

石墨烯均熱層設計常見問題

問:為什麼在實際應用中,少層石墨烯可能比單層石墨烯具有更好的散熱效果?

少層石墨烯具有更大的熱流截面,而且對轉移、嵌入以及局部缺陷的容忍度可能更高。即使它的本徵導熱係數低於理想單層石墨烯,其整體均熱能力與製造穩定性仍可能更好。

問:3~10 層是否是所有晶片的最佳石墨烯層數?

不是。原始論文提出這個範圍,是因為它在特定 SOI 有限元素模型中具有良好效果。實際最佳值取決於熱源配置、介面熱阻、材料品質、與散熱器之間的距離、製造限制以及封裝條件。

問:除了面內導熱係數之外,還有哪些資料最重要?

需要量測石墨烯與相鄰介電材料之間的熱阻,以及石墨烯與散熱器之間的熱阻。這些介面決定熱量進入與離開均熱層的效率;如果忽略它們,模型就可能大幅高估高導熱係數所帶來的實際效益。

結論:把石墨烯均熱層視為完整系統來設計

石墨烯之所以受到關注,是因為它擁有非常突出的材料量測數據,但晶片熱管理本質上是一個熱阻網路問題。這項研究在其模型條件下支持三項結論:橫向均熱層可以大幅降低 SOI 中的局部熱點;提高導熱係數與有效厚度通常都有幫助;而與理想單層石墨烯相比,少層結構可能在熱效能與製程整合之間提供更實際的平衡。

研究同時指出,這些改善在真實環境中可能因多種因素而減弱,包括介面熱阻、尺寸效應、溫度、缺陷、散熱器連接方式以及元件幾何結構。該模擬並沒有建立一個適用於所有應用的最佳層數,也不能取代封裝層級的實驗。它真正重要的貢獻,比一套通用配方更有價值:它指出了哪些變數必須一起最佳化。

因此,一套成熟的石墨烯均熱層設計,應該提供完整的熱阻預算、實際量測的介面資料、製造公差,以及在真實負載條件下的驗證結果。只有做到這些,一項亮眼的材料特性,才能真正轉化為可預測的冷卻效能。