This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

破解 PCB 走線長度匹配與頻率的關係:終極指南

最初發布於 Oct 22, 2026, 更新於 Oct 22, 2026

2 分鐘

目錄
  • 簡介
  • PCB 走線長度匹配與頻率的關係
  • 真正決定長度匹配要求的因素
  • 差分對長度匹配容差:可以接受多少偏斜?
  • 比較指南:蛇形與鋸齒形長度匹配
  • 參考表:高速介面長度匹配建議
  • PCB 走線長度匹配與頻率常見問題

重點摘要

  • 真正決定走線長度匹配容差的是訊號上升時間,而不是時鐘頻率。
  • 具有 100 ps 上升時間的 10 MHz 時鐘,其行為就像 GHz 訊號一樣,需要嚴格的長度匹配。
  • 介電分散會令相速度在不同頻譜範圍內發生變化,使單一頻率匹配假設失效。
  • 設計師應以皮秒為單位,根據時域延遲進行匹配,而不是只根據 mil 為單位的實體長度匹配。
  • 蛇形佈線適合單端走線,而鋸齒形調整可以在差分對中維持耦合。

簡介

多年來,PCB 設計師一直依靠 PCB 長度匹配。通常的想法是,只要將走線設計成相同長度,訊號就會同時到達。然而,這種想法建立在錯誤前提上,可能讓工程師花費數小時除錯,甚至需要重新製作整塊電路板。長度匹配的目的是讓平行路徑上的傳播延遲一致,避免產生偏斜。在源同步匯流排中,數據線必須在時鐘週期的一小部分時間內到達。在差分對中,兩條走線也必須同時到達,否則訊號會退化成共模噪聲。PCB 走線長度匹配與頻率之間的關係,以及頻率是否真正決定設計限制,是常見的混淆主題。

PCB 走線長度匹配與頻率的關係

本指南要回答的問題很直接:頻率是否真的決定匹配規則?

第一個誤解:長度相等就代表同時到達

相同的實體長度並不能保證訊號同時到達。即使兩條走線在 CAD 中的長度完全相同,以下因素仍可能令訊號不同步:

  • 層間轉換:不同佈線層會讓訊號接觸不同的介電環境。外層微帶線的傳播速度比埋在芯板中的帶狀線快,因為微帶線的部分電場會穿過空氣。
  • 過孔結構:過孔轉換會引入寄生電容和寄生電感,改變有效傳播速度,並增加單純長度計算所忽略的延遲。
  • 介電常數變化:層壓板的介電常數(Dk)會在電路板不同位置,甚至同一條走線路徑內發生變化,原因是樹脂與玻璃纖維比例不同,從而造成局部速度變化。
  • 銅箔粗糙度與集膚效應:在較高頻率下,電流會集中在粗糙的銅箔表面,使有效電流路徑變長,並扭曲傳播常數。

長度相等不代表延遲相等。CAD 尺上的 mil 數值只是延遲的代理指標,而且並不完全可靠。

第二個誤解:時鐘速度越高,就需要越嚴格的匹配

人們很容易認為,4 GHz 處理器匯流排比 100 MHz 微控制器需要更嚴格的長度匹配。這種直覺將時鐘頻率與真正重要的訊號頻寬混為一談。

數位方波不是單一頻率的音調,而是基頻和理論上無限多個奇次諧波的總和。決定最高有效諧波的不是時鐘速率,而是邊緣的陡峭程度。上升時間非常快、達到 100 ps 的 10 MHz 時鐘,根據膝點頻率近似式 fknee ≈ 0.5/tr,其重要頻率成分可延伸至約 5 GHz。因此,這個看似「慢速」的 10 MHz 時鐘,仍然需要與 5 GHz 訊號相同的長度匹配要求。

相反地,如果 200 MHz 時鐘經過濾波,刻意使用較慢的 2 ns 邊緣,其膝點頻率約為 250 MHz,所需匹配精度會比時鐘速率本身所暗示的寬鬆得多。

真正規則:上升時間決定一切

解決這種混淆的原則是:訊號上升時間決定走線長度匹配容差。邊緣速率決定有效頻寬,而真正控制匹配嚴格程度的是頻寬,而不是載波頻率。

這也重新定義了高速佈局方法。設計師不應只問「我使用什麼頻率」,而應問「訊號邊緣有多快,以及這代表什麼頻寬」。後續所有內容,包括偏斜預算、調整策略和層分配,都源自這個問題。

真正決定長度匹配要求的因素

數位脈衝是寬頻訊號,其能量範圍從直流延伸至遠高於上升時間所決定的膝點頻率。這種寬頻特性正是「在某個頻率進行匹配」容易產生歧義的原因。單一匹配頻率只能代表橫跨多個數量級頻譜的訊號其中一小部分。

要正確匹配,必須了解傳輸介質如何隨頻率變化,而不是將其視為固定常數。三種現象最為關鍵:介電分散、頻率相關損耗,以及上升時間與膝點頻率之間的關係。

高頻下的介電分散與相速度變化

PCB 基材的介電常數(Dk)並不是固定數值,無論是標準 FR-4,還是 Megtron 6 或 Rogers 等高速層壓材料,都會隨頻率逐漸下降,這種現象稱為介電分散。由於傳播速度直接與有效介電常數相關,介電分散意味著訊號速度會隨頻率改變:

相速度公式:光速除以有效介電常數的平方根

其中 c 是光速,epsilon_eff 是走線所感受到的有效介電常數,而該數值本身也會隨頻率變化。

其影響細微但非常關鍵。邊緣中的低頻成分與高頻成分會以略有不同的速度傳播,使邊緣在時間上展寬,也意味著在 1 GHz 下有效的長度匹配,不一定在 10 GHz 下仍然有效。

比較不同材料的模擬數據可以看到明顯的相速度差異。例如,標準 FR-4 的 Dk 從 1 MHz 到 20 GHz 會由約 4.7 降至 3.8,造成相速度約 1.11 倍的變化。Rogers 4350B 或 Megtron 6 等先進材料的介電分散則小得多,可以在不同頻率下保持更一致的速度。

FR-4、Rogers 與 Megtron 6 的相速度比較

圖 1。FR-4、Rogers 與 Megtron 6 的相速度比較。

頻率相關的介電損耗與偏斜放大

隨著頻率升高,FR-4 的介電損耗正切(Df)會增加,對高頻成分的衰減比低頻成分更嚴重。這種選擇性衰減會令承載時序資訊的快速邊緣變得圓鈍,並改變接收器跨越閾值的時間點。兩條在直流條件下完全匹配的走線,在訊號最高頻率成分下仍然可能產生明顯偏斜。

訊號上升時間與膝點頻率的作用

判斷訊號寬頻程度的實用指標是膝點頻率。上升時間為 1 ns 的方波,其重要能量大約延伸至 500 MHz;上升時間為 100 ps 的方波,則可延伸至約 5 GHz。兩者關係可由以下常用近似式表示:

膝點頻率公式:0.5 除以上升時間

其中 tr 是 10–90% 上升時間。在膝點頻率以上,邊緣的頻譜能量會快速下降,對訊號形狀的貢獻很小;膝點頻率以下則包含決定時序的主要能量。

膝點頻率直接決定 PCB 所需的長度匹配精度。考慮一個上升時間對應 5 GHz 膝點頻率的訊號。在 FR-4 中,假設傳播速度約為 150 mm/ns,5 GHz 下的波長約為 30 mm。

每毫米延遲的正確計算方式是 t = d/v。因此,在此頻率下,1 mm 長度差異約等於 6.67 ps 偏斜(t = 1 mm/150 mm/ns = 0.00667 ns 或 6.67 ps)。對於 5 Gbps 的 200 ps 位元週期而言,這是相當大的比例,可能會使原本邊緣不足的眼圖閉合。

PCB 帶狀線中的相速度和群速度頻寬限制

圖 2。PCB 帶狀線中的相速度和群速度頻寬限制。

差分對長度匹配容差:可以接受多少偏斜?

在建立差分對長度匹配指南時,容差不是固定數值,而是根據系統能夠承受多少時序誤差推導出來,主要取決於三項標準:

  1. 位元週期(單位間隔)。數據速度越快,能夠分配給偏斜的絕對時間就越少。
  2. 上升時間與眼圖裕量。眼高和眼寬較充足的訊號,比已經接近裕量邊界的訊號能夠承受更多偏斜。
  3. 接收器的靈敏度。部分接收器包含每通道去偏斜和時鐘數據恢復功能;其他接收器則沒有,因此需要更嚴格的電路板級匹配。

根據位元週期和上升時間計算偏斜預算

廣泛使用的工程規則是,對內偏斜應保持在 UI 的 5–10% 以內。另一項常見 RF 規則則建議,對內偏斜應低於最快上升邊緣所對應波長的 1/20 至 1/10。

要在時域和實體域之間轉換,應使用傳輸介質的傳播速度。必須清楚區分外層微帶線和內層帶狀線的速度差異。外層微帶線因部分暴露於空氣中,傳播速度較快,通常約為 140–150 mm/ns。相反,內層帶狀線完全包裹在介電基材中,因此速度較慢;對典型 FR-4 而言,v 約為 120–140 mm/ns。

接下來的換算很簡單:

時間延遲、長度和速度之間的換算公式

從長度匹配轉向時域延遲匹配

現代高速設計最重要的思維轉變是:應以皮秒為單位,根據時域延遲進行匹配,而不是只根據 mil 或毫米為單位的實體長度進行匹配。原因是,只有當整條路徑上的傳播速度保持不變時,實體長度才是可靠的延遲代理指標;而在實際多層電路板上,傳播速度並不會處處相同。

注意

以下關鍵說明可以區分專業設計與初學者理解。雖然佈線層轉換確實會改變有效介電常數和傳播速度,但過孔結構本身也會引入寄生電容和寄生電感,改變有效傳播速度,並增加單純長度計算所忽略的延遲。如果只將訊號變慢歸因於其中一項,而忽略過孔寄生效應和層間轉換兩者,便會形成常見且容易誤導的過度簡化。

比較指南:蛇形與鋸齒形長度匹配

知道需要為走線增加多少延遲後,還要以實體方式增加這段銅箔,而增加部分的形狀會影響結果。兩種主要調整技術——蛇形和鋸齒形——分別針對不同訊號情況進行優化。選錯方法,可能引入與原本要修正的偏斜同樣嚴重的訊號完整性問題。

何時使用蛇形長度匹配

蛇形長度匹配會使用由彎曲段連接的平行走線,形成蜿蜒、波浪狀圖形,最適合單端訊號,或原本線間耦合較弱的差分對。

蛇形佈線常被引用的指南是 3W 規則:相鄰蛇形線段之間的間距,至少保持走線寬度的三倍。3W 規則是經驗法則,不是強制性設計規則。

  • 訊號完整性敏感度:邊緣越快、偏斜預算越嚴格,就越應增加間距。
  • 佈線密度:擁擠的電路板可能無法在所有位置都維持完整的 3W 間距。
  • 堆疊結構:走線到參考平面的距離會影響相鄰線段之間的耦合強度。

差分對鋸齒形長度匹配的最佳做法

鋸齒形調整會在走線上,通常是在彎曲位置,增加短小的傾斜「鋸齒」,是緊密耦合差分對的首選技術。

比較標準 蛇形 鋸齒形
阻抗不連續 較大,長距離平行繞線會擾動阻抗 最小,只增加短小的局部支線
耦合維持能力 對緊密耦合差分對較差,蛇形段會破壞耦合 優異,在調整過程中仍能維持差分對耦合
調整效率 較粗略,每次增加較大延遲 可進行細緻調整,短鋸齒提供高解析度控制
可製造性 對蝕刻和幾何變化較敏感 幾何形狀較簡單,對製程變化更穩健
佈線密度 佔用更多電路板面積 結構緊湊,適合高密度高速區域

參考表:高速介面長度匹配建議

計算說明:實體長度等效值使用 ΔL = Δt × v 推導,假設標準外層訊號速度 v ≈ 150 mm/ns,即約 5.9 mil/ps。

協定 典型數據速率 對內延遲目標(ps) 對間延遲目標(ps) 實體長度等效值(mil/mm)* 建議調整方法
USB4/USB Type-C 40 Gbps(USB4 Gen 3,每通道 20 Gbps) 對內 10 ps 75 ps(通道至通道,取決於應用) 59 mil/1.50 mm 鋸齒形
HDMI 2.1 48 Gbps(FRL 每通道 12 Gbps) 對內 1–5 ps 10 ps(通道至通道) 5.9–29.5 mil/0.15–0.75 mm 鋸齒形
DDR5 最高 6400 MT/s 1–2 ps(位元組內 DQ/DQS) 30–50 ps(地址/命令群組) 5.9–11.8 mil/0.15–0.30 mm 蛇形(DQ 位元組通道),彎曲處使用鋸齒形
PCIe Gen 5 32 GT/s 對內 5 ps 30 ps(通道至通道,取決於製造商) 29.5 mil/0.75 mm 鋸齒形
PCIe Gen 6 64 GT/s(PAM4) 對內 0.5–1 ps 15 ps(通道至通道,取決於製造商) 2.95–5.9 mil/0.075–0.15 mm 鋸齒形
需要專業 PCB 佈局服務?

使用 JLCPCB 佈局服務,將原理圖轉化為高速、可量產電路板。確保最佳訊號完整性、可靠阻抗控制和 DFM 一致性,立即領取 105 美元優惠券,近乎免費體驗佈局服務!

立即免費試用

PCB 走線長度匹配與頻率常見問題

時鐘頻率會決定 PCB 走線長度匹配要求嗎?

不會。單獨查看時鐘頻率容易產生誤導,因為數位訊號是寬頻訊號。真正決定有效頻寬和匹配要求的是訊號上升時間,而不是基頻。具有 100 ps 快速邊緣的 10 MHz 慢速時鐘,包含與 5 GHz 訊號相近的頻率成分,因此同樣需要嚴格的長度匹配。

蛇形和鋸齒形長度匹配有什麼差異?

蛇形調整使用平行線段組成蜿蜒圖形來增加長度,最適合單端訊號或耦合較弱的差分對。鋸齒形調整則在走線上增加短小的傾斜鋸齒,可維持耦合並減少阻抗不連續,因此是緊密耦合差分對,尤其是彎曲位置的首選方案。

為什麼長度已匹配的差分對仍然會出現偏斜?

因為實體長度只是一種延遲代理指標。當兩條走線經過不同介電常數的層、使用不同數量的過孔、遇到玻璃纖維編織造成的 Dk 變化,或受到不同程度的頻率相關損耗時,仍然可能出現偏斜。解決方法是根據皮秒為單位的時域延遲進行匹配,而不是只匹配實體長度。

高速介面的對內偏斜應控制在多嚴格的範圍?

常見經驗法則是將對內偏斜控制在單位間隔(位元週期)的 5–10% 以內。另一項偏向 RF 的規則則要求,偏斜低於訊號最快上升邊緣所對應波長的 1/20 至 1/10。實際數值取決於協定,並應根據元件製造商的佈局指南確認;PCIe Gen 5 和 USB4 等串列鏈路需要個位數皮秒的對內匹配,而 PCIe Gen 6 等新一代介面則將目標推向低於 1 ps。

結論:破解 PCB 走線長度匹配與頻率的關係

真正起決定作用的是上升時間,而不是時鐘速度。高時鐘速率必然需要更嚴格匹配的直覺,混淆了載波與訊號真正的頻寬;而實體長度相等就必然同時到達的想法,則忽略了介電分散、層間轉換和頻率相關損耗。

持續學習