PCB 설계 기초 가이드: IP2312 3A 충전기 제작 10단계
1 분
- PCB 설계 순서: 회로 설계부터 PCB 제작까지 10단계
- PCB 설계 프로그램으로 EasyEDA를 사용할 때의 장점
- PCB 설계 기초 FAQ
- 결론
핵심 요약
이 PCB 설계 기초 가이드는 초보자가 소형 IP2312 3A 리튬 이온 배터리 충전기 PCB를 단계별로 설계할 수 있도록 설명합니다. 널리 사용되는 TP4056 모듈의 업그레이드 사례를 바탕으로 PCB 회로 설계, 부품 배치, 3A 전류에 맞는 트레이스 라우팅, 그라운드 플레인 설계 등 효율적이고 신뢰성 높은 PCB를 만드는 핵심 방법을 다룹니다.
인쇄 회로 기판(PCB)은 전자 부품을 연결하는 기반으로서 대부분의 현대 전자 기기에 사용됩니다. PCB 설계가 처음에는 복잡하게 느껴질 수 있지만, PCB 설계 기초와 올바른 작업 순서를 이해하면 초보자도 충분히 익힐 수 있습니다. 이 가이드에서는 회로 요구사항 정리와 PCB 설계 프로그램 선택부터 레이아웃, 최종 검증 및 제조 파일 생성까지 PCB 기판 설계 과정을 단계별로 살펴봅니다.
이번 예제에서는 리튬 이온 배터리 충전 모듈의 전체 설계 과정을 다룹니다. 널리 사용되는 TP4056 모듈은 충전 전류가 약 1A로 제한되므로 용량이 큰 배터리를 충전하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이를 개선하기 위해 약 20 mm × 15 mm의 소형 PCB 크기를 유지하면서 핵심 회로를 IP2312 IC로 변경한 버전 2를 설계했습니다. IP2312는 최대 3A 충전 전류를 지원하는 고효율 동기식 벅 충전 IC이며, 데이터시트 기준 3.7V/2A 조건에서 약 94%의 효율을 제공합니다. 이 업그레이드를 통해 충전 시간을 줄이고 열 성능을 개선할 수 있습니다. 아래에서 전체 PCB 설계 과정을 단계별로 살펴보겠습니다.
PCB 설계 순서: 회로 설계부터 PCB 제작까지 10단계
1단계: PCB 회로 설계 요구사항 이해하기
PCB 설계 프로그램을 열기 전에 구현하려는 회로의 요구사항을 명확히 이해해야 합니다. 먼저 종이나 KiCad, Eagle, EasyEDA와 같은 소프트웨어에서 회로도 초안을 작성합니다. 저항기, 커패시터, 마이크로컨트롤러 및 커넥터 등 필요한 부품을 모두 포함하고, 각 부품이 회로의 기능에 맞게 연결되었는지 확인합니다. 일반적으로 회로 설계는 실제 문제에서 출발합니다. 이 예제에서는 TP4056의 긴 충전 시간을 줄이는 것이 핵심 요구사항입니다.
2단계: PCB 설계 프로그램 선택하기
초보자에게는 사용하기 쉬운 인터페이스를 갖춘 PCB 설계 소프트웨어가 중요합니다. 대표적인 선택지는 KiCad, Eagle 및 EasyEDA입니다. 이러한 프로그램에서는 회로도 작성, 부품 배치, 부품 사이를 연결하는 트레이스 설계를 한 환경에서 진행할 수 있습니다. 또한 표준 부품 라이브러리를 활용해 작업을 간소화할 수 있습니다. 이 예제에서는 방대한 라이브러리와 온라인 데이터베이스를 제공하는 EasyEDA를 사용합니다.
3단계: 회로도 작성하기
소프트웨어를 선택했다면 회로도부터 작성합니다. 회로도는 부품 사이의 전기적 연결 관계를 보여주는 설계 청사진입니다. IC 데이터시트의 권장 애플리케이션 회로와 부품 조건을 확인한 뒤 그에 맞게 부품을 배치하고 연결합니다.
사용 조건에 따라 부품 값이나 종류를 변경해야 할 수 있으며, 하나의 부품에도 여러 대체품이 존재합니다. 위의 IP2312 충전 모듈 회로도는 가독성을 높이고 연구개발 시간을 줄일 수 있도록 여러 기능 블록으로 구분했습니다.
예제 회로는 입력 보호, 충전 제어, 배터리 관리 및 상태 표시 영역으로 나뉩니다. 부품을 선택할 때는 전압 정격, 허용 전류 및 열 특성을 확인해야 합니다. 커패시터는 회로의 최대 전압과 예상 서지에 충분한 여유가 있는 정격을 선택하고, 반드시 데이터시트와 원 설계의 부품 사양을 따릅니다. 특히 IP2312의 내장 전력 MOS와 외부 인덕터 주변에서는 허용 전류와 방열 조건을 꼼꼼히 검토해야 합니다.
4단계: PCB 레이아웃 정의하기
회로도를 완성했다면 PCB의 물리적 레이아웃을 정의합니다. 다음 항목을 순서대로 확인합니다.
- 기판 외곽과 크기를 설정합니다.
- 트레이스 길이를 줄이고 성능을 높일 수 있도록 부품을 논리적으로 배치합니다.
- LED나 커넥터처럼 방향이 중요한 부품의 극성과 정렬을 확인합니다.
- 부품이 겹치지 않도록 하고 납땜에 필요한 클리어런스를 확보합니다.
이 설계에서는 트레이스 길이를 최소화하기 위해 관련 부품을 서로 가깝게 배치했습니다. TP4056 모듈과 비슷한 작은 폼 팩터에 IP2312 회로를 구성하므로 부품 방향과 배치 순서가 라우팅 가능성을 좌우합니다.
5단계: PCB 트레이스 라우팅하기
트레이스 라우팅은 PCB 설계에서 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 트레이스는 부품을 전기적으로 연결하는 구리 도체 경로입니다. 다음 원칙을 적용합니다.
- 저항, 인덕턴스 및 전자기 간섭을 줄일 수 있도록 트레이스를 가능한 한 짧고 직접적으로 배치합니다.
- 특히 고전류 회로에서는 전원 및 그라운드 경로에 더 넓은 트레이스를 사용합니다.
- 단락과 제조 문제를 방지하기 위해 제조업체의 트레이스 폭 및 간격 설계 규칙을 따릅니다.
- 허용 전류, 온도 상승, 전압 강하 및 방열을 함께 고려합니다.
1 oz 구리 외층, 약 10°C 온도 상승 조건에서 참고할 수 있는 권장 트레이스 폭은 다음과 같습니다. 실제 값은 구리 두께, 층 위치, 주변 온도, 트레이스 길이 및 허용 전압 강하에 따라 달라지므로 계산 결과와 제조업체 규격을 함께 확인해야 합니다.
| 전류(A) | 권장 폭(mil) | 폭(mm) | 적용 예 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10–15 | 0.25–0.38 | 신호선, 저전력 회로 |
| 2 | 30–40 | 0.76–1.0 | 일반 전원 트레이스 |
| 3 | 50–70 | 1.27–1.78 | 고전류 IP2312 전원 경로 |
이 3A 충전 모듈에서는 입력, 출력 및 배터리 트레이스를 약 1.2–1.8 mm 범위로 넓혔습니다. 먼저 자동 라우팅으로 기본 경로를 만든 뒤, 전류 경로가 매끄럽고 날카로운 모서리가 생기지 않도록 수동으로 최적화했습니다. 비아는 필요한 곳에만 사용하고, 전류 용량과 신뢰성을 확보할 수 있는 크기와 개수를 적용했습니다.
6단계: 전원 및 그라운드 플레인 추가하기
3A 충전기처럼 비교적 큰 전류를 처리하는 PCB에는 전원 및 그라운드 플레인을 적용하는 것이 좋습니다. 그라운드 플레인은 낮은 임피던스의 리턴 경로를 제공하고 전기적 노이즈와 전자기 간섭(EMI)을 줄이며, 열을 분산하는 데도 도움이 됩니다.
이 2층 PCB 설계에서는 상단과 하단에 그라운드 구리 포어를 적용하고 여러 개의 스티칭 비아로 연결했습니다. 이러한 구조는 입력 전압 리플을 줄이고 시스템 안정성을 높이는 데 도움이 됩니다. 구리 포어를 적용할 때는 전기적·열적 연결을 유지하면서 수작업 납땜성을 높일 수 있도록 부품 패드에 서멀 릴리프를 설정합니다.
7단계: 실크스크린과 기타 표시 배치하기
부품 참조 번호, 핀 번호, 로고 및 필요한 규제 표시를 실크스크린 레이어에 추가합니다. 실크스크린은 조립과 문제 해결 과정에서 부품과 위치를 식별하는 데 중요한 역할을 합니다. 실크스크린이 패드나 트레이스와 겹치지 않는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 PCB 실크스크린 설계 가이드를 참고하세요.
8단계: 설계 규칙 검사(DRC) 실행하기
설계를 확정하기 전에 설계 규칙 검사(DRC)를 실행해 간격 오류, 연결되지 않은 트레이스 및 기타 문제를 확인합니다. 대부분의 PCB 설계 소프트웨어는 DRC 도구를 제공하며, 이를 통해 설계가 제조업체의 공정 사양을 충족하는지 검사할 수 있습니다. DRC 통과는 제조 가능성을 높이지만 회로 기능 자체를 보장하지는 않으므로 회로도 검증도 별도로 수행해야 합니다.
9단계: Gerber 파일 생성하기
PCB 설계와 검증이 끝나면 제조용 Gerber 파일을 내보냅니다. Gerber 파일에는 PCB 제조에 필요한 레이어 정보가 포함되며, 구리층, 실크스크린, 솔더 마스크 및 기판 외곽 등이 각각의 파일로 표현됩니다. 드릴 파일과 제조업체가 요구하는 기타 출력 파일도 함께 준비합니다.
10단계: 열 관리와 최종 검증
3A IP2312 충전기와 같은 고전류 설계는 더 많은 열을 발생시킬 수 있습니다. 넓은 구리 영역을 확보하고 인덕터와 IC를 열에 민감한 부품에서 적절히 분리하며, 필요하면 방열 비아를 적용합니다. 기판 두께는 기계적 요구사항과 제조 조건을 고려해 선택하며, 이 예제에서는 일반적인 1.0–1.6 mm 범위를 검토할 수 있습니다. 레이아웃 후에는 DRC를 다시 실행하고, 가능하면 전원 무결성을 시뮬레이션하며, 잠재적인 문제를 육안으로 점검합니다. 마지막으로 프로토타입을 제작해 실제 부하에서 충전 전류, 효율 및 온도 상승을 측정합니다. 배터리 제조사의 최대 충전 전류와 충전 종지 전압을 반드시 확인하고, 해당 사양을 초과하지 않아야 합니다.
PCB 설계 프로그램으로 EasyEDA를 사용할 때의 장점
EasyEDA는 전자 엔지니어, 취미 제작자 및 학생이 회로를 빠르게 설계하고 검증할 수 있도록 지원하는 도구입니다. 사용하기 쉬운 인터페이스와 통합 기능을 제공해 초보자 PCB 설계에도 활용하기 좋습니다.
- 다른 설계 도구와의 호환성: Altium, Eagle 및 KiCad 등 여러 파일 형식의 가져오기와 내보내기를 지원합니다. 지원 범위는 사용하는 EasyEDA 버전과 파일 형식에 따라 확인해야 합니다.
- 비용 효율성: 소규모 프로젝트에 활용할 수 있는 무료 옵션과 추가 기능을 위한 유료 플랜을 제공합니다.
- 3D 시각화: PCB의 3D 형상을 확인해 부품 배치와 기계적 간섭 문제를 점검할 수 있습니다.
- 회로도 작성과 PCB 설계 통합: 동일한 플랫폼에서 회로도와 PCB 레이아웃을 설계하고 새로운 프로젝트를 처음부터 만들 수 있습니다.
- 대규모 부품 라이브러리: 저항기, 커패시터, 트랜지스터 및 IC를 포함한 다양한 부품 라이브러리를 제공하며 사용자 정의 부품도 만들거나 가져올 수 있습니다.
PCB 설계 기초 FAQ
Q: IP2312 모듈은 TP4056보다 무엇이 개선되었나요?
IP2312는 TP4056의 약 1A보다 높은 최대 3A 충전 전류를 지원하면서 약 20 mm × 15 mm의 유사한 소형 폼 팩터로 설계할 수 있습니다. 데이터시트 기준 3.7V/2A에서 약 94%의 효율을 제공해 더 빠른 충전과 향상된 열 성능을 기대할 수 있습니다.
Q: 이 설계에서 부품 배치가 중요한 이유는 무엇인가요?
IC, 인덕터 및 커패시터를 가깝게 배치하면 트레이스 길이와 전류 루프 면적을 줄여 전압 리플과 손실을 낮출 수 있습니다. TP4056 크기의 작은 기판에 IP2312 회로를 배치할 때는 라우팅 공간 확보에도 중요합니다.
Q: 3A 전류에 맞는 PCB 트레이스 폭은 어떻게 선택하나요?
1 oz 구리 외층과 약 10°C 온도 상승을 가정하면 50–70 mil, 즉 약 1.27–1.78 mm를 참고할 수 있습니다. 실제 설계에서는 구리 두께, 층 위치, 주변 온도, 트레이스 길이와 전압 강하를 반영해 계산하고 제조업체 규격과 교차 확인해야 합니다.
Q: 2층 PCB에 그라운드 플레인을 추가하는 이유는 무엇인가요?
그라운드 플레인은 낮은 임피던스의 리턴 경로를 제공해 노이즈, EMI 및 전압 리플을 줄이고 열 분산을 돕습니다. 이는 안정적인 3A 동작에 중요합니다.
Q: 초보자에게 어떤 PCB 설계 소프트웨어가 적합한가요?
EasyEDA는 사용하기 쉬운 인터페이스, 대규모 부품 라이브러리, 3D 보기 및 회로도에서 제조 파일까지 이어지는 워크플로를 제공해 초보자가 사용하기 편리합니다. KiCad와 Eagle도 프로젝트 요구사항에 따라 선택할 수 있습니다.
Q: 3A 충전기 레이아웃을 마친 후 무엇을 확인해야 하나요?
DRC를 실행하고 넓은 구리 영역과 비아를 포함한 열 관리 설계를 검토합니다. 이후 프로토타입을 실제 부하에서 시험해 충전 전류, 효율 및 온도 상승을 측정하고 배터리 사양을 준수하는지 확인합니다.
결론
Gerber 파일과 드릴 파일을 준비했다면 PCB 제조업체의 온라인 견적 페이지에 업로드하고 기판 재료, 층수, 두께, 표면 처리 및 수량 등의 사양을 선택해 주문할 수 있습니다.
PCB 설계는 처음에는 어렵게 느껴질 수 있지만, 회로 요구사항 정리, 회로도 작성, 부품 배치, 트레이스 라우팅, 그라운드 플레인, DRC 및 Gerber 파일 생성 과정을 순서대로 따르면 초보자도 기능적이고 제조 가능한 기판을 설계할 수 있습니다. PCB 설계 기초부터 PCB 회로 설계와 기판 레이아웃까지 반복적으로 연습하고 프로토타입을 시험하면 노이즈와 열 문제를 줄이는 실무 능력을 키울 수 있습니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......