PCB 기초 5: PCB 테스트 및 품질 보증
1 분
- PCB 제조에서 테스트와 품질 보증의 중요성
- PCB 제조의 다양한 테스트 방법
- 결론
PCB 테스트 및 품질 보증의 세계에 오신 것을 환영합니다! 품질 관리는 다양한 산업에서 아주 중요한 역할을 합니다. 뛰어난 품질 관리는 고객의 전자 프로젝트에 더 많은 에너지를 제공할 뿐만 아니라 전자 산업에 대한 인증과 신뢰성을 확보할 수 있습니다. PCB 제조에서 테스트와 품질 보증의 중요성에 대해 알아봅시다.
PCB 제조에서 테스트와 품질 보증의 중요성
테스트와 품질 보증은 최종 제품이 요구되는 사양과 성능 기준을 충족하도록 보장하는 데 있어서 매우 중요합니다. 테스트와 품질 보증이 중요한 이유를 다음과 같이 살펴보겠습니다.
A) 신뢰성과 성능
테스트는 PCB의 신뢰성과 성능을 검증하여, 다양한 작동 조건에서 정상적으로 동작하는지 확인합니다. 이는 PCB의 전반적인 성능이나 수명에 영향을 미칠 수 있는 설계 결함, 제조 결함 또는 부품 결함을 식별하는 데 도움이 됩니다.
B) 사양 준수
테스트는 PCB가 설계 사양, 산업 표준 및 고객 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 이는 개별 부품의 기능, 상호 연결의 무결성 및 전체 회로의 전기적 성능을 검증하는 과정입니다.
C) 비용 절감
테스트를 통해 초기 단계에서 결함을 발견하면 비용이 많이 드는 재작업, 수리 또는 리콜을 최소화할 수 있습니다. 제조 과정에서 문제를 조기에 식별하고 수정함으로써 테스트는 비용 절감에 기여하고 전체 생산 효율성을 향상시킵니다.
PCB 제조의 다양한 테스트 방법
PCB 제조에서 최고 품질과 신뢰성을 보장하기 위해 사용되는 다양한 테스트 방법에 대해 알아보겠습니다:
A) 전기 테스트(Electrical Testing)
전기 테스트는 PCB의 연속성, 저항, 정전 용량 등 다양한 전기적 특성을 평가하는 과정입니다. 이는 일반적으로 자동화 테스트 장비(Automated Test Equipment, ATE)나 플라잉 프로브 테스트(flying probe testing)를 사용하여 회로 연결의 무결성을 확인하고, 단락(short circuit)이나 개방 회로(open circuit)가 없는지 점검합니다.
B) 기능 테스트
기능 테스트는 PCB가 실제 운영 조건에서 제대로 작동하는지를 평가합니다. 이 테스트는 PCB가 의도한 대로 작동하고 원하는 사양을 충족하며 예상 작업을 수행하는지를 확인합니다. 입력과 출력을 시뮬레이션하고 반응을 분석하며 회로의 전체적인 기능을 검증하는 과정을 포함합니다.
C) 신뢰성 테스트
신뢰성 테스트는 PCB가 예상 수명 동안 다양한 환경적 및 작동적 스트레스를 견딜 수 있는지를 평가합니다. 여기에는 온도 사이클링(Temperature Cycling), 열 충격(Thermal Shock), 진동 테스트 (Vibration Testing), 습도 테스트(Humidity Testing) 및 가속화된 노화 테스트(Accelerated Aging Tests) 가 포함됩니다. 신뢰성 테스트는 잠재적인 약점을 찾아내고, 고장률을 예측하며 PCB가 불리한 조건에서도 내구성을 유지할 수 있는지를 확인합니다.
PCB 및 PCBA의 제조 표준과 인증에 대해 더 자세히 알아보려면, 다음 링크를 방문하십시오:
https://jlcpcb.com/kr/blog/273-understanding-pcba-manufacturing-standards-and-certifications
결론
테스트와 품질 보증은 PCB 제조에서 매우 중요한 구성 요소입니다. 철저한 전기 테스트, 기능 테스트 및 신뢰성 테스트를 통해 PCB의 신뢰성, 성능 및 표준 준수를 보장할 수 있습니다.
JLCPCB는 테스트와 품질 보증의 중요성을 강조하며, 최상의 표준을 갖춘 PCB를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 엄격한 테스트 절차와 뛰어난 품질 보증의 혜택을 경험하려면 저희와 함께 하세요. 우수성과 신뢰성을 향한 첫 걸음을 지금 시작합니다!
지속적인 성장
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......
PCB 실크스크린 설계 가이드: 글자 크기·선폭·극성 표시
PCB 실크스크린은 기판 표면에 부품 번호, 극성, 커넥터 핀과 보드 정보를 인쇄하는 레전드(legend) 층입니다. R1·C1 같은 참조 번호와 1번 핀 표시는 조립·검사·디버깅을 돕습니다. 글자를 많이 넣는 것보다 필요한 정보를 읽기 좋은 위치에 두고 솔더 패드와 겹치지 않게 하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 PCB 실크의 역할, 글자 크기·선폭·간격과 극성 표시, 제조 전 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 역할 · 글자 크기 · 배치 · 극성·핀 표시 · 출력 점검 PCB 실크스크린과 솔더 마스크는 어떻게 다른가요? 솔더 마스크는 구리 표면을 덮고 납땜 부위를 구분하는 층이며, 실크스크린은 그 위에서 식별 정보를 전달하는 인쇄층입니다. 실크 자체가 회로의 전기적 연결을 만드는 것은 아닙니다. 다만 정보가 잘못되거나 모호하면 조립과 정비 과정에서 혼동이 생길 수 있습니다. 실크에는 보통 부품 참조 번호, 극성·1번 핀, 커넥터 이름, 전원 전압, 테스트 포인트, 보드 버전과 식별 정......