PCB 열전도율에 대한 이해: 재료 선택, 계산 방법 및 고성능 솔루션
1 분
- PCB 재료의 열전도율 기초
- 일반적인 PCB 재료 및 열전도율 값
- PCB의 유효 열전도율 계산
- PCB에서 고열전도율 달성 전략
- 실제 적용 및 성능 고려 사항
- 자주 묻는 질문(FAQ)
소형 전자기기에서는 전력 소비가 문제가 되며, 이로 인해 열 문제가 발생합니다. PCB는 DRC 검사, SI 시뮬레이션, 심지어 기능 테스트도 통과할 수 있지만, 열 관리가 부족하면 현장에서 끔찍하게 실패할 수 있습니다. PCB 열전도율은 더 이상 전자 설계자에게 선택 사항이 아니라 현대 설계의 핵심 고려 사항이 되었습니다. 부품 크기가 작아질수록 열 여유는 사라집니다. 복잡하고 소형 조립의 PCB를 설계할 때는 PCB 재료의 적절한 열전도율을 알아야 합니다.
이 글에서는 견고한 제품과 비용이 많이 드는 재설계의 차이를 만들 수 있는 PCB 유효 열전도율을 계산하는 방법을 알아보겠습니다. 이 글은 실무적이고 엔지니어 친화적인 PCB 열전도율의 심층 분석을 제공합니다. 제안된 재료, 계산 방법, 고열전도율 PCB를 설계하기 위한 입증된 전략을 다룹니다.
PCB 재료의 열전도율 기초
열전도율 정의 및 열 전달에서의 역할
열전도율 k는 W/mK 단위로 측정되며, 재료가 주변으로 열을 얼마나 효율적으로 전달하는지를 정의합니다. PCB 설계에서 k 계수는 부품에서 생성된 열이 접합점에서 벗어나는 속도를 제어합니다. 그리고 보드 전체로 퍼지면서 부품을 냉각합니다. 실제로는:
- 낮은 열전도율 PCB: 열이 부품 근처에 축적됨
- 열전도성 PCB: 열이 구리 평면, 비아 및 히트싱크로 퍼짐
제조업체는 열 흐름보다는 전기 절연에 최적화된 PCB 기판에 집중합니다. PCB에 사용되는 표준 에폭시 라미네이트는 열 전도체보다는 열 절연체처럼 작동합니다. 그래서 열 설계는 배치와 재료 선택으로 보완해야 합니다. PCB 설계에서 전류는 낮은 임피던스 구리 경로를 통해 유도됩니다. 같은 방식으로 열도 구리를 통해 유도되지만, 보드 중간에 유전체가 있어 열 흐름을 제한합니다.
면 내(in-plane)와 관통(through-plane) 열전도율 차이
PCB 열 동작에서 가장 오해하기 쉬운 측면 중 하나는 방향성 열전도율입니다. PCB는 이방성 열전도율을 나타내며, 이는 열이 방향에 따라 흐른다는 의미입니다. 우리는 이를 벡터량이라고 부를 수 있습니다.
면 내 열전도율:
- 열이 PCB 표면을 따라 횡방향으로 퍼짐
- 구리 평면과 트레이스 밀도가 지배적
- 일반적으로 관통면 값보다 높음
관통면 열전도율:
- 열이 PCB 두께를 통해 수직으로 흐름
- 유전체 재료가 지배적
- 일반적으로 열 병목 현상 발생
여기 FR4 보드의 예가 있습니다. 면 내 열전도율은 0.3 W/mK, 관통면 열전도율은 약 0.25 W/mK입니다. 일반적으로 구리는 400 W/mK로 발산할 수 있지만, PCB 적층에서 실제로는 그렇게 크게 떨어집니다. 이 엄청난 불일치는 구리 풀(pour)이 열 확산을 극적으로 개선하는 이유를 설명합니다. 그러나 열 비아를 구현하고 구리 두께를 약간 증가시켜 일부 발열 문제를 해결할 수 있습니다.
부품 온도 및 보드 신뢰성에 미치는 영향
열전도율은 다음에 직접적인 영향을 줍니다:
- 접합점 온도
- 평균 고장 시간
- 솔더 접합 신뢰성
- PCB 재료 안정성
널리 받아들여지는 경험칙은 접합점 온도가 10 °C 증가할 때마다 반도체 수명이 절반으로 줄어든다는 것입니다. 낮은 열전도율은 다음을 초래할 수 있습니다:
- PCB 층간 박리
- 솔더 피로 및 균열
- LED 광속 저하
- 조기 부품 노화
요컨대, 열 설계는 PCB가 실험실에서 살아남을지 고객手中에서 살아남을지를 결정합니다.
일반적인 PCB 재료 및 열전도율 값
표준 FR4 및 저비용 라미네이트
FR4는 낮은 비용과 우수한 제조 가능성 덕분에 여전히 대부분의 설계에서 기본 선택입니다. 일반적인 특성은 다음과 같습니다:
- 열전도율: 0.25–0.35 W/m·K
- 전기 절연: 우수
- 비용: 낮음
- 가용성: 매우 높음
열 관점에서 FR4는 그저 그런 수준입니다. 열을 효율적으로 가두어 절연에는 좋지만 전력 전자에는 끔찍합니다. 더 밀도 높은 설계로 갈수록 열 발산과 열전도율이 실패합니다. 어쨌든 업계는 FR4와 그 변종으로 많은 작업을 합니다. 원래 FR4는 불이 붙지 않아 안전하다는 이유로 제안되었습니다. FR4는 저전력 디지털 회로 및 제어 로직 보드에는 잘 작동합니다.
충전제 또는 고Tg 수지를 이용한 향상된 재료
비용과 성능 사이의 격차를 좁히기 위해 제조업체는 열 향상 라미네이트를 제공합니다. 이는 기본적으로 세라믹으로 변형된 에폭시 시스템입니다. 일반적인 열전도율 범위: 0.6–2.5 W/m·K
이렇게 함으로써 여러 이점을 얻고 열 확산이 개선됩니다. 최소한의 공정 변경으로 고온 안정성이 향상됩니다. 이 재료들은 금속 코어를 요구하지 않고 열전도성 PCB를 가능하게 하여, 중전력 DC-DC 컨버터 및 소형 산업 전자에 이상적입니다. FR4가 열 관리를 진지하게 받아들이기로 결심한 것으로 생각하세요.
우수한 열 발산을 위한 금속 코어 및 세라믹 기반 옵션
열 성능이 절대적이고 비용이 더 이상 관심사가 아닐 때. 금속 코어 PCB(MCPCB) 및 세라믹 기판으로 넘어갑니다. 금속 코어 PCB에서는 알루미늄 또는 구리 베이스가 있습니다. 그들은 다음을 제공합니다:
- 얇은 유전체 절연층
- 우수한 열 확산
- LED 조명 및 전력 모듈에서 일반적
Al₂O₃, AlN 같은 세라믹 PCB는 열전도율: 20–170 W/m·K를 제공하며 다음을 제공합니다:
- 뛰어난 열 안정성
- 전기적으로 절연
- 더 높은 비용 및 처리 복잡성
이 재료들은 진정한 고열전도율 PCB 설계를 가능하게 합니다. 기존 라미네이트가 실패하는 곳에 사용됩니다.
PCB의 유효 열전도율 계산
다층 보드를 위한 체적 가중 평균 모델
실제 PCB는 여러 재료가 함께 적층되어 있습니다. PCB 유효 열전도율을 추정하기 위해 엔지니어는 종종 아래에提到的 체적 가중 평균 함수를 사용합니다:

여기서:
- (ki) = 각 층의 열전도율
- (fi) = 각 층의 체적 분율
이 방법은 빠른 초기 추정치와 재료 영향에 대한 통찰을 제공합니다. 시뮬레이션에 도움이 되는 방향성 열전도율 근사치를 얻을 수 있습니다.
구리 평면, 비아 및 층 적층 고려
구리는 소량에서도 열 동작을 지배합니다. 더 나은 설계를 위해 몇 가지 전략을 사용할 수 있습니다. 고밀도 구간에서 구리 평면 두께 및 커버리지를 변경하는 것입니다. 열 비아 밀도 및 충전 타입을 삽입하는 것입니다. 열 비아는 수직 열 파이프 역할을 합니다. 예를 들어, 충전된 비아 > 도금된 비아 > 빈 비아의 열 프로파일입니다. 비아 직경이 클수록 전체 전도가 좋아집니다. PCB 열전도율을 계산할 때 비아를 무시하는 것은 회로 분석에서 저항을 무시하는 것과 같습니다.
빠른 추정을 위한 도구 및 공식
엔지니어는 일반적으로 다음에 의존합니다:
- 스프레드시트 기반 저항 모델
- 1D 열 저항 네트워크
- ECAD 열 추정기
- 제조업체 설계 가이드
PCB에서 고열전도율 달성 전략
열 비아 및 구리 평면 통합
배치 수준 열 최적화가 항상 먼저 와야 합니다. 몇 가지 모범 사례는 다음과 같습니다:
- 열원 아래에 조밀한 비아 어레이 사용
- 크고 중단 없는 구수 풀(pour) 추가
- 두꺼운 내부 구리 평면 사용
잘 설계된 비아 매트릭스는 비용의 일부로 비싼 재료를 능가할 수 있습니다.
열전도성 기판 및 충전재 선택
재료 선택은 전력 밀도와 일치해야 합니다. 일반적인 지침은 설계가 1W 미만이고 2-3W까지라면 표준 FR4를 사용하는 것입니다. 회로가 1–5 W를 소모하면 향상된 에폭시 라미네이트를 사용합니다. 이 이상의 고출력이라면 MCPCB 또는 세라믹으로 전환합니다. PCB 재료의 잘못된 열전도율 선택은 후기 재설계로 이어지는 경우가 많습니다.
실제 적용 및 성능 고려 사항
전력 전자 및 LED 조명 요구 사항
전력 전자는 공격적인 열 관리를 요구합니다. 이제 더 많은 전력을 밀어 넣고 있기 때문입니다. 이 전력은 일반적으로 다른 형태로 변환되거나 설계 효율에 따라 열로 변환됩니다. 고열전도율 PCB는 다음에 중요합니다:
- MOSFET 및 IGBT 모듈
- 고전류 레귤레이터
- 고휘도 LED
LED 시스템에서 접합점 온도는 제품의 색상 및 휘도에 직접적인 영향을 줍니다. 신경 쓰지 않으면 전체 수명이 단축됩니다. 따라서 열 설계가 부실하면 제품의 미래가 흐려질 수 있습니다.
열 제약이 있는 고속 및 RF 설계
RF 및 고속 재료는 제어된 임피던스 재료 및 낮은 Dk 때문에 선호됩니다. 불행히도 이 재료들은 종종 보통의 열전도율을 가지고 있습니다. 따라서 고속과 전력 전자 보드 사이에서 적절한 선택이 있어야 합니다. 위에서给出的 기법과 팁으로 우리 엔지니어는 다음을 신중히 균형 잡을 수 있습니다:
- 신호 무결성
- 열 발산
- 기계적 안정성
열 계획은 배치 전, 배선 후가 아닌 스택업 정의에서 시작해야 합니다.
열 성능, 비용, 제조 가능성 간의 트레이드오프

최고의 열 설계도 제조하거나 감당할 수 없으면 소용이 없습니다. 재료 변경에 뛰어들기보다는 먼저 배치 쪽에서 열 문제를 해결하세요. 최선의 배치를 한 후에도 열 프로파일이 여전히 같다면 재료 업그레이드를 고려할 수 있습니다. 더 나은 설계를 위해 설계 초기 단계에서 JLCPCB 같은 제조업체 엔지니어와 협력하세요. 열 엔지니어링에서는 극단을 사용하는 것이 항상 정답이 아니라 최적화가 핵심입니다.

자주 묻는 질문(FAQ)
고열전도율 PCB란 무엇인가요?
부품에서 열을 효율적으로 제거하기 위해 전도성 재료, 구조, 비아를 사용하여 설계된 PCB입니다.
PCB의 유효 열전도율은 어떻게 계산하나요?
체적 가중 재료 모델에 구리 및 비아 기여를 결합하여 계산합니다.
FR4는 전력 전자에 적합합니까?
저전력 애플리케이션에만 해당됩니다. 중~고전력은 일반적으로 향상된 라미네이트 또는 금속 코어가 필요합니다.
금속 코어 PCB는 비싼가요?
FR4보다 비싸지만 현장 실패 및 리콜보다는 저렴합니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......