전원 기판과 제어 기판을 나누는 장점: 전자공작을 나중에 고치기 쉽게 만드는 회로 블록 설계
1 분
- 전원 기판과 제어 기판은 각각 어떤 역할을 하나요?
- 기판을 나누면 어떤 장점이 있나요?
- 기판 사이 커넥터는 어떻게 설계해야 하나요?
전자공작 작품이 복잡해지면 회로를 기판 한 장에 모을지, 기능별로 나눌지 고민하게 됩니다.
LED만 켜는 간단한 공작은 한 장으로 충분하지만, 모터, 센서, MCU, 디스플레이가 들어가면 배선이 늘어 구조를 파악하기 어려워집니다.
이럴 때 전원 기판과 제어 기판을 나누면 문제 해결을 위한 수정이나 기능 추가를 위한 개조가 쉬워집니다.
전원 기판과 제어 기판은 각각 어떤 역할을 하나요?
전원 기판

배터리나 AC 어댑터에서 들어온 전기를 회로에서 쓰기 좋은 전압으로 정리하는 부분입니다.
12V를 5V로 낮추거나 5V에서 3.3V를 만들고, 역극성 연결이나 과전류로부터 회로를 보호합니다.
전자공작에서 많이 쓰는 5V와 3.3V를 여기서 만들어 두고, 부품별로 필요한 전압과 전류에 맞춰 공급하는 구조입니다.
제어 기판

MCU나 로직 IC를 중심으로 센서 값을 읽고, LED를 켜고, 모터의 동작을 판단하는 두뇌에 해당합니다.
전원 기판이 전기를 정리하는 역할이라면, 제어 기판은 동작을 결정하는 역할입니다.
기판을 나누면 어떤 장점이 있나요?
1. 문제 원인을 찾기 쉽다
"전원을 켜도 동작하지 않는다", "MCU가 리셋을 반복한다" 같은 문제가 생겼을 때, 회로가 한 장에 모여 있으면 원인이 전원인지, 배선인지, 프로그램인지 판단하기 어렵습니다.
기판을 나눠 두면 전원 기판의 전압이 안정적으로 나오는지 먼저 확인한 뒤, 제어 기판을 연결해 단계적으로 원인을 좁힐 수 있습니다.
2. 개조나 재제작이 쉽다
나중에 모터나 센서를 추가하려 할 때, 기판이 한 장이면 전원 용량 부족, 커넥터 위치, 배선 추가 같은 문제가 생기기 쉽습니다.
기판을 나눠 두면 전원 쪽만 용량이 큰 것으로 바꾸거나, 제어 기판만 새 MCU용으로 다시 만들 수 있습니다.
3. 노이즈 영향을 정리하기 쉽다
모터, 릴레이, LED 스트립은 동작할 때 전류 변화가 커서, MCU와 같은 전원 라인에 연결하면 전압이 순간적으로 떨어지거나 신호가 불안정해질 수 있습니다.
큰 전류는 전원 기판에, 민감한 신호는 제어 기판에 모으면 완전한 노이즈 대책은 아니더라도 원인을 찾기가 쉬워집니다.
기판 사이 커넥터는 어떻게 설계해야 하나요?
- 연결선은 최소한으로: 플러스(+), GND, 필요하면 전원 스위치 신호나 전압 감시 신호 정도로 한정합니다.
- 전압명·극성 표기: 커넥터 근처에 전압명과 극성을 적어 두면 조립 실수를 줄일 수 있습니다.
- GND 확인: 모든 기판의 공통 기준이므로 연결 누락이나 접촉 불량에 주의합니다.
작은 프로젝트라면 기판 한 장이 더 간단할 수 있습니다.
하지만 전류가 큰 부품을 쓰거나, 전압이 여러 종류이거나, 나중에 기능을 추가할 계획이라면 전원 기판과 제어 기판을 나누는 블록 설계를 검토해 보세요.
문제 해결이나 다음 개조 작업이 훨씬 수월해집니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......