PCB 기초 2 : 설계 기이드라인
1 분
- 부품 배치
- 트레이스 라우팅 (Trace Routing)
- 레이어 스택업 (Layer Stack-up)
- 설계 규칙
- 결론
PCB 기초 시리즈의 두 번째 글에 오신 것을 환영합니다. 이번 글에서는 최적의 PCB 설계 성능과 기능을 달성하기 위해 꼭 알아야 할 필수적인 설계 지침에 대해 다룹니다. 전자 기기에 관심이 있는 애호가, 취미로 전자 기기를 다루는 사람, 엔지니어, 학생, 또는 전문가 모두에게, 이 지침을 이해하는 것은 고품질 PCB 설계를 만드는 데 큰 도움이 될 것입니다.
그럼 JLCPCB와 함께 세부 사항을 살펴보겠습니다!
부품 배치
효과적인 부품 배치는 최적의 PCB 성능을 위해 매우 중요합니다. 이는 신호 무결성, 열 관리 및 제조 가능성에 영향을 줍니다.
* 부품 배치를 논의할 때는 열원에 대한 근접성, 신호 경로, 연결기와의 거리를 고려하는 것이 중요합니다.
* 아날로그와 디지털 부품을 분리하여 상호 간섭을 최소화하는 것의 중요성도 강조해야 합니다. 또한, 고속 부품은 신호 손실을 줄이기 위해 신호원에 가까이 배치하는 것이 중요합니다.
* 고속 부품과 신호원 간의 트레이스 길이를 짧게 유지하여 신호 저하, 반사 및 기생 요소로 인한 왜곡을 줄이는 것이 중요합니다.
* 임피던스를 제어하고 크로스토크와 노이즈 결합을 최소화하여 신호 품질을 개선할 수 있습니다. 이를 위해 고속 부품을 신호원에 가까이 배치하는 것이 좋습니다.
트레이스 라우팅 (Trace Routing)
적절한 트레이스 라우팅은 신호 무결성(Signal Integrity), EMI/EMC 준수, 그리고 임피던스 제어에 중요한 역할을 합니다.
신호 무결성을 유지하려면, 적절한 트레이스 라우팅 기술을 사용하여 신호 반사(Signal Reflection)를 최소화하는 것이 중요합니다. 신호 반사는 전송 라인(Transmission Line)에서 임피던스가 급격하게 변화할 때 발생하며, 이는 신호의 부분 반사를 유도할 수 있습니다. 이러한 현상은 신호 저하와 타이밍 오류를 초래할 수 있습니다. 반사를 최소화하려면, 제어된 임피던스 트레이스를 사용하고, 전송 라인의 임피던스를 소스와 부하와 맞추며, 트레이스 폭이나 방향을 갑작스럽게 변경하지 않도록 해야 합니다.
고속 설계에서는 누설 간섭(Crosstalk)도 중요한 고려 사항입니다. 누설 간섭은 인접한 트레이스 간의 신호가 의도하지 않게 결합될 때 발생하며, 이는 신호 간섭과 저하를 초래할 수 있습니다. 이를 완화하기 위해 트레이스 간 충분한 간격을 유지하고, 고속 신호에는 차동 페어(Differential Pair)를 사용하며, 차폐(Shielding) 기법을 적용하는 등의 방법이 사용될 수 있습니다.
임피던스 제어는 신호 무결성을 유지하기 위해 특히 고속 설계에서 필수적입니다. 임피던스 불일치(Impedance Mismatch)는 신호 반사와 저하된 성능을 유발할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 적절한 트레이스 폭, 유전체 재료(Dielectric Material), 그리고 층구성(Layer Stack-up) 등을 사용하는 것이 중요합니다. 설계 가이드라인과 시뮬레이션 도구를 활용하여 임피던스 값을 계산하고 검증함으로써 효율적인 신호 전송을 보장할 수 있습니다.
레이어 스택업 (Layer Stack-up)
레이어 스택업 구성은 신호 무결성, 전력 분배, 및 열 관리에 중요한 영향을 미칩니다.
PCB의 레이어 스택업은 전원 및 접지면, 신호층 및 기타 기능층의 분포를 결정합니다. 이는 신호 무결성, 전원 분배 및 열 관리에 매우 중요한 역할을 합니다. 잘 설계된 레이어 스택업은 전자기 간섭(EMI)을 줄이고, 신호 품질을 향상시키며, PCB의 전체 성능을 향상시킬 수 있게 합니다.
레이어 수를 선택할 때, 설계의 복잡성, 필요한 신호층의 수, 그리고 전력 및 접지면의 필요성을 신중히 고려해야 합니다. 레이어가 많을수록 임피던스를 더 잘 제어할 수 있으며, 신호 간섭(crosstalk) 발생 가능성을 줄일 수 있습니다.
설계 규칙
설계 규칙은 PCB 레이아웃의 다양한 측면에서 최소 요구 사항을 정의하여 제조 가능성과 신뢰성을 보장하는 지침입니다. 설계 규칙 검사(DRC)는 이러한 규칙에 준수해서 설계가 되었는지를 자동으로 검증하는 도구로, 제조 및 조립 과정에서 발생할 수 있는 잠재적인 문제를 방지합니다.
최소 트레이스 너비와 간격은 신호 무결성, 임피던스 제어 및 제조 가능성에 영향을 미치는 중요한 설계 규칙입니다. 트레이스가 너무 좁으면 저항이 높아져 신호 손실이 발생할 수 있고, 트레이스 간격이 부족하면 혼선(crosstalk)과 단락이 발생할 수 있습니다. 적절한 트레이스 너비와 간격을 준수하면 이러한 문제를 최소화하고 신뢰할 수 있는 PCB 성능을 보장할 수 있습니다.
애뉼러 링 (Annular Ring) 크기는 특히 비아와 패드에 중요한 설계 규칙입니다. 이는 드릴 구멍 주위의 구리 링을 정의하며, 연결의 기계적 강도와 신뢰성에 영향을 줍니다. 애뉼러 링 크기가 충분하지 않으면 약한 납땜 접합과 잠재적인 고장으로 이어질 수 있습니다. 적절한 애뉼러 링 크기는 견고한 연결과 신뢰할 수 있는 PCB 작동을 보장합니다.
솔더 마스크 사이의 간격은 구리 요소와 솔더 마스크 층 간의 거리입니다. 충분한 간격을 유지하면 솔더 마스크가 패드와 트레이스를 침범하지 않도록 하여, 조립 과정에서 솔더링 문제를 방지할 수 있습니다. 적절한 솔더 마스크 간격을 준수하면 신뢰할 수 있는 솔더링성과 솔더 마스크 관련 결함을 피할 수 있습니다.
설계 규칙은 PCB 제조업체나 특정 제조 공정에 따라 다를 수 있다는 점을 유념하는 것이 중요합니다. 제조업체에서 제공하는 설계 규칙을 숙지하고, IPC 표준과 같은 산업 표준을 고려하여 PCB설계를 최적화하고, 제조 가능성을 보장하는 것이 중요합니다.
결론
이 기사에서는 최고의 성능을 달성하기 위한 필수 PCB 설계 지침을 다루었습니다. 우리는 신호 무결성, EMI/EMC 준수, 그리고 열 관리 측면에서 부품 배치, 트레이스 라우팅, 레이어 스택업의 중요성을 논의했습니다. 또한 설계 규칙의 중요성을 강조하고 트레이스 폭과 간격, 애뉼러 링(annular ring) 크기, 솔더 마스크 클리어런스와 같은 주요 고려 사항에 대한 통찰을 제공했습니다. 이러한 지침을 따르면 업계 표준을 충족하고 당신의 전자 프로젝트의 성공을 보장하는 고품질 PCB 레이아웃을 설계할 수 있습니다.
JLCPCB 웹사이트를 방문하여 PCB 레이아웃을 최적화하고 전자 설계를 실현시키는 데 도움을 줄 수 있는 설계 도구, 튜토리얼, 다양한 서비스를 확인해 보세요. 다음 PCB 기초 시리즈 기사도 기대해 주세요.
지속적인 성장
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......
PCB 실크스크린 설계 가이드: 글자 크기·선폭·극성 표시
PCB 실크스크린은 기판 표면에 부품 번호, 극성, 커넥터 핀과 보드 정보를 인쇄하는 레전드(legend) 층입니다. R1·C1 같은 참조 번호와 1번 핀 표시는 조립·검사·디버깅을 돕습니다. 글자를 많이 넣는 것보다 필요한 정보를 읽기 좋은 위치에 두고 솔더 패드와 겹치지 않게 하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 PCB 실크의 역할, 글자 크기·선폭·간격과 극성 표시, 제조 전 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 역할 · 글자 크기 · 배치 · 극성·핀 표시 · 출력 점검 PCB 실크스크린과 솔더 마스크는 어떻게 다른가요? 솔더 마스크는 구리 표면을 덮고 납땜 부위를 구분하는 층이며, 실크스크린은 그 위에서 식별 정보를 전달하는 인쇄층입니다. 실크 자체가 회로의 전기적 연결을 만드는 것은 아닙니다. 다만 정보가 잘못되거나 모호하면 조립과 정비 과정에서 혼동이 생길 수 있습니다. 실크에는 보통 부품 참조 번호, 극성·1번 핀, 커넥터 이름, 전원 전압, 테스트 포인트, 보드 버전과 식별 정......