Via-in-Pad 기술 사용 : 알아야 할 사항, 설계 안내 등…
1 분
- PCB 설계에서 비아의 이해
- 비아의 종류
- Via-in-Pad란 무엇인가?
- 설계 시 Via-in-Pad를 언제 사용해야 합니까?
- 설계 고려사항
- 제조 고려사항
- 일반적인 문제
- 해결책
- 결론
다층 PCB(인쇄 회로 기판) 설계에서는 비아가 보드의 서로 다른 층을 연결하는 중요한 역할을 합니다. 전자 기기가 점점 더 소형화되고 복잡해짐에 따라, 설계자들은 보드의 공간과 성능을 최적화하기 위해 첨단 기술을 활용해야 합니다. 이러한 기술 중 하나가 고밀도 및 고성능 PCB 설계에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있는 Via-in-Pad 기술입니다. 이 글에서는 패드 내 비아 기술의 핵심 요소와 이를 구현하는 방법, 그리고 이 기술이 가장 효과적으로 사용될 수 있는 상황에 대해 다룹니다.
PCB 설계에서 비아의 이해
비아는 PCB의 여러 층 사이에 전기적 연결을 제공하는 도전성 경로입니다. 보통 보드에 구멍을 뚫고 그 구멍에 도전성 소재를 도금하여 만듭니다.
비아의 종류
1. 관통 비아 (Through-Hole Vias):
이 비아는 PCB의 전체 두께를 관통하여 모든 층을 연결합니다. 일반적으로 가장 많이 사용되며, 다양한 용도로 활용됩니다.
2. 블라인드 비아 (Blind Vias):
이 비아는 **외부 PCB 층을 하나 이상의 내부 층과 연결**하지만 전체 보드를 관통하지는 않습니다. 공간 절약이 중요한 고밀도 설계에서 사용됩니다.
3. 스택 비아 (Stacked Vias):
이 비아는 다른 비아 위에 쌓기 전에 드릴링과 도금이 수행됩니다. 스태거 비아보다 제작 과정이 더 복잡합니다.
4. 스태거 비아 (Staggered Vias):
이 비아는 서로 접촉하지 않고 PCB의 다양한 층을 연결합니다. 인접한 층에서 위치가 어긋나 있어 독립적으로 작동합니다.
5. 매립 비아 (Buried Vias):
매립 비아는 PCB의 내부 층만을 연결하며, 외부 층에서는 보이지 않습니다. **부품 배치를 위한 표면적을 최대화**하기 위해 사용됩니다.
6. 마이크로 비아 (Microvias):
마이크로 비아는 HDI (고밀도 인터커넥트) PCB에서 사용되는 소형 비아입니다. 레이저 드릴링을 통해 생성되며, 인접한 층 또는 스택 구조로 여러 층을 연결할 수 있습니다.
Via-in-Pad란 무엇인가?
Via-in-Pad는 비아를 부품 패드 안에 직접 배치하는 기술을 의미합니다. 패드 사이의 공간에 비아를 배치하는 대신 이 방식을 사용합니다. 이 방식은 연결의 인덕턴스와 저항을 줄여 신호 무결성을 향상시키며, 보드 공간을 절약하는 데 유리합니다. 패드 내 비아는 특히 고속 및 고주파 신호 전송이 필요한 설계에 매우 유용합니다.
설계 시 Via-in-Pad를 언제 사용해야 합니까?
패드 내 비아 기술은 여러 가지 상황에서 유리합니다:
● 고밀도 인터커넥트 (HDI) PCB:
이 PCB는 단위 면적당 배선 밀도가 높아서 공간 효율성을 높이는 패드 내 비아 기술을 필요로 합니다.
● 소형 폼 팩터 장치:
스마트폰이나 웨어러블 기기와 같은 소형 장치들은 패드 내 비아를 통해 더욱 컴팩트하고 효율적인 설계를 실현할 수 있습니다.
● 전기적 성능 향상:
패드 내 비아는 경로 길이를 단축하고 유도성 및 정전 기생 요소를 줄여 신호 무결성을 향상시킬 수 있습니다.
설계 고려사항
1. 재료 선택:
신호 무결성과 열 성능을 보장하기 위해 적합한 유전 특성을 가진 자재를 선택하십시오.
2. 열 관리:
특히 고전력 애플리케이션에서 열을 효과적으로 방출하기 위해 적절한 열 비아를 사용해야 합니다.
3. 신호 무결성:
신호 반사와 손실을 줄이기 위해 비아의 수를 최소화하십시오. 비아가 올바르게 채워지고 캡핑되어 납땜 흐름과 빈 공간을 방지해야 합니다.
제조 고려사항
1. 도금 및 채움 기술:
신뢰성 있는 연결을 보장하고 빈 공간과 같은 문제를 방지하기 위해 구리 채움 또는 전도성 에폭시 채움과 같은 고급 도금 기술을 사용하십시오.
2. 비용 영향:
정밀한 드릴링 및 채움 공정이 필요하기 때문에 비아-인-패드 기술이 제조 비용을 증가시킬 수 있음을 주의하십시오.
3. 신뢰성 문제:
비아가 열 사이클링 및 기계적 스트레스를 견딜 수 있도록 충분히 채워지고 도금되었는지 확인하십시오.
일반적인 문제
1. 솔더 윅킹(Solder Wicking):
조립 과정에서 솔더가 비아로 흘러들어가 패드 위에 충분한 솔더가 남지 못할 수 있습니다.
2. 기포와 균열:
부적절한 채움 및 도금으로 인해 기포와 균열이 발생할 수 있으며, 이는 연결의 신뢰성에 영향을 미칩니다.
3. 비용 증가:
Via-in-Pad 기술을 위한 고급 제조 공정은 비용을 증가시킬 수 있습니다.
해결책
1. 솔더 마스킹(Solder Masking):
솔더 윅킹을 방지하기 위해 비아 주변에 솔더 마스크 댐을 사용하십시오.
2. 올바른 채움 기술:
신뢰할 수 있는 채움 기술을 적용하고, 비아에 기포와 균열이 없는지 철저히 검사하십시오.
3. 비용-편익 분석:
Via-in-Pad 기술이 제공하는 이점이 증가된 제조 비용을 상회하는지 확인하기 위해 철저한 비용-편익 분석을 수행하십시오.
결론
Via-in-Pad 기술은 PCB 설계에서 중요한 도약을 나타내며, **공간 절약, 신호 무결성 및 전체 성능** 측면에서 상당한 이점을 제공합니다. 비아-인-패드 기술이 가장 유익한 상황을 이해하고 이를 제대로 구현하는 모범 사례를 따르면, 설계자는 더 효율적이고 신뢰성 높은 PCB를 제작할 수 있습니다. Via-in-Pad와 관련된 어려움이 존재하지만, 신중한 계획과 실행을 통해 이러한 문제를 해소할 수 있어 현대 PCB 설계의 중요한 도구로 자리 잡을 수 있습니다.
전통적으로 Via-in-Pad 공정은 전문 장비와 재료가 필요하여 비용이 많이 들었습니다. 그러나 이제 JLCPCB는 6층에서 20층 PCB 주문에 이 고급 기능을 무료로 제공합니다.
JLCPCB의 이 전례 없는 무료 제공은 업계에 혁신적인 돌파구를 마련하여, 모든 설계 팀이 PCB 레이아웃의 생산성을 높이고 보다 정교하고 신뢰성 높은 보드를 설계할 수 있게 합니다. 이전에 Via-in-Pad 사용을 주저했던 전자 엔지니어들도 이제 추가 비용 없이 이 획기적인 기술을 적극 활용할 것을 권장합니다.

지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......