PCB 설계의 커패시터: 모든 유형에 대한 완벽 가이드
1 분
- 커패시터란 무엇이며 작동 원리는?
- 정전 용량에 영향을 미치는 요소:
- 극성에 따른 커패시터 분류:
- 회로에서 커패시터의 사용:
- PCB 설계에서 커패시터의 유형 및 응용 분야
- PCB 커패시터의 표시:
- 설계에 맞는 올바른 커패시터 선택 방법:
- PCB의 커패시터에 대한 고주파 고려 사항:
- 회로 기판 레이아웃에서 기생 정전 용량 줄이기
- 결론
커패시터는 에너지 저장 및 노이즈 필터링부터 전압 조정까지 기능성을 제공하는 PCB(인쇄 회로 기판) 설계에 없어서는 안 될 부품입니다. 단순한 회로를 설계하든 복잡한 다층 기판을 설계하든, 다양한 유형의 커패시터와 그 응용 분야를 이해하는 것은 매우 중요합니다. 커패시터의 기본 구조는 유전체 층으로 분리된 두 개의 금속판으로 이루어져 있습니다. 커패시터는 고정형 또는 가변형이 있습니다.
커패시터가 전하를 보유하는 능력을 정전 용량이라고 하며 패럿(Farad) 단위로 측정됩니다. 저항기와 마찬가지로 커패시터는 직렬 또는 병렬 조합으로 배열될 수 있어 유효 정전 용량을 다양하게 조절할 수 있습니다. 전자 회로에 사용하기 위해 여러 유형의 커패시터가 개발되었습니다. 이 완전한 가이드에서는 PCB 설계에서 커패시터의 역할을 살펴보고, 다양한 유형을 논의하며, 프로젝트에 적합한 커패시터 선택 방법을 알아보겠습니다. PCB에 필요한 다른 유형의 부품도 확인하세요.
커패시터란 무엇이며 작동 원리는?
커패시터는 전기장 형태로 전기 에너지를 저장하고 방출하는 수동 전기 부품입니다. 유전체라고 불리는 절연 재료로 분리된 두 개의 전도성 판으로 만들어집니다. 전압이 인가되면 판이 전하를 저장합니다. 판에 저장된 전하는 서로 보완적입니다. 커패시터는 전자 회로에서 여러 역할을 합니다. 커패시터 단자는 외부 연결을 위해 금속판에서 인출됩니다.
이 구조의 정전 용량은 다음 방정식으로 표현할 수 있습니다:
C = εA / D
여기서:
ε는 유전율(유전 상수)
C는 패럿으로 측정된 정전 용량
D는 판 사이의 거리
A는 두 판 사이의 겹치는 면적
정전 용량은 전하(Q)와 전압(V)의 비율이며, 수식은 다음과 같습니다:
C = Q / V
여기서:
C는 패럿으로 측정된 정전 용량
Q는 판에 축적된 전하
V는 커패시터에 인가된 전압
정전 용량에 영향을 미치는 요소:
커패시터의 정전 용량은 다음 파라미터를 변경하여 조절할 수 있습니다:
- 판의 면적: 판의 면적을 늘리면 정전 용량이 증가합니다.
- 판의 겹침(A): 병렬판 겹침 면적이 증가할수록 정전 용량 값이 증가합니다.
- 판 사이의 거리(D): 병렬판이 가까울수록 정전 용량 값이 커집니다.
- 유전체의 특성(ε): 유전율이 높은 유전체 재료를 선택하면 정전 용량 값이 증가합니다.
극성에 따른 커패시터 분류:
극성 커패시터: 양극과 음극의 두 가지 다른 단자를 가진 커패시터입니다. 알루미늄 전해 및 탄탈 전해 커패시터가 일반적인 예입니다. 이 커패시터는 뚜렷한 양극 및 음극 단자를 가지고 있으며, 양극 단자는 전원의 양극 측에, 음극 단자는 음극 측에 연결하는 것이 중요합니다.
비극성 커패시터: 이 커패시터는 극성에 대한 걱정 없이 어느 방향으로든 연결할 수 있습니다. 전압 방향이 자주 바뀌는 응용 분야에서 주로 사용됩니다.
회로에서 커패시터의 사용:
- 디커플링 및 바이패스: 소형 전하 저장소 역할을 하여 회로에서 노이즈가 전파되는 것을 방지합니다.
- 필터링: 커패시터는 전압 변동을 평활화하며, 종종 전원 공급 회로에서 AC 리플을 필터링하는 데 사용됩니다.
- 타이밍 회로: 저항기와 결합하여 타이밍 간격을 생성하는 데 사용됩니다.
- 에너지 저장: 전기 에너지를 일시적으로 저장했다가 필요할 때 방출하며, 특히 백업 응용 분야에서 사용됩니다.
PCB 설계에서 커패시터의 유형 및 응용 분야
커패시터는 다양한 형태, 크기, 재료로 제공되며 각각 다른 응용 분야에 적합합니다. 다음은 PCB 설계에 사용되는 가장 일반적인 커패시터 유형에 대한 포괄적인 개요입니다.
1. 세라믹 커패시터
- 소재: 세라믹을 유전체로 사용.
- 유형: 다층 세라믹 커패시터(MLCC)가 가장 일반적으로 사용됨.
- 정전 용량 범위: 일반적으로 수 피코패럿(pF)에서 마이크로패럿(µF)까지.
- 전압 정격: 다양한 전압 정격으로 제공.
- 응용 분야: 낮은 등가 직렬 저항(ESR)과 낮은 인덕턴스로 인해 고주파 회로에서 바이패스 및 디커플링에 사용.
- 장점: 저렴한 비용, 소형 크기, 우수한 안정성.
- 단점: 다른 유형에 비해 제한된 정전 용량 값.
2. 전해 커패시터
- 소재: 유전체로 전해질을 사용한 알루미늄 또는 탄탈.
- 정전 용량 범위: 높은 정전 용량 값, 일반적으로 1µF에서 수천 µF 범위.
- 전압 정격: 중~고 전압 정격.
- 응용 분야: 큰 정전 용량으로 인해 전원 공급 장치의 대용량 에너지 저장 및 필터링에 일반적으로 사용.
- 장점: 콤팩트한 크기에 높은 정전 용량.
- 단점: 높은 ESR, 극성(극성 면에서 올바르게 연결해야 함).
3. 탄탈 커패시터
- 소재: 유전체로 전도성 산화물을 사용한 탄탈 금속.
- 정전 용량 범위: 중~고 정전 용량 값.
- 전압 정격: 일반적으로 알루미늄 전해보다 낮은 전압 정격.
- 응용 분야: 디커플링 및 필터링 응용 분야와 같이 안정적인 정전 용량이 필요한 곳에 사용.
- 장점: 높은 안정성, 긴 수명, 콤팩트한 크기.
- 단점: 더 비싸고 전압 스파이크에 민감.
4. 필름 커패시터
- 소재: 플라스틱 필름, 종종 폴리에스터, 폴리프로필렌 또는 PTFE.
- 정전 용량 범위: 일반적으로 낮음~중간 정전 용량, 수 나노패럿(nF)에서 수 µF.
- 전압 정격: 높은 전압 정격.
- 응용 분야: 낮은 왜곡과 높은 정확도로 오디오 회로, 신호 결합, 필터링 응용 분야에 선호.
- 장점: 매우 안정적이고, 낮은 ESR, 높은 신뢰성.
- 단점: 세라믹 커패시터에 비해 더 큰 크기.
5. 슈퍼커패시터(울트라 커패시터)
- 소재: 전기화학적 이중층 기술.
- 정전 용량 범위: 패럿(F) 단위로, 기존 커패시터보다 훨씬 높음.
- 전압 정격: 일반적으로 낮은 전압.
- 응용 분야: 백업 전원 및 전력 평활화와 같이 빠른 충방전 사이클이 필요한 응용 분야에서 에너지 저장.
- 장점: 매우 높은 정전 용량.
- 단점: 낮은 전압 정격으로 더 높은 전압 응용 분야에서는 직렬 조합이 필요.
PCB 커패시터의 표시:
커패시터의 표시는 PCB 조립 및 테스트에서 사용하기 위한 중요한 정보를 제공합니다. 이러한 표시에는 다음이 포함됩니다:
- 정전 용량 값: 충전 용량을 나타내며, 일반적으로 μF, nF, pF 단위.
- 전압 정격: 커패시터가 처리할 수 있는 최대 전압으로, "5V5"는 5.5V를 의미.
- 허용 오차: 허용 가능한 정전 용량 변동, 일반적으로 ±1%, ±5%, ±10%.
- 온도 계수: 온도에 따른 정전 용량 변화를 보여줌.
- 날짜 코드: 제조 또는 배치 날짜를 나타냄.
- 극성: 극성 커패시터의 경우 양극 및 음극 단자가 표시됨.
- 로고: 제조업체 브랜딩 및 경우에 따라 부품 번호.
일부 커패시터는 절연 재료, 리플 전류, 수명 시간도 표시합니다.
설계에 맞는 올바른 커패시터 선택 방법:
PCB 설계를 위한 커패시터 선택 시 다음 요소를 고려하세요:
1. 정전 용량 값: 피코패럿에서 패럿까지 다양한 응용 분야에 필요한 정전 용량을 결정하세요.
2. 전압 정격: 예상 작동 전압보다 최소 1.5배 높은 전압 정격의 커패시터를 선택하세요.
3. 온도 계수: 정밀 회로의 경우 안정성 유지를 위해 낮은 온도 계수가 중요합니다.
4. 크기 및 폼 팩터: 공간 제한으로 인해 필름 커패시터와 같은 더 큰 유형 대신 MLCC와 같은 소형 부품을 사용해야 할 수 있습니다.
5. ESR(등가 직렬 저항): 효율이 중요한 고주파 및 전력 응용 분야에서는 낮은 ESR이 중요합니다.
6. 유전체 재료 유형: 커패시터의 유전체 재료는 정전 용량과 열 안정성을 결정합니다.
7. 허용 오차: 허용 오차 값은 커패시터가 공칭 값에서 양방향으로 얼마나 벗어날 수 있는지를 나타냅니다.
8. 커패시터 마운팅 유형: 더 작은 설계에는 SMD, 더 많은 정전 용량이 필요하고 공간이 제약이 없는 경우에는 관통홀.
9. 공급업체 고려 사항: 커패시터를 구매할 때는 항상 신뢰할 수 있는 공급업체를 선택하여 잘못된 사양을 가질 수 있는 위조 부품을 피하세요.
PCB의 커패시터에 대한 고주파 고려 사항:
저주파에서 커패시터의 동작은 예측 가능하지만, 고주파에서는 이상적이지 않습니다. 등가 직렬 인덕턴스(ESL) 및 자기 공진과 같은 문제를 피하고 안정적인 동작을 유지하기 위한 팁입니다. 고주파 회로 작업 시 고려해야 할 주요 요소는 다음과 같습니다:
- 전해 대신 세라믹 커패시터 또는 ESR 필름을 사용하세요.
- 소형 케이스 크기는 더 낮은 ESL을 가지며, 칩 커패시터가 리드형보다 우수합니다.
- 그라운드 플레인에 대한 트레이스 길이와 리턴 경로를 줄이세요.
- 기생 인덕턴스를 방지하기 위해 큰 루프 영역을 피하세요.
- S-파라미터 모델을 사용하여 회로를 시뮬레이션하세요.
- 프로토타이핑 중 링잉 및 기타 주파수 의존 문제를 테스트하세요.
- PCB의 커패시터 패드 간 거리는 공진 주파수에 영향을 미칩니다.
- 커패시터가 자기 공진 주파수 근처에서 작동하는 경우 임피던스를 특성화하세요.
회로 기판 레이아웃에서 기생 정전 용량 줄이기
PCB의 기생 정전 용량은 회로 기판을 통과하는 고주파 신호와 서로 다른 인접 트레이스로 인해 발생합니다. 이 정전 용량은 EMI를 유발하여 인접 트레이스로 전파됩니다. 이 정전 용량을 최소화하려면:
- 가드 링은 두 트레이스 사이의 정전 용량 효과를 줄입니다.
- 인접 트레이스 사이의 간격을 늘리세요.
- 더 적은 기생 정전 용량을 생성하는 낮은 유전율 유전체 재료를 사용하세요.
- 두 트레이스 사이에 최대 면적을 남기므로 트레이스를 병렬로 라우팅하지 마세요.
결론
커패시터는 회로 안정성, 노이즈 감소, 에너지 관리에 필수적인 다양한 기능을 제공하는 PCB 설계의 기본 부품입니다. 다양한 유형의 커패시터, 특성, 배치 모범 사례를 이해하면 회로의 성능과 신뢰성에 상당한 차이를 만들 수 있습니다. 요약하면:
- PCB 커패시터는 유전체로 분리된 전도성 판 사이에 에너지를 저장합니다.
- 다양한 커패시터 유형이 다양한 응용 분야와 조건에 적합합니다.
- 전압, 정전 용량, ESR 및 기타 요소의 올바른 정격이 고장을 방지합니다.
- 올바른 선택, 배치, 취급이 안정적인 PCB 성능을 보장합니다.
- 바이패스 및 디커플링 커패시터는 깨끗한 전력 공급을 위한 신중한 설계가 필요합니다.
고속 디지털 설계, 오디오 회로, 전력 전자공학 등 어떤 작업을 하든, 올바른 커패시터 유형과 배치를 선택하는 것이 설계 목표를 달성하는 핵심입니다. 커패시터 사용을 숙달함으로써 복잡한 PCB 프로젝트를 더 잘 처리하고 일반적인 함정을 피할 수 있습니다.
지속적인 성장
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
STM32 vs ESP32 비교: 성능·소비 전력·무선 연결·주변장치
STM32와 ESP32 중 무엇을 고를지는 부품 가격만으로 결정할 수 없습니다. Wi-Fi·Bluetooth가 내장된 ESP32가 더 간단한 연결형 제품도 있지만, 실시간 제어, 아날로그 측정, 저전력 대기, 산업용 인터페이스가 중요하면 특정 STM32가 더 잘 맞을 수 있습니다. 반대로 무선 연결과 빠른 개발이 핵심이라면 ESP32가 유리할 수 있습니다. 이 글에서는 성능, 전력, 연결성, 주변장치, 산업용·IoT 용도, 개발 환경을 비교합니다. 같은 이름 아래에도 모델이 많으므로 수치와 기능은 정확한 부품 번호의 데이터시트로 확인해야 합니다. 그림: STM32 MCU와 ESP32 무선 모듈 ESP32가 저렴한데 STM32를 선택하는 이유는? STM32의 추가 비용이 타당한 경우 실시간 제어: 모터 FOC, SMPS 피드백, 인터록에서 필요한 인터럽트 지연과 타이머 기능을 검토합니다. 실제 결정성은 펌웨어 구조와 주변장치 설정에 달려 있습니다. 아날로그 성능: STM32 모델별 ADC·오버샘......
STM32 MCU 선택 가이드: 시리즈·Cortex-M 코어·주변장치 비교
STMicroelectronics의 STM32 MCU는 여러 시리즈와 수많은 부품 번호로 구성됩니다. 선택 폭이 넓은 만큼 잘못 고르면 필요 이상으로 BOM 비용과 소비 전력이 늘거나, 필요한 주변장치가 빠져 PCB를 다시 설계할 수 있습니다. 이 가이드는 ARM Cortex-M 기반 STM32를 성능·전력·메모리·주변장치·패키지·개발 환경 순서로 검토합니다. 그림: 전원·무선·모터 제어·보안 용도의 STM32 MCU 예 STM32 시리즈 비교: 용도에 맞는 제품군부터 고르기 각 시리즈는 성능, 전력, 비용의 균형점이 다릅니다. STM32F4는 널리 사용되지만 신규 설계라면 G·H·U·C·무선 시리즈도 요구사항에 맞춰 비교해야 합니다. 아래 최대 사양은 원문에 제시된 제품군 예이며, 실제 값은 정확한 부품 번호와 데이터시트로 확인하세요. 시리즈 코어 최대 클록 예 Flash 예 RAM 예 주요 용도 개발 보드 예 STM32F4 Cortex-M4F 180 MHz 최대 2 MB 최대 384 KB ......
커패시터 종류와 용도: 세라믹·전해·탄탈·필름 비교
커패시터는 입출력 신호 결합, 바이패스, 디커플링 등 전자 회로 전반에 쓰입니다. 종류나 용량을 잘못 고르면 전원 노이즈, 기동 불량 또는 부품 손상이 생길 수 있습니다. 설계할 때 중요한 질문은 브랜드보다 어떤 용도에 어떤 종류와 용량을 쓸지입니다. 이 글은 유전체 이론보다 실제 부품 선택에 초점을 맞춥니다. 용도에 적합한 커패시터 계열을 정한 뒤 용량, 정격 전압과 기타 사양을 확인하는 순서로 살펴보겠습니다. 커패시터 종류 한눈에 보기 그림: 세라믹, 전해, 탄탈, 필름, 폴리머, 슈퍼커패시터, 운모의 대표 용량 범위 커패시터 종류는 주로 전극 사이의 유전체와 구조로 구분합니다. 이 차이가 용량 범위, 정격 전압, 등가 직렬 저항(ESR), 안정성, 크기, 극성에 영향을 줍니다. 대표적인 종류에는 세라믹 MLCC, 알루미늄 전해, 폴리머, 탄탈, 필름, 슈퍼커패시터, 운모, 가변 커패시터가 있습니다. 커패시터 종류 비교표 종류 유전체 용량 범위 예 전압 범위 예 ESR 온도 안정성 극성 주......
커패시터 정격 전압 선택법: 3.3 V·5 V·12 V 전원 레일별 기준
회로도에서 커패시터의 정격 전압을 고르는 일은 간단해 보입니다. 하지만 선택한 값은 회로 신뢰성뿐 아니라 부품 크기와 BOM 비용에도 영향을 줍니다. 정격이 낮으면 과전압에 취약하고, 지나치게 높이면 공간과 비용이 늘 수 있습니다. 특히 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 표기 용량과 실제 사용 중 용량이 다를 수 있어 함께 확인해야 합니다. 이 글에서는 전압 디레이팅의 1.5배·2배 경험칙, 3.3 V·5 V·12 V·24 V·48 V 전원 레일의 선택 예, 높은 정격 전압이 MLCC의 실효 용량에 미치는 영향을 살펴봅니다. 아래 값은 출발점이며, 최종 부품은 해당 제조사의 데이터시트와 실제 과도 전압 조건으로 결정해야 합니다. 커패시터 정격 전압: 전원 레일별 빠른 참고표 전원 전압에 따라 어떤 정격 전압부터 검토하면 될까요? 아래 표는 일반적인 회로를 위한 참고 예입니다. 회로 전압 검토 가능한 정격 원문의 권장값 적용 예 3.3 V 6.3~10 V 10 V STM32·ESP32 디커플링 ......
SMD 인덕터 크기표와 선택법: RF·전력용 패키지 비교
SMD 인덕터 크기는 PCB 면적뿐 아니라 허용 전류, 포화 특성, 직류 저항(DCR), 전자파 간섭(EMI)에도 영향을 줍니다. 크기만 보고 부품을 고르면 회로가 목표 성능을 내지 못해 PCB를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 인덕터 패키지에는 여러 표기 체계가 있습니다. 또 작은 풋프린트와 높은 Q값을 중시하는 RF 칩 인덕터와, 낮은 DCR·높은 포화 전류·자기 차폐가 중요한 전력 인덕터는 선정 기준이 다릅니다. 이 가이드에서는 SMD 인덕터 패키지 크기표, RF용과 전력용의 차이, 고전류 패키지, 풋프린트 및 용도별 선정 항목을 살펴봅니다. 그림: 0402·0805 칩, CD 드럼 코어, NR 차폐형 전력 인덕터. 참고 인덕터의 기본 동작은 SMD 인덕터 가이드를 참고하십시오. SMD 인덕터 크기는 무엇을 뜻하나요? 일반적으로 PCB 위 부품의 길이와 너비를 뜻합니다. 칩 인덕터는 저항·커패시터와 비슷한 네 자리 크기 코드를 사용하지만, 전력 인덕터는 제조사별 시리즈명이 다를 수 있습니......