임피던스란? 공식·스킨 효과·PCB 임피던스 설계 가이드
1 분
- 임피던스란?
- 스킨 효과
- 임피던스 정합
- 임피던스가 중요한 이유
- 커패시터와 인덕터의 리액턴스
- 저항의 역할
- 임피던스 계산기 활용
- PCB 설계에서 임피던스의 역할
- 자주 묻는 질문
- 결론
임피던스는 교류 회로와 고속 PCB 설계에서 반드시 이해해야 하는 기본 개념입니다. 이 글에서는 임피던스 공식과 위상, 스킨 효과, 임피던스 정합, 부품 선택 및 전송선로의 특성 임피던스를 정리합니다.
임피던스란?
임피던스(Z)는 교류 전류의 흐름을 방해하는 전체 성분으로, 저항(R)과 리액턴스(X)로 구성됩니다. 저항은 전류를 제한하고, 리액턴스는 커패시터와 인덕터에서 에너지를 저장하거나 방출하는 과정과 관련됩니다.
Z = R + jX
여기서 R은 저항 성분, X는 리액턴스 성분, j는 허수 단위입니다. 커패시터와 인덕터의 리액턴스는 주파수에 따라 달라지므로 교류 회로의 임피던스도 주파수 의존성을 갖습니다.
임피던스의 크기와 위상각은 다음과 같습니다.
|Z| = √(R² + X²)
θ = arctan(X/R)
전압과 전류 사이의 위상 관계는 변압기, 모터, 교류 전력 시스템의 역률과 동작 특성에 영향을 줍니다.
스킨 효과
주파수가 높아지면 교류 전류가 도체 단면 전체보다 표면 부근에 집중되는 현상이 나타납니다. 이를 스킨 효과라고 하며, 전류가 흐르는 유효 단면적이 줄어 도체의 교류 저항이 증가합니다.
스킨 깊이는 δ = √(2ρ / ωμ)로 계산할 수 있습니다. 여기서 ρ는 비저항, ω는 각주파수, μ는 투자율입니다. 영향이 두드러지는 주파수는 도체 재질, 두께와 형상에 따라 달라지므로 특정 주파수만을 절대 기준으로 삼아서는 안 됩니다. 고주파 PCB에서는 도체 폭과 두께, 표면 거칠기, 손실 및 적층 구조를 함께 검토해야 합니다.
임피던스 정합
RF 시스템에서 최대 전력 전달이 필요한 경우 부하 임피던스를 소스 임피던스의 복소 켤레에 맞추는 복소 켤레 정합을 사용합니다. 예를 들어 소스가 50 + j25 Ω이면 부하는 50 - j25 Ω이 됩니다.
고속 디지털 및 RF 전송선로에서는 소스, 전송선로와 부하의 임피던스 불연속을 줄여 반사를 억제하는 것이 중요합니다. 커패시터와 인덕터로 구성한 수동 정합 네트워크를 사용해 필요한 임피던스로 변환할 수 있습니다.
임피던스가 중요한 이유
- 전력 전달: 용도에 맞는 정합이 이뤄지지 않으면 전달 효율이 낮아질 수 있습니다.
- 신호 반사: 전송선로와 부하의 특성 임피던스가 다르면 반사가 발생해 신호 품질이 저하될 수 있습니다.
- 안정성: 피드백 회로의 임피던스와 위상 특성이 적절하지 않으면 원하지 않는 발진이 발생할 수 있습니다.
- 부품 스트레스: 부하와 드라이버 조건이 맞지 않으면 회로에 따라 과전류나 과전압이 발생할 수 있으므로 정격을 함께 확인해야 합니다.
커패시터와 인덕터의 리액턴스
용량성 리액턴스(XC)는 전압 변화에, 유도성 리액턴스(XL)는 전류 변화에 관계합니다.
XC = 1/(2πfC)
XL = 2πfL
f는 주파수, C는 정전용량, L은 인덕턴스입니다. 주파수가 증가하면 XC는 감소하고 XL은 증가합니다. 이 특성은 필터 설계에 활용되며, 실제 부품에서는 ESR, ESL과 자기 공진 주파수도 고려해야 합니다.
저항의 역할
- 전력 저항: 전압과 전류를 제어하고 전력을 분배합니다.
- 션트 저항: 부하와 직렬로 연결해 전류를 측정합니다.
- 종단 저항: 전송선로의 임피던스를 정합하고 반사파를 줄입니다.
- 전압 분배기: 직렬 저항망으로 입력 전압을 필요한 수준으로 나눕니다.
- 풀업·풀다운 저항: 입력이 연결되지 않았을 때 논리 회로의 기본 상태를 정합니다.
임피던스 계산기 활용
임피던스 계산기는 저항, 리액턴스와 주파수 값을 이용해 전체 임피던스의 크기와 위상을 계산합니다. PCB용 계산기는 마이크로스트립, 스트립라인과 차동 쌍의 적층 구조, 동박 두께, 유전체 두께 및 유전율(Dk)을 반영해 목표 임피던스에 필요한 패턴 폭과 간격을 산정합니다.
주요 활용 분야는 다음과 같습니다.
- DDR, PCIe, Ethernet 등 고속 디지털 인터페이스의 50 Ω 단일 종단 또는 100 Ω 차동 설계
- 안테나와 RF 증폭기의 50 Ω 정합
- 임피던스 불연속으로 인한 반사와 EMI 문제 분석
PCB 적층 설계는 PCB 스택업 설계 가이드, 접지면과 EMI의 관계는 PCB 접지면과 EMI 가이드에서 자세히 확인할 수 있습니다.

PCB 설계에서 임피던스의 역할
부품 선택
정확한 임피던스 네트워크에는 허용오차가 적합한 저항과 목표 주파수에서 필요한 리액턴스를 제공하는 커패시터 및 인덕터가 필요합니다. 스루홀 부품의 리드 인덕턴스는 고주파 특성에 영향을 줄 수 있어 설계 조건에 따라 표면실장소자(SMD)를 선택하기도 합니다. 모든 부품은 예상 동작 전압, 전류, 주파수와 온도 범위에 맞아야 합니다. 자세한 내용은 전자 부품 선택 가이드를 참고하십시오.
PCB 전송선로의 특성 임피던스
신호의 상승 시간이 짧거나 주파수가 높은 PCB에서는 패턴이 전송선로로 동작합니다. 특성 임피던스(Z0)는 주로 패턴 폭, 유전체 두께, 재료의 Dk와 동박 두께에 영향을 받습니다.
표면 마이크로스트립의 근사식은 다음과 같습니다.
Z0 ≈ 87 / √(Dk + 1.41) × ln(5.98h / (0.8w + t))
h는 유전체 높이, w는 패턴 폭, t는 동박 두께입니다. 이 식은 근사값이므로 실제 제작에서는 제조사가 제공하는 적층 정보와 계산 도구를 기준으로 확인해야 합니다.
대표적인 목표값은 50 Ω 단일 종단과 100 Ω 차동입니다. FR-4의 Dk, 동박 두께와 유전체 간격은 실제 자재 및 적층에 따라 달라지므로 패턴 폭을 고정값으로 정하지 말고 주문 시 제공되는 구조를 기준으로 계산하십시오. 제어 임피던스 허용오차와 선택 가능 여부도 현재 견적 화면에서 확인해야 합니다.
납땜 접합부
납땜 접합부는 주로 직류 저항에 영향을 주지만, 콜드 조인트나 보이드 같은 결함은 고주파에서 기생 인덕턴스와 정전용량을 증가시킬 수 있습니다. 제어 임피던스 경로에서는 패드, 비아, 커넥터와 실장부의 불연속을 함께 관리해야 합니다.
자주 묻는 질문
교류 회로에서 임피던스란 무엇인가요?
저항과 리액턴스를 결합한 교류 전류에 대한 전체 방해 성분이며 Z = R + jX로 표현합니다. 주파수에 따라 크기와 위상이 달라질 수 있습니다.
스킨 효과는 고주파 PCB에 어떤 영향을 주나요?
전류가 도체 표면 부근에 집중되면서 교류 저항과 손실이 증가합니다. 영향은 재료, 주파수와 도체 구조에 따라 다릅니다.
제어 임피던스가 필요한 이유는 무엇인가요?
고속 및 RF 신호에서 반사, 왜곡과 EMI를 줄여 안정적인 신호 전송을 확보하기 위해서입니다.
JLCPCB에서 제어 임피던스를 주문할 때 무엇을 확인해야 하나요?
목표 임피던스, 적층 구조, 패턴 폭과 간격, 동박 두께, 유전체 정보 및 허용오차를 견적 화면의 최신 옵션과 함께 확인해야 합니다.
결론
임피던스는 저항과 주파수 의존적인 리액턴스로 구성되며, 회로의 전력 전달, 위상, 안정성과 신호 무결성에 영향을 줍니다. PCB 설계에서는 부품의 실제 고주파 특성과 적층 구조를 함께 검토하고, 계산 결과를 제조 조건에 맞춰 검증해야 합니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......