PCB 회로도: 회로 설계의 기초
1 분
- PCB 회로도란?
- PCB 회로도가 중요한 이유는?
- 왜 JLCPCB를 선택해야 할까요?
- 결론
전자 기기가 어떻게 작동하는지 궁금해 본 적 있나요? 모든 것은 PCB 회로도라는 설계도에서 시작됩니다. 이 설계도는 저항기, 커패시터, 마이크로컨트롤러 같은 부품들이 어떻게 연결되어 회로를 완성하는지 보여주는 지도와 같습니다.
전자공학에 관심이 있거나 이제 막 시작한 초보자라도, PCB 회로도를 이해하는 것은 프로젝트의 중요한 첫걸음입니다. 너무 어렵게 생각하지 마세요. 쉽게 풀어서 설명해 드릴게요.
PCB 회로도란?
설명서 없이 가구를 조립하려고 하면 답답하죠? PCB 회로도는 회로의 지도와 같습니다. 저항기, 커패시터, 배선 등 회로 구성 요소와 이들의 연결을 간단한 기호로 표현한 다이어그램입니다. 이 연결은 ‘넷(net)’이라 부르며, 전기가 흐르는 경로를 나타냅니다.
회로도를 통해 설계 과정을 단계별로 안내받는 것과 같으며, 실제 PCB를 만들 때 시행착오를 줄이고 원하는 결과를 얻을 수 있게 도와줍니다.
PCB 회로도가 중요한 이유는?
엔지니어들은 회로도를 만드는 것이 단순한 절차가 아니라 매우 중요한 이유가 있습니다.
그 이유는 다음과 같습니다:
⦁ 실수 방지: 제작 전에 설계를 검토해 문제를 조기에 발견하고 수정할 수 있습니다.
⦁ 조립 가이드: 회로 제작 시 어디에 어떤 부품을 놓아야 하는지 알려줍니다.
⦁ 협업 촉진: 여러 사람이 함께 작업할 때 모두 같은 설계를 이해하고 협력할 수 있습니다.
⦁ 문제 해결에 리로움: 완성 후 문제가 발생하면 회로도가 해결책을 찾는 데 큰 도움이 됩니다.
PCB 회로도 만드는 법
첫 회로도를 만들 준비가 되셨나요? 단계별로 안내해 드립니다.
1. 회로 목적 정의하기
회로가 어떤 역할을 할지 정하세요. LED 깜박임 같은 간단한 프로젝트든, 복잡한 마이크로컨트롤러 프로젝트든, 필요한 부품과 각각의 역할을 파악합니다.
2. 회로도 설계 도구 선택하기
설계 소프트웨어가 필요합니다. 대표적인 도구는:
⦁ KiCad: 무료이고 초보자 친화적
⦁ Eagle: 직관적 인터페이스와 풍부한 라이브러리
⦁ Altium Designer: 고급 프로젝트용 프리미엄 도구
3. 부품 배치하기
소프트웨어 라이브러리에서 부품을 찾아 작업 공간에 끌어다 놓으세요. 입력 신호는 한쪽에, 출력 신호는 다른 쪽에 배치하여 설계가 명확하도록 합니다.
4. 부품 연결하기 (넷으로)
배선 도구를 사용해 부품 간 연결선을 그립니다. 전원(VCC), 접지(GND) 등 주요 넷에는 라벨을 붙여 명확히 표시하세요.
5. 부품 번호 지정하기
R1은 첫 번째 저항, C1은 첫 번째 커패시터를 의미합니다. 각 부품에 고유 번호를 부여해 제작과 유지관리를 쉽게 합니다.
6. 전기 규칙 검사(ERC) 실행하기
대부분의 소프트웨어는 연결 누락, 넷 이름 충돌 등 오류를 찾아줍니다. 문제를 꼭 해결하세요.
7. 저장 및 수출
회로도가 완성되면 저장하고 PCB 설계에 사용할 파일로 내보냅니다.
좋은 회로도를 위한 팁
⦁ 깔끔하게 유지하기: 복잡하지 않고 읽기 쉽도록 선 정리와 라벨링에 신경 쓰세요.
⦁ 논리적인 흐름 유지: 신호 흐름이 자연스럽도록 좌→우 또는 상→하 방향으로 부품을 배치하세요.
⦁ 연결 누락 방지: 작은 연결 하나라도 빠뜨리면 설계가 잘못될 수 있습니다.
⦁ 참조 번호 사용: 모든 부품에 명확한 번호를 부여하세요.
흔히 저지르는 실수
⦁ 라벨 없는 넷: 전원과 접지 같은 주요 넷은 꼭 표시하세요.
⦁ 배선 겹침: 선이 겹치면 읽기 어려우니 접합점을 명확히 하세요.
⦁ ERC 검사 생략: 미리 오류를 잡는 것이 제작 후 수정보다 훨씬 쉽습니다.
회로도로부터 PCB 레이아웃까지
회로도가 완성되면 다음은 PCB 레이아웃 작업입니다. 부품의 실제 배치와 배선이 이루어지는 단계입니다. 회로도는 기능에 집중하고, 레이아웃은 제작 가능성과 성능에 집중합니다.
| 구분 | PCB 회로도 | PCB 레이아웃 |
|---|---|---|
| 목적 | 논리적 연결 표현 | 물리적 부품 배치 및 배선 |
| 초점 | 설계 정확성 | 제조 용이성 및 효율성 |
| 사용 도구 | 회로도 편집기 | PCB 레이아웃 편집기 |
왜 JLCPCB를 선택해야 할까요?
설계가 완료되면 실제 제작이 필요합니다. JLCPCB는 다음과 같은 장점을 제공합니다:
⦁ 우수한 제조 품질: 정확하고 신뢰할 수 있는 PCB 제작
⦁ 합리적인 가격: 전문가부터 취미자, 학생 모두에게 적합
⦁ 빠른 배송: 신속한 제작과 발송 서비스
JLCPCB는 설계 수량과 관계없이 언제나 믿음직한 파트너가 되어드립니다.
결론
처음에는 PCB 회로도 작성이 어렵게 느껴질 수 있지만, 연습을 통해 숙련된 설계자가 될 수 있습니다. 프로젝트의 심장인 회로도를 꼼꼼히 준비하면 성공 확률이 높아집니다. 시간을 가지고 꼼꼼하게 검토하며, 실수를 두려워하지 마세요. 실수는 성장의 밑거름입니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......