PCB 임피던스란? 계산 공식과 제어 방법
1 분
- 임피던스란?
- PCB에서 임피던스 제어가 필요한 이유
- PCB 설계의 임피던스 매칭
- 임피던스 불일치가 PCB 신호 품질에 미치는 영향
- PCB 임피던스 제어 방법
- 표피 효과란?
- 마무리
임피던스는 PCB 설계, 특히 고속·고주파 회로에서 중요한 복소 파라미터입니다. PCB 트레이스가 교류(AC) 신호의 흐름에 제공하는 전체 방해 정도를 나타냅니다. 실제 PCB 트레이스는 길이와 폭, 두께를 가지며 기준면 위에 배치되므로 저항, 인덕턴스와 커패시턴스가 선로 전체에 분포합니다. 따라서 임피던스가 0인 이상적인 도선처럼 동작하지 않습니다.
PCB 임피던스는 신호 무결성과 전력 전달, 시스템 성능에 직접 영향을 줍니다. 이 글에서는 임피던스의 뜻과 공식, 임피던스 제어가 필요한 이유, 영향을 주는 요소와 설계 방법을 살펴봅니다.
핵심 요약
- 임피던스 Z는 저항 R과 리액턴스 X를 포함하며 주파수에 따라 달라집니다.
- 고속 신호에서는 PCB 트레이스를 단순 도선이 아닌 전송선로로 다뤄야 합니다.
- 선폭·동박 두께·유전체·기준면 거리·솔더 마스크와 비아 구조가 특성 임피던스에 영향을 줍니다.
- 제조사의 실제 스택업을 기준으로 계산하고 시뮬레이션과 측정으로 검증해야 합니다.
임피던스란?
임피던스(Z)는 교류 회로에서 전류의 흐름을 방해하는 전체 성분입니다. 저항(R)은 에너지를 소모하고, 리액턴스(X)는 인덕턴스와 커패시턴스에 의해 에너지를 저장했다가 방출합니다.
- 저항(R): 전류 흐름을 방해하며 직류와 교류 모두에 영향을 줍니다.
- 리액턴스(X): 교류 회로의 인덕턴스와 커패시턴스에 의해 나타나는 주파수 의존 성분입니다.
복소 임피던스 공식:
Z = R + jX
여기서 R은 저항 성분, X는 리액턴스 성분, j는 허수 단위입니다. 커패시터와 인덕터의 리액턴스는 주파수에 따라 달라지므로 교류 회로의 임피던스도 주파수 의존성을 가집니다.
임피던스 크기: |Z| = √(R2 + X2)
위상각: θ = arctan(X/R)
전압과 전류의 위상 관계는 교류 전력 시스템의 전력 계수에도 영향을 줍니다. PCB에서는 고주파 신호를 전달하는 트레이스가 단순 도체가 아니라 전송선로처럼 동작하기 때문에 임피던스의 크기와 위상 특성을 함께 이해해야 합니다.
PCB에서 임피던스 제어가 필요한 이유
신호 인터페이스가 특정 임피던스를 요구한다면 제어 임피던스 설계가 필요합니다. 신호 주파수가 높거나 상승 시간이 짧고 트레이스가 길어질수록 선로의 불연속점에서 반사가 발생할 가능성이 커집니다. 전체 신호 경로의 임피던스를 일정하게 유지하면 수신 파형의 왜곡과 타이밍 오류를 줄일 수 있습니다.
부품을 실장한 뒤에는 문제의 원인이 부품 편차인지 배선 임피던스인지 구분하기 어려울 수 있습니다. 부품 특성은 생산 로트와 온도에 따라 달라질 수 있으므로 설계 초기부터 트레이스 임피던스와 허용 오차를 검토하고 제조사와 스택업 조건을 맞추는 것이 중요합니다.
PCB 설계의 임피던스 매칭
최대 전력 전달이 필요한 회로에서는 복소 공액 정합을 사용할 수 있습니다. 부하 임피던스를 소스 임피던스의 복소 공액으로 맞추는 방식입니다. 예를 들어 소스가 50 + j25Ω이라면 부하는 50 - j25Ω으로 정합합니다.
커패시터와 인덕터로 구성한 수동 정합 회로는 한 임피던스를 다른 값으로 변환할 수 있습니다. RF와 통신 시스템에서는 이를 통해 불일치에 따른 반사를 줄입니다. 디지털 전송선로에서는 인터페이스와 토폴로지에 맞는 소스·병렬·AC 종단 등 별도의 종단 방식을 선택합니다.
임피던스 불일치가 PCB 신호 품질에 미치는 영향
- 반사: 임피던스가 달라지는 지점에서 신호 일부가 드라이버 방향으로 돌아가 오버슈트와 언더슈트를 만들 수 있습니다.
- 크로스토크: 인접 배선 사이의 전자기 결합으로 공격자 신호가 피해자 선로에 유입됩니다. 배선 간격과 기준면, 리턴 경로를 함께 관리해야 합니다.
- 링잉: 소스와 부하의 종단이 적절하지 않으면 반사가 반복되어 감쇠 진동이 나타날 수 있습니다.
- 지터: 반사와 노이즈로 임계값 통과 시점이 흔들리면 타이밍 지터가 증가할 수 있습니다.
- 왜곡: 주파수 성분마다 손실과 위상 변화가 달라지면 수신 파형이 변형될 수 있습니다.
PCB 트레이스 임피던스를 결정하는 요소
PCB 트레이스의 목표 임피던스는 용도에 따라 달라지며 25~125Ω 범위에서 설계되는 사례가 많습니다. 실제 값은 다음 요소의 조합으로 결정됩니다.
- 동박 트레이스의 폭과 두께
- 신호 경로에 포함된 비아의 구조
- 트레이스 위아래 코어 또는 프리프레그의 두께
- 코어와 프리프레그 소재의 유전율
- 신호 트레이스와 기준 동박면 사이의 거리
- 솔더 마스크의 유무와 두께
설계자는 고주파 신호의 목표 임피던스와 허용 오차를 충족할 수 있도록 트레이스 구조와 스택업을 선택해야 합니다. 고급 PCB 설계 도구와 제조사 계산기를 사용하면 주어진 스택업에 맞는 선폭과 간격을 계산할 수 있습니다.
PCB 임피던스 제어 방법
1. 소스·전송선로·부하의 정합
신호 소스와 전송선로, 부하 사이의 임피던스를 관리하면 반사를 줄일 수 있습니다. HDMI, USB, Ethernet 같은 고속 인터페이스는 규격에서 지정한 임피던스와 종단 조건을 따라야 합니다.
2. 제어 임피던스 트레이스
목표 임피던스를 갖도록 트레이스를 설계하려면 계산기나 필드 솔버로 치수를 정하고, 유전체 소재와 두께 및 기준면 구조를 일관되게 유지합니다.
3. 마이크로스트립과 스트립라인
- 마이크로스트립: 외층 트레이스와 아래쪽 기준면으로 구성됩니다.
- 스트립라인: 두 기준면 사이에 배치된 내층 트레이스이며 차폐 효과가 상대적으로 큽니다.
4. 차동 쌍 라우팅
차동 쌍은 크기가 같고 극성이 반대인 신호를 전달하는 두 트레이스입니다. 두 선의 폭과 간격, 기준면과의 거리 및 결합 상태를 일정하게 유지해야 차동 임피던스와 노이즈 내성을 관리할 수 있습니다.
5. 시뮬레이션과 측정
SPICE나 Altium Designer, EasyEDA 같은 PCB 설계 도구를 사용하면 제조 전에 회로 및 배선의 임피던스 특성을 모델링할 수 있습니다. 고속 설계에서는 필요에 따라 TDR 측정과 신호 무결성 검증도 진행합니다.
표피 효과란?
주파수가 높아지면 교류 전류가 도체 단면 전체에 균일하게 흐르지 않고 표면 가까이에 집중됩니다. 이를 표피 효과라고 합니다. 전류가 흐르는 유효 단면적이 줄어들기 때문에 주파수가 높을수록 도체의 유효 저항이 증가합니다.
표피 효과는 도체 내부의 자기장과 유도 성분 때문에 중심부 전류가 상대적으로 감소하는 현상입니다. RF 변압기와 같은 권선 회로에서는 리츠선으로 손실을 줄일 수 있습니다. PCB에서의 비아 구조는 블라인드 비아와 매립 비아 가이드도 참고할 수 있습니다.
마무리

PCB 임피던스를 정확히 이해하려면 저항과 리액턴스의 관계뿐 아니라 트레이스와 기준면이 만드는 분포 정수 전송선로를 함께 살펴봐야 합니다. 목표값을 정한 뒤 실제 제조 스택업에 맞춰 선폭과 간격을 계산하고 불연속 구간과 종단을 검토하면 고속 디지털 및 RF 회로의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
JLCPCB의 PCB 임피던스 계산기에서 스택업과 목표 임피던스를 확인한 뒤 제조 데이터를 준비할 수 있습니다.
지속적인 성장
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......
PCB 실크스크린 설계 가이드: 글자 크기·선폭·극성 표시
PCB 실크스크린은 기판 표면에 부품 번호, 극성, 커넥터 핀과 보드 정보를 인쇄하는 레전드(legend) 층입니다. R1·C1 같은 참조 번호와 1번 핀 표시는 조립·검사·디버깅을 돕습니다. 글자를 많이 넣는 것보다 필요한 정보를 읽기 좋은 위치에 두고 솔더 패드와 겹치지 않게 하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 PCB 실크의 역할, 글자 크기·선폭·간격과 극성 표시, 제조 전 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 역할 · 글자 크기 · 배치 · 극성·핀 표시 · 출력 점검 PCB 실크스크린과 솔더 마스크는 어떻게 다른가요? 솔더 마스크는 구리 표면을 덮고 납땜 부위를 구분하는 층이며, 실크스크린은 그 위에서 식별 정보를 전달하는 인쇄층입니다. 실크 자체가 회로의 전기적 연결을 만드는 것은 아닙니다. 다만 정보가 잘못되거나 모호하면 조립과 정비 과정에서 혼동이 생길 수 있습니다. 실크에는 보통 부품 참조 번호, 극성·1번 핀, 커넥터 이름, 전원 전압, 테스트 포인트, 보드 버전과 식별 정......