플렉시블 PCB 커버레이란? 구조, 설계 규칙과 제조 공정
2 분
- 플렉시블 PCB에서 커버레이가 하는 일
- 커버레이의 주요 이점
- 커버레이 설계 시 확인할 사항
- 커버레이 제조 공정
- JLCPCB의 플렉시블 PCB 커버레이 제작
- 커버레이 FAQ
핵심 요약
플렉시블 PCB의 커버레이(coverlay)는 동박 패턴 위에 적층하는 폴리이미드 보호 필름입니다. 경질 PCB의 솔더 마스크와 비슷한 보호 역할을 하지만 반복 굽힘에 맞춰 설계됩니다. 산화, 습기, 마찰, 화학물질, 단락으로부터 패턴을 보호하며, 원문은 특정 조건에서 200,000회 이상의 굽힘을 견디는 사례를 제시합니다. 스마트폰, 웨어러블, 자동차, 의료 기기처럼 반복 굽힘이 있는 용도에서는 재료와 접착제, 개구부 설계가 신뢰성에 영향을 줍니다. 성능 수치는 실제 자재와 굽힘 조건에 따라 확인해야 합니다.
플렉시블 PCB를 여러 번 구부려도 미세한 동박 패턴이 바로 손상되지 않는 이유 중 하나는 커버레이입니다. 얇은 보호 필름이 경질 보드의 솔더 마스크처럼 패턴을 덮으면서도 굽힘을 견디도록 만들어집니다. 스마트폰 디스플레이 연결부, 웨어러블 센서, 자동차용 리본 케이블 등에서는 구리 패턴이 습기와 마찰, 화학물질에 노출되지 않도록 보호해야 합니다.

커버레이가 없으면 노출된 패턴의 수명이 짧아질 수 있습니다. 이 글에서는 커버레이의 구조와 역할, 설계 규칙, 재료 선택, 적층 공정과 검사 항목을 살펴봅니다. 첫 플렉시블 회로를 설계하든 생산용 제품을 개선하든, 커버레이 사양을 이해하면 재료와 레이아웃을 결정하는 데 도움이 됩니다.
플렉시블 PCB에서 커버레이가 하는 일
커버레이는 플렉시블 회로 스택업의 바깥쪽 보호층입니다. 굽힘, 환경 노출, 장기 사용에 따른 신뢰성에 영향을 줍니다. 일반적으로 외층 동박 위에 적층하는 시트로, 표면의 폴리이미드(PI) 필름과 동박에 접착하는 열경화성 접착층으로 구성됩니다.

원문에 제시된 폴리이미드 필름 두께는 보통 12.5~50 µm이며, 널리 쓰이는 예는 25 µm(1 mil)입니다. 아크릴 또는 에폭시계 접착층이 약 15~25 µm를 더해 전체 커버레이 두께는 대략 27.5~75 µm가 됩니다.
커버레이는 경질 PCB에 쓰는 액상 감광성 솔더 마스크(LPI)와 달리 고체 필름입니다. 경화된 LPI는 반복 굽힘에서 균열이 생길 수 있지만, 폴리이미드 커버레이는 굽힘에 대응하도록 설계됩니다. 원문은 동적 굽힘 용도의 외층 보호와 관련해 IPC-6013을 언급합니다. 구체적인 요구 조건은 적용 제품의 규격을 확인해야 합니다.
플렉시블 회로의 신뢰성에 중요한 이유
동박 패턴이 노출되면 습기에 따른 산화, 하우징과의 마찰, 오염이나 결로에 따른 인접 패턴 간 단락 위험이 커집니다. 커버레이는 이러한 위험을 한 겹의 절연·보호층으로 줄입니다.
원문에서 제시한 폴리이미드 필름의 절연 내력은 7,000 V/mil 초과입니다. 또한 조립 중 사용하는 용제, 플럭스 잔류물, 세척제에 대한 내화학성이 설명되어 있습니다. 노트북 힌지나 프린터 헤드 캐리지처럼 지속적으로 굽혀지는 회로에서는 반복 응력 아래에서 구조를 보호하는 역할도 합니다. 실제 절연·내화학 성능은 자재 사양에 따라 확인해야 합니다.
커버레이의 주요 이점
다른 보호층과 비교할 때 커버레이는 패턴 보호, 유연성, 절연 성능을 함께 고려할 수 있는 선택지입니다. 특히 반복 굽힘이 필요한 설계에서 중요합니다.
산화와 기계적 손상으로부터 동박 보호
폴리이미드는 전자 제품에 널리 쓰이는 내화학성 고분자입니다. 원문은 260 °C까지의 산화 저항성과 -65~+300 °C 범위의 재료 특성을 제시합니다. 동박 패턴 위에 접합되면 습기와 산소의 접근을 줄이는 보호층을 형성합니다. 다만 완전한 밀봉 여부와 사용 온도는 필름뿐 아니라 접착층 및 완성품 사양에도 좌우됩니다.

원문에 제시된 폴리이미드 커버레이의 인장 강도는 230 MPa 초과입니다. 하우징 벽면이나 좁은 케이블 가이드와 닿는 플렉시블 회로에서는 마찰, 찔림, 찢김으로부터 패턴이 노출되는 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
반복 굽힘 수명과 전기 절연
커버레이의 큰 장점은 액상 솔더 마스크보다 반복 굽힘에 적합하다는 점입니다. 원문은 일반적인 LPI에서 수백 회 뒤 균열이 생기는 사례와, 반경 5 mm 조건에서 커버레이가 200,000회 이상 굽힘을 견디는 사례를 비교합니다. 이 수치는 보편적인 보증값이 아니며 동박, 접착제, 두께와 시험 조건에 따라 달라집니다. 폴리이미드가 경화된 에폭시보다 유연하게 변형되고 아크릴 접착층이 굽힘 응력을 분산하는 것이 이러한 특성에 기여합니다.
원문에 제시된 폴리이미드 커버레이의 유전율(Dk)은 약 3.2~3.5, 1 MHz에서 손실 계수(Df)는 약 0.002~0.008입니다. 따라서 저주파부터 중간 수준의 고주파 용도를 검토할 수 있습니다. 실제 전기 특성은 사용 재료의 데이터시트로 확인해야 합니다.
| 항목 | 폴리이미드 커버레이 | 경질 PCB용 LPI 솔더 마스크 |
|---|---|---|
| 일반적인 두께 | 25~75 µm | 15~30 µm |
| 굽힘 내구성 예시 | 200,000회 이상 | 500회 미만 |
| 원문에 제시된 온도 범위 | -65~+300 °C | -40~+130 °C |
| 절연 내력 예시 | 7,000 V/mil 초과 | 1,000~1,500 V/mil |
| 내화학성 | 우수 | 보통 |
| 적용 방법 | 열과 압력을 이용한 적층 | 스크린 인쇄 또는 분사 |
| 적합한 용도 | 동적·정적 플렉스 | 경질 보드 |
커버레이 설계 시 확인할 사항
커버레이의 성능은 설계 단계의 개구부와 접합 영역에 크게 좌우됩니다. 적절히 설계하지 않으면 플렉시블 회로의 불량으로 이어질 수 있습니다.
커버레이 개구부와 정렬 규칙
커버레이 개구부는 패드, 테스트 포인트, 커넥터 접점을 노출하기 위해 필름을 제거하는 영역입니다. 고체 필름이므로 적층 전에 금형이나 레이저로 개구부를 만듭니다. 이 공정은 LPI 솔더 마스크와 크기·정렬 허용 범위가 다릅니다. 원문에서 제시한 설계 기준은 다음과 같습니다.
1. 정렬 공차를 고려해 개구부를 패드보다 각 변에서 최소 0.2 mm 크게 만듭니다.
2. 패드로 들어가는 트레이스 위로 커버레이가 최소 0.25 mm 겹치도록 합니다.
3. 직경 1.0 mm 미만의 독립 개구부는 금형 가공의 일관성을 고려해 피합니다.
4. 찢김 위험을 줄이기 위해 개구부 모서리를 90° 직각보다 둥글게 설계합니다.
5. 층간 박리 위험을 줄이기 위해 커버레이와 보드 가장자리 사이에 최소 0.5 mm 이격을 둡니다.
6. 패드 간격이 좁으면 작은 개별 개구부 여러 개보다 하나의 큰 개구부를 검토합니다.
원문은 일반 정렬 공차를 ±0.1~0.15 mm, 고정밀 공정의 예를 ±0.05 mm로 제시합니다. 실제 주문에는 JLCPCB의 해당 플렉시블 PCB 제조 가능 규격을 우선 적용해야 합니다.
플렉시블 PCB 용도별 재료 선택
커버레이용 폴리이미드 필름과 접착제는 요구 온도, 기계적 특성, 굽힘 조건에 따라 선택합니다. 원문은 범용 회로에 아크릴 접착제 커버레이를 예로 들며, 박리 강도 1.0~1.5 N/mm와 사용 온도 105 °C 이하를 제시합니다.

에폭시 접착제는 원문 기준 155 °C까지의 내열 용도를 위한 선택지입니다. 다만 상대적으로 단단해 반복 굽힘 수명에 영향을 줄 수 있습니다. 접착제가 없는 구조는 폴리이미드를 동박에 직접 결합하여 두께를 줄이고 고주파 특성을 개선하려는 용도에서 검토합니다. 원문은 항공우주 및 고주파 플렉시블 회로를 예로 듭니다.
| 접착 방식 | 원문에 제시된 온도 | 박리 강도 | 유연성 | 주요 적용 예 |
|---|---|---|---|---|
| 아크릴 | 최대 105 °C | 1.0~1.5 N/mm | 매우 좋음 | 소비자 제품, 웨어러블, 범용 플렉스 |
| 에폭시 | 최대 155 °C | 1.2~1.8 N/mm | 좋음 | 자동차, 산업용 |
| 무접착 구조 | 300 °C 이상 | 재료에 따라 다름 | 매우 좋음 | 항공우주, 고주파, HDI 플렉스 |
커버레이 제조 공정
성능은 재료뿐 아니라 적층 상태에도 좌우됩니다. 폴리이미드 필름의 품질이 좋아도 보이드, 주름, 접착 불량이 생기면 커버레이가 제 역할을 하기 어렵습니다.
정밀 부착과 경화 순서
커버레이 적용 과정은 다음 순서로 진행됩니다.
1. 사전 절단: 패드 개구부를 포함한 패널 형상에 맞춰 금형 또는 레이저로 필름을 절단합니다.
2. 표면 준비: 동박을 세척하고 마이크로 에칭해 접착력을 높입니다.
3. 정렬과 임시 고정: 정렬 핀 또는 광학 장치로 필름을 맞춘 뒤 움직이지 않게 고정합니다.
4. 적층: 원문은 진공 프레스 조건의 예로 160~190 °C, 15~30 kg/cm², 30~90분을 제시합니다.
5. 후경화: 접착제에 따라 가교를 완료하기 위한 추가 오븐 경화를 진행합니다.
6. 검사: 보이드, 주름, 층간 박리, 정렬 상태를 확인합니다.
진공 적층은 공기를 제거해 필름이 에칭된 트레이스 사이에 밀착하도록 돕습니다. 갇힌 기포가 층간 박리의 시작점이 되는 위험도 줄입니다.
접착력과 두께 균일성 검사
중요한 품질 항목 중 하나는 박리 강도입니다. 원문은 IPC-TM-650에 따른 90° 박리 시험을 언급하며 최소 수용 수준을 0.8 N/mm, 우수한 공정의 예를 1.2 N/mm 이상으로 제시합니다. 원문에 있는 '0.8 N/mm w'는 단위 표기가 불명확하므로 실제 시험 기준은 별도로 확인해야 합니다.
패널 전체의 두께와 접착제 흐름도 확인합니다. 원문은 두께 편차 10% 이내를 제시합니다. 트레이스 사이의 접착제 충전 상태는 단면 현미경으로 살펴보며 보이드 유무를 확인합니다. 그 밖의 검사 항목은 다음과 같습니다.
- 주름, 기포, 변색의 육안 검사
- 설계 데이터와 개구부 위치의 일치 여부
- 원문에 제시된 IPC-TM-650 열응력 시험 조건: 288 °C 솔더 플로트, 10초
- 동적 플렉스 용도의 굽힘 시험과 요구 수명 확인
JLCPCB의 플렉시블 PCB 커버레이 제작
커버레이 적층과 정밀 가공
원문에 따르면 JLCPCB의 플렉시블 PCB 공정에는 커버레이용 진공 적층 장비가 사용됩니다. 진공 공정은 공기 포집을 줄이고 접착제가 트레이스 사이에 고르게 흐르도록 돕습니다. 미세한 커넥터 영역의 개구부에는 정밀 절단이 중요합니다.
원문은 레이저 절단과 ±0.1 mm 수준의 정렬 정확도를 소개합니다. 이는 모든 주문에 자동 적용되는 보증값이 아니므로 실제 제작 가능 범위는 주문 조건과 공식 사양표에서 확인해야 합니다.
플렉시블 PCB 성능을 위한 DFM 검토
제조 가능성 검토(DFM)는 제작 전에 커버레이 설계의 위험을 찾는 데 도움이 됩니다. 대표적인 검토 항목은 다음과 같습니다.
- 패드 가장자리에 지나치게 가까워 패드를 일부 가릴 수 있는 개구부
- 패드로 이어지는 트레이스에 대한 커버레이 겹침 부족
- 찢김 시작점이 될 수 있는 날카로운 개구부 끝
- 층간 박리 위험을 높이는 가장자리 여유 공간 부족
사전에 검토하면 제작 후 불량을 발견해 다시 생산하는 비용과 시간을 줄일 수 있습니다. 플렉시블 PCB 설계 경험이 적은 엔지니어에게도 실제 제조 제약을 확인하는 기회가 됩니다.
시제품부터 수량 생산까지의 품질 관리
원문은 5장의 시제품이나 10,000장의 생산 주문 모두에 대해 커버레이 재료의 두께, 접착 특성, 보관 기간을 확인하고 적층 온도·압력·시간을 관리한다고 설명합니다.
최종 검사는 원문에서 언급한 IPC-6013 관련 기준을 참고합니다. 원문에 있는 표준 주문의 1~2일 납기와 가격 경쟁력은 사양과 시점에 따라 달라지므로 실제 견적 화면에서 확인해야 합니다. JLCPCB의 플렉시블 PCB 서비스를 검토할 때는 커버레이 재료, 개구부 위치, 굽힘 요구 사항을 함께 전달하는 것이 좋습니다.
설계 파일과 커버레이 조건에 맞는 제작 옵션을 확인해 보세요.
커버레이 FAQ
플렉시블 PCB의 커버레이란 무엇인가요?
외층 동박 위에 적층하는 보호 필름입니다. 일반적으로 폴리이미드 필름과 열경화성 접착층으로 구성되며, 절연과 환경 보호, 반복 굽힘 시의 기계적 보호를 담당합니다.
커버레이와 플렉시블 PCB용 솔더 마스크는 어떻게 다른가요?
커버레이는 미리 개구부를 만든 폴리이미드 고체 필름을 열과 압력으로 적층합니다. 액상 솔더 마스크는 인쇄 또는 분사 후 경화합니다. 반복 굽힘이 있는 용도에서는 일반적으로 커버레이가 더 적합합니다.
커버레이 대신 액상 솔더 마스크를 사용할 수 있나요?
설치할 때 한 번만 굽히는 정적 플렉스라면 조건에 따라 가능할 수 있습니다. 지속적으로 반복 굽힘이 일어나는 동적 플렉스에는 액상 솔더 마스크의 균열 위험을 고려해 커버레이를 우선 검토합니다.
커버레이의 일반적인 두께는 얼마인가요?
원문은 폴리이미드 25 µm와 접착제 25 µm를 합친 총 50 µm를 흔한 예로 제시합니다. 전체 두께의 예시 범위는 약 27.5~75 µm이며, 요구 보호 수준과 재료에 따라 달라집니다.
지속적인 성장
플렉시블 PCB 커버레이란? 구조, 설계 규칙과 제조 공정
핵심 요약 플렉시블 PCB의 커버레이(coverlay)는 동박 패턴 위에 적층하는 폴리이미드 보호 필름입니다. 경질 PCB의 솔더 마스크와 비슷한 보호 역할을 하지만 반복 굽힘에 맞춰 설계됩니다. 산화, 습기, 마찰, 화학물질, 단락으로부터 패턴을 보호하며, 원문은 특정 조건에서 200,000회 이상의 굽힘을 견디는 사례를 제시합니다. 스마트폰, 웨어러블, 자동차, 의료 기기처럼 반복 굽힘이 있는 용도에서는 재료와 접착제, 개구부 설계가 신뢰성에 영향을 줍니다. 성능 수치는 실제 자재와 굽힘 조건에 따라 확인해야 합니다. 플렉시블 PCB를 여러 번 구부려도 미세한 동박 패턴이 바로 손상되지 않는 이유 중 하나는 커버레이입니다. 얇은 보호 필름이 경질 보드의 솔더 마스크처럼 패턴을 덮으면서도 굽힘을 견디도록 만들어집니다. 스마트폰 디스플레이 연결부, 웨어러블 센서, 자동차용 리본 케이블 등에서는 구리 패턴이 습기와 마찰, 화학물질에 노출되지 않도록 보호해야 합니다. 커버레이가 없으면 노출된 패턴......
폴리이미드 플렉시블 PCB: 소재·동박·굽힘 반경 설계 가이드
접이식 휴대전화, 카메라 모듈, 웨어러블 기기처럼 내부 회로가 구부러져야 하는 제품에는 폴리이미드 기반 플렉시블 PCB가 쓰입니다. 얇은 필름 위에 회로를 형성하므로 좁은 공간에서 접거나 휘게 배치할 수 있습니다. 반면 FR-4 리지드 PCB는 전원 보드나 메인보드처럼 형태를 유지해야 하는 곳에 적합하며 반복해서 구부리도록 설계된 재료는 아닙니다. 폴리이미드는 열 안정성과 유연성이 필요한 소비자 전자제품, 자동차, 항공우주, 의료 기기의 플렉시블 회로에 사용됩니다. 이 글에서는 폴리이미드와 FR-4의 차이, 동박 종류, 적층 두께, 최소 굽힘 반경, 임피던스 제어, 비용에 영향을 주는 설계 요소를 살펴봅니다. 폴리이미드 플렉시블 회로란? 폴리이미드(PI) 플렉시블 회로는 유리섬유 강화 에폭시 기판 대신 PI 필름을 절연 기재로 사용합니다. 동박은 도체가 되고, 배선을 보호하는 폴리이미드 커버레이는 일반적인 리지드 PCB의 솔더 마스크와 비슷한 역할을 합니다. PI는 내열성과 연성이 높은 고분자......
FPC 커넥터 선택 가이드: 피치·접점 방향·보강판 두께
FPC 커넥터는 플렉시블 회로 끝단의 노출 접점을 기계적으로 눌러 연결합니다. FPC 끝단을 하우징에 넣고 액추에이터를 닫으면 스프링 접점이 패드에 닿습니다. 이 부분은 일반적으로 납땜하지 않으므로 적절한 접촉력과 끝단 두께가 중요합니다. 원문이 예로 든 TE 2328702 계열은 0.5 mm 피치와 약 0.30 mm(12 mil) 끝단 두께를 전제로 설명합니다. 실제 치수는 선택한 품번의 도면을 확인해야 합니다. 그림 1: FPC가 삽입된 0.5 mm 피치 커넥터 단면. 완성 두께가 약 0.10 mm(4 mil)인 단층 FPC를 0.30 mm 끝단용 커넥터에 넣으면 스프링의 변형량이 부족해 접촉이 불안정할 수 있습니다. 반대로 너무 두꺼우면 잠금 장치가 닫히지 않을 수 있습니다. 따라서 커넥터 사양에 맞춰 보강판을 포함한 FPC 끝단을 설계해야 합니다. 아래에서 종류, 선정 기준 및 제조 도면에 적을 항목을 살펴봅니다. FPC 커넥터의 역할과 동작 방식 납땜하지 않은 FPC 접속부에서는 스프......
플렉시블 PCB 굽힘 반경: 정적·동적 설계 기준과 계산 방법
핵심 요약 플렉시블 PCB의 굽힘 반경은 동박 배선과 절연층의 신뢰성에 직접 영향을 줍니다. 원문은 IPC-2223을 참고한 보수적 설계값으로 정적 1층 굽힘에 전체 두께의 최소 6배, 동적 1층 굽힘에 100배를 제시합니다. 얇은 압연 동박(RA), 접착제 없는 PI 적층재, 층간 엇갈린 배선, 격자형 동박 패턴과 보강판 이격도 함께 검토해야 합니다. 실제 허용 반경과 수명은 구조·재료·반복 횟수·제조사 사양 및 시험 결과로 확인합니다. 종이를 너무 작은 반경으로 여러 번 접으면 접힌 부분이 찢어집니다. 플렉시블 PCB(FPC)에서도 비슷하게 동박 배선에 균열이 생기거나 폴리이미드 기재와 커버레이가 손상될 수 있습니다. 스마트폰 접이식 화면, 노트북 내부 케이블, 웨어러블 센서처럼 반복적으로 움직이는 제품에서는 굽힘 반경이 수명에 특히 중요합니다. 이 글에서는 FPC 굽힘 반경의 선택·계산·측정 방법과 소재, 배선, 제조·검사 시 주의할 점을 살펴봅니다. 플렉시블 PCB 설계에서 굽힘 반경 ......
FPC 설계 파라미터: 층수·두께·선폭·비아·보강판 가이드
FPC(연성 인쇄회로기판)를 주문할 때는 층수와 외형 크기만 정해서는 부족합니다. 굽힘 구간, 구리 두께, 커버레이, 비아, 보강판과 패널 설계가 함께 맞아야 제작과 조립이 수월합니다. 아래는 JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양을 바탕으로 주문 전 확인할 주요 파라미터를 정리한 가이드입니다. FPC 파라미터란? FPC 파라미터는 소재·적층·구리 두께·배선 규칙·홀·커버레이·표면처리·보강판·패널 등 제조 조건을 뜻합니다. 제작 가능 범위와 권장 설계값은 다를 수 있으므로, 최소 한계에 맞추기보다 여유를 두고 설계하세요. 반복 굽힘 수명은 두께와 굽힘 반경, 구리 구조, 반복 횟수에 따라 달라지며 특정 수치를 보편적으로 보장할 수 없습니다. FPC는 커넥터와 굽힘 위치에 따라 외형·단자·보강판 구성이 달라집니다. 층수·크기·두께부터 결정하기 항목 JLCPCB 공개 사양 기준 설계 시 확인 층수 1층·2층·4층 FPC 회로 연결, 비아, 굽힘 위치와 적층 구조 외형 크기 일반 최대 234 × 49......
FPC 안전거리 설계 가이드: 커버레이·패드·비아·보강판
FPC(연성 인쇄회로기판)는 휘어지는 구조와 얇은 절연층 때문에 패드·커버레이·비아의 간격을 엄격하게 관리해야 합니다. 작은 간격 하나가 패드 들뜸, 동박 균열, 단락으로 이어질 수 있습니다. 아래 수치는 JLCPCB의 2026년 FPC 설계 안내를 기준으로 정리한 제조 경험 참고값입니다. 재료·두께·커버레이·레이저 공정과 제품 요구가 다르면 값이 달라질 수 있으므로 모든 업체의 산업 표준으로 일반화하지 마세요. 바로 보기: 커버레이 · 외형·비아 · 패드·배선 · 보강판·EMI FPC 커버레이와 경성 PCB 솔더 마스크를 구분하세요 FPC의 커버레이는 보통 절연 필름과 접착층으로 회로를 덮습니다. 경성 보드의 액상 솔더 마스크와 가공·정렬 조건이 다르므로 작은 마스크 댐과 개구 여유를 그대로 복사하지 않습니다. 실제 주문이 필름 커버레이인지 다른 공법인지 확인하세요. 아래 표의 0.5 mm는 가이드에서 브리지 유지를 위해 요구하는 패드 사이 간격입니다. 브리지 자체의 남는 폭과 혼동하지 마세......