This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

폴리이미드 플렉시블 PCB: 소재·동박·굽힘 반경 설계 가이드

최초 게시일 Nov 20, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 20, 2026

2 분

표목(TOC)
  • 폴리이미드 플렉시블 회로란?
  • 폴리이미드와 FR-4 비교
  • 폴리이미드 플렉시블 PCB 설계 지침
  • PI 기판과 임피던스 제어
  • 폴리이미드 플렉시블 PCB 비용에 영향을 주는 요소
  • JLCPCB에서 폴리이미드 플렉시블 PCB 제작하기
  • 마무리
  • 폴리이미드 플렉시블 PCB FAQ

JLCPCB PCB 제조 견적

접이식 휴대전화, 카메라 모듈, 웨어러블 기기처럼 내부 회로가 구부러져야 하는 제품에는 폴리이미드 기반 플렉시블 PCB가 쓰입니다. 얇은 필름 위에 회로를 형성하므로 좁은 공간에서 접거나 휘게 배치할 수 있습니다. 반면 FR-4 리지드 PCB는 전원 보드나 메인보드처럼 형태를 유지해야 하는 곳에 적합하며 반복해서 구부리도록 설계된 재료는 아닙니다.

폴리이미드 필름을 사용한 플렉시블 PCB 예시

폴리이미드는 열 안정성과 유연성이 필요한 소비자 전자제품, 자동차, 항공우주, 의료 기기의 플렉시블 회로에 사용됩니다. 이 글에서는 폴리이미드와 FR-4의 차이, 동박 종류, 적층 두께, 최소 굽힘 반경, 임피던스 제어, 비용에 영향을 주는 설계 요소를 살펴봅니다.

폴리이미드 플렉시블 회로란?

폴리이미드(PI) 플렉시블 회로는 유리섬유 강화 에폭시 기판 대신 PI 필름을 절연 기재로 사용합니다. 동박은 도체가 되고, 배선을 보호하는 폴리이미드 커버레이는 일반적인 리지드 PCB의 솔더 마스크와 비슷한 역할을 합니다.

PI는 내열성과 연성이 높은 고분자입니다. FR-4와 달리 직조 유리섬유 보강층이 없어 적절한 설계 조건에서 굽힘에 대응할 수 있습니다. 잘 알려진 필름으로 DuPont의 Kapton이 있으며 다른 제조사도 유사한 등급을 공급합니다. 대표적인 필름 두께의 예는 12.5 µm(½ mil), 25 µm(1 mil), 50 µm(2 mil)입니다. 얇을수록 굽힘에 유리하고 두꺼울수록 기계적 지지가 커집니다. 실제 주문 가능한 두께는 제조사의 최신 옵션을 확인해야 합니다.

폴리이미드와 폴리아미드의 차이

이름은 비슷하지만 서로 다른 소재입니다. 폴리이미드는 이미드 작용기를 가지며 열 안정성과 치수 안정성 때문에 플렉시블 회로의 절연 필름으로 쓰입니다. 폴리아미드는 아미드 결합을 가지며 나일론이나 케블라 등 엔지니어링 플라스틱·섬유 계열에 속합니다. 폴리아미드가 폴리이미드와 동일한 회로 기판 특성을 갖는 것은 아닙니다. 플렉시블 PCB 적층표에 적힌 PI는 폴리이미드를 뜻합니다.

접착식과 무접착식 PI 적층재

플렉시블 동박 적층재는 동박을 PI 필름에 어떤 방식으로 결합했는지에 따라 나눌 수 있습니다.

접착식: 아크릴 또는 에폭시 접착제로 동박과 PI를 붙입니다. 접착층의 열팽창계수(CTE)가 높고 기계적으로 상대적으로 부드러울 수 있지만, 가격과 조달 측면에서 유리할 수 있습니다.

무접착식: PI 위에 동박을 직접 형성하거나 시드층을 증착하는 방식입니다. 적층을 얇게 만들 수 있고 열 안정성, 미세 배선, 고주파 설계에 유리합니다.

반복 굽힘, 고밀도 배선, 임피던스 제어가 중요하다면 접착층의 특성을 함께 검토해야 합니다. 접착식 적층의 아크릴층은 열 사이클과 굽힘에서 설계상 약점이 될 수 있습니다.

폴리이미드와 FR-4 비교

FR-4는 유리섬유와 에폭시로 만든 단단하고 경제적인 소재입니다. 허용 범위를 넘어 굽히면 유리섬유와 동박 배선이 손상될 수 있습니다. 보강층이 없는 PI 필름은 제품 내부 곡면에 맞춰 배치하기 쉬워 부피가 큰 와이어 하네스와 커넥터를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

폴리이미드 플렉시블 PCB와 FR-4 리지드 PCB 비교

항목폴리이미드 플렉스FR-4 리지드
보강재없음(연성 필름)직조 유리섬유+에폭시
유전율(Dk)3.2~3.44.2~4.7
유리전이온도(Tg)260~400 °C(소재에 따른 예시)130~180 °C
연속 사용 온도 예시200~300 °C130~150 °C
유연성반복 굽힘 설계 가능굽힘에 부적합
흡습률최대 2~3%약 0.1%
상대 비용높음낮음

표의 온도·전기적 수치는 일반적인 예시입니다. PI 필름과 완성 적층재, 접착제, 주파수와 시험 방법에 따라 실제 사양이 크게 달라지므로 개별 소재 데이터시트가 우선입니다.

내열성, Tg와 사용 온도

Tg는 고분자의 물성이 유리 상태에서 고무 상태로 변하는 온도입니다. 일반 FR-4의 Tg는 약 130~180 °C이며, PI 필름은 등급에 따라 약 260~400 °C로 제시되기도 합니다. 다만 Kapton HN처럼 명확한 Tg를 측정하기 어려운 필름도 있어 모든 PI에 하나의 Tg 범위를 적용할 수 없습니다. 특수 PI 필름의 사용 온도는 약 -200~300 °C로 언급되기도 하지만, 이는 완성 FPC의 연속 사용 온도를 뜻하지 않습니다. 리플로우 피크 245~260 °C에 견디는지 여부도 필름뿐 아니라 접착제·커버레이·부품을 포함한 전체 적층 사양으로 확인해야 합니다.

반복 굽힘과 인장 강도

DuPont Kapton HN의 인장 강도는 23 °C에서 약 231 MPa, 200 °C에서 약 139 MPa이며, 인장 탄성률은 약 2.5 GPa로 제시됩니다. 이 값은 필름의 예시이며 완성 회로의 굽힘 수명을 보장하지는 않습니다.

정적·동적 굽힘을 고려한 플렉시블 PCB 구조

  • 정적 굽힘: 조립할 때 한 번 굽힌 뒤 그 상태를 유지합니다. 비교적 작은 반경이나 두꺼운 적층을 적용할 수 있습니다.
  • 동적 굽힘: 프린터 헤드, 노트북 힌지, 하드디스크 액추에이터처럼 사용 중 반복적으로 움직입니다. 매우 많은 굽힘 횟수를 견뎌야 할 수 있으므로 소재, 동박, 층수, 반경을 함께 설계해야 합니다.

적절히 설계한 단층 회로는 수백만 회 수준의 반복 굽힘을 목표로 할 수 있지만, 부적절한 동박이나 지나치게 작은 반경을 쓰면 수천 회 만에 고장날 수도 있습니다. 실제 수명은 시험 조건으로 검증해야 합니다.

폴리이미드 플렉시블 PCB 설계 지침

필름 두께와 적층 구조 관리

전체 적층이 두꺼워질수록 굽힘 부위의 응력이 커집니다. 동적 굽힘에서는 얇은 필름과 적은 층수를 우선 검토합니다.

  • 굽힘 구간의 동박층은 가능하면 1~2층으로 제한합니다. 층이 늘면 강성이 증가하고 바깥쪽 배선의 응력도 커집니다.
  • 요구 사양을 만족하는 범위에서 얇은 PI 필름을 사용합니다. 굽힘 영역에 12.5 µm 또는 25 µm를 예로 듭니다.
  • 도금 스루홀과 비아는 굽힘 영역에 배치하지 않습니다. 응력 집중으로 균열이 시작될 수 있습니다.
  • 굽힘의 중립축을 적층 중앙에 가깝게 유지합니다.
  • 커넥터·부품 아래의 보강판은 굽힘 구간 바깥에 배치해 휘어지는 위치를 제어합니다.
  • 좌우 균형과 대칭을 고려한 적층으로 뒤틀림을 줄입니다.

RA 동박과 ED 동박 선택

동박의 제조 방법과 결정립 구조는 굽힘 수명에 영향을 줍니다. 전해동박(ED)은 드럼에 전기화학적으로 석출되며 수직 기둥형 결정립이 형성될 수 있습니다. 비용이 낮고 리지드 FR-4에서 흔하지만 반복 굽힘에서는 균열 시작점이 생길 수 있습니다. 압연동박(RA)은 기계적으로 압연한 뒤 열처리해 길게 늘어난 결정립 구조를 만들며 반복 굽힘에 유리합니다. 두께 0.004 inch인 RA 동박은 같은 두께의 ED보다 굽힘 수명이 최대 10배일 수 있다는 예가 있습니다. 실제 비율은 소재와 굽힘 조건에 따라 달라집니다.

압연동박 RA와 전해동박 ED의 결정립 및 굽힘 특성 비교

항목RA 동박ED 동박
제조 방식압연·열처리드럼에 전해 석출
결정립 구조가로로 길게 늘어남수직 기둥형
굽힘 내구성동적 굽힘에 유리정적 굽힘에 주로 검토
상대 비용높음낮음
대표 용도반복 굽힘·힌지조립 시 한 번 굽히는 회로

굽힘 반경과 중립축

중립축은 굽힐 때 인장·압축 변형이 거의 없는 가상의 면입니다. 바깥쪽 동박은 늘어나고 안쪽은 압축됩니다. 인장 응력이 큰 바깥쪽에서 균열이 시작되기 쉬우므로 최소 굽힘 반경을 지켜야 합니다. 다음은 전체 적층 두께를 기준으로 한 굽힘 반경의 예시입니다.

  • 단층 플렉스: 정적 굽힘에서 약 6배, 동적 굽힘에서는 그보다 큰 반경
  • 양면 플렉스: 약 10배
  • 성형성: 매우 양호~양호
  • 장기 동적 굽힘: 일반적으로 약 20~40배

다층의 경우 FAQ에서는 약 15~20배 이상을 예로 듭니다. 정적·동적 요구와 제조사 사양을 우선해야 합니다. 굽힘 구간의 배선은 굽힘선에 수직으로 배치하고 충분한 선폭을 확보하며 급격한 선폭 변화를 피합니다. 서로 다른 층의 배선을 같은 위치에 포개기보다 엇갈리게 배치하면 국부 응력을 줄이는 데 도움이 됩니다.

PI 기판과 임피던스 제어

플렉시블 PCB에도 USB, MIPI, LVDS 등 고속 신호를 배치할 수 있습니다. 목표값은 단일 종단 50 Ω, 차동 90/100 Ω처럼 인터페이스에 따라 달라집니다. 얇은 적층에서는 PI, 커버레이, 접착층의 작은 두께 차이도 임피던스에 영향을 주므로 배선만이 아니라 전체 적층을 모델링해야 합니다.

고주파 신호 무결성, 유전율과 손실계수

PI의 유전율 Dk는 약 3.2~3.4, FR-4는 약 4.2~4.7로 비교할 수 있습니다. 낮은 Dk는 전파 속도와 동일한 목표 임피던스에서의 배선 폭 선택에 영향을 줍니다. 손실계수 Df도 중요합니다. 일부 순수 Kapton 필름은 kHz 대역에서 Df가 0.002까지 낮을 수 있지만, 실제 접착층이 있는 적층재에서는 더 높을 수 있습니다. 서로 다른 주파수에서 측정한 Df를 그대로 고속 설계에 적용하면 안 됩니다.

PI는 수분을 흡수할 수 있고 흡수된 수분은 Dk와 Df를 바꿀 수 있습니다. RF 설계에서는 저흡습 소재, 적층 전 건조 공정과 습도 조건을 검토해야 합니다.

아크릴 접착층과 임피던스 안정성

접착식 적층재나 커버레이의 아크릴층은 자체 유전율과 열팽창 특성을 가집니다. 첫째, 두께가 변할 수 있는 절연층이 추가되어 임피던스 예측이 어려워집니다. 둘째, 온도 변화로 적층 두께가 변할 수 있습니다. 임피던스 공차가 ±10%처럼 엄격할 때 무접착식 적층재를 우선 검토하라고 권합니다. 실제 제조사의 적층 구조를 사용해 임피던스를 계산하고, 필요한 네트의 목표값을 지정해야 합니다.

폴리이미드 플렉시블 PCB 비용에 영향을 주는 요소

소재 두께, 층수, 보강판

  • 동박층 증가: 적층, 드릴 공정과 수율에 영향을 줍니다.
  • 동박과 PI 두께: 두꺼운 재료는 비용과 미세 배선 에칭 난도를 높일 수 있습니다.
  • 보강판: 커넥터 아래의 PI·FR-4·강재 보강판은 재료와 조립 공정을 추가합니다.
  • 무접착식 적층재: 접착식보다 비쌀 수 있지만 특정 성능에 유리합니다.
  • 커버레이와 플렉시블 솔더 마스크: 커버레이는 내구성에 유리할 수 있으나 정렬·적층 공정이 필요합니다.
  • 엄격한 공차: 임피던스 제어, 미세 선폭·간격, 작은 비아는 검사와 수율 부담을 늘립니다.

DFM 관점의 비용 최적화

  • 신호와 기계적 요구를 만족하는 최소 층수로 설계합니다.
  • 모든 배선에 3 mil 같은 미세 선폭을 적용하지 말고 필요한 부분에만 사용합니다.
  • 제조사가 제공하는 표준 PI·동박 두께를 선택합니다.
  • 보강판은 필요한 위치에만 쓰고 가능하면 PI 등 대체 재료를 검토합니다.
  • 패널 배치를 효율적으로 구성해 버려지는 면적을 줄입니다.
  • 임피던스 제어는 필요한 네트에 지정합니다.

실제 성능에 기여하지 않는 과도한 사양을 줄이면 비용을 낮출 수 있습니다. 다만 신뢰성에 필요한 요구사항까지 완화해서는 안 됩니다.

JLCPCB에서 폴리이미드 플렉시블 PCB 제작하기

소재와 적층 관리

폴리이미드 플렉시블 PCB 소재 및 적층 예시

플렉시블 회로의 신뢰성은 PI 필름, 동박, 접착층과 적층 품질에 영향을 받습니다. 동적 굽힘 또는 임피던스 제어 설계에 적합한 RA 동박과 무접착식 필름의 선택, 빈 공간과 치수 변동을 줄이는 진공 적층의 중요성을 강조합니다. 특정 소재와 공정의 제공 여부는 주문 시점의 JLCPCB 사양으로 확인해야 합니다. 적층 품질만으로 굽힘 수명을 보장할 수는 없습니다.

JLCPCB 플렉시블 PCB 제작 안내

DFM 검토

굽힘 영역의 비아, 접힘선과 평행한 배선, 간격이나 적층 문제는 양산 전에 찾아야 합니다. JLCPCB의 DFM 검토는 이런 위험을 설계 단계에서 확인하는 데 도움이 됩니다. 자동 검토가 모든 기계적 수명이나 수율을 보장하는 것은 아니므로 중요 부위는 시제품 시험이 필요합니다.

시제품부터 생산까지 견적 확인

온라인 견적에서 플렉시블 PCB의 재료, 적층, 보강판 등 옵션에 따른 비용을 비교할 수 있습니다. 시제품으로 굽힘과 전기적 특성을 확인한 뒤 필요한 부분을 수정하십시오. 납기와 가격은 주문 조건에 따라 달라지므로 현재 값을 확인해야 합니다. 플렉시블 PCB 견적 확인하기

마무리

폴리이미드는 열 안정성과 유연성 덕분에 플렉시블 회로의 주요 소재입니다. 하지만 안정적인 설계에는 필름 두께, 동박 종류, 굽힘 반경, 임피던스, 비용을 함께 검토해야 합니다. 웨어러블, 접이식 장치, 고밀도 입체 조립처럼 회로가 작고 움직이는 제품일수록 소재와 기계적 조건의 조합이 중요합니다. 플렉시블 PCB 설계 지침과 제조사의 실제 소재 옵션을 확인하고 시제품 시험으로 설계를 검증해야 합니다.

JLCPCB 플렉시블 PCB 제조 및 견적 안내

폴리이미드 플렉시블 PCB FAQ

폴리이미드와 폴리아미드는 어떻게 다른가요?

폴리이미드는 이미드기를 가진 내열 고분자로 플렉시블 회로의 절연 필름에 쓰입니다. 폴리아미드는 아미드 결합을 가진 나일론 등의 재료이며 동일한 회로 기판 소재가 아닙니다.

폴리이미드 플렉스 소재의 유전율은 얼마인가요?

PI의 Dk는 약 3.2~3.4, FR-4는 약 4.2~4.7입니다. 접착층과 주파수에 따라 Dk·Df가 달라지므로 실제 적층재 데이터시트를 확인해야 합니다.

반복 굽힘에는 왜 RA 동박을 쓰나요?

압연·열처리된 결정립 구조가 반복 굽힘에 유리하기 때문입니다. ED 동박은 정적 굽힘이나 비용이 중요한 설계에 검토할 수 있습니다.

최소 굽힘 반경은 얼마인가요?

굽힘 반경의 예시는 단층 정적 회로에서 전체 두께의 약 6배, 양면에서 약 10배, 다층에서 약 15~20배 이상, 장기 동적 회로에서 약 20~40배입니다. 실제 최소값은 층수, 동박, 적층과 목표 수명에 맞춰 검증해야 합니다.

무연 리플로우를 견딜 수 있나요?

적절한 PI 소재는 245~260 °C의 무연 리플로우 피크에 대응할 수 있습니다. 그러나 필름만이 아니라 접착제, 커버레이, 부품과 전체 공정 조건을 확인해야 합니다.

지속적인 성장