PCB 회로도 읽고 작성하는 방법
1 분
- PCB 보드 회로도란?
- 회로도 설계의 일반적인 구성 요소:
- 회로도를 다루고 해석하는 방법
- EasyEDA에서 PCB 보드 회로도를 작성하는 단계
- 효율적인 회로도 설계를 위한 팁
- 회로도로 문제 해결하기
- 결론
인쇄회로기판(PCB 보드) 설계는 현대 전자 제품의 중추이며, PCB 보드 설계의 핵심은 회로도입니다. 회로도는 전자 시스템의 여러 구성 요소 간 연결을 전기적 선 또는 넷(net)로 시각화하여 나타냅니다. 회로도를 작성하면 모든 것이 올바르게 작동하도록 보장하며, 문제 해결을 지원하고, 기본 회로든 복잡한 전기 시스템이든 제조업체와 엔지니어 간의 의사소통을 원활하게 합니다.
그리고 간단하게 설계를 하고 싶을 때 떠오르는 이름은 바로 EasyEDA입니다. 이는 강력하고 사용하기 쉬운 온라인 PCB 보드 설계 도구로, 회로도를 읽고 작성하는 과정을 간소화합니다. 이 가이드에서는 EasyEDA에서 PCB 보드 회로도를 이해하고 작성하는 과정을 단계별로 안내합니다. 이 글에서는 회로도를 작성해야 하는 이유, 주요 수행 단계, 사용할 도구, 그리고 설계가 제대로 기능하도록 보장하는 최선의 접근법을 다룰 것입니다.
PCB 보드 회로도란?
PCB 보드 회로도는 전자 회로를 그래픽 방식으로 나타낸 도면입니다. 저항, 커패시터, IC 등의 구성 요소를 표준화된 심볼(symbol) 로 표현하며, 이들이 와이어 또는 넷으로 상호 연결되는 방식을 보여줍니다. 회로도는 물리적 PCB 레이아웃을 위한 청사진(blueprint) 역할을 합니다.
실제 배선도와 달리, 회로도는 부품이 배치된 물리적 위치가 아닌, 회로 내에서 논리적으로 연결되고 상호 연결된 방식을 보여줍니다.
표준 심볼은 복잡한 시스템조차도 단순화하여 엔지니어와 설계자가 아이디어를 전달할 수 있도록 돕습니다. 전자 설계에서 회로도는 조립 과정에서 문제가 드러나기 전에 이를 식별할 수 있도록 하기 때문에 매우 중요합니다.
회로도 설계의 일반적인 구성 요소:
1. 회로도 심볼
회로도를 시작하기 전에 일반적인 기호를 익혀두어야합니다.
● 저항: 지그재그 선 혹은 사각형
● 커패시터: 평행선 2 개 (편극형은 +/– 표시 포함)
● 다이오드: 삼각형이 선 방향으로 향함, 극성 표시 포함
● 집적 회로(IC): 핀이 표시된 사각형.
● 접지 및 전원 기호: “GND”(접지), “Vcc”(전원)
2. 넷(net: 연결 / 와이어)
넷은 구성 요소를 연결하는 선입니다. 각 넷은 “Vcc” 또는 “GND”와 같은 라벨을 가질 수 있으며, 이는 넷의 기능을 식별하는 데 사용됩니다. 이러한 라벨을 사용하여 회로를 통해 전원 및 신호 흐름을 명확히 파악할 수 있습니다.
3. 부품 기호와 값
각 부품에는 설계상의 고유 이름(예: R1, C1)과 값(예: 10kΩ, 100µF)이 있으며,
이는 회로 내 역할과 식별을 위해 매우 중요합니다.
회로도를 다루고 해석하는 방법
회로도는 여러 회로 블록으로 구성되며, 좌 → 우 또는 상 → 하 방향으로 읽습니다. 회로는 종종 반복적인 패턴을 가지고 있습니다. 기본 기호와 기능을 이해하면 이러한 패턴을 인식하여 복잡한 회로도를 해석하는 과정을 단순화할 수 있습니다.
예시 회로는 최대 1.5A 전류용 3.7V 리튬이온 배터리 충전 회로로, 아래 네 섹션으로 나뉩니다.
섹션 1: 입력부
2핀 커넥터가 2개의 다른 커패시터에 연결되어 있으며, 이 커넥터는 배터리 충전을 외부 전원 공급 장치에 연결하는 데 사용됩니다. VIN 네트 라벨은 배선을 하지 않고도 하나의 블록을 다른 블록에 연결하는 데 사용됩니다. 이렇게 하면 읽기 쉽고 수정하기 쉬운 깨끗한 회로도를 설계할 수 있으며 전체 시간을 절약할 수 있습니다.
섹션 2: 주요 IC
17핀 IC로, 모든 연결은 IC의 데이터시트에 따라 이루어질 수 있습니다. 충전 표시 목적으로 2개의 LED가 사용됩니다. 접지, 네트 라벨 및 배선이 적절히 표시됩니다. 복잡한 회로 설계 시 작은 블록 단위로 나누고 넷 라벨을 활용하는 것이 좋습니다.
섹션 3: 충전 제어
IC 제어 회로로, 데이터시트의 값과 연결에 따라 설계됩니다. 인덕터와 커패시터, 다이오드를 사용한 벅 컨버터 구성이며, 다른 커패시터는 출력 전압 안정화, R10\_CC\_CTRL 저항은 최대 전류 1.5A 설정에 사용됩니다.
섹션 4: 출력부
하나는 배터리 충전을 위한 출력용 커넥터, 다른 하나는 1 셀/2 셀 배터리를 선택할 수 있는 배터리 셀 선택 커넥터입니다. 추가 입력 및 출력 커패시터는 **전원 노이즈 억제를 위한 다층 회로 설계**로, EMI 차단에 효과적입니다.
EasyEDA에서 PCB 보드 회로도를 작성하는 단계
Step 1: 가입 및 새 프로젝트 시작
● EasyEDA웹사이트로 이동하여 계정을 등록합니다.
● “New Project”를 클릭하여 빈 회로도 설계 작업 공간을 만듭니다.
Step 2: 구성 요소 배치
● “Library” 패널에서 필요한 부품 검색합니다.
● 구성 요소를 회로도 작업 공간으로 드래그 앤 드롭합니다.
Step 3: 구성 요소 연결
● “Wire” 도구를 사용하여 구성 요소 핀 간의 연결(넷)을 그립니다.
● 전원 및 접지와 같은 중요한 넷을 라벨링하여 명확히 표시합니다.
Step 4: 설계자 기호
● “주석” 도구를 사용하여 모든 구성 요소에 고유한 설계자(예: R1, C2)를 자동으로 할당합니다.
● 회로의 복잡한 부분을 설명하기 위해 필요한 경우 텍스트 노트나 주석을 추가하십시오.
Step 5: 전기 규칙 검사(ERC)
● 연결되지 않은 핀이나 단락과 같은 문제를 감지하기 위해 ERC를 실행하십시오.
● 도구에서 지적한 오류를 수정하십시오.
Step 6: 저장 및 공유
● 회로도를 클라우드에 저장하거나 PDF 또는 이미지로 내보내십시오.
● 프로젝트를 협업자와 공유하거나 PCB 보드 레이아웃을 위해 내보내십시오.
효율적인 회로도 설계를 위한 팁
회로도 다이어그램에서 전선은 구성 요소를 연결하는 데 사용되므로 중요한 역할을 합니다. 깨끗하고 적절히 라벨링된 회로의 가독성과 재현성은 무작위 회로보다 훨씬 뛰어납니다. 회로도에서 전선과 연결의 주요 측면은 다음과 같습니다:
조직화: 전선을 논리적으로 정리하고 기능을 나타내도록 적절히 라벨링하여 전류가 의도된 경로를 따르도록 하십시오.
색상: 일부 전자 회로도에서는 전선이 특정 속성을 나타내는 색상 코드로 표시될 수 있습니다. 예를 들어 전원, 접지 또는 신호 연결은 빠른 식별에 도움을 줍니다.
종단:전선과 구성 요소 간의 연결은 종종 점이나 접합으로 표시되며, 전류가 합류하거나 분리되는 회로의 중요한 지점입니다.
넷 라벨 라우팅: 특정 전기 연결 또는 노드를 식별하고 이름을 지정하여 그려진 전선 수를 줄임으로써 다이어그램을 간소화합니다. 이는 전기적으로 연결된 지점을 명확히 표시하면서 회로도를 시각적으로 복잡하게 만들지 않도록 돕습니다.
그리드 스냅 사용:구성 요소와 연결의 정밀한 정렬을 위해 그리드 스냅을 활성화하십시오.
회로도로 문제 해결하기
섹션 분리: 문제를 해결할 때 회로도를 사용하여 회로의 특정 섹션을 분리하십시오. 이는 잠재적인 문제를 좁히고 결함이 있는 구성 요소를 더 효율적으로 찾는 데 도움이 됩니다.
연결 확인: 구성 요소 간의 연결을 검사하십시오. 회로의 단락, 느슨한 연결 또는 고장난 구성 요소를 찾으십시오.
전압 및 전류 측정: 회로도의 다른 지점에서 예상되는 전압 및 전류 값을 이해하는 데 회로도를 사용하십시오. 이 정보는 문제를 진단할 때 매우 유용합니다.
결론
잘 설계된 회로도 다이어그램은 성공적인 PCB 보드 설계의 기초로서, 회로 기능, 문제 해결 및 제조를 위한 청사진 역할을 합니다. 부품 연결, 전원 분배 및 신호 흐름을 명확히 보여줌으로써 회로도는 개발 과정을 간소화하고 오류를 줄이며 엔지니어 간의 협업을 촉진합니다.
EasyEDA와 같은 도구를 사용하면 회로도를 생성하고 관리하는 것이 더 직관적이 되어 초보자와 전문가 모두 효율적이고 오류 없는 회로를 설계할 수 있습니다. 라벨링된 넷, 모듈형 블록 설계, 명확한 주석, 그리고 ERC 수행은 설계의 가독성과 수정 용이성을 보장합니다. 또한 PCB 보드 레이아웃으로 진행하기 전에 Electrical Rule Check (ERC)를 수행하면 초기 단계에서 잠재적인 문제를 감지하고 수정할 수 있습니다.
궁극적으로 회로도 설계를 마스터하는 것은 고품질 전자 시스템을 개발하는 데 필수적입니다. 간단한 회로든 복잡한 다층 PCB 보드든 잘 조직된 회로도는 설계에서 생산으로의 정확성, 효율성 및 원활한 전환을 보장합니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......