플렉서블 PCB 디자인을 위한 최고의 재료를 선택하는 방법
1 분
- 1. 기판 재료: 유연성의 기초
- 2. 접착 시스템: 레이어 접합
- 3. 보호 코팅: 커버레이 및 오버레이
- 결론
연성 인쇄 회로 기판(Flex PCB)은 전자 산업에 혁명을 일으켰습니다. 이제 고도로 컴팩트하고 경량이며 유연한 폼팩터로 작은 하우징 공간에 회로를 담을 수 있습니다. FPC는 웨어러블 기기부터 의료 임플란트, 항공우주 시스템까지 어디서나 찾아볼 수 있습니다. 이러한 회로는 기계적 유연성과 전기적 성능의 적절한 균형을 제공하는 특수 재료에 의존합니다.
Flex PCB를 설계할 때 올바른 기판, 접착제, 코팅의 조합을 선택하는 것이 중요합니다. 리지드 PCB는 이미 완벽히 익숙해졌고 정보도 많지만, FPC 설계 분야는 아직 정보가 부족합니다. 재료는 회로의 중추를 형성하고 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다. 이 글에서는 가장 일반적으로 사용되는 재료를 살펴보고 응용 분야의 요구 사항에 따라 재료를 선택하는 데 도움이 되는 가이드라인을 제공합니다.
1. 기판 재료: 유연성의 기초
기판은 Flex PCB의 베이스 레이어로, 플렉스 회로의 "플렉스"입니다. 구리 트레이스를 지지하고 보드의 기계적, 열적 특성을 결정하는 데 핵심적인 역할을 합니다. FPC에 사용되는 주요 재료 유형은 3가지입니다:
1) 폴리이미드(PI): 업계 표준
2) 폴리에스터(PET): 비용 효율적인 대안
3) PTFE(테플론) 및 LCP(액정 폴리머)
1) 폴리이미드(PI)
리지드 PCB에서 FR4가 70%를 차지하며 저비용 및 취미용 PCB 제조의 업계 표준이 된 것처럼, FPC에서는 폴리이미드가 같은 역할을 합니다. 폴리이미드는 우수한 유연성, 내열성, 유전 특성으로 인해 Flex PCB에서 가장 널리 사용되는 기판 재료입니다. 주로 저주파 가전 제품에 사용됩니다. 주요 이점은 다음과 같습니다:
⦁ 높은 내열성 (단기 최대 260°C)
⦁ 우수한 치수 안정성
⦁ 양호한 화학 및 용제 저항성
2) 폴리에스터(PET)
폴리에스터는 PI보다 비용 효율적이며 덜 까다로운 응용 분야에 적합합니다. 생산 비용을 낮추기 위해 완전히 최적화된 회로에 주로 사용됩니다. 열 저항이 낮고(녹는점 ~260°C), 고온 솔더링 공정에서의 사용이 제한적입니다. 사용 사례로는 웨어러블, 일회용 전자 제품, 저전력 센서가 있습니다.
주요 이점:
⦁ 양호한 유전 특성
⦁ 낮은 수분 흡수율
⦁ 대량 생산, 저응력 응용 분야에 비용 효율적
3) PTFE(테플론) 및 LCP(액정 폴리머)
PTFE는 최고의 유전 특성을 제공하지만 가장 비싼 재료입니다. 고주파 신호 무결성이나 극한의 화학 저항성이 필요한 틈새 응용 분야에 사용됩니다. 주로 연구 응용, 항공우주, 의료 임플란트에 사용됩니다. 다른 두 재료와의 모든 특성 비교표는 첫 번째 섹션에 나와 있습니다.
2. 접착 시스템: 레이어 접합
접착제는 구리 포일을 기판에 접합하고 커버레이와 스티프너를 부착하는 데 사용됩니다. 접착제 선택은 접착 강도뿐만 아니라 유연성과 열적 안정성에도 영향을 미칩니다. 다음은 접합에 널리 사용되는 3가지 유형의 접착제/방법입니다:
[Image showing the cross-section of Flex PCB adhesive bonding layers]⦁ 아크릴 접착제
⦁ 에폭시 접착제
⦁ 무접착 구조
1) 아크릴 접착제
아크릴 접착제는 아크릴 수지를 기반으로 한 열가소성 또는 열경화성 폴리머 접착제입니다. 연성 PCB 제조에서 구리 포일을 폴리이미드 또는 폴리에스터 기판에 접합하는 데 일반적으로 사용됩니다. 산업 및 소비자 제품의 범용 Flex PCB에 사용됩니다. 하지만 아웃개싱이 발생하기 쉽고 시간이 지남에 따라 수분을 흡수할 수 있습니다. 주요 이점은 다음과 같습니다:
⦁ 우수한 접착력과 유연성
⦁ ~150°C까지 양호한 열적 내구성
2) 에폭시 접착제
높은 열 저항과 화학적 내구성이 중요한 상황에서 사용됩니다. 우수한 접착 강도를 제공합니다. 180°C 이상의 온도를 견딜 수 있어 까다로운 환경에 이상적입니다. 주요 이점은 다음과 같습니다:
⦁ 아크릴보다 높은 열적 안정성
⦁ 화학 물질 및 용제에 대한 양호한 저항성
3) 무접착 구조
일부 고신뢰성 응용 분야에서는 제조업체가 무접착 베이스 필름을 사용합니다. 이 공정에서 구리는 캐스팅이나 스퍼터링을 통해 기판에 직접 적층됩니다. 이러한 방법은 매우 정확하지만 비용이 많이 들며, 고밀도 PCB와 저피치 부품 패드에 사용됩니다. 이점은 다음과 같습니다:
⦁ 더 얇은 구조
⦁ 향상된 치수 안정성
⦁ 고속 회로를 위한 더 나은 신호 무결성
3. 보호 코팅: 커버레이 및 오버레이
커버레이는 구리 회로를 환경적 손상으로부터 절연하고 보호하는 보호층 역할을 합니다. Flex PCB는 종종 기존 솔더 마스크 대신 커버레이를 사용합니다. 2가지 유형의 커버레이 코팅이 있습니다:
⦁ 폴리이미드 커버레이 + 접착제
⦁ 액상 감광성 솔더 마스크(LPI)
1) 폴리이미드 커버레이 + 접착제
접착제가 미리 코팅된 폴리이미드 필름 레이어가 포함되어 있어 우수한 기계적 강도와 절연을 제공합니다. 균열 없이 반복적인 굽힘을 견딜 수 있습니다.
2) 액상 감광성 솔더 마스크(LPI)
LPI는 리지드 PCB의 솔더 마스크와 유사하지만 Flex PCB에 맞게 조정되었습니다. 자동화된 PCB 제조와 호환되며 미세 피치 부품에 적용하기 쉽습니다.
4. 재료 선택 시 기타 고려 사항
열적 요구 사항:
열 사이클링과 장시간 고온 노출을 견딜 수 있는 재료를 선택하세요. 폴리이미드와 에폭시 시스템은 일반적으로 이러한 조건에서 우수한 성능을 보입니다.
기계적 굴곡:
FPC의 굴곡 사이클과 시간이 중요합니다. 동적 플렉스 응용 분야에는 얇고 유연성이 높은 기판이 필요합니다. 더 두꺼운 구조는 정적 플렉스 설계에 더 적합합니다.
전기적 성능:
신호 무결성과 고속 응용 분야의 경우 유전 손실이 낮은 재료를 선택하세요. 고주파 및 임피던스 제어 설계는 PTFE와 같은 저유전 상수 재료의 이점을 누릴 수 있습니다.
결론
Flex PCB 설계에서 하나의 재료 선택은 모든 경우에 적용되는 만능 해법이 아닙니다. 웨어러블부터 항공우주 시스템까지 각 응용 분야는 유연성, 열적 문제, 신호 무결성 측면에서 고유한 요구 사항이 있습니다. 올바른 기판, 접착제, 보호층을 선택하는 것은 전자 엔지니어의 주요 작업 중 하나입니다. 다양한 재료의 강점과 한계를 이해함으로써 엔지니어는 의도한 사용 사례에서 기대에 부응할 뿐만 아니라 이를 초과하는 Flex PCB를 설계할 수 있습니다.
Flex PCB 설계를 실현할 준비가 되셨다면, JLCPCB가 최첨단 제조, 경쟁력 있는 가격, 빠른 납기를 단일 프로토타입부터 대규모 생산까지 제공합니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......