백드릴 비아란? PCB 비아 스텁 제거와 고속 신호 무결성
2 분
- 고속 PCB에서 백드릴 비아가 필요한 이유
- 백드릴 비아의 구조와 동작 원리
- 백드릴 비아의 주요 효과
- 설계부터 제조까지의 백드릴 공정
- 백드릴과 다른 비아 구조의 비교
- JLCPCB의 백드릴 제조 지원
- 백드릴 비아 FAQ
- 결론
핵심 요약
백드릴 비아는 도금 관통 비아에서 신호 경로에 쓰이지 않는 구리 스텁을 제거합니다. 이 글은 잔여 스텁 0.15 mm(약 6 mil) 미만을 목표로 하는 설계 사례와 5~10 Gbps 이상 신호에서 스텁이 미치는 영향을 설명합니다. 스텁이 15 mil(0.381 mm)을 넘거나 기판 두께가 1.2 mm 이상이라면 백드릴 적용을 검토할 수 있습니다. 실제 필요 여부와 달성 가능한 치수는 주파수, 적층 구조, 비아 형상 및 제조 조건에 따라 판단해야 합니다.
10 Gbps 이상의 고속 PCB에서는 비아 스텁이 임피던스 불연속을 만들어 반사와 공진을 유발할 수 있습니다. 백드릴은 관통 비아 도금 후 사용하지 않는 구리 배럴을 제어 깊이로 다시 드릴링하여 필요한 연결 경로만 남기는 공정입니다. 층 구성이나 배선 형상을 크게 바꾸지 않고 신호 경로를 개선할 수 있어 5G, PCIe, SerDes용 다층 기판에서 검토됩니다. 적용할 때는 제조 도면에 대상 비아와 드릴 깊이를 명확히 표시해야 합니다.

고속 PCB에서 백드릴 비아가 필요한 이유
비아 스텁이 신호 전송에 미치는 영향
5 GHz 이상의 고속 신호에서는 도금 관통 비아도 짧은 전송선 구간처럼 동작합니다. 신호가 내층까지만 연결되면 나머지 구리 부분이 개방 스텁으로 남습니다. 이 글에서는 유전율과 형상에 따라 특성 임피던스를 약 50~70 Ω, 기생 커패시턴스를 길이 1 mm당 약 0.5~1 pF, 인덕턴스를 약 0.3~0.5 nH로 제시합니다. 이러한 수치는 특정 형상의 예시이며 실제 값은 구조에 따라 달라집니다.
1/4파장 공진 주파수는 다음과 같이 근사할 수 있습니다.
f = c / (4 × L_stub × √ε_r)
여기서 c는 광속, L_stub는 m 단위의 스텁 길이, ε_r은 상대 유전율입니다. FR-4의 상대 유전율을 4.0~4.5로 가정하면 0.5 mm 스텁의 1/4파장 공진은 약 71~75 GHz입니다. 10~12 GHz 공진은 같은 조건에서 길이가 약 3 mm 이상인 스텁에 해당합니다. 실제 비아의 공진은 패드·안티패드·도금 배럴 형상과 주변 구조까지 포함해 검토해야 합니다.
공진이 생기면 삽입 손실(S21)에 노치가 나타나고 반사 손실(S11)도 악화될 수 있습니다. 이 글에서는 공진 주파수에서 반사 손실이 -10 dB보다 나빠지는 사례를 들고 있습니다. 차동 쌍의 P/N 스텁 길이가 0.1 mm 다르면 약 0.5~1 ps의 스큐가 생길 수 있으며, DDR5 또는 100G Ethernet처럼 타이밍 여유가 작은 설계에서 문제가 될 수 있습니다. 스텁이 인접 비아와 평면에 결합하면 크로스토크도 증가합니다. 프리엠퍼시스나 등화로 보완할 수 있지만 스텁 자체를 없애는 방법은 아닙니다. 이 글에서는 15 mil(0.381 mm)을 검토 기준으로 제시하나, 이를 모든 설계에 적용되는 제조 규칙으로 보아서는 안 됩니다.

두께가 1.0 mm를 넘는 기판에서는 연결층 위치에 따라 사용하지 않는 비아 구간이 길어질 수 있으므로 스텁 길이를 계산해 보는 것이 좋습니다.
백드릴 비아의 구조와 동작 원리
백드릴 비아란?
백드릴 비아는 먼저 일반적인 도금 관통홀(PTH)로 제작합니다. 외층 식각 후 기판 반대쪽에서 제어 깊이 드릴링을 실시해 마지막으로 연결되는 신호층 아래의 불필요한 구리 배럴을 제거합니다. 이 글에서는 백드릴 공구 직경을 기존 드릴보다 보통 0.1~0.25 mm 크게 하고, 잔여 스텁을 0.15 mm(약 6 mil) 미만으로 관리하는 사례를 설명합니다. 또한 깊이 공차 ±0.1 mm를 제시합니다. 이 값은 주문 사양과 실제 적층 구조를 기준으로 제조사에 확인해야 합니다.
비아 스텁 제거 과정
백드릴은 도금 후, 솔더 마스크 적용 전에 실시됩니다. 장비는 반대면의 목표 위치에 맞춰 사용하지 않는 층의 구리 배럴만 제거하고, 필요한 연결층의 구리는 남깁니다. 잔여물을 제거하기 위해 진공 흡입과 세척을 적용합니다. 드릴 직경이 커지는 만큼 미사용 층의 안티패드 간격도 설계 단계에서 고려해야 합니다. 이 글에서는 0.1 mm 확대 예시와 4~32층 지원, 잔여 스텁 15 mil 미만을 제시하지만, 적용 가능한 실제 층수와 치수는 주문 전 확인이 필요합니다.
테스트 쿠폰의 단면 분석으로 불필요한 배럴이 제거됐는지 확인할 수 있습니다. 이 글에서는 시간 영역 반사 측정(TDR)에서 임피던스 불연속이 20% 초과에서 5% 미만으로 줄어든 사례와 고다층 기판에서 비용이 5~10% 증가한다는 추정치를 제시합니다. 두 수치 모두 설계·수량·측정 조건에 좌우됩니다.
백드릴 비아의 주요 효과
신호 무결성 개선
백드릴은 스텁에 의한 반사를 줄일 수 있습니다. 해당 3D 전자기 시뮬레이션 예시에서는 10 GHz에서 0.5 mm 스텁의 반사 계수 Γ가 약 0.3~0.4였고, 백드릴 후에는 0.05 미만이었습니다. 아이 다이어그램 개구는 30~50% 개선되고, 25 Gbps 채널의 결정론적 지터는 5 ps 미만으로 제시됩니다. 이는 특정 모델의 결과이며 모든 기판의 보장 수치가 아닙니다. 차동 경로 양쪽의 불필요한 정전용량이 줄어들면 임피던스 균형에도 도움이 됩니다. 리턴 패스가 연속되도록 설계하면 공통 모드 변환과 EMI 억제에도 유리합니다.
삽입 손실과 반사 감소
이 글에서는 5~20 GHz에서 삽입 손실이 1~3 dB 개선되고, S11이 나이퀴스트 주파수까지 -20 dB 이하로 유지되며, 그룹 지연 편차가 10 ps 미만인 사례를 설명합니다. 아래 표는 10층·두께 1.6 mm·비아 0.2 mm·10 Gbps 차동 쌍을 가정한 비교 예시입니다.
표 1. 비아 스텁과 백드릴 비아의 성능 비교
| 항목 | 0.5 mm 스텁 | 백드릴(잔여 스텁 <0.15 mm) | 변화 |
|---|---|---|---|
| 5 GHz 반사 손실 | -12 dB | -22 dB | 10 dB 개선 |
| 5 GHz 삽입 손실 | -3.5 dB | -1.8 dB | 1.7 dB 개선 |
| 피크 간 지터 | 18 ps | 9 ps | 50% 감소 |
| 아이 높이(UI) | 0.55 | 0.78 | 42% 증가 |
| 1/4파장 공진 근사 | 약 71~75 GHz | 잔여 길이에 따라 더 높은 주파수 | 스텁 영향 감소 |
고주파 응용에서의 활용
이 글에서는 밀리미터파 프런트엔드와 위상 배열 안테나에서 인접 비아 간 방사 손실·결합이 6~8 dB 감소한 사례를 제시합니다. 28 GHz 이상에서는 스텁이 안테나처럼 동작할 수 있으므로 제거 효과가 커질 수 있습니다. JESD204C 또는 112 Gbps PAM4 채널에서는 추가 등화 없이 배선 길이를 확보하고 수신기 전력 소모를 15~20% 줄였다는 설명도 있습니다. 이는 특정 채널 설계에 한정된 주장으로, 실제 적용에는 채널 시뮬레이션과 측정이 필요합니다.
설계부터 제조까지의 백드릴 공정
설계 시 확인할 사항
Gerber 또는 ODB++ 생산 자료와 제조 메모에 대상층, 백드릴 직경(예시 기준 기존 드릴 +0.1 mm 이상), 허용 잔여 스텁 길이를 지정합니다. 미사용 층의 안티패드는 확대된 드릴과 충분한 이격이 필요합니다. 비아 인 패드와 함께 사용할 때는 납땜 재료가 홀로 유입될 가능성을 고려하고 제조 가능성을 먼저 확인해야 합니다. 양산 전에 배선·비아·백드릴 구간을 포함한 3D 채널 모델로 S-파라미터를 검토하는 것이 좋습니다.

제조 파일을 제출하기 전에는 PCB DFM 설계 지침과 백드릴 대상층 표시 방법을 함께 확인하십시오.
가공 장비와 기법
이 글에서는 최대 150,000 RPM의 CNC 드릴, 폐루프 서보 제어 및 레이저 간섭계를 이용한 깊이 정밀도 ±0.05 mm, 비전 정렬 10 µm 이내를 설명합니다. 카바이드 드릴과 진공 추출·고압 공기 퍼지를 사용하고, 패널의 층 구성에 따라 여러 깊이를 설정할 수 있습니다. 이러한 장비·공차 수치는 현재 주문 가능한 공정 사양인지 별도 확인이 필요합니다.
품질 검사
대표 백드릴 비아가 들어간 테스트 쿠폰을 단면 분석해 스텁 길이와 잔여 구리를 확인합니다. 이 글에서는 0.15 mm 미만 스텁, 자동 광학 검사(AOI), TDR 및 벡터 네트워크 분석기(VNA) 측정과 패널별 깊이 관리도 언급합니다. 검사 항목과 허용 기준은 발주 사양에 명시해야 합니다. PCB 단면 검사는 실제 가공 결과를 확인하는 방법입니다.
백드릴과 다른 비아 구조의 비교
블라인드·매립 비아와의 차이
블라인드 비아와 매립 비아는 구조적으로 불필요한 스텁을 줄일 수 있지만 순차 적층과 추가 가공이 필요할 수 있습니다. 이 글에서는 이로 인한 비용 증가를 30~100%로 제시합니다. 백드릴은 기존 PTH 기반 적층을 유지할 수 있어 공정 선택지가 됩니다. 이 글에서는 30 GHz 미만에서 전기적 성능이 비슷할 수 있다고 설명하지만, 실제 결과는 비아 형상과 잔여 스텁에 따라 달라집니다. 긴 신호 경로에는 백드릴, 고밀도 BGA 팬아웃에는 마이크로비아를 적용하는 혼합 방식도 고려할 수 있습니다.
적용 시점을 판단하는 기준
이 글에서는 데이터 전송률 5 Gbps 초과, 스텁 길이 15 mil 초과, 차동 스큐 예산 5 ps 미만, 기판 두께 1.2 mm 이상을 백드릴 검토 조건으로 제시합니다. 이는 일괄 적용 기준이 아니라 설계 출발점입니다. 스텁 공진과 채널 손실을 먼저 계산하고 제조사의 DFM 검토 결과를 확인해야 합니다.
JLCPCB의 백드릴 제조 지원
공정과 지원 항목
JLCPCB는 다층 PCB 제조 과정에서 백드릴 옵션을 제공합니다. 이 글에는 4~32층, 일일 장비 교정, 15 mil 기준의 자동 DFM 알림, 제어 임피던스 옵션과 백드릴 깊이·이격 정보 제공이 기재돼 있습니다. 실제 적용 가능 범위와 제공 문서는 제품 구성에 따라 확인해야 합니다. 고속 PCB 제조 관련 설계 조건도 함께 검토할 수 있습니다.
소개된 적용 사례
12층·25 Gbps 네트워킹 기판에서 중요 차동 비아 48개를 백드릴한 뒤 아이 높이가 40% 개선되고 PCIe 5.0 적합성 시험을 통과했다는 사례가 소개됩니다. 또 다른 5G 밀리미터파 모듈에서는 반사 손실 노치가 8 dB 줄고 외부 등화기를 제외해 BOM 비용이 12% 감소했다고 설명합니다. 사례의 시험 조건과 독립적인 검증 자료는 제공되지 않아 동일한 결과를 보장할 수 없습니다.
제조사와 확인할 항목
백드릴 적용 전에는 비아 구조, 드릴 깊이, 잔여 스텁, 안티패드, 목표 임피던스, 검사 방법을 한 번에 확인하는 편이 좋습니다. JLCPCB의 온라인 임피던스 계산기와 DFM 검토를 활용하되, 제조 가능 여부와 공정 조건은 주문 구성별로 확인해야 합니다.
백드릴 비아 FAQ
Q1. 백드릴 비아란 무엇인가요?
도금 관통 비아에서 사용하지 않는 구리 스텁을 반대면에서 제어 깊이로 제거한 비아입니다. 이 글에서는 잔여 스텁 0.15 mm 미만을 예시로 듭니다.
Q2. 고속 PCB에서 백드릴이 중요한 이유는 무엇인가요?
비아 스텁이 반사와 공진을 일으킬 수 있기 때문입니다. 스텁을 줄이면 반사 손실, 삽입 손실, 아이 다이어그램 품질 개선에 도움이 될 수 있습니다.
Q3. 백드릴을 검토할 스텁 길이는 어느 정도인가요?
이 글에서는 15 mil(0.381 mm)을 검토 기준으로 제시합니다. 최종 기준은 전송 속도, 적층 구조 및 채널 예산에 따라 정해야 합니다.
Q4. 백드릴 비용은 얼마나 늘어나나요?
이 글에서는 층수와 주문량에 따라 약 5~10% 증가할 수 있다고 설명합니다. 실제 비용은 설계와 발주 조건에 따라 견적으로 확인해야 합니다.
Q5. 블라인드 비아와 성능이 같나요?
이 글에서는 30 GHz 미만의 많은 응용에서 유사한 전기적 성능을 기대할 수 있다고 설명합니다. 다만 잔여 스텁과 비아 형상에 따라 결과가 달라지므로 채널별 검증이 필요합니다.
결론
백드릴 비아는 사용하지 않는 관통 비아 구간을 제거해 고속 신호의 반사와 공진을 줄이는 방법입니다. 15 mil 이상의 스텁처럼 영향이 커질 수 있는 구조를 먼저 식별하고, 잔여 길이와 가공 공차를 제조사와 합의해야 합니다. 신호 무결성 시뮬레이션, DFM 검토, 단면·전기 검사 결과를 함께 확인하면 블라인드 비아나 적층 변경과 비교해 적절한 공정을 선택할 수 있습니다.
인기 아티클
지속적인 성장
저손실 PCB란? 고주파 소재와 임피던스 설계 가이드
핵심 요약 저손실 PCB는 Rogers RO4003C, RO4350B 또는 PTFE 계열처럼 유전 손실이 낮은 소재를 사용합니다. GHz 대역의 RF 및 고속 디지털 회로에서는 소재의 손실 계수(Df), 유전율(Dk), 동박 표면 거칠기와 제조 공정을 함께 검토해야 신호 손실과 임피던스 변동을 관리할 수 있습니다. PCB 배선을 지나는 신호는 전송 과정에서 일부 에너지를 잃습니다. 일반적인 저속 회로에서는 그 영향이 작을 수 있지만, 수 GHz 이상의 RF 회로나 고속 데이터 링크에서는 배선 길이에 따른 손실이 설계 성능을 좌우합니다. 25 Gbps를 넘는 데이터 전송이나 밀리미터파 응용에서는 일반 FR-4의 유전 손실이 문제가 될 수 있습니다. 이 글에서는 저손실 PCB의 기준, 대표 소재, 설계와 제조 시 확인할 항목을 살펴봅니다. 실제 적용 가능 소재와 적층 구조는 제품별 제조 사양을 확인해야 합니다. 저손실 PCB란 무엇인가요? 손실 계수 Df와 유전율 Dk의 역할 저손실 PCB는 고주......
고속 PCB 스택업 설계: 층 배치·기준면·임피던스 가이드
핵심 요약 PCB 적층 구조는 신호층, 전원·접지층, 코어와 프리프레그의 순서 및 두께를 결정합니다. 고속 설계에서는 인접한 연속 기준면, 대칭적인 층 구성, 목표 임피던스에 맞는 유전체 간격이 중요합니다. 재료별 Dk·Df와 제조 가능한 적층 사양을 확인하고, 제작 전에 배선·비아·리턴 패스를 함께 검토해야 합니다. DRC를 통과한 6층 PCB라도 제작 후 신호 무결성이 기대에 못 미칠 수 있습니다. 원인이 배선 자체가 아니라 적층 구조일 때도 있습니다. PCB 스택업은 신호의 전송 경로, 전원 분배, 전자파 간섭(EMI)에 영향을 주는 기판의 기본 구조입니다. USB 3.0 허브나 DDR4 인터페이스처럼 임피던스가 중요한 회로라면 배선 전에 층 배치와 재료를 정해야 합니다. 이 글은 층 대칭, 기준면, 유전체, 재료 및 제조 시 확인할 사항을 정리합니다. 고속 PCB에서 적층 구조가 중요한 이유 신호 무결성과 전원 무결성 고속 배선은 전송선으로 동작합니다. 특성 임피던스는 배선 폭, 기준면......
백드릴 비아란? PCB 비아 스텁 제거와 고속 신호 무결성
핵심 요약 백드릴 비아는 도금 관통 비아에서 신호 경로에 쓰이지 않는 구리 스텁을 제거합니다. 이 글은 잔여 스텁 0.15 mm(약 6 mil) 미만을 목표로 하는 설계 사례와 5~10 Gbps 이상 신호에서 스텁이 미치는 영향을 설명합니다. 스텁이 15 mil(0.381 mm)을 넘거나 기판 두께가 1.2 mm 이상이라면 백드릴 적용을 검토할 수 있습니다. 실제 필요 여부와 달성 가능한 치수는 주파수, 적층 구조, 비아 형상 및 제조 조건에 따라 판단해야 합니다. 10 Gbps 이상의 고속 PCB에서는 비아 스텁이 임피던스 불연속을 만들어 반사와 공진을 유발할 수 있습니다. 백드릴은 관통 비아 도금 후 사용하지 않는 구리 배럴을 제어 깊이로 다시 드릴링하여 필요한 연결 경로만 남기는 공정입니다. 층 구성이나 배선 형상을 크게 바꾸지 않고 신호 경로를 개선할 수 있어 5G, PCIe, SerDes용 다층 기판에서 검토됩니다. 적용할 때는 제조 도면에 대상 비아와 드릴 깊이를 명확히 표시해야 합......
PCB 전송선로 설계: 마이크로스트립·스트립라인과 임피던스 제어
핵심 요약 PCB 전송선로는 USB 3.0, PCIe, DDR4, RF와 같은 고속 설계에서 중요합니다. 배선을 단순한 도선이 아닌 특성 임피던스를 가진 구조로 취급해야 반사, 누화, 감쇠를 관리할 수 있습니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 접지형 코플래너 도파관(GCPW) 중 용도에 맞는 구조를 선택하고, 연속된 기준면과 리턴 경로를 확보해야 합니다. 선폭·절연층·동박 형상은 제조 결과에도 영향을 받으므로 임피던스 계산과 시제품 측정을 함께 검토합니다. 설계 규칙 검사에서는 문제가 없었는데 시제품의 클록 파형에 링잉이 보이거나 아이 다이어그램이 닫힌 경험이 있나요? 고속 설계에서 동박 배선은 단순한 연결선이 아니라 PCB 전송선로입니다. 신호의 상승 시간이 짧아 배선 길이와 전파 지연을 무시할 수 없게 되면 선폭, 기준면과의 거리, 절연 재료, 코너 형상까지 신호 품질에 영향을 줍니다. USB 3.0, PCIe, DDR4에서는 수 cm의 배선도 전송선로로 다뤄야 할 수 있습니다. 이 글에서는......
코플래너 도파관(CPW) 설계: 고주파 PCB에서의 장점과 주의점
핵심 요약 코플래너 도파관(CPW), 특히 접지형 코플래너 도파관(GCPW)은 신호선 가까이에 귀환 경로를 두고 전자기장을 제한하는 고주파 PCB 전송선로입니다. 설계 조건에 따라 신호 무결성과 EMI 관리에 도움이 되며, 선폭과 간격을 함께 조정해 임피던스를 맞출 수 있습니다. 반면 간격의 제조 오차, 동박 거칠기, 기판의 유전율(Dk)·손실 계수(Df)에 민감하므로 필드 솔버 계산과 제조 가능성(DFM) 검토가 중요합니다. 높은 GHz 대역에서는 저손실 적층재도 함께 검토해야 합니다. RF·마이크로파 PCB에서 신호선 양옆에 같은 층의 접지 동박을 두는 이유는 무엇일까요? 이런 구조를 코플래너 도파관(CPW)이라고 합니다. 5G 기지국이나 77 GHz 차량용 레이더 같은 고주파 설계에 적용할 수 있는 전송선로 형태입니다. 1 GHz를 넘는 설계에서는 선로 구조가 신호 무결성, EMI, 제조 수율에 영향을 줄 수 있습니다. 마이크로스트립과 스트립라인도 널리 쓰이지만, CPW에는 고주파 설계에......
고성능 PCB를 위한 RF 회로 설계 가이드
핵심 요점 전송선 효과: 길이가 파장의 10분의 1을 넘는 배선은 반사를 줄이기 위해 임피던스를 50 Ω에 가깝게 제어해야 합니다. 연속된 리턴 경로: 배선 바로 아래에 끊기지 않는 접지면을 두어 심한 전자파 간섭(EMI)을 방지하십시오. 주파수에 맞는 적층재: 기본적인 2.4 GHz 설계에는 FR-4를 사용하고, 더 높은 주파수에서는 로저스 또는 PTFE 적층재를 고려하십시오. 제조 공차 관리: 비아 인덕턴스와 유전체 편차에 따라 임피던스가 달라지므로 적층 사양을 엄격하게 관리해야 합니다. RF 회로 설계는 PCB 배선을 단순한 전선으로 볼 수 없는 지점에서 시작합니다. 수백 MHz를 넘으면 동박 배선 자체의 임피던스와 손실, 전자파 방사를 고려해야 합니다. 따라서 배선도 설계가 필요한 회로 요소가 됩니다. 그 이유는 파장에 있습니다. 2.4 GHz 와이파이 신호는 FR-4 마이크로스트립에서 약 70 mm마다 한 주기가 반복됩니다. 따라서 수 mm의 급전선도 한 주기에서 무시하기 어려운 비중......