HDI PCB와 기존 PCB의 주요 차이점
1 분
인쇄회로기판(PCB)은 전자 기기의 핵심 구성 요소입니다. 기술의 발전에 따라 고밀도 인터커넥트(HDI) PCB는 성능, 크기, 기능 면에서 기존 PCB를 능가하는 정교한 대안으로 자리 잡았습니다. HDI PCB는 이전에 여러 기판으로 구현되던 기능을 단일 기판에 통합할수 있어, 고층 구조나 고가의 라미네이트 기판에 특히 적합합니다.
HDI PCB는 일반적인 회로 기판과는 다른 제조 및 조립 공정을 필요로 합니다. 제조 비용이 더 높고, 설계가 더 까다로우며, 재작업과 수리가 더 복잡하고, 제조 공정상 제약이 따릅니다. 이 문서에서는 HDI PCB의 특징, 기존 PCB와의 차이점, 독창적인 기능, 응용 사례, 장점 및 설계 시 고려해야 할 요소를 다룹니다.
HDI 기술이란?
HDI PCB는 기존 PCB보다 단위 면적당 배선 밀도가 높은 고급 회로 기판입니다. 더 작은 비아(via), 더 얇은 배선 폭, 더 촘촘한 부품 배치를 통해 이러한 밀도를 구현합니다. 마이크로비아(Microvia), 블라인드 비아(Blind Via), 버리드 비아(Buried Via), 레이저 드릴링 홀과 같은 기술이 HDI PCB의 특징으로, 밀도 높은 연결성과 뛰어난 신호 무결성을 제공합니다.
HDI와 기존 PCB의 차이점
기존 PCB:
- 표준 기계식 드릴 비아를 사용하며, 크기가 커 기판 공간을 많이 차지합니다.
- 배선 폭과 간격이 상대적으로 크며(예: 6mil 이상), 복잡한 설계를 위해 더 많은 레이어가 필요합니다.
HDI PCB:
- 마이크로비아, 블라인드 비아, 버리드 비아를 사용해 공간 활용도를 높이고 기능성을 강화합니다.
- 배선 폭을 3-4mil 수준으로 줄여 더 컴팩트한 레이아웃 설계를 가능하게 합니다.
- 높은 연결 밀도를 통해 적은 레이어로도 기존 PCB와 동등하거나 더 나은 성능을 구현합니다.
- 소형화 및 경량화를 실현해 휴대용 전자 기기에 적합합니다.
HDI PCB의 추가적인 특징
HDI PCB는 다음과 같은 고급 제작 기술을 특징으로 합니다:
- 적층 및 계단식 마이크로비아: 레이어 간 신뢰도 높은 연결을 제공합니다.
- 레이저 드릴링: 정밀하고 직경이 작은 비아를 구현합니다.
- 고속 신호 무결성: 신호 손실 및 간섭(crosstalk)을 줄여 고주파 설계에 적합합니다.
- 고급 소재 사용: 낮은 손실의 라미네이트와 높은 유리 전이 온도(Tg)를 가진 기판을 사용하여 열 안정성을 보장합니다.
HDI PCB 설계 시 고려 사항
HDI PCB의 생산 과정은 다른 유형의 PCB와 다르며, 설계 및 제작 단계에서 아래의 사항들을 고려해야 합니다:
순차 적층: PCB 코어와 프리프레그(pre-preg) 층을 구리와 결합할 때 열과 압력을 가하여 다층 PCB를 제작합니다. 필요한 열과 압력 조건은 기판에 따라 달라집니다. HDI PCB는 이러한 적층 공정을 여러 차례 반복하여 드릴링 시 이동이나 파손을 방지합니다.
비아 충전 유형: 비아 충전 소재는 PCB의 용도와 요구 사항에 맞춰 선택해야 합니다. 일반적으로 사용하는 소재로는 전기화학 도금, 은 충전, 구리 충전, 전도성 에폭시, 비전도성 에폭시 등이 있으며, 가장 일반적으로 사용되는 것은 비전도성 에폭시입니다.
비아 인 패드(Via-in-Pad) 공정: 비아를 PCB 표면의 패드에 배치하는 공정으로, 비아를 도금한 후 충전 소재로 채우고 캡핑한 뒤 다시 도금합니다. 이 공정은 보통 10~12단계를 거치며, 고도의 전문 장비와 숙련된 기술자가 필요합니다.
레이저 드릴링 기술: HDI 설계에서는 레이저 마이크로비아가 필수적으로 사용되며, 직경 20마이크론 이하의 레이저로 금속과 유리를 정밀하게 절단하여 매우 작은 크기의 깨끗한 구멍을 만듭니다. 낮은 유전 상수의 유리와 같은 소재를 활용하면 구멍 크기를 더욱 줄일 수 있습니다.
HDI PCB가 기존 PCB보다 가지는 장점
- 소형화: HDI PCB는 소형 경량 설계를 가능하게 하여 현대의 컴팩트한 전자 기기에 최적화되어 있습니다.
- 향상된 신호 무결성: 더 짧아진 신호 경로로 인해 신호 지연, 노이즈, 손실이 감소합니다.
- 높은 부품 밀도: 더 작은 면적에 더 많은 부품을 배치할 수 있어 기능성이 크게 향상됩니다.
- 열 효율성: 고급 소재와 비아 구조를 통해 열 방출 성능이 개선됩니다.
- 향상된 신뢰성: 마이크로비아가 기계적 스트레스를 줄이고 내구성을 높여줍니다.
- 복잡한 설계에서의 비용 효율성: 성능을 유지하면서도 레이어 수를 줄임으로써 비용 절감이 가능합니다.
HDI 기술은 설계자가 원 PCB의 양면에 더 많은 부품을 배치할 수 있도록 합니다. 비아 인 패드(Via-in-Pad)와 블라인드 비아 기술을 포함한 다양한 비아 공정을 통해 설계자는 더 작은 부품을 더 가깝게 배치할 수 있는 PCB 공간을 확보할 수 있습니다. 부품 크기와 피치(pitch)의 감소는 더 작은 기하학적 구조에서 더 많은 입출력(I/O)을 가능하게 하며, 신호 전달 속도를 높이고 신호 손실 및 교차 지연(crossing delay)을 크게 줄입니다.
HDI PCB의 레이어 적층 구조
HDI PCB는 성능 최적화를 위해 다음과 같은 고급 적층 구조를 사용합니다:
- 1-N-1 적층: 코어 층 양면에 단일 HDI 레이어를 배치한 구조로, 비교적 간단한 설계에 적합합니다.
- 2-N-2 적층: 코어 층 양면에 두 개의 HDI 레이어를 배치한 구조로, 더 높은 설계 복잡성을 처리할 수 있습니다.
- 모든 레이어 HDI(Any-Layer HDI): 비아를 통해 모든 레이어를 연결할 수 있어 고성능 응용 분야에 최적화된 설계 유연성을 제공합니다.
HDI PCB의 비아 유형
비아는 HDI PCB에서 레이어 간 신호를 전달하기 위해 사용하는 작은 전도성 구멍입니다. HDI PCB에서 주로 사용되는 비아 유형은 다음과 같습니다:
- 관통 비아(Through-Hole Via): PCB의 상단에서 하단까지 이어지는 전형적인 비아.
- 블라인드 비아(Blind Via): PCB의 표면 레이어와 내부 레이어를 연결하는 비아.
- 버리드 비아(Buried Via): 두 내부 레이어를 연결하는 비아로, 표면에는 드러나지 않습니다.
- 마이크로비아(Microvia): 관통 비아보다 크기가 훨씬 작으며, HDI PCB에서 다층 연결을 구현하면서도 기판 크기를 최소화할수 있습니다.
HDI PCB 소재 선택
HDI(고밀도 인터커넥트) PCB의 설계와 제조에서 소재와 그 구성은 매우 중요한 역할을 합니다. HDI 인터커넥트 설계는 유리 강화 절연재(glass reinforced dielectric materials)와 관련된 잠재적인 문제를 이해하는 것을 포함합니다.
- 구리 클래드 라미네이트(CCL): 구리 클래드 라미네이트 소재는 경화된 절연재(C-stage)에 구리 포일을 한쪽 또는 양쪽에 라미네이트 처리한 것입니다. 일반적으로 FR4, FR-5, PTFE 등의 종류로 분류됩니다. 일반적인 응용에서는 단면 클래드 라미네이트를 사용하며, 구리 클래드는 외부 레이어 역할을 하고 C-stage는 하위 복합체에 결합됩니다.
- 수지 코팅 구리(RCC): 수지 코팅 구리는 구리 포일에 절연 수지를 코팅한 것으로, 하위 복합체에 직접 접합할 수 있습니다. 이 소재는 습윤 가공 여부에 따라 구분됩니다. 비습윤 가공용 코팅 구리 소재에서는 플라즈마 또는 레이저 드릴링 기술을 사용해 마이크로비아를 제작합니다.
- 프리프레그(PP): 프리프레그는 일반적으로 B-Stage, 접합 시트 또는 간단히 Preg라고도 하며, 수지로 함침된 유리섬유 직물로 구성됩니다. 프리프레그 코팅 작업 중에 수지는 부분적으로 경화되며 완전히 단단해지지 않습니다. PCB 적층 공정에서 가열 단계 동안, 프리프레그의 수지가 흐르면서 PCB 코어와 구리 포일 또는 다른 소재를 접합하고 결합합니다.
HDI PCB의 과제
- 제조 복잡성: 레이저 드릴링 및 정밀 도금과 같은 고급 공정을 필요로 합니다.
- 높은 비용: 전문 장비와 고급 소재의 사용으로 인해 초기 제조 비용이 더 높습니다.
- 설계 전문성: HDI PCB의 규칙과 제약 사항을 이해하고 이를 설계에 반영할 수 있는 숙련된 설계자가 요구됩니다.
결론
HDI PCB는 컴팩트하면서도 고성능 설계를 가능하게 하여 현대 전자기기의 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 기존 PCB와 비교할 때, HDI 기술은 크기, 속도, 신뢰성 면에서 독보적인 장점을 제공합니다. 비록 제조 과정이 더 복잡하고 초기 비용이 높을 수 있지만, 특히 첨단 기술을 요구하는 산업에서는 이러한 단점을 뛰어넘는 가치를 제공합니다.
HDI PCB와 기존 PCB 중 어떤 것을 선택할지는 프로젝트의 복잡성, 크기, 성능 요구사항에 따라 결정됩니다. 소형화와 고속 성능에 대한 수요가 증가함에 따라, HDI PCB는 전자 설계 혁신의 새로운 표준으로 자리 잡고 있습니다.

인기 아티클
지속적인 성장
코플래너 도파관(CPW) 설계: 고주파 PCB에서의 장점과 주의점
핵심 요약 코플래너 도파관(CPW), 특히 접지형 코플래너 도파관(GCPW)은 신호선 가까이에 귀환 경로를 두고 전자기장을 제한하는 고주파 PCB 전송선로입니다. 설계 조건에 따라 신호 무결성과 EMI 관리에 도움이 되며, 선폭과 간격을 함께 조정해 임피던스를 맞출 수 있습니다. 반면 간격의 제조 오차, 동박 거칠기, 기판의 유전율(Dk)·손실 계수(Df)에 민감하므로 필드 솔버 계산과 제조 가능성(DFM) 검토가 중요합니다. 높은 GHz 대역에서는 저손실 적층재도 함께 검토해야 합니다. RF·마이크로파 PCB에서 신호선 양옆에 같은 층의 접지 동박을 두는 이유는 무엇일까요? 이런 구조를 코플래너 도파관(CPW)이라고 합니다. 5G 기지국이나 77 GHz 차량용 레이더 같은 고주파 설계에 적용할 수 있는 전송선로 형태입니다. 1 GHz를 넘는 설계에서는 선로 구조가 신호 무결성, EMI, 제조 수율에 영향을 줄 수 있습니다. 마이크로스트립과 스트립라인도 널리 쓰이지만, CPW에는 고주파 설계에......
고성능 PCB를 위한 RF 회로 설계 가이드
핵심 요점 전송선 효과: 길이가 파장의 10분의 1을 넘는 배선은 반사를 줄이기 위해 임피던스를 50 Ω에 가깝게 제어해야 합니다. 연속된 리턴 경로: 배선 바로 아래에 끊기지 않는 접지면을 두어 심한 전자파 간섭(EMI)을 방지하십시오. 주파수에 맞는 적층재: 기본적인 2.4 GHz 설계에는 FR-4를 사용하고, 더 높은 주파수에서는 로저스 또는 PTFE 적층재를 고려하십시오. 제조 공차 관리: 비아 인덕턴스와 유전체 편차에 따라 임피던스가 달라지므로 적층 사양을 엄격하게 관리해야 합니다. RF 회로 설계는 PCB 배선을 단순한 전선으로 볼 수 없는 지점에서 시작합니다. 수백 MHz를 넘으면 동박 배선 자체의 임피던스와 손실, 전자파 방사를 고려해야 합니다. 따라서 배선도 설계가 필요한 회로 요소가 됩니다. 그 이유는 파장에 있습니다. 2.4 GHz 와이파이 신호는 FR-4 마이크로스트립에서 약 70 mm마다 한 주기가 반복됩니다. 따라서 수 mm의 급전선도 한 주기에서 무시하기 어려운 비중......
RF PCB 설계에서 SMA 커넥터의 동작 원리
핵심 요점 전이부에 주목: 동축 신호가 평면 배선으로 넘어가는 구간에서 신호 손실이 발생합니다. 패드 아래 접지면 제거: 전이부 패드 아래의 접지면을 비워 커패시턴스를 제어하고 50 Ω을 유지하십시오. 접지 비아를 가깝게 배치: 커넥터의 접지 다리 옆에 접지 비아를 배치해 리턴 경로를 줄이십시오. 제조 공차 고려: 배선 에칭과 기판 두께는 전이부 임피던스에 직접 영향을 줍니다. 체결과 기판 소재에 유의: 체결에는 토크 렌치를 사용하고, 6 GHz를 넘으면 고주파용 기판 소재를 사용하십시오. SMA 커넥터는 나사로 체결하는 50 Ω 동축 커넥터입니다. RF PCB의 성능은 대개 중심 핀이 기판에 닿는 수 mm의 구간에서 결정됩니다. 커넥터 내부에서 전기장은 중심 핀을 균일하게 둘러쌉니다. 기판에 이르면 전기장이 접지면 위의 평면 배선에 맞는 형태로 바뀝니다. 이때 형상이 바뀌면서 임피던스도 달라져 신호의 일부가 반사됩니다. 그림 1: RF PCB에 장착한 에지 런치 SMA 커넥터 핀 아래의 패드......
ESP32 BLE 가이드: 칩 선택과 PCB 설계
핵심 요점 ESP32의 BLE 지원: 대부분의 ESP32 칩은 저전력 블루투스(BLE)를 지원합니다. ESP32-S2는 와이파이만 지원하고, ESP32-P4에는 무선 회로가 내장되어 있지 않습니다. 초기형 ESP32는 블루투스 클래식도 지원하며, 최신 모델은 블루투스 5 기능을 제공합니다. 와이파이와 BLE의 공존: 와이파이와 BLE는 같은 2.4 GHz 무선 회로를 번갈아 사용합니다. 와이파이 사용량이 많으면 BLE 처리량이 줄거나 스캔이 중단될 수 있으므로 두 기능을 함께 시험해야 합니다. 소비 전력: 32.768 kHz 외부 수정 진동자를 사용하면 라이트 슬립 중에 BLE 연결을 유지하면서 소비 전력을 크게 줄일 수 있습니다. 안테나 배치: ESP32 모듈의 PCB 안테나를 기판 가장자리 가까이에 배치하십시오. 가능하면 안테나가 가장자리 밖으로 나오도록 두십시오. 무선 통신 거리가 줄어들지 않도록 지정된 안테나 이격 영역에는 동박, 배선, 부품을 두지 마십시오. 대부분의 ESP32 칩은 ......
DDR5 PCB 레이아웃 가이드: 설계 규칙과 권장 사항
핵심 요점 DDR5는 1.1 V 전원과 최대 8800 MT/s의 데이터 전송률을 사용하므로 DDR4보다 레이아웃 설계 여유가 훨씬 작습니다. DQ와 CA의 단일 종단 임피던스는 약 40~45 Ω, CLK와 DQS의 차동 임피던스는 약 80 Ω을 목표로 하십시오. 정확한 값은 제조사 가이드에서 확인하고 비아와 커넥터를 지나는 구간에서도 목표 임피던스를 유지하십시오. 바이트 레인별 DQ와 DQS의 길이 편차는 약 5 mil 이내로 맞추고, DDR5 신호 배선이 기준면의 틈을 가로지르지 않도록 하십시오. 배선을 시작하기 전에 8~12층 적층 구조를 계획하고, 각 신호층 바로 옆에 전용 접지 기준면을 두십시오. DIMM에 내장된 PMIC가 모듈의 전원 무결성을 상당 부분 담당하지만, 호스트 기판의 전원 분배망(PDN)에도 별도의 임피던스 예산이 필요합니다. 들어가며 시뮬레이션을 통과한 DDR5 설계도 출하 후 간헐적으로 오류가 날 수 있습니다. 회로도에는 별다른 문제가 보이지 않고, 부품 선정과 핀 ......
SFP 핀 배치 해설: PCB 레이아웃과 설계 가이드
핵심 요점 SFP는 표준 20핀 에지 커넥터를 사용하며, 전원, 접지, 차동 데이터 쌍, I2C 제어 신호에 각각 전용 핀이 할당됩니다. Tx와 Rx 차동 쌍은 광 또는 구리 케이블로 송수신할 고속 데이터를 전달합니다. 전체 배선 경로에서 차동 임피던스를 100 Ω으로 제어해야 합니다. 저속 제어 핀(TX_FAULT, TX_DISABLE, MOD_ABS, LOS, Rate Select/RS1)은 일반적인 단일 종단 방식으로 배선하며 임피던스 정합이 필요하지 않습니다. SFP 케이지를 기판 가장자리에 가깝게 배치하고, 고속 차동 쌍을 내부층에 배선하며, 연속된 기준면을 확보하는 것이 기본입니다. SFP+와 SFP28은 SFP와 같은 20핀 기구 풋프린트를 사용합니다. 데이터 전송률이 높아질수록 배선 허용 오차는 훨씬 엄격해집니다. 들어가며 SFP 모듈의 풋프린트를 잘못 선택하거나 회로도에서 핀 배치를 틀리면 광 링크가 처음부터 동작하지 않을 수 있습니다. 트랜시버가 초기화되지 않는 경우도 있습니......