This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

PCB 전송선로 설계: 마이크로스트립·스트립라인과 임피던스 제어

최초 게시일 Nov 20, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 20, 2026

2 분

표목(TOC)
  • PCB 전송선로란 무엇이며 왜 중요한가요?
  • PCB 전송선로의 주요 구조
  • 전송선로 설계의 핵심 방법
  • 고성능 전송선로를 위한 PCB 제조 고려 사항
  • 고속 전송선로 PCB를 위한 JLCPCB 제조 검토
  • PCB 전송선로 FAQ

핵심 요약

PCB 전송선로는 USB 3.0, PCIe, DDR4, RF와 같은 고속 설계에서 중요합니다. 배선을 단순한 도선이 아닌 특성 임피던스를 가진 구조로 취급해야 반사, 누화, 감쇠를 관리할 수 있습니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 접지형 코플래너 도파관(GCPW) 중 용도에 맞는 구조를 선택하고, 연속된 기준면과 리턴 경로를 확보해야 합니다. 선폭·절연층·동박 형상은 제조 결과에도 영향을 받으므로 임피던스 계산과 시제품 측정을 함께 검토합니다.

설계 규칙 검사에서는 문제가 없었는데 시제품의 클록 파형에 링잉이 보이거나 아이 다이어그램이 닫힌 경험이 있나요? 고속 설계에서 동박 배선은 단순한 연결선이 아니라 PCB 전송선로입니다. 신호의 상승 시간이 짧아 배선 길이와 전파 지연을 무시할 수 없게 되면 선폭, 기준면과의 거리, 절연 재료, 코너 형상까지 신호 품질에 영향을 줍니다.

고속 PCB에서 전송선로와 신호 전파

USB 3.0, PCIe, DDR4에서는 수 cm의 배선도 전송선로로 다뤄야 할 수 있습니다. 이 글에서는 PCB 전송선로의 원리와 구조, 임피던스 제어 설계법, 그리고 설계값을 실제 보드에 구현할 때 고려할 제조 공정을 살펴봅니다.

PCB 전송선로란 무엇이며 왜 중요한가요?

고속·RF 설계에서 전송선로 이해하기

PCB 설계에서 전송선로는 DC 저항뿐 아니라 길이에 따라 분포된 인덕턴스와 커패시턴스가 신호 동작을 결정하는 동박 배선입니다. 원문은 배선 길이가 신호 파장의 약 1/10을 넘는 경우를 판단 기준으로 제시합니다. 이때 전압과 전류는 배선 구조와 주변 절연체를 따라 전자기파의 형태로 전파됩니다. 실제 판단에는 신호의 상승 시간과 전파 지연도 함께 고려해야 합니다.

특성 임피던스는 선폭, 동박 두께, 기판 유전율(Dk), 기준 그라운드 플레인까지의 거리 등에 따라 달라집니다. 원문은 Dk 4.2~4.7인 일반 FR-4에서 8~12 mil 선폭의 마이크로스트립으로 약 50 Ω을 얻는 사례를 제시합니다. 실제 선폭은 스택업에 따라 달라집니다. 50 Ω은 많은 RF 부품과 커넥터, 측정 시스템에서 쓰이는 기준값입니다.

전송선로 설계가 다루는 신호 무결성 문제

전송선로를 적절히 설계하지 않으면 다음 문제가 생길 수 있습니다.

  • 반사: 배선 폭이 변하거나 그라운드 플레인의 빈 영역을 지나거나 부하 임피던스가 맞지 않을 때 발생합니다. 링잉과 오버슈트가 오동작을 일으킬 수 있습니다.
  • 누화: 가까이 평행하게 배치한 배선 사이에 원치 않는 결합이 생깁니다. 근단 누화(NEXT)와 원단 누화(FEXT)가 인접 신호에 영향을 줍니다.
  • 감쇠: 도체 저항과 절연체 손실 때문에 신호가 전파되면서 약해집니다. 원문은 1 GHz 이상에서 재료 선택의 중요성을 강조합니다.

PCB 전송선로의 주요 구조

마이크로스트립, 스트립라인, 코플래너 도파관

PCB에서 흔히 사용하는 세 가지 형상이 있습니다. 마이크로스트립은 외층 배선과 인접 내층의 기준 플레인으로 구성됩니다. 신호가 기판과 공기 양쪽을 지나므로 원문은 FR-4에서 유효 Dk 3.3~3.8, 전파 지연 약 6 ps/mm를 예로 듭니다.

마이크로스트립과 스트립라인 전송선로 단면

스트립라인은 두 기준 플레인 사이의 내층에 배치합니다. 절연체로 둘러싸여 있어 EMI 차폐와 임피던스 일관성에 유리합니다. 원문은 FR-4에서 전파 지연 약 7 ps/mm를 제시하며, 최소 4층 기판이 필요하다고 설명합니다.

코플래너 도파관(CPW)은 신호선 양옆 같은 층에 그라운드 도체를 둡니다. 아래층에 그라운드 플레인까지 추가한 구조가 접지형 코플래너 도파관(GCPW)입니다. RF·밀리미터파 설계에서 임피던스 제어와 부품 연결을 고려할 때 쓰입니다.

항목마이크로스트립스트립라인GCPW
배선 위치외층두 플레인 사이의 내층양옆에 그라운드가 있는 외층
유효 Dk 예시(FR-4)3.3~3.84.2~4.73.5~4.0
전파 지연 예시(FR-4)약 6 ps/mm약 7 ps/mm약 6.2 ps/mm
EMI 차폐보통우수양호
최소 층수2층4층2층
일반적인 용도USB, HDMI, 범용 디지털DDR, 고속 버스RF, 밀리미터파, 5G

용도에 맞는 전송선로 선택

주파수, EMI 요구 사항, 층수 예산에 따라 형상을 선택합니다.

PCB 전송선로 구조별 적용 분야

  • 범용 고속 디지털(USB, PCIe, HDMI): 마이크로스트립을 먼저 검토할 수 있습니다. 외층이라 설계와 검사, 임피던스 계산이 비교적 쉽습니다.
  • 고속 버스(DDR4/5, 다중 레인 PCIe): 스트립라인은 가까운 차동 쌍 사이의 결합을 줄이는 데 유리할 수 있습니다.
  • RF·마이크로파(6 GHz 이상): GCPW는 적절한 비아 펜스와 기준면을 함께 설계하면 방사 손실과 임피던스를 관리하는 데 도움이 됩니다.
  • 혼합 신호 보드: 민감한 아날로그 신호에는 스트립라인을, 상대적으로 덜 민감한 디지털 인터페이스에는 마이크로스트립을 검토할 수 있습니다.

한 보드에서 여러 구조를 함께 사용하는 경우도 많습니다. 예를 들어 6층 PCB에서 내층 DDR4는 스트립라인으로, 외층 USB는 마이크로스트립으로 배선할 수 있습니다.

전송선로 설계의 핵심 방법

특성 임피던스 계산과 50 Ω 배선

마이크로스트립의 특성 임피던스는 다음 식으로 근사할 수 있습니다.

Z0 = (87 / sqrt(Er + 1.41)) x ln(5.98 x H / (0.8 x W + T))

Er은 유전율, H는 그라운드 플레인까지의 절연층 높이, W는 선폭, T는 동박 두께입니다. 원문은 FR-4(Er = 4.4), 1 oz 동박, 8 mil 절연층 조건에서 50 Ω 마이크로스트립의 선폭을 약 14.5 mil로 제시합니다. Rogers RO4003C(Er = 3.38)에서는 약 18 mil이라고 설명합니다. 이는 예시이며 실제 치수는 제조사의 스택업과 계산 도구로 확인해야 합니다.

50 Ω 마이크로스트립 임피던스 계산 변수

최종 설계에는 PCB 전송선로 계산기를 사용해야 합니다. EasyEDA, Altium, Saturn PCB Toolkit 같은 도구는 단순 식에 없는 에칭 단면과 주파수별 재료 특성을 반영할 수 있습니다. 원문은 차동 쌍의 목표값으로 USB 3.0의 90 Ω, PCIe의 100 Ω, DDR의 100 Ω, LVDS의 100 Ω을 예로 듭니다. 적용 규격의 정확한 조건은 반드시 해당 인터페이스 사양으로 확인해야 합니다.

배선, 코너, 그라운드 플레인 설계

선폭을 정한 후에는 실제 배선에서 임피던스가 유지되도록 해야 합니다.

연속된 기준면을 확보하세요. 리턴 전류는 신호선 아래에서 임피던스가 낮은 경로를 따릅니다. 고속 신호를 플레인 분할, 슬롯, 큰 빈 영역 위로 통과시키지 않는 것이 중요합니다.

코너에서 임피던스 불연속을 줄이는 방법:

1. 일반 고속 디지털 설계에서는 45°로 꺾인 코너를 검토합니다.

2. 원문은 10 GHz 이상 RF 배선의 곡선 반경을 선폭의 최소 3배로 제시합니다.

3. 고주파에서 용량성 불연속을 만들 수 있는 직각 코너는 피합니다.

비아 전환도 최소화합니다. 비아는 기생 인덕턴스를 추가하므로 신호 비아 가까이에 그라운드 스티칭 비아를 두어 리턴 경로를 제공합니다. 차동 쌍의 층간 전환에서는 신호 비아 쌍 양쪽의 그라운드 비아를 검토합니다.

3W 간격 규칙: 원문은 인접 배선 간격을 선폭의 최소 3배로 두면 누화를 약 -40 dB 이하로 관리할 수 있다고 설명합니다. 실제 누화는 배선 길이, 스택업, 주파수에 따라 달라지므로 3W를 절대 기준으로 보지 말아야 합니다. 차동 쌍의 길이를 맞출 때는 지나치게 촘촘한 지그재그보다 적절한 간격의 길이 보정을 사용합니다.

고성능 전송선로를 위한 PCB 제조 고려 사항

정밀 에칭, 동박 단면, 층간 정렬

설계한 형상을 제조 공정에서 얼마나 정확히 재현하느냐에 따라 실제 임피던스가 달라집니다. 화학 에칭은 동박을 수직·수평 방향으로 제거해 배선 단면을 사다리꼴에 가깝게 만들 수 있습니다. 원문은 측면 언더컷을 한쪽당 0.5~1.5 mil의 예로 제시합니다. 제조사는 동박 중량에 맞춰 아트워크 선폭을 보정할 수 있습니다.

원문은 3 GHz 이상에서 동박 표면 거칠기의 영향을 강조합니다. 표피 효과로 전류가 표면에 집중되면 거친 동박의 손실이 커질 수 있습니다. 일반 동박 거칠기 1~2 µm, 저거칠기 동박 0.3~0.5 µm를 예로 들며, 10 GHz에서 손실 차이 0.5~1.0 dB/inch를 제시합니다. 손실은 구체적인 재료와 구조에 따라 달라집니다. 또한 층간 정렬 오차 ±2~3 mil이 기준면과 배선의 상대 위치를 바꿔 임피던스에 영향을 줄 수 있다고 설명합니다.

생산 과정에서 임피던스 일관성 확인

제조사는 생산 패널의 테스트 쿠폰을 시간 영역 반사계(TDR)로 측정해 배선을 따른 임피던스를 확인할 수 있습니다. 원문이 제시한 관리 항목은 다음과 같습니다.

TDR 테스트 쿠폰을 이용한 PCB 임피던스 검사

1. 적층 중 절연층 두께를 ±0.5 mil 범위로 관리

2. 에칭 보정으로 선폭을 ±0.5 mil 범위로 관리

3. 패널 전체의 동도금 두께 일관성 유지

4. 유전율 편차를 줄이기 위한 적층 조건 관리

5. 정기적인 TDR 교정과 쿠폰 검증

임피던스 허용오차선폭 관리 예절연층 두께 관리 예원문에 제시된 적용 예
±10%±1.0 mil±1.0 mil범용 고속 디지털
±7%±0.75 mil±0.75 milUSB 3.0, PCIe Gen3/4
±5%±0.5 mil±0.5 milRF, 밀리미터파, PCIe Gen5
JLCPCB에서 PCB 제작 조건 확인

설계한 스택업과 임피던스 요구 사항에 맞는 제작 옵션을 확인해 보세요.

지금 견적 받기 >

고속 전송선로 PCB를 위한 JLCPCB 제조 검토

임피던스와 손실을 고려한 제작

임피던스 제어가 필요한 설계에서는 제조사의 스택업과 재료가 중요합니다. 원문은 JLCPCB에서 Shengyi S1000-2M, NP-155F를 예로 들고, 더 높은 주파수에서는 Rogers, PTFE 및 혼합 스택업을 소개합니다. 각 재료의 Dk를 임피던스 계산에 반영해야 합니다. 원문에 따르면 임피던스 제어 주문은 같은 생산 패널의 TDR 쿠폰으로 확인하며 목표 공차는 ±10%, 더 엄격한 옵션도 검토할 수 있습니다. 실제 적용 여부는 주문 사양을 확인해야 합니다.

DFM 검토와 고주파 제조 조건

JLCPCB의 제조 가능성 검토(DFM)는 전송선로와 관련한 다음 문제를 제작 전에 살펴보는 데 도움이 됩니다.

  • 선택한 동박 중량에서 안정적으로 에칭하기 어려울 만큼 좁은 배선
  • 요청한 임피던스를 구현하기 어려운 절연층 두께
  • 임피던스 불연속을 만드는 비아 배치
  • 리턴 경로를 끊는 그라운드 플레인 빈 영역

EasyEDA 사용자는 스택업 편집기와 임피던스 계산기로 JLCPCB의 재료·공정 조건을 참고할 수 있습니다. 계산값이 실제 제작값과 일치하는지는 제조 공차와 측정으로 확인해야 합니다. 원문은 내·외층 임피던스 제어, 에폭시 충전 비아 인 패드, GCPW용 엣지 도금 그라운드 연결도 옵션으로 소개합니다. 제공 범위는 해당 주문 조건을 확인해야 합니다.

시제품에서 수량 생산까지

원문은 시제품과 생산 주문에서 스택업, 에칭 보정, 적층 조건을 일관되게 유지하는 것이 신호 무결성에 중요하다고 설명합니다. 시작 가격 $2와 최단 1~2일 제작 기간도 언급하지만, 실제 가격과 일정은 사양 및 주문 시점에 따라 달라집니다. 임피던스에 민감한 설계는 시제품을 TDR로 검증한 뒤 생산 조건을 확정하는 것이 좋습니다.

PCB 전송선로 FAQ

PCB 설계에서 전송선로란 무엇인가요?

분포 인덕턴스와 커패시턴스가 동작을 좌우하는 동박 배선입니다. 원문은 길이가 신호 파장의 약 1/10을 넘는 경우를 예로 들며, 이때 배선 형상이 신호 전파를 결정하는 중요한 요소가 됩니다.

왜 50 Ω이 전송선로의 흔한 기준인가요?

원문은 최소 감쇠에 유리한 약 77 Ω과 최대 전력 전달에 유리한 약 30 Ω 사이의 절충값으로 설명합니다. 50 Ω 커넥터와 계측 장비가 널리 표준화된 것도 이유입니다. 모든 디지털 인터페이스의 목표가 50 Ω인 것은 아닙니다.

마이크로스트립과 스트립라인은 어떻게 다른가요?

마이크로스트립은 외층 배선과 아래의 기준면으로 구성됩니다. 스트립라인은 두 기준면 사이의 내층 배선이므로 EMI 차폐에 유리하지만 최소 4층 구조가 필요합니다. 마이크로스트립은 부품에 바로 연결하기 쉽습니다.

그라운드 플레인이 전송선로 임피던스에 영향을 주나요?

그렇습니다. 기준면은 전송선로 구조와 리턴 경로의 일부입니다. 분할이나 빈 영역이 있으면 리턴 전류가 우회하면서 임피던스 불연속이 생길 수 있습니다. 연속된 기준면을 확보해야 합니다.

지속적인 성장