PCB의 차동 페어: 라우팅, 임피던스 제어 및 신호 무결성을 위한 모범 사례
1 분
- 서론: 고속 PCB에서 차동 페어의 중요성
- 차동 페어의 주요 장점과 일반적인 표준
- 신뢰할 수 있는 차동 페어를 위한 필수 설계 규칙
- 고급 라우팅 기법 및 신호 무결성 방법
- 차동 페어 설계의 일반적인 과제와 극복 방법
- 결론
- FAQ: 차동 페어에 관한 일반적인 질문
고속 디지털 설계는 수 Gbps에서 수십 Gbps의 속도로 데이터를 신뢰성 있게 전송하기 위해 점점 더 차동 페어에 의존하고 있습니다. 이 쌍을 이룬 트레이스는 동일한 크기의 신호를 반대 극성으로 전달하여 수신기가 공통 모드 노이즈를 제거하면서 차동 신호를 보존할 수 있게 합니다. 엔지니어들은 단일 종단 트레이스에 비해 우수한 노이즈 면역성과 감소된 EMI를 제공하기 때문에 USB, HDMI, PCIe, 이더넷과 같은 인터페이스에 차동 페어를 사용합니다.

서론: 고속 PCB에서 차동 페어의 중요성
차동 신호의 기초
차동 페어는 반대 극성의 신호를 전파하는 두 개의 보완적인 트레이스(양성 및 음성)로 구성됩니다. 수신기는 음성을 양성에서 빼서 원래 데이터를 복원합니다. 이 뺄셈은 전원 공급 변동이나 외부 간섭으로 인해 두 트레이스 모두에 동일하게 픽업된 노이즈를 취소합니다. PCB 관점에서 핵심 파라미터는 차동 임피던스입니다. 표준에 따라 일반적으로 90~100옴으로, 반사를 피하기 위해 전체 경로를 따라 일관되게 유지되어야 합니다.
오늘날 차동 페어가 필수적인 이유
현대 기기에서 데이터 속도는 USB 2.0의 480 Mbps에서 PCIe 5.0의 레인당 20 Gbps까지 극적으로 증가했습니다. 단일 종단 신호는 이러한 속도에서 노이즈와 스큐로 인해 어려움을 겪으며 비트 오류를 일으킵니다. 차동 페어는 더 긴 트레이스 길이와 더 가혹한 환경을 견디면서 더 적은 EMI를 방출합니다. 신호 무결성이 성능에 직접적인 영향을 미치는 소비 가전, 자동차 인포테인먼트, 데이터 센터에서 표준이 되었습니다.
차동 페어의 주요 장점과 일반적인 표준
단일 종단 신호 대비 이점
차동 페어는 몇 가지 실용적인 장점을 제공합니다. 단일 종단 라인보다 20~40dB 더 나은 우수한 공통 모드 제거 기능을 제공하여 그라운드 바운스와 크로스토크에 대한 민감성을 줄입니다. EMI 방출은 반대 전류가 자기장을 취소하기 때문에 감소합니다. 귀환 전류는 페어와 기준 플레인 사이에 한정되어 루프 면적을 최소화합니다. 자동차나 산업 시스템과 같은 노이즈가 많은 환경에서 이러한 이점들은 낮은 비트 오류율과 더 견고한 링크로 이어집니다.
인기 표준 및 일반적인 임피던스 요구사항
대부분의 고속 인터페이스는 엄격한 임피던스 허용 오차를 가진 차동 페어를 지정합니다. 일반적인 예:
| 표준 | 일반적인 차동 임피던스 | 데이터 속도 예시 | 비고 |
| USB 2.0/3.0 | 90 Ω ±15% | 480 Mbps / 5 Gbps | 풀 스피드 및 슈퍼 스피드 |
| HDMI 1.4/2.0 | 100 Ω ±10% | 최대 18 Gbps | TMDS 페어 |
| PCIe 3.0/4.0 | 100 Ω ±10% | 레인당 8~16 GT/s | 반사 허용 오차 높음 |
| 1000BASE-T 이더넷 | 100 Ω ±10% | 1 Gbps | PCB에서 트위스티드 페어 에뮬레이션 |
표 1: 일반적인 차동 페어 표준 및 임피던스 목표값.
이 값들은 인터페이스 사양에서 도출되며 제조 중 제어된 유전체 소재와 트레이스 기하학이 필요합니다.
신뢰할 수 있는 차동 페어를 위한 필수 설계 규칙
임피던스 제어, 폭, 간격 및 길이 매칭
차동 임피던스는 트레이스 폭(W), 간격(S), 기준 플레인까지의 높이(H), 유전율(Er)을 사용하여 계산됩니다. FR-4에서 일반적인 100Ω 페어의 경우, 폭 4~6 mil, 간격 5~8 mil, 프리프레그 두께 4~6 mil이 잘 작동합니다. Saturn PCB Toolkit이나 Altium/KiCad의 내장 계산기와 같은 필드 솔버는 스택업을 기반으로 정확한 값을 제공합니다. 에칭이나 유전체의 변화는 임피던스를 5~10% 이동시킬 수 있으므로 제조 메모에 허용 오차를 명시하세요. 길이 매칭은 내부 페어 스큐를 5~15 ps(상승 시간에 따라)로 제한합니다. 더 긴 트레이스에 아코디언 또는 지그재그 패턴을 사용하되 진폭을 낮게(<폭의 3배) 유지하여 추가 인덕턴스나 커패시턴스를 방지하세요.
기준 플레인, 귀환 경로 및 레이어 선택
페어 바로 인접한 연속적인 기준 플레인(가급적 그라운드)은 안정적인 임피던스와 저인덕턴스 귀환을 위해 필수적입니다. 플레인 분리는 귀환 전류를 우회시켜 공통 모드 노이즈를 만들게 합니다. 다층 설계에서 외부 간섭 차폐를 위해 내부 레이어를 선호하지만, 적층 중 뒤틀림을 제어하기 위해 스택업이 대칭인지 확인하세요. 레이어 수가 많은 보드에서는 여러 기준을 제공하기 위해 신호와 플레인 레이어를 번갈아 사용하세요. 페어 주변 5~10mm마다 스티칭 비아를 배치하여 레이어 간 플레인을 연결하세요.

고급 라우팅 기법 및 신호 무결성 방법
결합 전략, 비아 처리 및 크로스토크 감소
긴밀한 결합(S ≈ W)은 공통 모드 제거를 최대화하지만 임피던스를 낮춥니다. 느슨한 결합은 임피던스를 높여 더 쉬운 매칭이 가능합니다. 일정한 간격을 유지하며 페어를 라우팅하고 급격한 굽힘을 피하세요. 반지름이 폭의 3배 이상인 45도 각도나 호를 사용하세요. 비아의 경우 백드릴링 또는 블라인드/베리드 비아를 사용하여 스터브를 최소화하고, 페어 비아를 대칭적으로 배치하며 차폐를 유지하기 위해 그라운드 비아(페어당 4~6개)로 둘러싸세요. 원단 크로스토크를 -40 dB 이하로 제한하기 위해 페어를 가해자로부터 최소 5H(플레인까지의 높이) 거리를 유지하세요.
시뮬레이션 도구 및 제조 고려사항
HyperLynx 또는 SIwave를 이용한 레이아웃 전후 시뮬레이션은 아이 클로저나 반사를 조기에 발견합니다. TDR 테스트는 임피던스 연속성을 검증합니다. 구리 거칠기(저프로파일 포일 선호), 솔더 마스크 두께, 에칭 균일성 등의 제조 요소는 손실과 스큐에 영향을 미칩니다. 제어된 공정은 ±8~10%의 임피던스 정확도를 달성하며, 검증을 위해 패널의 테스트 쿠폰을 사용합니다. DFM 규칙에는 좁은 간격에서 산 트랩을 피하고 신뢰할 수 있는 도금을 위한 최소 드릴-투-구리 간격을 확보하는 것이 포함됩니다.
차동 페어 설계의 일반적인 과제와 극복 방법
임피던스 불연속, 스큐 및 EMI 문제
굽힘, 커넥터, 레이어 변경은 임피던스 강하를 만들어 아이 개구부를 저하시키는 반사를 일으킵니다. 과도한 내부 페어 스큐는 차동을 공통 모드로 변환하여 EMI를 증가시킵니다. 해결책으로는 전환 부분의 점진적인 테이퍼, 엄격한 길이 허용 오차(>5 Gbps의 경우 <0.1mm), 그라운드 포어나 비아를 사용한 차폐가 있습니다.
허용 오차 해결에서 전문 제조업체의 역할
에칭 변화와 유전체 불일치는 임피던스를 10~15% 이동시킬 수 있습니다. 전문 제조업체는 정밀 패터닝을 위한 레이저 직접 이미징, 제어된 프리프레그 흐름, ±5~10% 정확도를 달성하기 위한 임피던스 쿠폰 테스트를 사용합니다. 또한 저손실 소재를 위한 스택업을 최적화하고 비아 구조 또는 간격 실현 가능성에 대한 초기 DFM 피드백을 제공합니다.

결론
차동 페어는 데이터 속도가 1 Gbps를 초과하거나, 노이즈 마진이 좁아지거나, EMI 규정 준수가 요구될 때 매우 중요합니다. USB-C, PCIe, 고해상도 비디오와 같은 현대 인터페이스에서 일반적입니다. 적절한 구현은 열린 아이, 낮은 BER, 인증 통과를 보장합니다.
신뢰할 수 있는 결과를 위해 고속 보드 경험이 있는 제조업체와 협력하세요. JLCPCB는 정밀 임피던스 제어(표준 ±10%, 요청 시 더 엄격하게), 고밀도 라우팅을 위한 다층 및 HDI 지원, 신호 무결성을 조기에 검증하기 위한 빠른 납기 프로토타이핑을 제공합니다. 온라인 계산기와 DFM 검사를 통해 생산 전에 차동 페어 파라미터를 세밀하게 조정할 수 있습니다. jlcpcb.com에 설계를 업로드하여 즉각적인 견적 및 까다로운 고속 요구사항을 충족하는 제조를 받으세요.
FAQ: 차동 페어에 관한 일반적인 질문
Q1: 차동 신호와 단일 종단 신호의 주요 차이점은 무엇인가요?
A: 차동은 두 개의 보완적인 트레이스를 사용하여 공통 모드 노이즈를 취소하며, 단일 트레이스와 그라운드 기준에 의존하는 단일 종단보다 더 나은 면역성(20~40dB)과 낮은 EMI를 제공합니다.
Q2: 차동 페어의 길이 매칭은 얼마나 엄격해야 하나요?
A: 타이밍 오류와 모드 변환을 방지하기 위해 내부 페어 스큐를 5~15 ps 이하(또는 >5 Gbps 신호의 경우 <0.1mm)로 유지하세요. 더 긴 트레이스에 서펜타인 라우팅을 사용하세요.
Q3: 차동 페어에 솔리드 기준 플레인이 중요한 이유는 무엇인가요?
A: 일관된 임피던스, 저인덕턴스 귀환 경로, 차폐를 보장합니다. 플레인 분리는 전류를 우회시켜 노이즈와 불연속을 만듭니다.
Q4: 외부 레이어에 차동 페어를 라우팅할 수 있나요?
A: 가능하지만 이상적이지 않습니다. 내부 레이어가 더 나은 차폐와 임피던스 안정성을 제공합니다. 외부 레이어는 외부 노이즈에 대한 민감성이 높아지며 추가적인 가드가 필요합니다.
지속적인 성장
PCB 임피던스 제어 배선 가이드: 차동 쌍·적층·TDR 검사
핵심 요약 PCB 임피던스 제어 배선은 고속 신호의 반사와 파형 왜곡을 줄이기 위해 배선의 특성 임피던스를 목표 범위로 설계하는 방법입니다. 원문은 USB 차동 90 Ω, PCIe 차동 85 Ω, DDR4 단일 종단/차동 40/80 Ω, HDMI 차동 100 Ω을 예시로 듭니다. 실제 목표값과 허용 오차는 인터페이스 규격, 부품 및 제조 주문 조건을 확인해야 합니다. 적층 구조·연속된 기준면·유전체·배선 형상을 함께 정하고, 필요한 경우 TDR 테스트 쿠폰으로 제작 결과를 검토합니다. DRC를 통과한 PCB에서도 고속 신호에 반사나 링잉, 데이터 오류가 생길 수 있습니다. 설계 규칙을 통과했다는 사실만으로 실제 배선의 특성 임피던스가 목표값에 맞는 것은 아닙니다. 신호의 상승 시간이 짧고 배선 지연을 무시할 수 없다면 동박 패턴을 전송선으로 다뤄야 합니다. 원문은 1 Gbps 이상, 1 ns 미만 상승 시간을 예시로 들지만, 적용 여부는 데이터율 하나로 정하지 않습니다. 배선과 드라이버·수신단......
디커플링 커패시터란? 100 nF 선택과 PCB 배치 방법
디지털 PCB에는 디커플링 커패시터가 빠지지 않습니다. 하지만 커패시터의 값이나 위치가 맞지 않으면 전원 전압 강하, 오동작, 전자기 간섭(EMI)이 발생할 수 있습니다. 이 글에서는 디커플링 커패시터의 역할과 용량 선택, IC 주변 배치 방법, 피해야 할 PCB 레이아웃 실수를 살펴봅니다. 핵심 요약 IC 전원 핀 가까이에 로컬 디커플링 커패시터를 배치합니다. 일반적인 디지털 회로에서는 100 nF X7R 적층 세라믹 커패시터(MLCC)를 출발점으로 검토합니다. 전원 입력부에는 벌크 커패시터를 함께 사용합니다. 전류 루프 면적과 배선 길이를 줄입니다. 부품 데이터시트의 권장 값과 배치 지침을 우선합니다. 디커플링 커패시터란? 디커플링 커패시터는 집적회로(IC)의 전원과 접지 사이에 놓는 작은 커패시터입니다. 스위칭 순간에 가까운 곳에서 전류를 공급하고 전원선의 고주파 잡음을 줄입니다. 영어 자료에서는 decap으로 줄여 쓰기도 합니다. IC가 순간적으로 큰 전류를 요구할 때 가까이 저장된 전......
고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
핵심 정리 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다. 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다. 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다. PCB에서 신호 전환이란? 신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다. 레이어 전환에서 발생하는 문제 비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다. 성능에 미치는 영향 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다. 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다. 타이밍: 전파 지연과 지터가 아......
모터 제어 기판의 기본: 역기전력 대책, 역접속 보호, 전원 라인과 GND 설계
전자공작에서 모터를 비롯한 코일 부품을 다루면 회로가 갑자기 불안정해지는 경우가 있습니다. LED를 켜기만 하는 회로와 달리 모터에는 비교적 큰 전류가 흐르며, 회전을 시작하거나 멈출 때 전원 라인이나 제어 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모터를 제어할 때는 부품의 종류뿐만 아니라 전류가 어디로 들어와 어디를 거쳐 돌아가는지를 생각하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 DC 모터를 사용하는 전자공작을 예로 들어 전원 라인, GND, 역기전력 대책, 역접속 보호 등 모터를 안전하게 구동하기 위한 기본을 정리합니다. 모터 구동 회로에서 전류의 흐름이 중요한 이유는? 전자공작에서 DC 모터는 전원만 연결하면 돌아가기 때문에 처음에는 단순한 부품처럼 보일 수 있습니다. 하지만 MCU로 회전을 제어하거나 스위치, MOSFET으로 켜고 끄는 경우에는 전류의 흐름을 제대로 고려해야 합니다. 특히 모터 제어 기판에서는 MCU가 다루는 작은 신호와 모터에 흐르는 비교적 큰 전류가 같은 기판 위에 섞여 있습......
PCB 임피던스 매칭 가이드: 신호 반사와 전송선로 설계
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전달되면 신호선의 전기적 상태가 변합니다. 이 변화는 회로를 따라 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 전자기파가 서로 다른 매질의 경계에 도달하면 일부 에너지는 계속 진행하고 나머지는 되돌아가며 신호 반사가 발생합니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 주변으로 소산될 때까지 반복될 수 있습니다. 전기 회로에서 이러한 경계는 주로 임피던스가 달라지는 지점입니다. PCB 트레이스의 임피던스가 중간에 변하면 신호 일부가 소스 방향으로 반사됩니다. 특히 고속 디지털 회로나 RF 회로에서는 파형 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 나타날 수 있습니다. 핵심 요약 신호 경로의 임피던스가 불연속적으로 변하면 반사가 발생합니다. PCB 임피던스 매칭에는 트레이스 폭과 간격, 유전체 두께와 유전율, 기준면 구성이 함께 작용합니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 차동 쌍 및 동일 평면 구조는 서로 다른 계산 조건을 사용합니다. 제조용 데이터에......
PCB 서멀 릴리프 패드 설계: 스포크 폭·간격과 적용 기준
핵심 요약 전원 플레인은 낮은 임피던스로 DC 전원을 분배하고 인접 신호의 기준 구조에 참여합니다. 분할 플레인 경계를 지나는 고속 신호는 리턴 경로 단절로 EMI와 신호 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 IC 전원 핀 가까이에 배치하고 전류 루프를 최소화해야 합니다. 동박 두께와 열 관리는 연속 전류, 허용 온도 상승 및 제조 조건을 기준으로 정합니다. 잘 설계된 PCB 전원 플레인은 능동 부품에 DC 전압을 분배하고 빠른 부하 변화에도 안정적인 전원 공급망(PDN)을 구성합니다. 인접한 연속 그라운드 플레인은 고속 신호에 낮은 인덕턴스 리턴 경로를 제공합니다. 구리 포어, 적층 간 커패시턴스, 분할 플레인과 비아 배치를 함께 계획해야 전압 강하와 전원 노이즈를 줄일 수 있습니다. 현대 PCB에서 전원 플레인의 역할 DC 전원 분배와 신호 리턴 경로 전용 전원 플레인은 좁은 전원 트레이스 대신 넓은 구리 영역으로 전원을 분배합니다. 전원 플레인과 인접한 연속 그라운드 플레인은 ......