PCB에서 반환 경로 최적화: 고속 설계에서 최소 소음과 최대 무결성을 위한 전략
1 분
- 효과적인 리턴 패스를 형성하는 핵심 요소
- 리턴 패스를 강화하는 검증된 기법
- 견고한 리턴 패스를 위해 필요한 제조 정밀도
- 완벽한 리턴 패스 PCB 제작에서 JLCPCB의 전문성
- 자주 묻는 질문 (FAQ)
모든 PCB 설계자가 팔뚝에 문신으로 새겨야 할(물론 비유적으로) 근본적인 진실이 있습니다: 모든 신호 전류에는 리턴 전류가 필요합니다. 저임피던스 경로를 제공하지 않으면 전류는 단순히 찾을 수 있는 경로를 따라 흐를 것이고, 매우 바람직하지 않은 핫스팟이 생기게 됩니다. 전류 루프의 개념 전체가 리턴이 어려운 이유입니다. 본질적으로 신호가 A 지점과 B 지점 사이를 통과할 때 루프가 형성됩니다. 신호는 한 방향으로 이동하고, 리턴은 B 지점과 A 지점 사이에서 반대 방향으로 이동합니다. 보통 그라운드 플레인이나 작업 중인 기준 플레인을 통해서요.

루프 면적은 인덕턴스, 신호가 영향받는 정도, 그리고 방출되는 EM 방사량을 결정합니다. 손상되지 않은 그라운드 바로 위의 신호 트레이스처럼 촘촘하고 작은 루프에서는 낮은 인덕턴스, 사실상 제로에 가까운 방사, 높은 노이즈 내성을 얻습니다. 리턴 경로가 끊기거나 분리되었을 때의 크고 복잡한 루프는 높은 인덕턴스, 더 많은 방사, 더 노이즈가 많은 신호를 초래합니다. 그리고 그것이 바로 리턴 경로를 관리하는 방식에서도 나타나는 깔끔한 설계와 엉망인 설계의 차이입니다.
현대 보드에서 방해된 리턴 패스로 인한 일반적인 문제
방해된 리턴 패스는 근본적인 원인을 이해하지 못하면 진단하기 매우 어려운 다양한 증상으로 나타납니다. 그라운드 바운스는 여러 신호의 리턴 전류가 인덕티브하게 제한된 공통 경로를 공유할 때 발생하며, 모든 신호에 노이즈로 나타나는 그라운드 기준의 전압 변동을 만들어냅니다. 크로스토크는 특정 신호의 리턴 전류가 인접 신호의 리턴 전류와 경로를 공유하도록 강요될 때 악화됩니다. EMI 스파이크는 리턴 전류가 플레인 분리, 슬롯, 또는 보이드를 우회하도록 강요될 때 발생하며, 루프 면적을 늘려 루프를 효율적인 안테나로 변환시킵니다.

리턴 패스 문제를 일으키는 가장 빈번한 설계 오류는 인근 리턴 패스 브리지 없이 그라운드 플레인 분리를 가로질러 신호를 라우팅하는 것, 리턴 전류가 연결될 수 있도록 스티칭 비아 없이 기준 플레인이 변경되는 비아 전환, 그라운드 플레인 구리의 안티패드 제거, 써멀 릴리프 또는 라우팅, 그리고 리턴 전류 간의 상호작용을 고려하지 않고 동일한 기준에 신호와 전원을 혼합하는 것입니다.
효과적인 리턴 패스를 형성하는 핵심 요소
연속 기준 플레인과 그라운드 플레인의 역할
가장 중요한 것은 그라운드 플레인으로, 깔끔한 리턴 패스에 있어 가장 중요합니다. 저임피던스 리턴 패스는 각 신호 레이어에 인접한 견고하고 연속적이며 끊기지 않은 기준 플레인이 제공하는 것입니다. DC와 저주파에서 리턴 전류는 단순히 전체 플레인에 퍼지지만, 약 100kHz 이상에서는 전류가 트레이스 바로 아래 좁은 띠에 집중되기 시작하며 최소 임피던스(저항이 아닌) 경로를 따라 이동합니다. 이 주파수 의존적 동작은 고주파 트레이스 바로 아래 그라운드 플레인의 어떤 구멍이든 리턴 전류를 우회시키며, 그라운드 레이어의 트레이스가 만드는 것처럼 매우 좁은 슬롯이나 상당히 적대적인 써멀 릴리프 패턴도 매우 빠른 신호에 큰 문제의 원인이 될 수 있다는 것을 의미합니다.
간단히 말해, 빠른 신호가 제대로 동작하려면 고주파 트레이스 바로 아래 영역의 그라운드 플레인이 온전해야 합니다. 작은 노치나 슬롯도 리턴 전류의 흐름을 잘못 유도하여 문제를 일으킬 수 있으므로, 제거하거나 그라운드 플레인이 연속적이도록 보장하는 것이 좋습니다. 기준 플레인이 반드시 접지되어야 하는 것은 아닙니다. 관심 주파수에서 AC 접지를 보장하기 위해 전원 플레인과 그라운드 사이의 디커플링 커패시터를 사용하는 한, 연속적이고 저임피던스 AC 리턴 경로를 제공하는 전원 플레인이어도 됩니다.
경로 연속성을 위한 비아 펜스와 스티칭 비아
스티칭 비아는 보드 전체에 일정 간격으로 또는 특정 영역 주위에 배치되어 서로 다른 레이어의 그라운드 플레인을 연결하여 스택업 전체에 걸쳐 리턴 전류 연속성을 보장하는 그라운드 비아입니다. 적절한 스티칭이 없으면 서로 다른 레이어의 그라운드 플레인이 고주파에서 전압 차이를 발생시켜 리턴 패스 품질이 저하될 수 있습니다. 비아 펜스는 회로 섹션 사이에 도전성 벽을 만드는 촘촘하게 배치된 그라운드 비아의 행입니다. 비아 펜스는 이중 목적을 수행합니다: 레이어 간 전환하는 신호에 대한 리턴 패스 연속성을 제공하고, 인접한 회로 구역 사이에 전자기 격리를 만들어냅니다. 효과적인 차폐를 유지하려면 비아 간격이 관심 최고 주파수의 파장의 10분의 1 미만이어야 합니다.
신호 레이어 전환 근처의 전략적 배치가 특히 중요합니다. 신호가 비아를 통해 한 레이어에서 다른 레이어로 이동할 때, 리턴 전류도 기준 플레인 사이를 전환해야 합니다. 신호 비아 바로 옆에 그라운드 스티칭 비아를 배치하면 이 리턴 전류 전환을 위한 저인덕턴스 경로를 제공합니다. 이 스티칭 비아 없이는 리턴 전류가 대체 경로를 찾아야 하므로 루프 면적과 방사가 증가합니다.
Pro-Tip: 기준 플레인이 변경되는 모든 신호 비아의 50mil 이내에 최소 두 개의 그라운드 스티칭 비아를 배치하세요. 이 단 하나의 관행이 다른 어떤 설계 기법보다 더 많은 리턴 패스 문제를 해결합니다.
플레인 분리 및 레이어 전환 관리
플레인 분리가 필요한 경우가 있습니다. 아날로그와 디지털 그라운드 영역 분리, 격리된 전원 도메인, 또는 혼합 신호 보드 파티셔닝이 그라운드 플레인의 단절을 요구할 수 있습니다. 핵심 규칙은: 리턴 전류 브리지를 제공하지 않고 플레인 분리를 가로질러 고속 신호를 라우팅하지 마세요. 리턴 전류 브리지는 여러 형태를 취할 수 있습니다. 신호 교차 근처에서 분리 부분을 가로질러 배치된 스티칭 커패시터 행(주파수에 따라 100nF~1nF)은 AC 리턴 경로를 제공합니다.
교차 지점에서 분리 영역 사이의 좁은 구리 연결은 저주파에서 효과적입니다. 또는 가능하다면 분리가 없는 다른 연속 기준 플레인을 사용하는 레이어에서 신호를 라우팅하세요. 레이어 전환도 유사한 문제를 제기합니다. 신호가 하나의 플레인을 기준으로 하는 레이어에서 다른 플레인을 기준으로 하는 레이어로 이동할 때, 리턴 전류도 전환해야 합니다. 전환 지점에서 두 기준 플레인 사이의 스티칭 비아가 리턴 전류 브리지 역할을 합니다.
리턴 패스를 강화하는 검증된 기법
최적 라우팅을 통한 루프 면적 최소화
리턴 패스 최적화의 일반적인 개념은 보드에서 기존 루프 각각의 면적을 최대한 작게 만드는 것입니다. 유용하다고 생각하는 실용적인 기법은 다음과 같습니다: 루프 면적의 수직 부분을 줄이기 위해 인접 레이어에서 기준 플레인에 최대한 가깝게 신호를 라우팅하기, 수평 부분을 줄이기 위해 트레이스를 가능한 짧고 직선으로 만들기, 레이어가 불연속 기준 플레인에 인접하지 않도록 보장하기, 리턴 전류가 기준 플레인의 동일한 부분에서 흐르도록 유사한 신호를 클러스터링하기입니다.

차동 쌍의 경우, 모든 트레이스의 리턴 전류는 절반은 다른 트레이스를 통해, 절반은 기준 플레인을 통해 흐릅니다. 쌍을 촘촘하게 유지하면 트레이스 간 리턴 전류가 훨씬 커져 기준 플레인 대비 루프 면적이 자연스럽게 줄어듭니다.
저인덕턴스 리턴을 위한 전략적 비아 배치
모든 비아 전환은 리턴 패스 문제를 만들거나 방지할 기회입니다. 핵심 방법은 단순합니다: 신호 비아가 레이어를 변경할 때마다 기준 플레인 사이에 저인덕턴스 리턴 전류 경로를 제공하기 위해 그라운드 비아를 바로 옆에 배치하세요. 단일 종단 신호의 경우, 신호 비아 양쪽에 각각 하나씩 그라운드 비아를 배치하면 우수한 리턴 패스 연속성이 제공됩니다. 차동 쌍의 경우, 쌍 비아 사이와 옆의 그라운드 비아가 준동축 전환 구조를 만들어냅니다.
5GHz 이상의 고속 신호의 경우, 비아 전환 임피던스를 제어하기 위해 신호 비아 주위에 4개 이상의 그라운드 비아가 필요할 수 있습니다. 비아 인덕턴스는 비아 길이가 줄어들고 비아 직경이 늘어날수록 감소합니다. 중요한 리턴 패스 비아의 경우, 가능한 가장 큰 홀 크기와 가능한 가장 짧은 비아 길이를 사용하세요(이 때문에 관통 홀 비아보다 블라인드 비아가 선호됩니다).
디커플링 및 가드 트레이스 통합
디커플링 커패시터는 이중 역할을 합니다: 전원 공급을 위한 로컬 전하 저장소를 제공하고, 전원 플레인과 그라운드 플레인 사이에 AC 브리지를 만들어 전원 플레인이 효과적인 리턴 패스 기준으로 기능할 수 있도록 합니다. 관심 모든 주파수에서 전원과 그라운드 사이의 저임피던스를 유지하기 위해 능동 부품 근처에 그리고 보드 전체에 분산하여 디커플링 커패시터를 배치하세요.
가드 트레이스는 민감한 신호와 잠재적 침략자 사이에 배치된 접지된 구리 트레이스로, 결합 필드를 차단하고 스티칭 비아를 통해 기준 플레인으로 분기시켜 추가 격리를 제공합니다. 가드 트레이스는 길이를 따라 일정 간격(500mil 이하)으로 그라운드 플레인에 스티칭될 때 가장 효과적입니다.
견고한 리턴 패스를 위해 필요한 제조 정밀도
정밀 라미네이션과 에칭을 통한 플레인 무결성 보장
리턴 패스 품질은 제조 정밀도에 달려 있습니다. 그라운드 플레인 연속성은 구리에 의도치 않은 얇은 부분이나 균열을 만들지 않는 정확한 에칭을 필요로 합니다. 라미네이션 품질은 신호 트레이스와 기준 플레인 사이의 유전체 두께를 결정하며, 이는 리턴 전류 분포와 임피던스에 영향을 미칩니다.
레이어 간 정합 정확도는 그라운드 플레인이 신호 트레이스에 대해 적절하게 위치하도록 보장합니다. 잘못 정합된 그라운드 플레인은 겹쳐진 신호 트레이스의 임피던스 환경을 효과적으로 변경하고, 정합 오류가 일반적으로 가장 큰 보드 가장자리 근처에서 예상치 못한 리턴 패스 불연속을 만들 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 연결을 위한 제어된 비아 드릴링 및 도금
비아와 리턴 패스 비아는 보드가 작동하는 동안 그라운드 플레인이 연결된 상태를 유지하기 위해 견고하고 저항이 낮은 상태를 유지해야 합니다. 이는 드릴을 매우 깨끗하고 둥글게, 버 없이, 티어아웃 없이 유지해야 하며, 비아 배럴에 충분한 구리 도금을 적용해야 하고(일반적으로 최소 20~25µm), 비아가 관통하는 각 레이어에서 패드가 배럴에 올바르게 연결되도록 해야 한다는 것을 의미합니다.
고품질 신뢰성 프로젝트를 원할 때 가장 중요한 선택 중 하나는 IPC Class 2 또는 Class 3 제조 표준입니다. 이는 장기적으로 비아 품질이 신뢰할 수 있도록 보장합니다. 샘플 비아 몇 개를 단면 검사하면 도금 두께와 마감이 적절한지 삼중으로 확인할 수 있습니다.
경로 연속성 검증을 위한 고급 검사
전기 테스트(플라잉 프로브 또는 베드 오브 네일)는 그라운드 플레인과 스티칭 비아가 실제로 연결되었는지 확인합니다. 마이크로 단면 검사는 배럴의 무결성과 도금 품질을 확인합니다. 고속 작업에서는 특정 테스트 패턴에 TDR을 수행하여 중요한 신호 경로 전체의 임피던스 동작을 관찰하며, 이는 리턴 패스 품질이 원하는 수준인지 간접적으로 알려줍니다.

자동 광학 검사(AOI)는 그라운드 플레인 레이어의 구리 결함을 식별하여 원치 않는 슬롯이나 균열을 유발할 수 있는 것을 찾아냅니다. 이 모든 검사 단계를 결합하여 완성된 보드가 레이아웃에 투자한 리턴 패스 무결성을 제공한다는 것을 확신할 수 있습니다.
완벽한 리턴 패스 PCB 제작에서 JLCPCB의 전문성
끊김 없는 플레인을 위한 고정밀 다층 제조
JLCPCB의 다층 제조 역량은 타협 없는 그라운드 플레인 무결성에 필요한 정밀도를 제공합니다. 엄격한 레이어 정합, 제어된 에칭, 일관된 라미네이션은 모든 그라운드 플레인이 연속적이고 적절하게 위치하며 인접 신호 레이어로부터 정확한 간격을 유지하도록 보장합니다. 이것이 우수한 리턴 패스 성능의 기초입니다.
비아 스티칭 및 펜스 구현을 위한 전문 지원
촘촘한 비아 스티칭 패턴과 비아 펜스가 있는 설계는 수백 또는 수천 개의 추가 비아 전반에 걸쳐 드릴링 정확도와 도금 일관성을 요구합니다. JLCPCB의 자동화 드릴링 시스템은 프로토타입과 양산 모두에 필요한 위치 정확도와 처리량으로 이러한 비아 집중 설계를 처리합니다.
우수한 신호 무결성을 제공하는 일관된 품질
정밀 제조, 정확한 정합, 깔끔한 에칭, 일관된 도금, 검증된 연결성의 누적 효과는 레이아웃에 설계된 신호 무결성 성능을 제공하는 보드입니다. JLCPCB의 품질 시스템은 모든 주문의 모든 보드에서 이 일관성을 보장하여 설계자들이 자신의 리턴 패스 전략이 의도한 대로 성능을 발휘할 것이라는 확신을 줍니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 리턴 패스란 무엇이며 왜 중요한가요?
리턴 패스는 회로를 완성하기 위해 전류가 신호의 목적지에서 소스로 돌아가는 경로입니다. 리턴 패스의 품질이 신호 무결성, 노이즈, EMI 방사, 크로스토크에 직접 영향을 미치기 때문에 중요합니다. 방해된 리턴 패스는 PCB 설계에서 노이즈와 EMC 문제의 가장 일반적인 원인 중 하나입니다.
Q. 스티칭 비아는 어떻게 리턴 패스 성능을 향상시키나요?
스티칭 비아는 서로 다른 레이어의 그라운드 플레인을 연결하여 리턴 전류가 레이어 간을 전환할 수 있는 저임피던스 경로를 제공합니다. 리턴 전류가 신호를 따라 레이어 간을 이동할 수 있도록 보장하고, 신호 품질을 저하시킬 그라운드 플레인 사이의 전압 차이를 방지합니다.
Q. 그라운드 플레인 분리를 가로질러 신호를 라우팅할 수 있나요?
고속 신호에는 강력히 권장하지 않습니다. 불가피한 경우, 신호 교차 바로 옆에서 분리를 가로질러 리턴 전류 브리지(스티칭 커패시터 또는 좁은 구리 연결)를 제공하세요. 더 좋은 것은 끊기지 않은 기준 플레인이 있는 다른 레이어에서 신호를 라우팅하는 것입니다.
Q. 각 신호 비아 근처에 그라운드 비아를 몇 개 배치해야 하나요?
최소한 기준 플레인이 변경되는 각 신호 비아 근처에 두 개의 그라운드 비아를 배치하세요. 고속 신호(1Gbps 이상)의 경우 신호 비아를 둘러싼 세 개에서 네 개의 그라운드 비아를 권장합니다.
Q. 비아 펜스 간격이 중요한가요?
네. 효과적인 전자기 격리를 위해 비아 펜스 간격은 관심 최고 주파수의 파장의 10분의 1 미만이어야 합니다. 3GHz에서는 약 10mm 이하의 간격을 의미합니다. 10GHz에서는 간격이 3mm 이하여야 합니다. 더 촘촘한 간격이 더 높은 주파수에서 더 나은 격리를 제공합니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......