저손실 PCB란? 고주파 소재와 임피던스 설계 가이드
2 분
- 저손실 PCB란 무엇인가요?
- 저손실 PCB 소재의 장점
- 저손실 PCB 설계와 제조 시 확인할 사항
- JLCPCB에서 저손실 PCB를 제작할 때
- 저손실 PCB FAQ
- 결론
핵심 요약
저손실 PCB는 Rogers RO4003C, RO4350B 또는 PTFE 계열처럼 유전 손실이 낮은 소재를 사용합니다. GHz 대역의 RF 및 고속 디지털 회로에서는 소재의 손실 계수(Df), 유전율(Dk), 동박 표면 거칠기와 제조 공정을 함께 검토해야 신호 손실과 임피던스 변동을 관리할 수 있습니다.
PCB 배선을 지나는 신호는 전송 과정에서 일부 에너지를 잃습니다. 일반적인 저속 회로에서는 그 영향이 작을 수 있지만, 수 GHz 이상의 RF 회로나 고속 데이터 링크에서는 배선 길이에 따른 손실이 설계 성능을 좌우합니다. 25 Gbps를 넘는 데이터 전송이나 밀리미터파 응용에서는 일반 FR-4의 유전 손실이 문제가 될 수 있습니다.

이 글에서는 저손실 PCB의 기준, 대표 소재, 설계와 제조 시 확인할 항목을 살펴봅니다. 실제 적용 가능 소재와 적층 구조는 제품별 제조 사양을 확인해야 합니다.
저손실 PCB란 무엇인가요?
손실 계수 Df와 유전율 Dk의 역할
저손실 PCB는 고주파에서 유전 손실이 작은 적층 소재를 사용한 기판입니다. 핵심 지표는 손실 계수(Df, dissipation factor)이며 손실 탄젠트(tan δ)라고도 합니다. 원문에서 제시한 예시 범위는 일반 FR-4의 Df 0.017~0.025, 저손실 소재 0.004 이하, Rogers RT/duroid 5880 같은 초저손실 소재 0.001 미만입니다. Df는 측정 주파수와 소재 등급에 따라 달라지므로 같은 조건의 데이터시트를 비교해야 합니다.

전자파가 전송선을 따라 이동할 때 에너지의 일부가 유전체에서 열로 소모됩니다. 주파수가 높고 배선이 길수록 누적 손실을 고려해야 합니다. Df가 낮으면 유전체에 의한 감쇠를 줄이는 데 유리합니다.
유전율(Dk)의 주파수·온도별 안정성도 중요합니다. Dk가 변하면 같은 선폭과 적층 구조에서도 특성 임피던스가 달라져 반사가 늘어날 수 있습니다. 다만 낮은 Df가 항상 낮은 Dk를 뜻하지는 않으므로 두 지표를 따로 확인해야 합니다.
5G·RF·고속 디지털 회로에서 중요한 이유
5G NR의 FR2 대역은 24.25~52.6 GHz이고, 차량용 레이더에는 77 GHz 대역이 사용됩니다. Ka 대역은 26.5~40 GHz입니다. 이러한 주파수에서는 배선 단위 길이당 삽입 손실이 커질 수 있어 소재 선택이 중요합니다.

원문의 10 GHz, 50 Ω 마이크로스트립 비교 예시에서는 FR-4(Df 약 0.02)의 삽입 손실을 인치당 약 0.8~1.0 dB, Rogers RO4003C(Df 약 0.0027)를 약 0.3 dB로 제시합니다. 6인치 배선에서는 4 dB 이상의 차이가 날 수 있다는 계산이지만, 실제 값은 적층 두께, 동박 거칠기, 선폭과 측정 조건에 따라 달라집니다. 소재를 바꿀 때 동일 선폭으로 50 Ω이 유지된다고 가정해서는 안 됩니다.
저손실 PCB 소재의 장점
삽입 손실과 신호 무결성
유전 손실을 줄이면 수신단에 도달하는 신호의 감쇠를 낮출 수 있습니다. 다음 항목은 소재와 전송선 설계를 함께 최적화했을 때 기대할 수 있는 효과입니다.

- 삽입 손실(S21): 단위 길이당 감쇠를 낮춰 수신 신호의 진폭을 유지하는 데 도움이 됩니다.
- 아이 다이어그램: 주파수 의존 손실이 줄면 심벌 간 간섭(ISI)이 완화되어 아이 개구가 개선될 수 있습니다.
- 반사 손실(S11): 안정적인 Dk와 적절한 임피던스 설계는 반사를 줄이는 데 기여합니다.
- 위상 왜곡: 주파수에 따른 Dk 변동이 작으면 신호 성분 간 전파 속도 차이를 관리하기 쉽습니다.
- 잡음 여유: 손실 감소는 링크 예산과 수신 여유도에 도움이 될 수 있지만, 시스템 잡음 바닥은 증폭기와 주변 회로 등에도 좌우됩니다.
RF 회로에서는 통신 거리와 수신 감도를, 고속 디지털 회로에서는 비트 오류율과 등화 여유를 함께 평가해야 합니다. 소재 교체만으로 성능 개선이 보장되지는 않습니다.
열 특성과 장기 신뢰성
일부 저손실 소재는 온도 변화나 열팽창을 고려해 설계됩니다. PTFE 계열은 세라믹 필러로 열팽창 계수(CTE)를 조절할 수 있습니다. Rogers RO4000 계열은 유리섬유 보강 열경화성 수지를 사용하며, 원문은 Z축 CTE의 예시로 약 46 ppm/°C를 제시합니다. 아래 값은 원문 비교표이며 소재 등급과 시험 조건별 데이터시트 확인이 필요합니다.
| 특성 | 일반 FR-4 | Rogers RO4003C | Rogers RO4350B | PTFE (RT/duroid 5880) |
|---|---|---|---|---|
| Dk (10 GHz) | 4.2~4.7 | 3.38 | 3.48 | 2.20 |
| Df (10 GHz) | 0.017~0.025 | 0.0027 | 0.0037 | 0.0009 |
| 흡습률 (%) | 0.10~0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| 열전도율 (W/m·K) | 0.29 | 0.71 | 0.69 | 0.20 |
| 유리 전이 온도 Tg (°C) | 130~180 | >280 | >280 | 해당 없음 |
성능·비용·제조성의 균형
가장 손실이 낮은 소재가 항상 최적의 선택은 아닙니다. 원문은 소재 가격의 예시로 PTFE가 일반 FR-4의 5~10배, Rogers RO4000 계열이 약 2~4배일 수 있다고 설명합니다. 이는 실제 견적이 아니며 사양, 수량, 적층과 공급 상황에 따라 달라집니다. 먼저 링크 예산을 계산해 허용 가능한 Df와 삽입 손실을 정하는 편이 좋습니다.

PTFE는 드릴 가공 중 스미어와 변형을 관리해야 하며 홀 전처리에도 별도 공정이 필요할 수 있습니다. RO4000 계열은 FR-4와 유사한 공정으로 처리할 수 있는 장점이 있지만, 구체적인 공정 호환성은 제조사에 확인해야 합니다. RF 또는 고속 신호층에만 저손실 소재를 배치하는 혼합 소재 적층도 검토할 수 있습니다.
아래는 원문이 제시한 주파수별 소재 선택 예시입니다. 확정 규칙이 아니라 신호 길이, 허용 손실, 적층 구조를 검토하기 위한 출발점으로 사용해야 합니다.
| 동작 주파수 | 검토할 소재군 | 예시 소재 |
|---|---|---|
| 1 GHz 미만 | 일반 또는 중간 손실 FR-4 | 일반 FR-4, Isola 370HR |
| 1~10 GHz | 저손실 열경화성 소재 | Rogers RO4003C, Megtron 6 |
| 10~30 GHz | 저손실/초저손실 소재 | Rogers RO4350B, Isola Astra MT77 |
| 30~77 GHz 이상 | 초저손실 PTFE | RT/duroid 5880, Taconic TLY |
저손실 PCB 설계와 제조 시 확인할 사항
임피던스 제어와 전송선 최적화
저손실 소재의 Dk 공차가 작더라도 적층과 배선이 맞지 않으면 이점을 얻기 어렵습니다. 부품 실장과 튜닝이 필요한 외층에는 마이크로스트립을, 차폐와 방사 억제가 중요한 내층에는 스트립라인을 검토할 수 있습니다. 접지형 코플래너 도파관(CPWG)은 밀리미터파 설계에서 전계 제어에 활용됩니다. 전송선의 세부 구조는 마이크로스트립 설계 가이드도 참고할 수 있습니다.
- 목표 임피던스: RF 단일 종단 50 Ω, 고속 디지털 차동 100 Ω이 흔한 설계 목표입니다. 실제 목표는 인터페이스 사양에 맞춥니다.
- 주파수별 Dk: 1 MHz의 값을 10 GHz 설계에 그대로 적용하지 말고, 동작 주파수의 데이터시트를 사용합니다.
- 동박 거칠기: 5 GHz 이상에서는 도체 손실에도 주의합니다. 원문은 VLP 동박의 RMS 거칠기 1.5 µm 미만과 일반 전해 동박 3~5 µm를 비교합니다.
- 비아 전환: 비아 스텁이 문제가 되는 경우 백드릴 비아나 블라인드·매립 비아를 검토합니다. 10 GHz 이상이라는 숫자만으로 공정 선택을 확정할 수는 없습니다.
- 연속적인 기준면: 신호 아래의 접지 기준면이 끊기지 않도록 해 리턴 전류 경로를 확보합니다.
- 접지 스티칭 비아: CPWG 등에서는 원문 예시처럼 관심 주파수 최고값의 유효 파장 λ/20보다 작은 간격을 검토할 수 있습니다. 실제 간격은 구조와 시뮬레이션에 따릅니다.
에칭 정밀도와 공정 일관성
PTFE의 기계 드릴 가공에서는 스미어를 줄이기 위한 이송 속도와 공구 형상 관리가 필요할 수 있습니다. 마이크로비아에는 CO₂ 또는 UV 레이저 가공을 검토할 수 있지만, 소재와 홀 사양에 맞는지 확인해야 합니다. PTFE 표면의 동 도금 접착력을 확보하기 위해 플라즈마 또는 나트륨-나프탈렌 처리가 사용되기도 합니다.
원문은 밀리미터파 배선의 선폭이 0.5 mil(12.7 µm)만 변해도 임피던스가 수 Ω 달라질 수 있다고 설명합니다. 이는 배선 구조에 따라 달라지는 예시이므로 제조 공차를 일률적으로 0.5 mil 이하라고 가정해서는 안 됩니다. PTFE 또는 Rogers와 FR-4를 혼합 적층할 때도 소재별 수지 흐름과 경화 온도에 맞는 적층 조건이 필요합니다. PCB 적층 설계와 적층 소재 선택을 함께 검토하세요.
JLCPCB에서 저손실 PCB를 제작할 때
소재와 공정 사양 확인
JLCPCB의 고주파 PCB 서비스 페이지에는 Rogers RO4350B와 PTFE 계열 소재가 안내되어 있습니다. 원문은 RO4003C도 예로 들지만, 해당 소재의 주문 가능 여부는 현재 제품 사양과 견적 화면에서 별도로 확인해야 합니다. 필요한 주파수, 목표 임피던스, 적층 구조와 동박 사양을 제조사에 전달하면 적합한 공정을 검토하기 쉽습니다.

시제품 검증에서 양산까지
저손실 PCB는 소량 시제품에서 RF 측정과 링크 예산을 검증한 뒤 시험 생산과 양산으로 확대하는 경우가 많습니다. 원문은 시제품 5장을 예로 들지만, 최소 주문 수량과 납기는 소재·사양별로 달라지므로 주문 단계에서 확인해야 합니다. 시제품과 양산품의 적층, 에칭, 도금 조건을 비교하고 삽입 손실을 재측정하는 것이 좋습니다.
저손실 PCB FAQ
저손실 PCB란 무엇인가요?
고주파에서 손실 계수 Df가 작은 적층 소재로 만든 PCB입니다. 원문 FAQ는 Df 0.005 미만을 일반적인 기준으로 제시하지만, 소재 비교에는 측정 주파수를 함께 확인해야 합니다.
언제 일반 FR-4 대신 저손실 소재를 사용해야 하나요?
1 GHz 이상의 RF·밀리미터파 회로, PCIe Gen4/Gen5 같은 고속 디지털 설계에서 FR-4의 손실이 링크 예산을 초과할 때 검토합니다. 사용 여부는 주파수만이 아니라 배선 길이와 허용 손실로 판단합니다.
Rogers 소재와 PTFE 적층판의 차이는 무엇인가요?
Rogers RO4000 계열은 세라믹 충전 탄화수소계 열경화성 수지를 사용합니다. RT/duroid 5880 같은 PTFE 계열은 더 낮은 손실을 제공할 수 있지만 별도 가공 관리가 필요합니다. 정확한 특성은 모델별 데이터시트를 확인해야 합니다.
JLCPCB에서 저손실 PCB를 제작할 수 있나요?
JLCPCB는 고주파 PCB용 Rogers RO4350B와 PTFE 소재를 안내합니다. 모든 Rogers 모델과 적층 조합이 지원되는 것은 아니므로 프로젝트별 제작 가능 사양을 확인하세요.
결론
저손실 PCB는 5G, 차량용 레이더, 고속 네트워크 등에서 신호 감쇠를 관리하기 위한 소재 선택지입니다. 설계의 핵심은 Df와 Dk를 동작 주파수에서 확인하고, 선폭·적층·동박 거칠기와 제조 공차를 함께 검토하는 것입니다. 소재 성능뿐 아니라 실제 제작 공정과 측정 결과까지 확인해야 목표 신호 품질에 가까워질 수 있습니다.
인기 아티클
지속적인 성장
저손실 PCB란? 고주파 소재와 임피던스 설계 가이드
핵심 요약 저손실 PCB는 Rogers RO4003C, RO4350B 또는 PTFE 계열처럼 유전 손실이 낮은 소재를 사용합니다. GHz 대역의 RF 및 고속 디지털 회로에서는 소재의 손실 계수(Df), 유전율(Dk), 동박 표면 거칠기와 제조 공정을 함께 검토해야 신호 손실과 임피던스 변동을 관리할 수 있습니다. PCB 배선을 지나는 신호는 전송 과정에서 일부 에너지를 잃습니다. 일반적인 저속 회로에서는 그 영향이 작을 수 있지만, 수 GHz 이상의 RF 회로나 고속 데이터 링크에서는 배선 길이에 따른 손실이 설계 성능을 좌우합니다. 25 Gbps를 넘는 데이터 전송이나 밀리미터파 응용에서는 일반 FR-4의 유전 손실이 문제가 될 수 있습니다. 이 글에서는 저손실 PCB의 기준, 대표 소재, 설계와 제조 시 확인할 항목을 살펴봅니다. 실제 적용 가능 소재와 적층 구조는 제품별 제조 사양을 확인해야 합니다. 저손실 PCB란 무엇인가요? 손실 계수 Df와 유전율 Dk의 역할 저손실 PCB는 고주......
고속 PCB 스택업 설계: 층 배치·기준면·임피던스 가이드
핵심 요약 PCB 적층 구조는 신호층, 전원·접지층, 코어와 프리프레그의 순서 및 두께를 결정합니다. 고속 설계에서는 인접한 연속 기준면, 대칭적인 층 구성, 목표 임피던스에 맞는 유전체 간격이 중요합니다. 재료별 Dk·Df와 제조 가능한 적층 사양을 확인하고, 제작 전에 배선·비아·리턴 패스를 함께 검토해야 합니다. DRC를 통과한 6층 PCB라도 제작 후 신호 무결성이 기대에 못 미칠 수 있습니다. 원인이 배선 자체가 아니라 적층 구조일 때도 있습니다. PCB 스택업은 신호의 전송 경로, 전원 분배, 전자파 간섭(EMI)에 영향을 주는 기판의 기본 구조입니다. USB 3.0 허브나 DDR4 인터페이스처럼 임피던스가 중요한 회로라면 배선 전에 층 배치와 재료를 정해야 합니다. 이 글은 층 대칭, 기준면, 유전체, 재료 및 제조 시 확인할 사항을 정리합니다. 고속 PCB에서 적층 구조가 중요한 이유 신호 무결성과 전원 무결성 고속 배선은 전송선으로 동작합니다. 특성 임피던스는 배선 폭, 기준면......
백드릴 비아란? PCB 비아 스텁 제거와 고속 신호 무결성
핵심 요약 백드릴 비아는 도금 관통 비아에서 신호 경로에 쓰이지 않는 구리 스텁을 제거합니다. 이 글은 잔여 스텁 0.15 mm(약 6 mil) 미만을 목표로 하는 설계 사례와 5~10 Gbps 이상 신호에서 스텁이 미치는 영향을 설명합니다. 스텁이 15 mil(0.381 mm)을 넘거나 기판 두께가 1.2 mm 이상이라면 백드릴 적용을 검토할 수 있습니다. 실제 필요 여부와 달성 가능한 치수는 주파수, 적층 구조, 비아 형상 및 제조 조건에 따라 판단해야 합니다. 10 Gbps 이상의 고속 PCB에서는 비아 스텁이 임피던스 불연속을 만들어 반사와 공진을 유발할 수 있습니다. 백드릴은 관통 비아 도금 후 사용하지 않는 구리 배럴을 제어 깊이로 다시 드릴링하여 필요한 연결 경로만 남기는 공정입니다. 층 구성이나 배선 형상을 크게 바꾸지 않고 신호 경로를 개선할 수 있어 5G, PCIe, SerDes용 다층 기판에서 검토됩니다. 적용할 때는 제조 도면에 대상 비아와 드릴 깊이를 명확히 표시해야 합......
PCB 전송선로 설계: 마이크로스트립·스트립라인과 임피던스 제어
핵심 요약 PCB 전송선로는 USB 3.0, PCIe, DDR4, RF와 같은 고속 설계에서 중요합니다. 배선을 단순한 도선이 아닌 특성 임피던스를 가진 구조로 취급해야 반사, 누화, 감쇠를 관리할 수 있습니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 접지형 코플래너 도파관(GCPW) 중 용도에 맞는 구조를 선택하고, 연속된 기준면과 리턴 경로를 확보해야 합니다. 선폭·절연층·동박 형상은 제조 결과에도 영향을 받으므로 임피던스 계산과 시제품 측정을 함께 검토합니다. 설계 규칙 검사에서는 문제가 없었는데 시제품의 클록 파형에 링잉이 보이거나 아이 다이어그램이 닫힌 경험이 있나요? 고속 설계에서 동박 배선은 단순한 연결선이 아니라 PCB 전송선로입니다. 신호의 상승 시간이 짧아 배선 길이와 전파 지연을 무시할 수 없게 되면 선폭, 기준면과의 거리, 절연 재료, 코너 형상까지 신호 품질에 영향을 줍니다. USB 3.0, PCIe, DDR4에서는 수 cm의 배선도 전송선로로 다뤄야 할 수 있습니다. 이 글에서는......
코플래너 도파관(CPW) 설계: 고주파 PCB에서의 장점과 주의점
핵심 요약 코플래너 도파관(CPW), 특히 접지형 코플래너 도파관(GCPW)은 신호선 가까이에 귀환 경로를 두고 전자기장을 제한하는 고주파 PCB 전송선로입니다. 설계 조건에 따라 신호 무결성과 EMI 관리에 도움이 되며, 선폭과 간격을 함께 조정해 임피던스를 맞출 수 있습니다. 반면 간격의 제조 오차, 동박 거칠기, 기판의 유전율(Dk)·손실 계수(Df)에 민감하므로 필드 솔버 계산과 제조 가능성(DFM) 검토가 중요합니다. 높은 GHz 대역에서는 저손실 적층재도 함께 검토해야 합니다. RF·마이크로파 PCB에서 신호선 양옆에 같은 층의 접지 동박을 두는 이유는 무엇일까요? 이런 구조를 코플래너 도파관(CPW)이라고 합니다. 5G 기지국이나 77 GHz 차량용 레이더 같은 고주파 설계에 적용할 수 있는 전송선로 형태입니다. 1 GHz를 넘는 설계에서는 선로 구조가 신호 무결성, EMI, 제조 수율에 영향을 줄 수 있습니다. 마이크로스트립과 스트립라인도 널리 쓰이지만, CPW에는 고주파 설계에......
고성능 PCB를 위한 RF 회로 설계 가이드
핵심 요점 전송선 효과: 길이가 파장의 10분의 1을 넘는 배선은 반사를 줄이기 위해 임피던스를 50 Ω에 가깝게 제어해야 합니다. 연속된 리턴 경로: 배선 바로 아래에 끊기지 않는 접지면을 두어 심한 전자파 간섭(EMI)을 방지하십시오. 주파수에 맞는 적층재: 기본적인 2.4 GHz 설계에는 FR-4를 사용하고, 더 높은 주파수에서는 로저스 또는 PTFE 적층재를 고려하십시오. 제조 공차 관리: 비아 인덕턴스와 유전체 편차에 따라 임피던스가 달라지므로 적층 사양을 엄격하게 관리해야 합니다. RF 회로 설계는 PCB 배선을 단순한 전선으로 볼 수 없는 지점에서 시작합니다. 수백 MHz를 넘으면 동박 배선 자체의 임피던스와 손실, 전자파 방사를 고려해야 합니다. 따라서 배선도 설계가 필요한 회로 요소가 됩니다. 그 이유는 파장에 있습니다. 2.4 GHz 와이파이 신호는 FR-4 마이크로스트립에서 약 70 mm마다 한 주기가 반복됩니다. 따라서 수 mm의 급전선도 한 주기에서 무시하기 어려운 비중......