This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

고속 PCB 스택업 설계: 층 배치·기준면·임피던스 가이드

최초 게시일 Nov 23, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 23, 2026

2 분

표목(TOC)
  • 고속 PCB에서 적층 구조가 중요한 이유
  • PCB 적층 설계의 기본 원칙
  • 용도에 맞는 재료와 층 구성 선택
  • 적층 제조에서 확인할 사항
  • JLCPCB에서 고속 PCB 스택업 검토하기
  • PCB 스택업 FAQ
  • 결론

핵심 요약

PCB 적층 구조는 신호층, 전원·접지층, 코어와 프리프레그의 순서 및 두께를 결정합니다. 고속 설계에서는 인접한 연속 기준면, 대칭적인 층 구성, 목표 임피던스에 맞는 유전체 간격이 중요합니다. 재료별 Dk·Df와 제조 가능한 적층 사양을 확인하고, 제작 전에 배선·비아·리턴 패스를 함께 검토해야 합니다.

DRC를 통과한 6층 PCB라도 제작 후 신호 무결성이 기대에 못 미칠 수 있습니다. 원인이 배선 자체가 아니라 적층 구조일 때도 있습니다. PCB 스택업은 신호의 전송 경로, 전원 분배, 전자파 간섭(EMI)에 영향을 주는 기판의 기본 구조입니다. USB 3.0 허브나 DDR4 인터페이스처럼 임피던스가 중요한 회로라면 배선 전에 층 배치와 재료를 정해야 합니다. 이 글은 층 대칭, 기준면, 유전체, 재료 및 제조 시 확인할 사항을 정리합니다.

고속 PCB에서 적층 구조가 중요한 이유

신호 무결성과 전원 무결성

고속 배선은 전송선으로 동작합니다. 특성 임피던스는 배선 폭, 기준면까지의 거리, 중간 유전체의 유전율에 영향을 받습니다. 이 값들은 적층 구조로 결정됩니다. USB 3.0의 90 Ω 차동 임피던스와 PCIe의 85 Ω, DDR4 데이터선의 목표 임피던스는 해당 규격·세대·부품 사양을 기준으로 확인해야 합니다.

다층 PCB의 신호층과 기준면 적층 구조

전원층과 접지층이 가까우면 층간 커패시턴스가 생겨 전원 분배망의 고주파 노이즈를 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 글에서는 두 평면 사이 유전체가 4 mil일 때 약 90 pF/in²를 예시로 듭니다. 이 값은 유전율과 실제 구리 면적에 따라 달라지며 디커플링 커패시터를 무조건 대체하지는 않습니다.

잘못된 적층에서 나타나는 문제

  • 임피던스 불일치: 유전체 두께가 목표와 달라지면 반사가 커지고 아이 다이어그램이 나빠질 수 있습니다.
  • 크로스토크: 기준 접지층 없이 신호층끼리 인접하면 NEXT·FEXT 결합이 증가할 수 있습니다.
  • EMI: 기준면이 끊기거나 슬롯을 지나면 리턴 전류가 우회해 큰 루프를 만듭니다.
  • 휨과 박리: 비대칭 적층은 적층·냉각 응력을 불균형하게 만들어 납땜 신뢰성에도 영향을 줍니다.
  • 전원 노이즈: 전원·접지 평면이 멀면 층간 커패시턴스를 활용하기 어렵습니다.

이 영향은 신호 속도가 높을수록 커집니다. 이 글에서는 100 MHz 회로와 5 Gbps SerDes를 대비해 설명합니다.

PCB 적층 설계의 기본 원칙

층 배치, 대칭, 구리 밸런스

기판 중심을 기준으로 위아래의 재료와 구리 구성을 가능한 대칭으로 만들면 적층 후 냉각 과정의 응력 차이를 줄일 수 있습니다. 대표적인 4층 예시는 다음과 같습니다.

4층 PCB의 대칭 적층 예시

층기능예시
L1(상면)신호 및 부품1.2 mil 구리, L2까지 프리프레그
L2접지면(GND)1.2 mil 구리
L3전원면(VCC)1.2 mil 구리
L4(하면)신호 및 부품1.2 mil 구리, L3까지 프리프레그

이 예시는 각 외층 신호층에 인접한 기준면을 두는 구성입니다. L2와 L3의 전원·접지 평면이 전력 분배에도 기여합니다. 6층·8층에서도 필요한 신호층과 평면층을 배치하되, 제조 가능한 표준 적층과 대칭성을 우선 확인하십시오.

임피던스 제어와 기준면

마이크로스트립 또는 스트립라인의 임피던스는 유전체 두께, Dk, 동박 두께와 배선 형상에 따라 달라집니다. 이 글에서는 Dk 4.2~4.5의 FR-4, 기준면까지 4 mil일 때 폭 4~5 mil의 배선으로 50 Ω 단일 종단을 얻는 예시를 듭니다. 실제 선폭은 제조사 계산기와 완성 동박 두께를 기준으로 정해야 합니다.

기준면과 신호층 사이의 유전체 두께

차동 쌍 배선에서는 층 전환 전후의 기준면과 리턴 경로까지 확인해야 합니다.

  1. 각 고속 신호층에는 가급적 인접한 연속 기준면을 둡니다.
  2. 고속 차동 쌍의 기준면은 가능하면 접지면으로 구성합니다. 전원면을 사용할 때는 리턴 경로를 따로 검토해야 합니다.
  3. 비아로 층을 바꿀 때 양쪽 기준면의 네트가 다르면 리턴 전류가 지나갈 수 있는 스티칭 비아나 적절한 결합 경로를 마련합니다.
  4. 고속 배선 아래 접지면을 분할하지 않습니다. 리턴 전류가 우회하면 EMI가 커질 수 있습니다.
  5. 기판 가장자리의 평면 간 공진이 문제가 되면 접지 스티칭 비아를 검토합니다.

용도에 맞는 재료와 층 구성 선택

저손실 적층재와 프리프레그

FR-4는 널리 쓰이는 기판 재료입니다. 이 글에서는 Dk 4.2~4.7, Df 0.017~0.025를 예시로 들며 3 GHz 미만에서는 표준 FR-4, 5 GHz 이상에서는 저손실 재료 검토를 권합니다. 이는 일률적인 주파수 경계가 아닙니다. 전송 길이, 손실 예산, 재료 데이터시트와 주파수별 특성을 먼저 확인해야 합니다.

재료Dk (10 GHz)Df (10 GHz)Tg (°C)제시된 용도
표준 FR-44.2~4.70.017~0.025130~140범용, 3 GHz 미만 예시
중간 Tg FR-44.2~4.50.015~0.020150~160자동차·산업용
고Tg FR-44.0~4.40.012~0.018170~180무연 조립·서버
Panasonic Megtron 63.40.00218510 Gbps 이상 SerDes·백플레인
Rogers RO4003C3.380.0027280RF·마이크로파
Rogers RO4350B3.480.0037280RF 전력 증폭기
PTFE2.1~2.20.0009327밀리미터파·77 GHz 레이더

표의 수치는 제시된 재료 비교값입니다. Rogers RO4003C의 RF 용도는 최대 40 GHz를 예로 들지만, 실제 적용 범위는 채널 손실과 데이터시트에 따라 판단해야 합니다. 특히 Dk·Df와 Tg는 제품 등급 및 시험 방법에 따라 다르므로 제조사 데이터시트로 검증해야 합니다. 프리프레그는 코어와 구리층을 접합하며, 106·1080·2116·7628 등의 유리섬유 스타일에 따라 수지 함량과 최종 두께가 달라집니다. 106·1080은 얇은 간격에, 2116·7628은 더 두꺼운 적층에 사용됩니다.

표준 적층과 맞춤 적층

제조사의 표준 스택업은 일반적인 2층·4층 기판, ±10% 수준의 임피던스 허용차, 200 MHz 미만의 IoT·소비자 기기, 비용에 민감한 시제품에 적합할 수 있습니다.

±5% 이하의 엄격한 임피던스 허용차, FR-4와 Rogers 코어를 혼합한 구조, 순차 적층이 필요한 HDI·마이크로비아, 특정 유전체 간격이 필요한 고주파 설계에는 맞춤 적층을 검토합니다. 요청 시 목표 임피던스, 주요 주파수와 재료 선호도를 제조사에 전달하십시오.

표준 PCB 스택업과 맞춤 적층 구조 비교

적층 제조에서 확인할 사항

적층 정밀도와 층간 정렬

적층은 열과 압력으로 다층 PCB의 코어와 프리프레그를 접합하는 과정입니다. 수지 흐름과 경화 상태가 최종 유전체 두께 및 임피던스에 영향을 줍니다. 제시된 일반적인 조건은 170~185°C 승온, 250~400 PSI 압력, 최고 온도에서 60~90분 경화, 응력 감소를 위한 제어 냉각입니다. 재료별 실제 공정은 제조사의 레시피를 따릅니다.

층간 정렬 오차 예시로 이 글에서는 일반 다층 PCB에서 2~3 mil, HDI 마이크로비아에서 1 mil 이하를 제시합니다. 정렬이 맞지 않으면 비아-패드 연결과 임피던스에 영향을 줄 수 있습니다. 공차는 층수와 공정별 사양으로 확인해야 합니다.

유전체 두께와 보이드 관리

  1. 구리 밀도 차이: 국부적으로 수지가 흐르는 공간이 달라져 유전체 두께가 변할 수 있으므로 층별 구리 밸런스를 확인합니다.
  2. 수지 부족: 수지 함량이 적으면 빈 공간이나 박리가 생길 수 있습니다. 주변 구리 분포에 맞는 프리프레그가 필요합니다.
  3. 가압 균일성: 진공 적층과 패널 전반의 균일한 압력 관리로 공기 포집을 줄입니다.

이 글에서는 IPC-6012 Class 2의 유전체 두께 허용차를 대체로 ±10%, Class 3을 그보다 엄격한 기준으로 소개합니다. 이는 모든 기판의 고정 허용차로 보지 말고 적용 규격과 제조 계약을 확인해야 합니다. 단면 검사는 층 두께와 정렬 상태를 검증하는 방법입니다.

PCB 제조 견적 확인하기

JLCPCB에서 고속 PCB 스택업 검토하기

층수와 재료 옵션

JLCPCB는 2층부터 다층 PCB까지 표준 적층 옵션과 제어 임피던스 설계 자료를 제공합니다. 이 글에는 일반 FR-4와 RF 용도의 Rogers 계열 재료가 소개됩니다. 실제 선택 가능한 재료, 층수, 유전체 두께와 Dk는 주문 화면의 최신 사양을 확인해야 합니다. 제조사 스택업을 먼저 정하면 배선 폭을 추측하지 않고 계산할 수 있습니다.

JLCPCB 다층 PCB 스택업 예시

층 구성과 함께 고속 경성 PCB의 신호 무결성 요구도 제조 전에 확인하십시오.

DFM 검토 항목

Gerber 파일과 적층 사양을 제출하면 목표 임피던스에 맞지 않는 유전체 간격, 휨이나 정렬 문제가 우려되는 층 배치, 비아 구조의 제조 가능성, 구리 분포에 따른 두께 편차를 검토할 수 있습니다. 제작 전에 조정하면 기판을 받은 뒤 임피던스 문제로 재제작하는 위험을 낮출 수 있습니다.

시제품과 양산의 일관성

이 글에서는 소량 시제품과 대량 생산에 같은 재료·공정 관리 기준을 적용하고, 일부 PCB가 $2부터 시작하며 1~2일 생산 옵션이 있다고 설명합니다. 가격과 생산 기간은 시점·사양·수량에 따라 달라지므로 현재 견적으로 확인해야 합니다. EasyEDA를 사용하는 경우 스택업 설정, 배선, 제조 파일 생성과 발주 정보를 일치시키는 것도 중요합니다.

고속 PCB 적층 구조와 제조 파일 검토

PCB 스택업 FAQ

PCB 스택업이란 무엇인가요?

구리층, 코어, 프리프레그, 솔더 마스크의 배치와 두께를 정의한 구조입니다. 임피던스, 신호·전원 무결성, EMI와 기계적 신뢰성에 영향을 줍니다.

몇 층이 필요한가요?

간단한 마이크로컨트롤러 회로는 2층으로도 가능할 수 있습니다. USB 3.0이나 DDR4처럼 제어 임피던스가 필요한 설계는 보통 4층 이상, 여러 고속 버스와 고핀 수 BGA는 6층·8층 이상을 검토합니다.

코어와 프리프레그는 어떻게 다른가요?

코어는 동박이 접합된 완전 경화 적층판입니다. 프리프레그는 적층 중 열과 압력을 받아 흐르고 경화하면서 코어를 접합하는 반경화 시트입니다.

제어 임피던스는 어떻게 맞추나요?

제조 도면에 50 Ω 단일 종단 또는 100 Ω 차동 같은 목표값을 명시합니다. 제조사 계산기로 배선 폭을 정하고, 실제 유전체 두께와 동박 조건에 맞춰 허용차를 검토해야 합니다.

서로 다른 재료를 한 기판에 사용할 수 있나요?

RF·고속 기판에서는 Rogers 코어와 FR-4를 조합하는 등 혼합 적층을 사용할 수 있습니다. 열팽창계수 차이와 접합 신뢰성을 제조사와 확인해야 합니다.

20H 규칙은 무엇인가요?

접지면이 전원면 가장자리보다 유전체 두께 H의 20배 이상 바깥으로 확장되도록 권하는 경험칙입니다. 최신 고속 설계에서 효과는 논의 중이므로 보편적 해결책으로 보지 말고 가장자리 전계와 리턴 경로를 검토해야 합니다.

결론

고속 PCB의 성능은 배선 전에 정한 적층 구조에서 시작됩니다. 대칭적인 층 배치, 연속 기준면, 적절한 재료와 유전체 두께를 선택하면 임피던스 불일치, 크로스토크, 휨 위험을 줄일 수 있습니다. 표준 스택업으로 충분한지부터 확인하고, 필요한 경우 제조사와 맞춤 적층을 협의하십시오.

지속적인 성장