激光製造的印刷電路板在快速樣板製作中的應用
1 分鐘
在快節奏的電子產品開發領域,快速樣板製作對於縮短設計週期和快速將產品推向市場至關重要。傳統的 PCB 製造方法耗時且耗力,成本高昂,尤其對於小批量生產或樣板設計。目前有許多方法可以在家中以專業的方式準備 PCB,其中一些方法需要化學工藝和光刻步驟。其他方法則不那麼便捷,需要更大的機器。然而,雷射技術的進步徹底改變了 PCB 原型製作,縮短了周轉時間並提高了精度。雷射可以控制執行 PCB 製造中的許多不同步驟。例如:
- 雷射雕刻:選擇性地去除銅以創建電路痕跡。
- 雷射切割:將 PCB 基板精確切割成所需的形狀和尺寸。
- 雷射鑽孔: 以極高的精度創建微孔和孔。
這些技術使工程師能夠快速創建高解析度電路圖案,使其成為快速樣板製作的理想選擇。本文將探討雷射製造的PCB如何用於快速樣板製作、其優勢以及在設計過程中實施它們的最佳實踐。我們將詳細討論所有步驟,如需了解更多關於PCB製造的信息,請參閱我們最近發表的文章“ JLCPCB工廠如何製造PCB”。
激光技術在PCB製造中的興起:
激光技術已成為 PCB 原型製作領域的變革者,與傳統方法相比具有多項優勢:
1. 精度和準確度:可實現低至幾微米的公差。
2. 速度:最快 25 分鐘即可建立功能性 PCB。
3.靈活性:雷射可以與多種材料一起使用,包括FR1,FR4和柔性材料。
4.非接觸式加工:這是一種非接觸式方法,可消除電路板上的機械應力。
PCB設計中的雷射工藝:
- PCB 中的雷射打標
- PCB 中的雷射切割
- PCB 中的雷射燒結
- PCB 上的雷射鑽孔
PCB 中的雷射打標:
雷射在PCB打標方面也非常快。它們可以在幾秒鐘內蝕刻程式碼,同時防止應用區域周圍的材料受到任何損壞或變形。雷射打標還能在積體電路製造上提供資訊。在這一應用中,精度、效率和精準度至關重要。
傳統上,識別標記是透過字母數字的方式進行的,但由於PCB表面可用空間有限,識別方式受到限制。因此,標記因其能夠提供精確的標記而被用於PCB打標。
PCB 中的激光切割:
切割是PCB生產的一個重要環節,因為電路板需要使用帶有孔徑的模板進行設計,以便連接和焊接元件。光纖雷射可以在幾秒鐘內完成大批量PCB模板的切割。雷射切割PCB的光束可以穿透電路板材料,留下必要的孔徑,從而確保不會損害周圍材料的完整性。
在批量生產的情況下,此過程必須重複進行。 CNC激光PCB採用非接觸式切割方法,可防止材料損壞並最大程度地減少浪費。切割寬度可達極窄的0.0001英吋。尺寸精度為0.0005英吋。
PCB中的雷射燒結:
燒結被認為是固定 PCB 組件的完美解決方案,這種方法可以克服焊接問題,並能夠在 PCB 製造過程中形成更持久、更牢固、更一致的黏合。
雷射燒結為開發無需焊料的尖端PCB提供了機會。高密度電路適合採用此技術,進而提高穩定性。燒結時,將雷射照射到含銀粉末上。雷射產生的熱量使粉末達到熔點,然後冷卻形成牢固的連接。
PCB 上的雷射鑽孔:
雷射鑽孔在印刷電路板上鑽孔,從而實現多層之間的連接。我們家中的電子設備由使用雷射鑽孔的HDI板組成。即使在處理小尺寸時,雷射鑽孔製程也能確保精度。
雷射鑽孔利用雷射能量進行鑽孔。這與使用機器鑽孔完全不同。在PCB上鑽孔是為了放置元件並實現各層之間的互連。雷射能夠在平板強化玻璃上鑽出2.5至3mil的通孔。在非強化電介質上,它可以鑽出約1mil的通孔。
雷射製作PCB原型設計流程:
用於快速成型的雷射製作 PCB 的過程通常涉及以下步驟:
步驟 1 - 設計:工程師使用 CAD 軟體建立 PCB 佈局。
步驟 2 - 雷射雕刻和蝕刻:光纖雷射(例如 xTool F1 Ultra)可精確燒蝕銅,從而形成電路跡線。
步驟 3 - 鑽孔:雷射以高精度為元件和通孔鑽孔。
步驟 4 - 阻焊層應用:可使用雷射選擇性地去除阻焊層材料、露出焊盤並形成專業的表面效果。
步驟 5 - 電路板切割:最後,雷射切割出電路板形狀,完成實體原型。
步驟 6 - 雷射燒結:在先進的 PCB 原型製作中,雷射燒結導電油墨或金屬粉末以形成導電跡線。
選擇正確的雷射光源:
根據您的分板需求,選擇合適的雷射光源至關重要。 CO2 和 UV 雷射各有優缺點。
紫外線雷射器和二氧化碳雷射:
包含紫外線的雷射採用「冷」切割技術。紫外線雷射器易於控制邊緣的熱燒焦。因此,如果減少燒焦比速度更重要,那麼紫外線雷射是更好的選擇。另一方面,如果循環時間非常重要,那麼二氧化碳雷射是更好的選擇。二氧化碳雷射PCB可以幫助進行全面切割,並且更常用於創建穿孔切口。利用穿孔技術有助於減少燒焦,並使面板和電路板從切割機上裝卸更加容易。
此外,隨著材料厚度的增加,燒焦量和循環時間也會增加。如果可以在切割位置使用V型槽來製造面板,雷射切割可以更快、更清潔。
激光操作期間需要考慮的因素:
激光鑽孔時需要考慮一些因素,主要考慮這兩個因素;
銅厚度:目標銅層的最低厚度應為待鑽孔頂層銅層的兩倍。雷射是製作PCB微孔最有效的方法。雷射鑽孔微孔在PCB製造中至關重要。
疊層結構的非均勻性:使用雷射鑽孔時,疊層結構的非均勻性至關重要。不同材料吸收能量的速率各不相同。例如,FR4 樹脂吸收能量的速率與玻璃纖維完全相同。 BT 環氧樹脂的蒸發速度比玻璃快得多,因此在孔內會留下玻璃纖維。
挑戰與考慮:
雖然激光製造的PCB具有許多優勢,但也存在一些挑戰需要考慮。高品質的雷射系統價格昂貴,但它們通常能夠節省時間和成本,從而獲得回報。操作員需要接受培訓才能有效使用雷射系統並優化雷射製造設計。某些特殊的PCB材料可能不適合雷射加工。
結論:
激光是PCB製造中重要的專業設備。這些設備用途廣泛,可用於鑽孔、切割、打標和燒結PCB。由於其精度高,該設備是PCB製造商的首選。雷射器也採用非接觸式方法,使其易於在PCB生產中使用。雷射雕刻PCB可用於PCB生產。在家中擁有雷射機可以確保您以專業的方式更快地進行原型製作。
熱門文章
持續學習
什麼是電路板支架?類型、用途與選擇指南
電路板支架(又稱 PCB 支架)是一種用於固定印刷電路板(PCB)的工具,使其在焊接、除焊或測試等作業過程中不會移動。這些支架不僅提供便利,也能在精細作業中提升安全性與精準度。PCB 支架對於以下方面至關重要: ● 穩定性:確保 PCB 在整個組裝過程中牢固定位。 ● 對位:協助正確擺放元件,以實現精準焊接。 ● 安全性:在操作過程中保護 PCB 免受潛在損壞。 電路板支架可作為操作支撐,因為它能固定電路板,讓您自由旋轉、傾斜與調整電路板位置。也就是說,了解電路板支架的結構是掌握其用法的關鍵。 什麼是電路板支架? 電路板支架是一種機械夾具,設計用於夾緊並牢固固定 PCB,同時方便接觸兩面的元件。大多數電路板支架由一個底座與兩個形成夾具的直立結構組成。夾具末端提供固定電路板所需的夾爪。支架也可配備彈性彈簧,便於鬆緊夾具。穩定性與夾持力決定了電路板支架的功能表現。 這些工具通常可調整以適應不同板尺寸,並由耐熱材料製成。電路板支架能保持平衡與正確對位,避免任何錯位。這些支架有多種尺寸與設計,可適用於各種 PCB。 如何使用電路板支架: 現在已經了解支架的結構,下一步是分析其用途,詳述如下: 固定電路板:......
光阻在印刷電路板中的重要性
微影製程不僅廣為人知,更是製造半導體的唯一技術。此方法用於製造 PCB、IC 與其他電子元件。然而,最重要的是了解微影製程如何運作,以及光阻在其中扮演的角色。在蝕刻製程中製作導線時,會使用遮罩層。接著塗佈光阻並使其固化,蝕刻未覆蓋部分以形成導線。我們在 PCB 銅蝕刻製程中也採用相同作法。以下是幾個典型應用: 銅蝕刻的圖案轉移 導通孔與焊墊形成 電鍍遮罩 本文探討光阻在 PCB 製造中的重要性,包括其類型以及對電路板性能與品質的影響。 什麼是光阻? 一種感光高分子材料,稱為光阻 ,用於 PCB 製造的微影製程。當暴露於特定波長的光線(通常是紫外光)時,光阻會發生化學變化,實現選擇性蝕刻或金屬電鍍。本質上,它作為模板或遮罩,在基板上定義電路圖形。為提升其性能,該溶液會與多種其他物質混合。其主要成分包括: 樹脂:主要成分,提供黏性及其他特性。 溶劑:作為樹脂的載體並使其溶解。 感光劑:光活性物質,對光線產生反應。 添加劑:用於提升表面阻抗。 負型與正型紫外曝光: 負型紫外曝光: 此類光阻在紫外光照射下會固化。這些固化區域在顯影後會保留在 PCB 上。未曝光區域則在顯影過程中被移除。負型阻焊是 PCB ......
PCB 網印油墨與印刷技術背後的科學
您是否曾經好奇,在 PCB 製程中究竟使用了哪種工藝,才能讓網印永久存在?為何在極端條件下,這些油墨也不會脫落?順帶一提,網印是 PCB 最上層的白色標記,由元件標籤、商標與極性標示組成。今天,我們將一探背後的化學原理,並了解需要哪些印刷技術才能讓它們發揮作用。這些乾淨的白色線條背後,結合了迷人的材料科學、化學與精密印刷技術。本文將拆解: ⦁ PCB 網印是什麼及其重要性。 ⦁ PCB 製造中使用的油墨類型。 ⦁ 網印的印刷技術。 ⦁ 固化流程:油墨如何變得永久。 ⦁ 過程中常用的化學品與助劑。 1. 油墨:PCB 網印的化學 PCB 網印油墨並非一般辦公室印表機墨水可比。它們是專為承受焊接高溫及長年環境曝露而設計的高性能塗層。三大要素如下: 1. 基材 大多數 PCB 的 網印油墨以環氧樹脂系統為基礎,可耐受焊接高溫(回流焊約 260°C),並能抵抗 PCB 清潔劑與助焊劑殘留。某些高效能應用則使用 UV 固化丙烯酸油墨,具快速固化與高解析度優勢,適用於高密度 PCB。 2. 顏料 顏料提供顏色、遮蓋力與對比度。最常見的白色網印顏料為二氧化鈦 (TiO₂),具極高遮蓋力與優異抗紫外線性能,長時間......
激光製造的印刷電路板在快速樣板製作中的應用
在快節奏的電子產品開發領域,快速樣板製作對於縮短設計週期和快速將產品推向市場至關重要。傳統的 PCB 製造方法耗時且耗力,成本高昂,尤其對於小批量生產或樣板設計。目前有許多方法可以在家中以專業的方式準備 PCB,其中一些方法需要化學工藝和光刻步驟。其他方法則不那麼便捷,需要更大的機器。然而,雷射技術的進步徹底改變了 PCB 原型製作,縮短了周轉時間並提高了精度。雷射可以控制執行 PCB 製造中的許多不同步驟。例如: 雷射雕刻:選擇性地去除銅以創建電路痕跡。 雷射切割:將 PCB 基板精確切割成所需的形狀和尺寸。 雷射鑽孔: 以極高的精度創建微孔和孔。 這些技術使工程師能夠快速創建高解析度電路圖案,使其成為快速樣板製作的理想選擇。本文將探討雷射製造的PCB如何用於快速樣板製作、其優勢以及在設計過程中實施它們的最佳實踐。我們將詳細討論所有步驟,如需了解更多關於PCB製造的信息,請參閱我們最近發表的文章“ JLCPCB工廠如何製造PCB”。 激光技術在PCB製造中的興起: 激光技術已成為 PCB 原型製作領域的變革者,與傳統方法相比具有多項優勢: 1. 精度和準確度:可實現低至幾微米的公差。 2. 速度......
機器如何革新PCB絲印
印刷電路板 (PCB) 表面印刷的文字、符號、標記和圖像層稱為 PCB 絲印。作為 PCB 製造流程的一部分, 絲印是指將特定的油墨或類似油墨的物質印刷到 PCB 表面,從而提供有關元件位置、組裝說明和標識的資訊。對於生產高品質的印刷電路板 (PCB) 而言,精度和準確度至關重要。先進的PCB 絲印印刷機可帶來卓越的印刷效果。 PCB 絲印印刷機設計符合現代電子製造的嚴苛要求,提供精準可靠的印刷解決方案。 印刷機採用最先進的技術,確保最佳印刷性能。我們的機器配備了自動模板對準、可調刮刀壓力和精確控制系統等先進功能,即使面對複雜的PCB設計,也能提供一致且精準的印刷效果。 PCB網版印刷機設計提高效率和生產力。這種自動化解決方案無需人工幹預,可實現連續不間斷的印刷作業。這簡化了生產流程,降低了人力成本,並提高了產量。 在接下來的章節中,我們將更詳細地講解絲印印刷在PCB設計上的優勢。同時,我們也將講解絲印印刷的三種方法及其各自的優缺點。此外,我們也將探討絲印印刷機如何徹底革新PCB 絲印印刷製程。 什麼是PCB 絲印印刷? 想像一下那些缺乏方向/距離文字和地標的道路和街道。它們有意義嗎?同樣,PCB......