PCB 임피던스 제어 입문 가이드
1 분
- 회로의 임피던스:
- 임피던스 매칭이란?
- PCB 설계에서 일반적으로 사용되는 임피던스 라인:
- 임피던스 매칭 PCB 설계 고려사항:
- PCB 트랙의 임피던스 계산 및 측정:
- 결론:
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전송될 때 신호 라인의 상태 변화가 발생합니다. 이 변화는 회로를 통해 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 이 파동이 서로 다른 매체 사이의 경계를 만날 때 반사가 발생합니다. 이 경계에서 파동 에너지의 일부는 신호로 계속 진행하고 나머지는 반사됩니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 환경으로 소산될 때까지 반복됩니다.
전기 엔지니어에게 이 경계는 일반적으로 전기 임피던스의 변화로 정의됩니다. PCB 설계에서 반사는 신호가 트레이스를 따라 임피던스 불일치를 만날 때 발생합니다. 이 불일치로 인해 신호의 일부가 소스 쪽으로 반사되어 특히 고속 디지털 또는 RF 회로에서 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 발생합니다.
회로의 임피던스:
저항, 인덕터, 커패시터로 구성된 회로에서 전류 흐름을 방해하는 총 등가 저항을 임피던스라고 합니다. 임피던스는 저항성 요소와 반응성 요소로 구성됩니다. 저항은 회로 에너지를 열로 소산시킵니다. 회로에서 회수 가능한 에너지는 도체, 인덕터, 커패시터를 관통하고 둘러싸는 전자기장에 존재합니다.
임피던스는 일반적으로 기호 "Z"로 표시되며 옴(Ω) 단위로 측정됩니다. 복소수로 실수 부분은 저항(resistance), 허수 부분은 리액턴스(reactance)로 알려져 있습니다. 임피던스는 AC 회로에서 저항, 인덕턴스, 커패시턴스의 복합 효과입니다. 특정 회로의 임피던스는 일정하지 않으며, AC 주파수, 저항(R), 인덕턴스(L), 커패시턴스(C)에 의해 공동으로 결정되므로 주파수 변화에 따라 달라집니다.
임피던스 매칭이란?
임피던스 매칭은 신호 소스나 전송 라인과 부하 간의 호환성을 보장하는 방법입니다. 저주파 매칭과 고주파 매칭으로 분류할 수 있습니다. 전송 라인에 비해 파장이 상대적으로 긴 저주파 회로에서는 반사를 무시할 수 있습니다. 그러나 전송 라인 길이와 비슷한 짧은 파장을 가진 고주파 회로에서는 원래 신호에 중첩된 반사 신호가 신호의 형태를 바꾸고 신호 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.
신호 반사:
고주파에서 회로의 동작은 프린지 커패시턴스와 인덕턴스와 같은 기생 효과로 인해 변합니다. PCB 신호 트레이스도 전송 라인처럼 동작하며, 신호 트레이스를 따라 모든 지점에 임피던스가 있습니다.
결과적으로 원래 신호가 왜곡되며, 송신 측에서 전송하려 했던 내용이 수신 측에 도달할 때 변경될 수 있습니다. 따라서 왜곡 없는 신호 전송을 달성하려면 PCB 신호 트레이스가 일관된 임피던스를 유지해야 합니다.
PCB 설계에서 일반적으로 사용되는 임피던스 라인:
임피던스 매칭은 고주파 신호 반사를 효과적으로 줄이거나 없앱니다. 일반적으로 사용되는 임피던스 라인은 다음 네 가지 유형으로 분류할 수 있습니다:
1. 단일 종단 임피던스 라인:
단일 종단 임피던스 라인은 PCB의 단일 트레이스 임피던스를 의미하며 일반적으로 마이크로스트립과 스트립라인 두 가지 주요 유형으로 분류됩니다.
- 마이크로스트립 라인: PCB 외층의 신호 트레이스로, 내부 레이어에 바로 아래에 그라운드 플레인이 있습니다. 임피던스는 트레이스 폭, 트레이스와 그라운드 플레인 사이 유전체(절연 소재)의 두께, 소재의 유전율로 제어됩니다.
- 스트립라인: 일반적으로 PCB 내부 레이어에서 두 그라운드 플레인 사이에 끼워진 신호 트레이스입니다. 임피던스는 트레이스 폭, 트레이스 위아래의 유전체 두께, 유전율로 제어됩니다.
2. 차동 페어 임피던스 라인:
동일하고 반대 신호를 전달하는 두 개의 병렬 트레이스로, 일반적으로 고속 데이터 전송에 사용됩니다. 임피던스는 트레이스 폭, 트레이스 사이 간격, 소재의 유전체 특성으로 제어됩니다. 정규화된 임피던스는 90~110옴입니다.
3. 코플래너 단일 종단/차동 페어 임피던스 라인:
일반적으로 동일 레이어에서 트레이스 양쪽에 그라운드 플레인이 있는 외층의 신호 트레이스입니다. 임피던스는 트레이스 폭, 트레이스와 인접 그라운드 플레인 사이의 간격, 트레이스 아래 유전체의 두께, 유전율에 의해 결정됩니다. 정규화된 임피던스는 50옴(단일 종단), 90~100옴(차동 페어)입니다.
임피던스 매칭 PCB 설계 고려사항:
PCB 트랙의 임피던스 계산 및 측정:
임피던스 제어가 필요한 주문의 경우, 압축된 PCB 파일과 함께 표 또는 다이어그램 형태로 임피던스 요구사항을 제공하는 것이 필수적입니다. 트레이스 폭, 간격, 레이어 정보와 함께 트랙의 일반적인 임피던스 값이 아래 그림에 나열되어 있습니다.
JLCPCB 임피던스 계산기 사용:
JLCPCB의 "임피던스 계산기"를 열고 해당 레이어 스택업 및 보드 두께와 같은 기타 관련 파라미터를 선택하면서 임피던스 값을 입력하세요. 엔지니어링 데이터에서 해당 라인 폭과 간격을 설계하세요.
제조업체 중요 안내: "임피던스 제어"가 "예"로 선택된 주문의 경우, 저희 공장은 임피던스를 ±10% 허용 오차 내에서 제어합니다. "아니오"를 선택하면 임피던스를 제어하지 않지만, 라인 폭과 간격이 +/-20% 허용 오차 내에 있도록 보장합니다. 임피던스 제어는 현재 양면 보드에서는 지원되지 않습니다.
결론:

임피던스 매칭은 최적의 신호 전송을 보장하고 신호 무결성을 유지하는 고속 PCB 설계의 중요한 측면입니다. 임피던스 값, 라인 폭, 간격, 유전체 특성, 기준 레이어를 신중하게 고려함으로써 설계자는 신호 반사와 왜곡을 효과적으로 최소화할 수 있습니다. 임피던스 제어 라인을 구현하고 JLCPCB 임피던스 계산기와 같은 도구를 활용하면 설계 과정을 간소화하고 원하는 임피던스 값을 달성하는 데 도움이 됩니다. 적절한 임피던스 매칭 기술을 통해 설계자는 고속 PCB의 성능과 신뢰성을 향상시켜 현대 전자 시스템에서 전자 신호의 원활한 전송을 가능하게 할 수 있습니다.
지속적인 성장
고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
핵심 정리 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다. 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다. 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다. PCB에서 신호 전환이란? 신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다. 레이어 전환에서 발생하는 문제 비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다. 성능에 미치는 영향 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다. 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다. 타이밍: 전파 지연과 지터가 아......
모터 제어 기판의 기본: 역기전력 대책, 역접속 보호, 전원 라인과 GND 설계
전자공작에서 모터를 비롯한 코일 부품을 다루면 회로가 갑자기 불안정해지는 경우가 있습니다. LED를 켜기만 하는 회로와 달리 모터에는 비교적 큰 전류가 흐르며, 회전을 시작하거나 멈출 때 전원 라인이나 제어 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모터를 제어할 때는 부품의 종류뿐만 아니라 전류가 어디로 들어와 어디를 거쳐 돌아가는지를 생각하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 DC 모터를 사용하는 전자공작을 예로 들어 전원 라인, GND, 역기전력 대책, 역접속 보호 등 모터를 안전하게 구동하기 위한 기본을 정리합니다. 모터 구동 회로에서 전류의 흐름이 중요한 이유는? 전자공작에서 DC 모터는 전원만 연결하면 돌아가기 때문에 처음에는 단순한 부품처럼 보일 수 있습니다. 하지만 MCU로 회전을 제어하거나 스위치, MOSFET으로 켜고 끄는 경우에는 전류의 흐름을 제대로 고려해야 합니다. 특히 모터 제어 기판에서는 MCU가 다루는 작은 신호와 모터에 흐르는 비교적 큰 전류가 같은 기판 위에 섞여 있습......
PCB 임피던스 매칭 가이드: 신호 반사와 전송선로 설계
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전달되면 신호선의 전기적 상태가 변합니다. 이 변화는 회로를 따라 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 전자기파가 서로 다른 매질의 경계에 도달하면 일부 에너지는 계속 진행하고 나머지는 되돌아가며 신호 반사가 발생합니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 주변으로 소산될 때까지 반복될 수 있습니다. 전기 회로에서 이러한 경계는 주로 임피던스가 달라지는 지점입니다. PCB 트레이스의 임피던스가 중간에 변하면 신호 일부가 소스 방향으로 반사됩니다. 특히 고속 디지털 회로나 RF 회로에서는 파형 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 나타날 수 있습니다. 핵심 요약 신호 경로의 임피던스가 불연속적으로 변하면 반사가 발생합니다. PCB 임피던스 매칭에는 트레이스 폭과 간격, 유전체 두께와 유전율, 기준면 구성이 함께 작용합니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 차동 쌍 및 동일 평면 구조는 서로 다른 계산 조건을 사용합니다. 제조용 데이터에......
PCB 서멀 릴리프 패드 설계: 스포크 폭·간격과 적용 기준
핵심 요약 전원 플레인은 낮은 임피던스로 DC 전원을 분배하고 인접 신호의 기준 구조에 참여합니다. 분할 플레인 경계를 지나는 고속 신호는 리턴 경로 단절로 EMI와 신호 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 IC 전원 핀 가까이에 배치하고 전류 루프를 최소화해야 합니다. 동박 두께와 열 관리는 연속 전류, 허용 온도 상승 및 제조 조건을 기준으로 정합니다. 잘 설계된 PCB 전원 플레인은 능동 부품에 DC 전압을 분배하고 빠른 부하 변화에도 안정적인 전원 공급망(PDN)을 구성합니다. 인접한 연속 그라운드 플레인은 고속 신호에 낮은 인덕턴스 리턴 경로를 제공합니다. 구리 포어, 적층 간 커패시턴스, 분할 플레인과 비아 배치를 함께 계획해야 전압 강하와 전원 노이즈를 줄일 수 있습니다. 현대 PCB에서 전원 플레인의 역할 DC 전원 분배와 신호 리턴 경로 전용 전원 플레인은 좁은 전원 트레이스 대신 넓은 구리 영역으로 전원을 분배합니다. 전원 플레인과 인접한 연속 그라운드 플레인은 ......
PCB 설계에서 DC 5V 입력 이해: 핵심 고려사항
DC 5V 입력은 전자 프로젝트의 전압 조정과 호환성을 보장하는 PCB 설계의 중요한 측면입니다. 이 글에서는 DC 5V 입력의 중요성, 요구사항에 영향을 미치는 요소, DC 5V 입력 호환성을 위한 PCB 설계 모범 사례, 테스트 및 검증 기법, 실제 응용 분야, 그리고 PCB에서 5V 전원 공급 장치를 만드는 방법까지 살펴보겠습니다. DC 5V 입력의 중요성을 이해함으로써 엔지니어들은 견고하고 신뢰할 수 있는 PCB 설계를 만들 수 있습니다. I. DC 5V 입력이란? DC 5V 입력은 5볼트의 직류 전원 공급 전압을 의미하며, Arduino 및 Raspberry Pi와 같은 마이크로컨트롤러 기반 시스템, 센서 응용 분야(예: 온도 감지기, 동작 감지기), LED 조명 응용 분야 등 전자 프로젝트와 기기에서 널리 사용됩니다. 이러한 프로젝트와 기기들은 부품에 전력을 공급하고 최적의 성능과 신뢰성을 보장하기 위해 안정적이고 조정된 5V 입력에 의존합니다. 이러한 전자 시스템의 기능성과 정확한......
고속 PCB 설계를 위한 임피던스 매칭 이해
기술의 발전과 집적 회로의 응용이 점점 더 광범위해지면서 전자 신호 전송의 주파수와 속도가 계속 증가하고 있어, PCB 도체가 고성능 전송 라인을 제공해야 할 필요성이 높아졌습니다. 이러한 전송 라인은 소스에서 수신기 입력까지 신호를 정확하고 완전하게 전달하는 역할을 합니다. 이 요구사항은 임피던스 매칭의 필요성을 강조합니다. 일반적으로 Z로 표시되고 옴(Ω)으로 측정되는 전기 임피던스는 AC 회로에서 저항, 인덕턴스, 커패시턴스의 복합 효과를 의미합니다. 특정 회로의 임피던스는 일정하지 않으며, AC 주파수, 저항(R), 인덕턴스(L), 커패시턴스(C)에 의해 공동으로 결정되므로 주파수 변화에 따라 달라집니다. 임피던스 매칭이란? 임피던스 매칭은 신호 소스나 전송 라인과 부하 간의 호환성을 보장하는 방법입니다. 저주파 매칭과 고주파 매칭으로 분류할 수 있습니다. 전송 라인에 비해 파장이 상대적으로 긴 저주파 회로에서는 반사를 무시할 수 있습니다. 그러나 전송 라인 길이와 비슷한 짧은 파장을 ......