PCB의 HASL 및 ENIG 표면 마감 비교
1 분
- HASL이란 무엇입니까?
- HASL의 장점
- HASL의 단점
- ENIG란 무엇인가요?
- ENIG의 장점
- ENIG의 단점
- 적용 적합성
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB)에 적합한 표면처리법을 선택하는 것은 성능, 신뢰성 및 수명을 보장하는 데 중요합니다. 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 표면처리법은 HASL(Hot Air Solder Leveling)과 ENIG(Electroless Nickel Immersion Gold)입니다. 이러한 표면처리 각각은 뚜렷한 장점과 단점을 제공하므로 다양한 응용 분야에 맞게 사용해야 합니다. 이 기사에서는 HASL과 ENIG를 비교하여 PCB 프로젝트에 가장 적합한 표면처리를 결정하는 데 도움을 드리겠습니다.
HASL이란 무엇입니까?
HASL(열풍 솔더 레벨링)은 PCB를 용융된 솔더 욕조에 담근 다음 열풍 칼(hot air knife)을 사용하여 과도한 솔더를 제거하고 구리 패드 위에 균일한 코팅을 남기는 표면 마감 기술입니다. HASL은 납 함유 또는 무연 솔더를 사용하여 수행할 수 있으며, 후자가 더 환경 친화적이고 RoHS(유해 물질 제한) 표준을 준수합니다.
HASL 표면 마감
HASL의 장점
1. 비용 효율성 : HASL은 가장 경제적인 표면 마감 중 하나이므로 비용에 민감한 프로젝트에 많이 사용됩니다.
2. 우수한 납땜성 : 납땜 코팅은 탁월한 납땜성을 제공하므로 조립 중에 안정적인 납땜 접합을 더 쉽게 얻을 수 있습니다.
3. 폭넓은 가용성 : HASL은 잘 확립된 프로세스이며 대부분의 PCB 제조업체에서 많이 사용할 수 있습니다.
HASL의 단점
1. 열 스트레스 : HASL 공정에서 발생하는 높은 온도는 열적 스트레스를 일으킬 수 있어, 특히 얇은 PCB의 경우 휘어지거나 층간 박리가 발생할 수 있습니다.
2. 불균일한 표면 : HASL은 표면 마감을 불균일하게 만들 수 있으며, 이는 미세 피치 부품과 표면 실장 기술(SMT)에 문제를 초래할 수 있습니다.
3. 산화 : 시간이 지나면서 납땜 코팅이 산화되어 납땜성 및 PCB의 장기 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다.
ENIG란 무엇인가요?
ENIG(무전해 금도금)은 무전해 니켈 층과 그 위에 얇은 침금층으로 구성된 2층 금속 코팅입니다. 니켈 층은 구리를 보호하는 장벽 역할을 하며 금이 결합할 수 있는 표면을 제공합니다. 금층은 산화를 방지하고 납땜 가능한 표면을 제공합니다.
ENIG의 장점
1. 평평하고 매끄러운 표면 : ENIG는 매우 평평하고 매끄러운 표면을 제공하여 미세 피치 구성 요소 및 고밀도 상호 연결(HDI)에 이상적입니다.
2. 우수한 납땜성 : 금층은 장기간 보관 후에도 우수한 납땜성을 보장합니다.
3. 내구성 : ENIG는 산화 및 부식에 대한 저항력이 뛰어나 열악한 환경 및 장기적인 신뢰성이 필요한 응용 분야에 적합합니다.
4. 무연 : ENIG는 본질적으로 무연이므로 RoHS 표준을 준수합니다.
ENIG의 단점
1. 더 높은 비용 : ENIG는 추가 재료(니켈 및 금) 및 관련 처리 단계로 인해 HASL보다 비쌉니다.
2. 블랙 패드 증후군 (Black Pad Syndrome) : ENIG는 니켈 층이 부서지기 쉽고 납땜 연결 불량을 일으키는 현상인 "블랙 패드 증후군"에 취약할 수 있습니다. 적절한 공정 관리를 통해 이 위험을 완화할 수 있습니다.
3. 복잡한 프로세스 : ENIG 프로세스는 더 복잡하며 일관된 품질을 보장하기 위해 더 엄격한 공정 관리가 필요합니다.
적용 적합성
- 가전제품(소비자 전자 제품) : HASL은 비용이 중요한 요소이고 보드가 극한 환경 조건에 영향을 받지 않는 가전제품에 자주 사용됩니다.
- 고성능 전자 장치 : ENIG는 통신, 항공우주, 의료 기기, HDI(고밀도 상호 연결) 보드와 같이 신뢰성과 정밀도가 중요한 고성능 애플리케이션에 선호됩니다.
결론
HASL과 ENIG 표면 마감 중에서 선택하는 것은 특정 응용 분야 요구 사항과 예산 제약에 따라 달라집니다. HASL은 비용 효율적이고 널리 사용 가능한 옵션으로 많은 표준 애플리케이션에 적합합니다. 그러나 고밀도 또는 장기간 적용을 위해 평평하고 안정적이며 내구성이 뛰어난 마감이 필요한 경우에는 높은 비용에도 불구하고 ENIG가 더 나은 선택일 수 있습니다.
각 표면 마감의 장점과 단점을 이해하면 PCB 설계 및 제조 요구 사항에 가장 적합한 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있습니다.
지속적인 성장
PCB 솔더 마스크 색상별 특징과 선택 기준
핵심 요약 솔더 마스크 색상은 외관뿐 아니라 AOI 검사 대비, 빛 반사와 열 흡수 조건에도 영향을 줄 수 있습니다. 실제 신뢰성은 색상만으로 결정되지 않습니다. 그린은 널리 사용되는 기본 색상으로, 제조 및 검사 조건을 정하기 쉽습니다. 납기와 수율은 주문 사양에 따라 확인해야 합니다. 화이트는 빛을 반사하므로 LED 설계에, 블랙은 빛 반사를 줄이거나 어두운 외관이 필요한 제품에 적합할 수 있습니다. 레드와 옐로는 프로토타입·디버깅에서 육안 대비를 높이는 선택지가 됩니다. JLCPCB는 그린, 블루, 레드, 블랙, 화이트, 퍼플, 옐로의 7가지 기본 색상을 제공합니다. 최소 솔더 마스크 브리지와 가격은 색상·동박 두께·주문 조건에 따라 다릅니다. 솔더 마스크 색상은 단순한 외관 선택만은 아닙니다. 자동 광학 검사(AOI)와 수동 조립 검사에서의 대비, LED의 빛 반사, 태양광을 받는 보드의 열 흡수 등에 영향을 줄 수 있습니다. 다만 장기 신뢰성이나 열 관리 성능은 색상 하나로 결정할 수......
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......