PCB 레이어 설명: 스마트 스택업, 표준 및 디자인 관행을 통한 더 나은 보드 구축
1 분
- 효과적인 PCB 레이어 스택업 계획하기
- PCB 레이어 표준 및 가이드라인 준수
- 고급 PCB 레이어 설계 기법
- 일반적인 PCB 레이어 트러블슈팅 및 수정
- 자주 묻는 질문 (FAQ)
PCB는 회로 기판을 형성하기 위해 함께 쌓인 구리와 절연 시트의 샌드위치입니다. 각 PCB 레이어는 특정 목적을 가집니다. 예를 들어 일부는 신호를 전달하고(부품을 연결하는 트레이스), 다른 것들은 전원이나 그라운드를 위한 견고한 플레인으로 기능합니다. PCB 레이어를 건물의 층으로 생각해 보세요. 각 층은 서로 다른 역할을 가질 수 있습니다. 한 층에는 사무실(신호), 다른 층에는 창고(그라운드/전원)가 있는 것처럼 생각할 수 있습니다. 레이어 수는 설계 복잡도에 따라 1개에서 고급 전자기기에서는 10개 이상까지 다양합니다. 이 글에서는 스택업에서 이러한 레이어를 효과적으로 배치하는 방법을 알아보겠습니다. EMI를 최소화하고 회로의 신호 무결성을 높이는 방법도 다룹니다. 모두 레이아웃이 어떻게 수행되는지와 사용자가 어떻게 배치하는지에 관한 것입니다.
단층 vs 다층 PCB의 레이어 정의
가장 기본적인 것은 단층 PCB입니다. 보드 한쪽에만 구리가 있어 제조 비용이 낮습니다. 이것이 LED 드라이버와 같은 저비용 회로에 적합한 이유입니다.
표준은 양면 PCB 사용입니다. 상단과 하단 모두 구리가 있어 라우팅 옵션이 두 배가 됩니다. 두 레이어는 레이어 간 신호 이동을 허용하는 비아라는 작은 구멍으로 연결됩니다.
다층 PCB는 세 개 이상의 구리 레이어를 사용합니다. 일반적으로 신호 레이어 사이에 배치된 내부 전원 및 그라운드 플레인을 가집니다. 스마트폰, 노트북, 의료 기기를 포함한 하이테크 기기는 고밀도 라우팅과 매우 엄격한 노이즈 관리가 필요한 다층 구조를 자주 사용합니다.
단순에서 복잡한 레이어 구성으로의 발전
초기 전자기기는 종종 단층이나 양면 보드로 충분했습니다. 하지만 기기가 더 복잡해지고 속도가 증가하면서 설계자들은 더 많은 레이어를 쌓아야 했습니다. 추가 레이어마다 교차 없이 연결을 라우팅할 더 많은 공간이 생깁니다. 최적 레이어 수는 기능적 요구사항과 제조 가능성 제약에 따라 달라집니다. 실제로 저가 제품은 비용 효율을 위해 2~4레이어를 사용합니다. 중간급 설계는 일반적으로 6레이어를 사용하고, 최첨단 고속 시스템은 8레이어 이상을 자주 사용합니다. 8레이어 보드는 "고속/고밀도 설계에 가장 적합"하며, 여러 플레인 쌍이 우수한 EMI 억제와 전원 안정성을 제공합니다.
효과적인 PCB 레이어 스택업 계획하기
스택업은 위에서 아래로 모든 구리 및 유전체 레이어의 순서 있는 배열입니다. 트레이스를 라우팅하기 전에 스택업을 올바르게 설정하는 것이 중요합니다. 4, 6, 8레이어 PCB에서 임의의 레이어를 선택하고 트레이스를 그릴 수 없으며, 모든 레이어가 신호로 처리되지 않습니다. 레이어를 무작위로 선택하면 심각한 신호 무결성 문제가 발생할 수 있습니다. 스마트 레이어 스택은 전류에 명확한 리턴 경로와 고속 라인에 제어된 임피던스를 보장합니다.
신호, 전원, 그라운드 레이어의 전략적 배치
그라운드 및 전원 플레인(디커플링 쌍): 견고한 그라운드와 전원 플레인을 보드 스택 중앙에 배치하세요. 인접할 때 이들은 내장 커패시터처럼 작동하여 우수한 디커플링을 제공합니다. 이는 에너지 전달이 더 쉬워지면서 루프 인덕턴스와 전체 시스템 노이즈를 줄입니다. 신호 레이어 아래의 연속적인 그라운드 플레인은 리턴 전류에 짧고 저인덕턴스 경로를 제공합니다. 필요한 경우가 아니면 플레인의 분리나 절단 위로 고속 트레이스를 라우팅하지 마세요. 갭을 반드시 교차해야 한다면 스티칭 비아를 사용하여 리턴 경로를 연결하세요.
신호 레이어 배치: 가장 중요한 신호를 기준 플레인에 바로 인접한 레이어에 배치하세요. 항상 신호 트레이스 아래에 견고한 그라운드 플레인을 배치하여 신호 무결성을 유지하고 EMI를 줄이세요. 예를 들어, 4레이어 보드에서는 다음과 같이 사용할 수 있습니다:
- 상단 = 신호
- 레이어 2 = 그라운드
- 레이어 3 = 전원
- 하단 = 신호
이 방식으로 각 외층 신호 레이어는 플레인에 긴밀하게 결합되어 안정적인 임피던스를 유지합니다.
4, 6, 8레이어 보드의 일반적인 스택업 패턴

1) 4레이어 보드: 표준 4레이어 스택업은 일반적으로 상단(신호/부품) - 레이어 2(그라운드) - 레이어 3(전원) - 하단(신호/부품)입니다. 라우팅 밀도와 임피던스 제어 사이의 합리적인 트레이드오프를 제공하고 비용이 크지 않기 때문에 많은 임베디드 프로젝트와 RF 모듈에서 사용됩니다.
2) 6레이어 보드: 6레이어로 올라가면 활용할 공간이 많아집니다. 두 가지 구성:
- 패턴 A: 신호 GND 신호 신호 PWR 신호(하단).
- 패턴 B: 신호 GND 신호 PWR GND 신호.
패턴 A는 라우트 혼잡을 해소하는 데 기여하는 추가 내부 신호 레이어를 가집니다. 패턴 B는 전원 플레인을 두 그라운드 플레인 사이에 두어 노이즈 제거에 탁월합니다. 패턴 A는 전원 분배가 좋아야 할 때, 패턴 B는 노이즈 내성이 가장 중요한 고려사항일 때 사용하는 경향이 있습니다.
3) 8레이어 보드: 일반적인 레이아웃은 다음과 같습니다: 상단(신호) GND 신호 전원 신호 GND 하단(신호). 중앙에 두 개의 전원 플레인과 2번째 및 7번째 레이어에 그라운드 플레인이 위치합니다. 이것이 고속 설계의 황금 규칙입니다. 여러 플레인 쌍이 루프 면적을 줄이고 방사 노이즈를 감소시킵니다.
성능을 위한 두께와 소재 균형 조정
구리 두께/구리 무게: 두꺼운 구리는 더 많은 전류를 전달하고 열을 분산시킬 수 있지만 임피던스에도 영향을 미칩니다. 더 두꺼운 구리 트레이스로 인해 더 얇은 구리와 동일한 임피던스에 도달하려면 더 넓거나 간격이 있는 구리 배선이 필요합니다. 스택업을 만들 때 현재 요구사항에 맞는 구리 무게를 선택하세요.
유전체 두께: 트레이스 임피던스는 신호 레이어와 기준 플레인 사이의 거리에 의해 직접 결정됩니다. 예를 들어, Dk 약 4.2인 1.6mm 보드에서 5mil(0.127mm) 트레이스는 기준 플레인에서 0.2mm 떨어져 있을 때 약 50옴에 근사합니다. 유전체를 얇게 하면 임피던스가 감소하고 유전체 두께를 늘리면 임피던스가 증가합니다.
보드 및 소재 두께: 일반적인 PCB 리지드 보드는 0.6mm에서 2.0mm 이상입니다. 더 두꺼운 보드는 열을 더 잘 분산시키고 히트 싱크 역할을 합니다. 매우 얇은 보드는 유연할 수 있지만 어셈블리 시 휨이나 균열에 더 취약합니다.
유전체 소재: FR-4 라미네이트는 Dk 약 4.3의 표준 보드 소재로 사용됩니다. RF나 매우 고속의 신호의 경우 설계자는 신호 손실을 최소화하기 위해 더 낮은 Dk와 손실 탄젠트를 가진 Rogers 소재나 PTFE 기반 기판과 같은 저손실 소재를 선택할 수 있습니다. PCB 소재는 스택업 거리 설정에도 역할을 합니다. 수많은 임피던스 계산기(JLCPCB의 것 포함)가 적절한 두께를 선택하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
PCB 레이어 표준 및 가이드라인 준수
품질 있는 PCB 설계는 단순히 직관에 기반한 것이 아니라 업계 표준과 모범 사례를 준수해야 하며, 중요한 레이어가 관련될 때는 더욱 그렇습니다. IPC(인쇄 회로 연구소) 표준은 PCB 설계에서 일관성과 신뢰성을 위한 가장 일반적인 표준입니다:

- IPC-2221/2222(일반 및 리지드 보드 설계): 이들은 트레이스 폭, 간격, 레이어 스택 최적화의 일반 규칙을 구성합니다. 특정 전류와 함께 사용할 수 있는 최소 트레이스 폭을 결정하는 공식을 제공합니다. IPC-2221을 따르면 트레이스가 과열되거나 아크가 발생하지 않고 전체 레이어 스택이 충분한 유전체 간격을 갖도록 보장합니다.
- IPC-2141(고속 설계): 이 표준은 고속 보드에서의 신호 무결성 및 임피던스 제어에 대한 권장 사항을 제공합니다. 반사와 손실을 줄이기 위해 트레이스와 레이어 스택을 만드는 방법을 설명합니다. IPC-2141은 차동 쌍과 단일 종단 임피던스를 올바르게 유지하는 데 도움이 됩니다.
- IPC-2152(열 관리): 열은 보드를 파괴할 수 있습니다. IPC-2152는 트레이스의 안전한 두께를 계산하고 뜨거운 부품이 안전하게 방열할 수 있도록 써멀 릴리프를 적용하는 데 도움을 줍니다. 구리 플레인과 써멀 비아 설계를 결정하는 데 유용합니다.
이러한 표준을 따르면 신뢰성이 향상되고 제조 가능성이 단순화되며 규정 준수가 이루어집니다. 대부분의 PCB CAD 패키지는 실제로 설계 중에 이러한 가이드라인 적용을 지원하는 IPC 규칙 검사기를 가지고 있습니다.
임피던스 제어 및 레이어 대칭 요구사항
1) 제어 임피던스: 모든 고속 라인은 일반적으로 단일 종단 신호의 경우 50Ω, 차동 신호의 경우 100Ω이라는 특정 임피던스를 목표로 합니다. 그 임피던스는 레이어 형상과 트레이스와 기준 플레인 사이의 유전체 간격에 의해 결정됩니다. 고정된 스택업을 사용한 후 목표값에 맞도록 트레이스 폭과 간격을 조정하세요. IPC와 PCB 제조업체의 스택 테이블이 이 값을 안내할 수 있습니다. 예를 들어, JLCPCB는 레이어 두께와 소재를 고려하여 트레이스 폭을 추천하는 임피던스 계산기를 제공합니다.
2) 레이어 대칭: 잘 제어된 임피던스 보드는 일반적으로 중앙을 기준으로 대칭입니다. 즉, 중간 플레인 위의 유전체 두께와 구리 분포가 아래의 것을 미러링합니다. 대칭은 보드의 한쪽이 다른 쪽과 다른 속도로 경화되거나 팽창하는 것을 방지하여 보우/휨을 방지합니다. 불균형 스택은 "제조 중 휨을 유발하여 신호 무결성 문제로 이어질 수 있습니다". 이를 충족시키기 위해 설계자들은 종종 PCB 데이터시트에 대칭 레이어 방식을 지정합니다.
3) 신호 쌍 라우팅: 차동 쌍 및 기타 매칭된 넷의 경우 단일 레이어에 유지하고 동일한 트레이스 길이와 간격을 유지하세요. 이는 임피던스 균형을 보존합니다. Sierra Circuits는 길이를 몇 mil 이내로 맞추고 스큐를 방지하기 위해 차동 쌍을 대칭으로 유지하도록 권장합니다. 쌍이 레이어를 교차해야 한다면 동일한 비아 홀을 통해 함께 교차하도록 하세요.
레이어 할당을 위한 고속 설계 규칙
- 전용 기준 플레인: 항상 각 고속 넷에 깔끔한 리턴 경로를 제공하세요. 일반적으로 해당 레이어 바로 아래에 방해받지 않는 그라운드 플레인을 의미합니다. 없으면 리턴 전류가 인접 레이어를 통해 우회하여 노이즈와 지터를 유발할 수 있습니다. 신호를 기준 플레인에 인접하게 배치하세요.
- 플레인 분리 피하기: 두 플레인 사이의 갭 위로 빠른 신호를 라우팅하지 마세요. 플레인이 분리된 경우(절반은 GND, 나머지 절반은 PWR) 그 분리를 교차하는 신호는 로컬 리턴 경로가 없습니다. 교차가 불가피하다면 해당 위치에서 두 플레인 절반을 묶는 스티칭 비아를 추가하세요.
- 아날로그와 디지털 분리: 혼합 신호 설계에서 아날로그 및 디지털 섹션에 서로 다른 레이어와 때로는 구리 필을 할당하세요. 이는 노이즈가 많은 디지털 스위칭을 민감한 아날로그 트레이스와 격리된 자체 플레인에 유지합니다.
- 차동 쌍: 고정된 간격으로 자체 레이어에 차동 쌍을 유지하세요. 레이어 스택이 올바른 차동 임피던스를 제공하도록 보장하세요. 가능하면 루프 인덕턴스를 최소화하기 위해 각 쌍을 견고한 그라운드 플레인에 인접한 레이어에 라우팅하세요.
고급 PCB 레이어 설계 기법
여러 레이어에 걸친 라우팅 전략
- 신호 그룹화: 관련 신호나 버스 신호를 동일한 레이어에 함께 라우팅하세요. 예를 들어, 모든 메모리 주소 라인을 한 레이어에, 데이터 라인을 다른 레이어에 배치하세요. 이는 라우팅을 깔끔하게 유지하고 타이밍 분석을 단순화할 수 있습니다.
- 비아 사용 최소화: 각 비아는 기생 커패시턴스와 인덕턴스를 추가합니다.
- 비아 스티칭: 민감한 영역의 경계 주위와 커넥터 근처에 그라운드 비아 "펜스"나 스티칭을 배치하세요. 이는 플레인을 함께 묶고 노이즈 전류에 로컬 리턴 경로를 제공합니다.
레이어 선택을 통한 열 및 EMI 완화
열 분산: 구리는 우수한 열전도체입니다. 내부 구리 플레인은 자연스럽게 히트 스프레더 역할을 합니다. 레이어가 많을수록 열을 흡수할 구리가 많아집니다. 더 많은 레이어는 열 분포를 도와주고 내부 구리 플레인이 스프레더 역할을 합니다. 전력 소비가 많은 설계의 경우 열 관리를 위한 내부 플레인을 전용으로 지정하고 고온 부품 아래에 써멀 비아를 추가하여 해당 플레인에 연결하세요.
EMI 차폐: 견고한 플레인은 방사에 대한 차폐 역할을 합니다. 여러 그라운드/전원 쌍을 갖는 것은 신호 전류의 루프 면적을 줄입니다. 여러 플레인 쌍을 갖춘 8레이어 보드는 많은 리턴 경로를 제공하고 방사 필드를 제한하여 우수한 EMI 성능을 달성합니다.
일반적인 PCB 레이어 트러블슈팅 및 수정
신중한 계획에도 불구하고 문제가 발생할 수 있습니다. 일반적인 레이어 관련 문제를 발견하고 수정하는 방법은 다음과 같습니다:
불량 스택업으로 인한 신호 무결성 문제 파악
이상한 동작을 보이는 신호는 종종 스택업 문제로 거슬러 올라갑니다. 예를 들어, 불일치한 유전체로 인해 트레이스의 임피던스가 갑자기 변경되면 고속 라인에서 반사나 비트 오류가 나타납니다.
진단하려면:
- 오실로스코프와 TDR 아이 다이어그램이 예상치 못한 반사를 보여주는지 확인하세요. 이는 종종 잘못된 레이어 간격으로 인한 임피던스 불일치를 시사합니다.
- 리턴 경로를 확인하고 그라운드 연속성 확인 또는 시뮬레이션을 사용하여 각 신호 레이어에 인접한 플레인이 실제로 그라운드인지 확인하세요.
- 서로 다른 레이어의 병렬 트레이스가 간섭을 일으키는지 살펴보세요. 불충분하게 디커플링된 플레인을 공유하고 있을 수 있습니다.
증상을 레이어 배치와 연관시킴으로써 종종 잘못된 레이어 선택을 정확히 찾아낼 수 있습니다.
크로스토크, 노이즈, 휨 문제 해결

크로스토크와 노이즈: 신호가 서로 결합될 때 두 신호 사이에 일부 에너지가 공유되어 신호가 손상되고 크로스토크가 발생합니다. 일반적인 해결 방법은 신호 간 거리를 늘리거나 접지된 레이어를 추가하는 것입니다. 또 다른 방법은 신호 중 하나를 즉각적인 그라운드 기준이 이미 있는 다른 레이어에 재할당하는 것입니다. 또한 가능한 한 전원과 그라운드 플레인 사이에 디커플링 커패시터를 가깝게 추가하여 넓은 주파수 범위에서 전기적으로 연결되도록 하세요. 노이즈가 극도로 심한 경우에는 특별히 노이즈가 많은 라인 사이에 얇은 그라운드 플레인이나 가드 트레이스를 추가할 수 있습니다.
휨: 완성된 보드가 곧지 않거나 비대칭적이라면 스택 대칭이 가장 중요합니다. 스택의 양쪽이 서로 동일하도록 구리와 프리프레그를 다시 레이아웃해야 합니다. 예를 들어, 중간 플레인 위의 유전체와 구리는 아래의 것과 균형을 이루어야 합니다. 양쪽에 구리 클래딩이 있는 동일한 수의 코어를 적용하세요. 업계 규칙에 따르면 균형 잡힌 스택이 대부분의 보우 문제를 근본적으로 없앱니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)
Q: 다층 PCB는 왜 그렇게 많은 레이어를 가지나요?
A: 더 많은 레이어를 통해 복잡한 회로를 콤팩트한 공간에 라우팅하고 전원 및 그라운드를 위한 전용 플레인을 제공할 수 있습니다. 추가 레이어마다 연결을 위한 더 많은 공간이나 전원/그라운드를 위한 견고한 구리 시트가 생깁니다.
Q: PCB 스택업이란 정확히 무엇인가요?
A: PCB 스택업은 보드에 있는 모든 구리 및 절연 레이어의 수직 순서입니다. 간단히 말해, PCB 샌드위치에서 빵(구리)과 속재료(절연체)를 어떻게 "쌓는지"입니다.
Q: 그라운드 플레인은 어떻게 작동하나요?
A: 그라운드 플레인은 전류의 리턴 경로와 EMI 차폐 역할을 하는 견고한 구리 시트입니다. 신호 트레이스 바로 아래에 배치되면 짧은 리턴 경로를 제공하고 해당 트레이스의 특성 임피던스를 유지하는 데 도움이 됩니다.
Q: 크로스토크의 원인은 무엇이며 어떻게 줄일 수 있나요?
A: 크로스토크는 두 개의 병렬 신호 트레이스가 서로 간에 에너지를 결합할 때 발생합니다. 줄이려면 공격적인 라인 사이의 간격을 늘리거나 그 사이에 접지된 레이어를 삽입하면 됩니다.
Q: 레이어 대칭이 왜 중요하며 보드가 비대칭이면 어떻게 되나요?
A: 레이어 대칭은 보드의 균형을 유지합니다. 한쪽에 다른 쪽보다 더 많은 구리나 두꺼운 유전체가 있으면 보드는 제조 및 온도 변화 시 뒤틀리거나 휠 가능성이 높습니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......