앰프 PCB 설계: 노이즈 없는 Hi-Fi 보드 만들기
1 분
- 모든 앰프 PCB를 위한 필수 레이아웃 규칙
- 부품 배치 청사진
- 인기 앰프 회로 보드:
- PCB 전력 앰프 전용 스택업 및 소재
- 앰프 PCB 테스트 및 디버깅
- 결론
고충실도 오디오 앰프 PCB를 설계하려면 물리학 원리와 현대 기술의 균형을 맞춰야 합니다.순수한 신호를 유지하면서 보드가 제조 가능하도록 해야 합니다. 오디오 앰프 회로는 깨끗한 전원 공급 장치와 적절한 필터링으로 시작해야 합니다. 올바른 바이어싱과 입력 커플링 커패시터를 갖춘 저노이즈 입력 단계를 사용하세요. 바이패스 및 디커플링 커패시터를 포함하는 방법에 대한 몇 가지 설계 기법을 살펴보겠습니다. 험을 줄이기 위한 적절한 접지 보장. 출력부에 조벨 네트워크와 같은 안정성 네트워크 추가. 그리고 저노이즈를 위해 신호 경로를 짧게 유지하고 전원 트레이스와 분리하세요. 핵심 과제를 살펴보겠습니다.
노이즈, 열, 접지 - 세 가지 주요 적
노이즈: GHz 디지털 신호로 작업하고 있다고 가정해 보세요. 이 신호는 고유한 특성으로 인해 시스템 내에서 고조파도 발생시킵니다. 만약 해당 주파수의 전기적 길이에 해당하는 트레이스가 있으면 공진의 일부가 됩니다. 이때 필요하지도 않고 원하지도 않는 안테나를 PCB에 의도치 않게 만든 것입니다. 이것이 노이즈에 기여합니다. 같은 원리는 서로 다른 정보를 전달하는 두 디지털 트레이스를 병렬로 배선하거나 아날로그 섹션에 디지털 트레이스를 라우팅하는 경우에도 적용되며, 이는 직접적으로 노이즈의 원인이 됩니다.
열: 전력 트랜지스터와 AB 클래스 출력 단계는 열을 발생시킵니다. 열 관리는 농담이 아닙니다. 써멀 비아, 대형 구리 포어, 적절한 히트 싱크를 포함한 적절한 지침을 따라야 합니다. 열을 무시하면 보드가 드리프트와 바이어스 이동에 대해 가르쳐 줄 것입니다.
접지: 접지는 PCB 레이아웃의 스프레드시트와 같습니다. 문제가 생기기 전까지는 지루해 보입니다. 불량한 접지는 많은 신호 및 전원 무결성 문제를 일으킵니다. 신호 귀환 경로에는 신호 그라운드가 필요하고, 적절한 PDN을 위해서는 전원 기준이 필요합니다. 에너지는 PCB의 유전체를 통해 도파관처럼 흐르지만, 이 파동을 안내하는 것이 바로 트레이스와 귀환 경로입니다.
A 클래스 vs AB 클래스 vs D 클래스 - PCB 함의
- A 클래스: A 클래스 앰프는 가장 덜 선호되는 선택입니다. 성능이 나쁘기 때문이 아니라, 사실 최고의 오디오를 생성합니다. 하지만 문제는 열입니다. A 클래스 앰프는 항상 켜져 있어 효율성에 영향을 미칩니다. 100W를 입력하면 일반적으로 20~30%의 효율로 오디오가 출력됩니다. 나머지 모든 에너지는 열로 소산되며, 간단한 보드로는 그만큼의 열을 방산할 수 없습니다. 지속적인 방산은 지속되는 열 부하를 위한 설계가 필요하며, 대형 구리, 써멀 비아, 히트 싱크가 필요합니다.
- AB 클래스: 가장 일반적인 절충안으로 AB 클래스가 등장하며, 50~70%의 효율이라는 좋은 균형점을 제공합니다. 열 방산도 훨씬 적으며, 이 설계에는 두 개의 트랜지스터가 있어 각각 50%의 시간 동안 스위칭되어 전력을 분산합니다. PCB에서는 출력 측 노이즈를 줄이기 위해 짧은 피드백 루프를 유지해야 합니다.
- D 클래스: D 클래스는 제대로 된 아날로그 앰프가 아니기 때문에 주파수 콘텐츠가 높습니다. PWM 구형파 신호를 사용하고 필터로 다시 아날로그 신호로 변환합니다. 90%의 효율을 달성하는 기계적인 오디오 장치입니다. 레이아웃에서 게이트와 귀환 경로를 매우 짧게 유지하세요. 그리고 PWM 전류가 아날로그 프론트 엔드를 오염시키지 않도록 플레인을 분리하세요.
모든 앰프 PCB를 위한 필수 레이아웃 규칙
스타 접지 및 그라운드 플레인 전략
스타 접지에서는 전원 귀환이 아날로그 그라운드와 만나는 단일 스타 포인트를 사용합니다. 이상적으로는 전원 공급 입력 근처에 있거나 스피커가 가장 많은 전류를 사용하는 경우 스피커 귀환에 있습니다. 스타 접지는 오디오에서 일반적인 저주파 그라운드 루프(예: 50/60Hz 험)를 피하는 데 특히 효과적입니다.
저임피던스와 쉬운 열 분산을 위해 연속된 그라운드 플레인을 선호합니다. 그라운드를 분리(아날로그 vs 전원)해야 한다면 단일 제어된 접합부에서만 하세요. 일반적으로 그라운드 플레인을 분리하지 않는 것을 선호합니다. 연속된 그라운드를 유지하고 PCB에서 HF와 LF 섹션을 분리하는 것이 가장 좋습니다. 가드 트레이스를 배치하고 크로스토크를 줄일 수 있는 그라운드 스티치를 사용하세요.
전원 공급 디커플링 및 트레이스 두께 규칙
IC 전원 핀 1~2mm 이내에 0.1 μF 세라믹 커패시터를 배치하세요. 과도 전류 수요를 위해 근처에 10 μF 벌크 커패시터를 추가하세요. 전력 앰프의 경우 저 ESR 벌크 커패시터를 포함하세요. 이 작업에 가장 잘 알려진 것은 폴리머 전해질 또는 탄탈입니다. 항상 디커플링을 위한 저인덕턴스 레이아웃을 사용하세요. 즉, 트레이스를 짧고 넓게 유지하세요. 디커플링 트레이스를 라우팅할 때, 반대편을 가능한 가까이 접지하거나 다음 레이어로 비아를 통해 접지하세요.
공급 트레이스에는 예상 전류에 따라 올바른 폭을 사용하세요. IPC-2152 또는 제조업체 계산기를 가이드로 사용하세요:
- 소신호 레일 (1A)
- 스피커 출력 / 고전류 (2~5A)
전원 트레이스를 한 레이어에서 다른 레이어로 변경하려는 경우, 전원 전환에 병렬로 여러 비아를 사용하세요. 단일 표준 비아는 제한된 전류만 통과시킬 수 있습니다. 무거운 패드 아래에 4~10개의 비아를 사용하세요.
험을 없애기 위한 입출력 트레이스 분리
험은 불량한 라우팅이나 두 다른 신호의 혼합으로 인해 신호에서 발생하는 크로스토크의 일종입니다. 때로는 이 낮은 주파수에서 험은 불량한 전력 분배 네트워크로 인해 발생할 수 있습니다. 입력 트레이스, 특히 좌/우 채널을 전원 스위칭 노드와 출력 트레이스에서 멀리 유지하세요.
외부 간섭으로부터 보호하기 위해 그라운드 플레인 옆에 끼워진 내부 레이어에 입력을 라우팅하세요. 차동 입력은 공통 모드 픽업을 크게 줄이므로, 설계에 포함할 수 있다면 장기적으로 선호할 수 있습니다.
부품 배치 청사진
좋은 배치는 조립 공장에 러브레터를 쓰는 것과 같습니다. 마찬가지로 나쁜 배치는 밤에 우는 보드를 만듭니다.
전력 트랜지스터, 히트 싱크 및 써멀 비아
가능하면 전력 트랜지스터와 히트 싱크를 보드 엣지에 배치하세요. 미관 때문이 아니라 공기 흐름이 향상되기 때문입니다. 앰프 IC가 SMD인 경우 디바이스 아래에 써멀 패드를 추가하고 구리 플레인으로 써멀 비아 어레이를 만드세요. 일반적인 방법은 0.3~0.5mm 드릴의 비아 8~20개로, 보통 충분하지만 사용 가능한 공간에 따라 선택할 수 있습니다. 전력이 높을수록 더 많은 비아와 구리 면적이 필요합니다.
바이어스 보상을 위한 열감지 저항은 추적하려는 전력 소자와 열적으로 가까이 배치하세요. 센서를 원격으로 마운트하면 열적 유령을 쫓게 됩니다. 따라서 히트 싱크를 IC에 매우 가까이 배치하는 것을 권장합니다.
피드백 네트워크 및 민감한 아날로그 섹션
피드백 네트워크를 앰프의 입출력 핀에 물리적으로 짧고 가깝게 유지하세요. 피드백에서 신호가 출력에서 입력으로 피드백되기 때문입니다. 긴 피드백 루프는 회로 어디서든 또는 공급 라인 자체에서 HF 노이즈를 픽업할 것입니다.
민감한 아날로그 부품(op-amp, 입력 저항, 이득을 설정하는 저값 저항)을 대형 스위칭 전류에서 멀리 배치하세요. 민감한 아날로그 섹션을 고전류 스위칭 영역에서 물리적으로 분리하세요. 이상적으로는 보드의 반대편에 두거나 그라운드로 차폐하세요. 로컬 바이패스를 사용하고 귀환을 아날로그 그라운드 영역으로 라우팅하세요. 디지털 신호를 아날로그 측으로 라우팅하는 경우, 경로에 10K와 같은 고값 저항을 배치하여 에너지를 줄이세요. 로직에는 영향을 미치지 않지만 신호 무결성에 도움이 됩니다.
인기 앰프 회로 보드:
아래는 적용할 수 있는 레이아웃 청사진과 배치 팁입니다. 이것들은 완전한 회로도가 아닌 레이아웃 개념입니다.
LM3886 / TDA7294 앰프(공급 및 부하에 따라 일반적으로 60~100W):
- 오른쪽 하단: 입력 필터링과 보호 다이오드가 있는 RCA 또는 밸런스드 입력 잭.
- 중간 하단: 입력 op-amp 단계와 이득 설정 저항.
- 중간 상단: 아래에 대형 구리 포어와 써멀 비아가 있는 히트 싱크 영역에 마운트된 LM3886/TDA7294.
- 왼쪽 상단: 전원 공급 입력 및 벌크 커패시터; IC V+/V−까지 짧은 트레이스. 커패시터 근처의 스타 그라운드.
- 스피커 출력은 두꺼운 트레이스/플레인이 있는 하단 레이어에 라우팅; IC로의 피드백 귀환을 짧게 유지.
D 클래스 TPA3116 보드:
이 보드는 왼쪽에 입력이 있어 매우 잘 라우팅된 것을 볼 수 있습니다. 전원 및 출력 섹션은 오른쪽에 있습니다. 게이트/드라이버 루프와 스위칭 MOSFET은 IC 내부에 있으므로 귀환 전류가 긴밀하게 결합됩니다. 출력 필터를 스피커 단자 근처에 배치하고 PWM 노드 트레이스를 짧고 가능하면 매칭되게 유지하세요. 기본 라우팅 규칙은 다음과 같습니다:
아날로그 오디오 입력과 전압 기준을 PWM 스위칭 노드에서 분리하세요. 아날로그 도메인과 전원 도메인 사이에 페라이트 비드를 추가하세요. 필수 스너버를 추가하고 EMI를 측정하세요.
PCB 전력 앰프 전용 스택업 및 소재
2 oz 구리, 두꺼운 보드 및 알루미늄 코어 옵션
외부 레이어의 2 oz 구리 레이어는 전력 앰프에 훌륭한 기본값입니다. 트레이스 저항을 줄이고 열 분산에도 도움이 될 수 있지만 비용이 상당히 증가합니다. 매우 높은 전류에는 4 oz를 사용하거나 트레이스를 약간 더 넓힐 수 있습니다. 높은 두께로 가고 싶다면 높은 Tg를 가진 FR-4를 선택하세요. 플렉시블하거나 좁은 공간에는 폴리이미드 플렉스 섹션을 사용할 수 있습니다.
IC가 보드에 직접 납땜된 상태에서 PCB를 통해 열을 방산해야 하는 보드의 경우 알루미늄 코어 PCB(MCPCB)를 고려할 가치가 있습니다. 우수한 히트 싱킹을 제공하며 JLCPCB에서는 FR4와 동일한 가격에 제공됩니다.
깨끗한 구축을 위한 솔더 마스크 및 실크스크린 팁
정확한 배치를 위해 대형 구리 포어에 솔더 마스크 개구부를 신중하게 사용하세요. 이는 SMT 조립 시 리플로우 중 의도치 않은 솔더 풀링을 방지하는 것을 의미합니다. 실크스크린 라벨은 전원 레일, 스피커 극성, 퓨즈 위치에 대해 명확해야 합니다. 전해 커패시터와 IC에 극성 마크와 부품 방향 화살표를 추가하세요.
앰프 PCB 테스트 및 디버깅
최초 전원 인가 안전 체크리스트
- 시각 검사: 솔더 브리지, 역방향 부품, 누락된 패드가 없어야 합니다.
- 무부하 전원 인가: 안전한 전류(예: 100~500mA)로 설정된 전류 제한 벤치 전원을 사용하고 전압을 천천히 올리세요. 최초 전원 고장 감지기에 도움이 됩니다.
- 연기 테스트 방지: 트레이스가 타기 전에 핫스팟을 감지하기 위해 열화상 카메라 또는 IR 온도계를 가까이 두세요.
- 레일 측정: 스피커 연결 전에 V+, V−, 바이어스 전압을 확인하세요.
- 더미 부하 연결: 가능하면 첫 번째 테스트에서 라우드스피커 대신 8~16 Ω 저항을 사용하세요.
발진 감지 및 빠른 수정
발진은 출력에서 고주파 해시로 나타나는 경우가 많습니다. 스코프 프로브를 출력과 앰프 입력에서 사용하여 검사하세요. 발진은 다음으로 줄일 수 있습니다:
- 피드백 루프 트레이스 단축.
- 용량성 부하를 격리하기 위해 앰프 입력에 작은 직렬 저항(2~10 Ω) 추가.
- D 클래스의 MOSFET에 스너버(RC) 추가 또는 op-amp 회로의 피드백 저항에 소형 보상 커패시터 추가.
- HF 에너지를 차단하기 위해 공급 핀에 페라이트 비드 추가.
결론

이 글에서 앰프 PCB 설계를 위한 할 일과 하지 말아야 할 일을 다루었습니다. 전기 이론과 레이아웃 기법의 만족스러운 조화입니다. 세 가지 주요 적만 제어하면 됩니다: 노이즈, 열, 접지. 대부분의 문제는 적절한 부품 배치와 그라운드 스티칭만으로 해결됩니다. 기본 확인 사항:
디커플링 네트워크는 메인 칩 주변에 잘 설계되고 배치되어야 합니다. 특히 D 클래스 앰프용으로 자신만의 설계를 시작할 때, 가능하면 입력에 항상 50옴 라인을 고려하세요. 신호가 고주파가 아니더라도 그렇게 하는 것이 좋은 방법입니다. 전원과 디지털 섹션을 최소 20H 거리 두세요. 이 규칙을 기억하세요. 이제 준비가 되었습니다. 계속 설계하고, 이 가이드가 도움이 된다면 JLCPCB를 태그하세요.

지속적인 성장
고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
핵심 정리 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다. 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다. 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다. PCB에서 신호 전환이란? 신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다. 레이어 전환에서 발생하는 문제 비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다. 성능에 미치는 영향 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다. 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다. 타이밍: 전파 지연과 지터가 아......
모터 제어 기판의 기본: 역기전력 대책, 역접속 보호, 전원 라인과 GND 설계
전자공작에서 모터를 비롯한 코일 부품을 다루면 회로가 갑자기 불안정해지는 경우가 있습니다. LED를 켜기만 하는 회로와 달리 모터에는 비교적 큰 전류가 흐르며, 회전을 시작하거나 멈출 때 전원 라인이나 제어 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모터를 제어할 때는 부품의 종류뿐만 아니라 전류가 어디로 들어와 어디를 거쳐 돌아가는지를 생각하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 DC 모터를 사용하는 전자공작을 예로 들어 전원 라인, GND, 역기전력 대책, 역접속 보호 등 모터를 안전하게 구동하기 위한 기본을 정리합니다. 모터 구동 회로에서 전류의 흐름이 중요한 이유는? 전자공작에서 DC 모터는 전원만 연결하면 돌아가기 때문에 처음에는 단순한 부품처럼 보일 수 있습니다. 하지만 MCU로 회전을 제어하거나 스위치, MOSFET으로 켜고 끄는 경우에는 전류의 흐름을 제대로 고려해야 합니다. 특히 모터 제어 기판에서는 MCU가 다루는 작은 신호와 모터에 흐르는 비교적 큰 전류가 같은 기판 위에 섞여 있습......
PCB 임피던스 매칭 가이드: 신호 반사와 전송선로 설계
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전달되면 신호선의 전기적 상태가 변합니다. 이 변화는 회로를 따라 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 전자기파가 서로 다른 매질의 경계에 도달하면 일부 에너지는 계속 진행하고 나머지는 되돌아가며 신호 반사가 발생합니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 주변으로 소산될 때까지 반복될 수 있습니다. 전기 회로에서 이러한 경계는 주로 임피던스가 달라지는 지점입니다. PCB 트레이스의 임피던스가 중간에 변하면 신호 일부가 소스 방향으로 반사됩니다. 특히 고속 디지털 회로나 RF 회로에서는 파형 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 나타날 수 있습니다. 핵심 요약 신호 경로의 임피던스가 불연속적으로 변하면 반사가 발생합니다. PCB 임피던스 매칭에는 트레이스 폭과 간격, 유전체 두께와 유전율, 기준면 구성이 함께 작용합니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 차동 쌍 및 동일 평면 구조는 서로 다른 계산 조건을 사용합니다. 제조용 데이터에......
PCB 서멀 릴리프 패드 설계: 스포크 폭·간격과 적용 기준
핵심 요약 전원 플레인은 낮은 임피던스로 DC 전원을 분배하고 인접 신호의 기준 구조에 참여합니다. 분할 플레인 경계를 지나는 고속 신호는 리턴 경로 단절로 EMI와 신호 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 IC 전원 핀 가까이에 배치하고 전류 루프를 최소화해야 합니다. 동박 두께와 열 관리는 연속 전류, 허용 온도 상승 및 제조 조건을 기준으로 정합니다. 잘 설계된 PCB 전원 플레인은 능동 부품에 DC 전압을 분배하고 빠른 부하 변화에도 안정적인 전원 공급망(PDN)을 구성합니다. 인접한 연속 그라운드 플레인은 고속 신호에 낮은 인덕턴스 리턴 경로를 제공합니다. 구리 포어, 적층 간 커패시턴스, 분할 플레인과 비아 배치를 함께 계획해야 전압 강하와 전원 노이즈를 줄일 수 있습니다. 현대 PCB에서 전원 플레인의 역할 DC 전원 분배와 신호 리턴 경로 전용 전원 플레인은 좁은 전원 트레이스 대신 넓은 구리 영역으로 전원을 분배합니다. 전원 플레인과 인접한 연속 그라운드 플레인은 ......
PCB 설계에서 DC 5V 입력 이해: 핵심 고려사항
DC 5V 입력은 전자 프로젝트의 전압 조정과 호환성을 보장하는 PCB 설계의 중요한 측면입니다. 이 글에서는 DC 5V 입력의 중요성, 요구사항에 영향을 미치는 요소, DC 5V 입력 호환성을 위한 PCB 설계 모범 사례, 테스트 및 검증 기법, 실제 응용 분야, 그리고 PCB에서 5V 전원 공급 장치를 만드는 방법까지 살펴보겠습니다. DC 5V 입력의 중요성을 이해함으로써 엔지니어들은 견고하고 신뢰할 수 있는 PCB 설계를 만들 수 있습니다. I. DC 5V 입력이란? DC 5V 입력은 5볼트의 직류 전원 공급 전압을 의미하며, Arduino 및 Raspberry Pi와 같은 마이크로컨트롤러 기반 시스템, 센서 응용 분야(예: 온도 감지기, 동작 감지기), LED 조명 응용 분야 등 전자 프로젝트와 기기에서 널리 사용됩니다. 이러한 프로젝트와 기기들은 부품에 전력을 공급하고 최적의 성능과 신뢰성을 보장하기 위해 안정적이고 조정된 5V 입력에 의존합니다. 이러한 전자 시스템의 기능성과 정확한......
고속 PCB 설계를 위한 임피던스 매칭 이해
기술의 발전과 집적 회로의 응용이 점점 더 광범위해지면서 전자 신호 전송의 주파수와 속도가 계속 증가하고 있어, PCB 도체가 고성능 전송 라인을 제공해야 할 필요성이 높아졌습니다. 이러한 전송 라인은 소스에서 수신기 입력까지 신호를 정확하고 완전하게 전달하는 역할을 합니다. 이 요구사항은 임피던스 매칭의 필요성을 강조합니다. 일반적으로 Z로 표시되고 옴(Ω)으로 측정되는 전기 임피던스는 AC 회로에서 저항, 인덕턴스, 커패시턴스의 복합 효과를 의미합니다. 특정 회로의 임피던스는 일정하지 않으며, AC 주파수, 저항(R), 인덕턴스(L), 커패시턴스(C)에 의해 공동으로 결정되므로 주파수 변화에 따라 달라집니다. 임피던스 매칭이란? 임피던스 매칭은 신호 소스나 전송 라인과 부하 간의 호환성을 보장하는 방법입니다. 저주파 매칭과 고주파 매칭으로 분류할 수 있습니다. 전송 라인에 비해 파장이 상대적으로 긴 저주파 회로에서는 반사를 무시할 수 있습니다. 그러나 전송 라인 길이와 비슷한 짧은 파장을 ......